Acquistati più frequentemente

    Meest gekocht

    Articoli più votati

    Best beoordeelde producten

    Consulente

    Cose da sapere sugli accessori per modellismo

    • L'alta arte della costruzione di modelli
    • Tipi di accessori per modellismo

     

    L'alta arte della costruzione di modelli

    La modellazione di oggetti ha una lunga tradizione e viene considerata come un passatempo per i non professionisti o, nel migliore dei casi, come un hobby ambizioso. Non tutti sanno che la costruzione di modelli è un'artigianato esigente, che richiede un elevato livello di creatività, raffinatezza tecnica e abilità. Anche gli ambiziosi costruttori di modelli hobbistici hanno un elevato livello di fedeltà ai dettagli e funzionalità tecniche. È abbastanza normale tra i modellisti per il tempo libero creare i propri modelli il più vicino possibile a uno vero, con grande maestria artigianale e attenzione ai dettagli. Ciò richiede un'ampia gamma di strumenti e tutti i tipi di accessori tecnici, tra cui pezzi di ricambio e singoli pezzi e installazioni elettriche. Un'officina di modellismo dotata di attrezzature adeguate comprende anche una selezione di colori e materiali decorativi specifici per modellismo.

     

    Tipi di accessori per modellismo

    Aerografi, Colori, Decorazioni

    La tecnica dell'aerografo utilizza l'aria compressa per produrre la nebbia di vernice più fine. Di conseguenza, la superficie dei componenti può essere bagnata estremamente finemente con la vernice, consentendo un controllo esteso su tutti i dettagli di uno schema di colore. L'attrezzatura dell'aerografo è versatile e consiste essenzialmente in un compressore, tubi dell'aria compressa, pistole per la distribuzione della vernice e stencil. Per le pistole sono disponibili tre dimensioni ugello da 0,28 mm, 0,48 mm e 0,73 mm. La larghezza del tratto raggiunta dipende dalla dimensione dell'ugello utilizzato. Esistono tre varianti di processo per ottenere la miscelazione delle vernici, per le quali sono disponibili i relativi modelli di pistole: Pistole con miscelazione interna, con miscelazione esterna e Paasche Turbo, dove la vernice viene trasportata da un ago oscillante. Accompagnando l'attrezzatura dell'aerografo, sono disponibili numerose versioni di pennelli, pitture e vernici, che possono essere utilizzate a seconda delle preferenze. 

    Tubi catodici a freddo

    I tubi a catodo freddo derivano il loro nome dal fatto che il loro catodo emette elettroni anche a freddo. Si tratta essenzialmente di tubi fluorescenti con una bassa temperatura superficiale. Grazie a questa proprietà, possono essere montati in modo sicuro su superfici di plastica o di legno. I tubi a catodo freddo nella costruzione di modelli hanno dimensioni di installazione ridotte, il che li rende una buona aggiunta alle costruzioni a telaio sottile o ai sistemi di profili. I tubi a catodo freddo sono disponibili in varianti di diversa tensione, corrente e potenza; le tensioni nominali tra 12 e 700 V e le correnti da 6 a 600 mA sono comuni. Con valori di potenza da 2,4 W a 5 W, i tubi a catodo freddo raggiungono una luminosità sufficiente per l'impiego nella costruzione di modelli. Il colore chiaro dei tubi può essere scelto a piacere; i colori più diffusi sono il blu, il blu scuro, il verde, il rosso e il bianco. 

    Zoccoli per lampade in miniatura

    Gli zoccoli per le piccole lampadine vengono utilizzati per fissare, ad esempio, le lampade di segnalazione. Prima dell'acquisto, è necessario controllare le possibilità di montaggio e confrontare i portalampada. Nella costruzione di modelli vengono utilizzate soprattutto lampade micro o miniaturizzate. Il montaggio delle montature avviene tramite occhielli di saldatura e raccordi a vite. Si distingue tra portalampade nane e portalampade a ponte in vari modelli, alcuni con barre e zoccoli per lampade a innesto. Un altro aspetto importante prima dell'acquisto è se è necessaria uno zoccolo isolato o non isolato.

    Lampade micro e miniaturizzate

    Le lampade micro e miniaturizzate, delle dimensioni di pochi millimetri, sono perfettamente adatte alla realizzazione di modelli. Il loro campo di applicazione è ampio e tiene conto di settori industriali come la tecnologia medica. Prima di effettuare un acquisto, controllare la compatibilità del portalampada. Aspetti importanti come la corrente, la tensione di esercizio e il consumo di energia devono essere adattati alle condizioni disponibili. I seguenti dati devono essere verificati in anticipo:

    • Intensità della luce
    • Dimensioni
    • Forma della lampada
    • Comportamento contro gli urti (particolarmente importante per i veicoli)
    • Cavi di collegamento e porta lampada
    • Colore

    Attrezzatura da officina per modellismo

    I costruttori di modelli hanno bisogno di spazio sufficiente per lavorare comodamente. Chi può, quindi, si crea un'officina che dovrebbe essere dotata di attrezzature adeguate a seconda delle esigenze artigianali. Un'officina per la costruzione di modelli ben equipaggiata potrebbe comprendere i seguenti componenti dell'attrezzatura da officina:

    • Strumenti e utensili per modellini auto
    • Strumento e utensili per modellini aerei
    • Pistole per colla a caldo
    • Stick colla a caldo
    • Grassi, oli e detergenti per la costruzione di modelli
    • Utensili per modellismo
    • Custodie per conservazione e trasporto modellismo RC
    • Strumenti di misurazione per modellismo
    • Alimentatori per modellismo
    • Colle speciali per modellismo
    • Accessori universali per modellismo

    Kit di utensili da 11 pezzi con cacciaviti e ganci universali

    Iniziare a costruire un modellino non è molto facile. I libri specializzati per la costruzione di modelli aiutano ad ampliare le conoscenze e allo stesso tempo ad apprendere o migliorare le competenze specifiche. Che si tratti di modelli volanti, auto RC, elicotteri o navi - ci sono libri specializzati con preziose conoscenze specialistiche per una vasta scelta di modelli. Come si fa a volare correttamente con un aeromodello? Come viene montato un elicottero? Cosa sono i motori brushless e come funzionano? I libri specializzati nel negozio online di Conrad rispondono a molte domande. In parte, la documentazione tecnica fornisce anche materiale video con istruzioni dettagliate e chiare.

    Perle di modellazione

    Le perle modellate sono composte da una massa impastata modellabile a caldo. Le forme creative possono essere progettate liberamente o le strutture preformate possono essere riprodotte con un adattamento. Con il raffreddamento la massa si indurisce nuovamente ed è quindi molto stabile. La post-elaborazione è possibile quando si riscalda nuovamente.

    La massa modellante può essere colorata con pigmenti colorati. Anche questi devono essere riscaldati in precedenza. Blu, giallo, verde, rosso e nero possono essere mescolati a piacere per creare le tonalità di colore desiderate. 

    Cavetti doppi, cavetti a più fili

    Il termine "cavetto" descrive un conduttore elettrico composto da diversi piccoli fili singoli. Si distinguono trefoli fini e super fini. Questo tipo di conduttore ha il vantaggio che il rischio di rottura del conduttore a causa dei carichi di flessione è molto basso. Per questo motivo, i doppi cavi o i cavi di commutazione vengono spesso utilizzati in settori di applicazione ad alta intensità di movimento, come la costruzione di veicoli e aerei, in robot e macchine con parti mobili. I cavetti fini sono meno flessibili rispetto ai cavetti super fini. Per un maggiore grado di sollecitazione si consigliano pertanto cavetti fini.

    I seguenti parametri possono essere determinanti per una decisione di acquisto:

    • Numero di conduttori necessari
    • Sezione per conduttore
    • Tipo cavo

    Ma anche caratteristiche particolari come:

    • Resistenza alla fiamma
    • Flessibilità
    • Schermatura
    • Sostanze alogene
    • Cavo CCA

    Nel negozio online di Conrad, i modellisti professionisti e hobbisti troveranno tutti gli accessori necessari per realizzare anche i progetti più ambiziosi.