Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
La modellino ferroviario è un giocattolo molto vecchio che ha già entusiasmato i nostri avi e continua a essere molto popolare. La storia delle modellini va Indietro fino al 18° secolo e ha la sua origine in Inghilterra. Il primo modello di prova proviene dalla molla dell'ingegnere inglese, William Murdock. L'ingresso nei negozi di giocattoli è avvenuto solo un secolo dopo, ma poi con pieno successo. E la ferrovia in miniatura non è ancora fuori dalla nostra società. Affascina tutti e si sviluppa tecnicamente in modo continuo. Vi spiegheremo cosa considerare quando acquistate la vostra nuova ferrovia preferita.
Cos'è un Modellismo ferroviario?
Un modellino di treno , o modellino ferroviario , è una replica in scala reale di una vera ferrovia in miniatura . Le semplici linee sono composte da un sistema di binari e una locomotiva. Le varianti più grandi sono dotate di più binari, treni, vagoni, stazioni ferroviarie in miniatura, alberi, prati, piccole figure e molto altro ancora. Le Ferrovie modello sono disponibili in ogni misura, dalla piccola ferrovia per valigie agli impianti di grandi dimensioni fino a grandi esemplari che occupano un'intera stanza. I binari del modello sono azionate manualmente, parzialmente o completamente automaticamente. Le ferrovie automatizzate per modellini sono controllate principalmente tramite un pannello di controllo.
Come funziona una modellino digitale?
Le classiche piste modello utilizzano due conduttori tra i quali è presente una tensione. I conduttori sono collegati al motore della locomotiva modello. Questo gira e muove la locomotiva. Si parla di costruzione di modelli analogici. Anche le Ferrovie digitali utilizzano due conduttori, ma li utilizzano come bus dati energetici. Qui i comandi di controllo vengono intrecciati sotto forma di segnali codificati. A seconda del produttore della pista del modello, sono disponibili diversi protocolli per la codifica del segnale. I segnali vengono valutati dai cosiddetti decoder, che si trovano all'interno della locomotiva. Le tracce digitali dei modelli consentono nuove funzioni, ad esempio il controllo di dispositivi fissi.
Quali sono i tipi di modellini?
Le ferrovie modello sono diverse in base a diversi standard e larghezze di carreggiata o scartamento. Chi possiede già un impianto e desidera ampliarlo, dovrebbe quindi assicurarsi che i nuovi accessori come veicoli, edifici, binari, segnali luminosi e vagoni in scala si adattino anche alla pista del modello esistente. Gli standard e le larghezze dei binari tipici sono 1, G, H0, N, TT e Z.
La dimensione più diffusa è H0. In CONRAD Shop troverete in questa categoria molti edifici in miniatura, binari, segnali, vagoni, treni, veicoli e personaggi.
Inoltre, per le piste modello si distinguono diversi sistemi di azionamento. Da un lato, ci sono modellini ferroviari azionati meccanicamente a mano o con un meccanismo dell'orologio. Più raramente sono i modelli che funzionano con la combustione, cioè con vero vapore, benzina o diesel. Il metodo di azionamento più popolare tra le piste del modello è di gran lunga la trasmissione elettrica.
Larghezza della carreggiata | Scala | Larghezza della carreggiata |
---|---|---|
Binari scala G | 1:22,5 | 45 mm |
Traccia 1 | 1.32 | 45 mm |
Binari scala H0 | 1:87 | 16.5 mm |
Binari scala TT | 1:120 | 12 mm |
Binari scala N | 1:160 | 9 mm |
Binari scala Z | 1:220 | 6,5 mm |
Cosa bisogna considerare quando si acquista un Modellismo ferroviario?
Il principale criterio per l'acquisto di modellini è il metro di misura. Proprio coloro che possiedono già alcuni articoli devono assicurarsi che le nuove parti abbiano la stessa dimensione nominale. CONRAD offre pratici set per principianti e molti accessori che rendono unica la vostra ferrovia modello.
La cosa più importante per l'acquisto di modellini
- Una pista modello è una piccola riproduzione di una vera ferrovia, azionabile elettricamente o manualmente. La locomotiva della ferrovia modello si muove su binari e viene solitamente integrata in un paesaggio personalizzato con l'aiuto di altri accessori.
- Per i modelli si distinguono diverse dimensioni e tipi di azionamento. I modelli più popolari hanno i loro modelli reali in scala 1:87 e sono alimentati elettricamente.
- Quando si acquista un nuovo impianto, è necessario prestare particolare attenzione affinché tutte le parti acquistate siano dello stesso livello. Solo in questo caso si garantisce che i singoli componenti abbiano un rapporto di grandezza ottimale l'uno rispetto all'altro.
Scala
Se siete principianti di modellismo ferroviario e non avete ancora una dotazione di base, scegliete la variante in scala H0. Questa dimensione nominale è quella più diffusa. È possibile scegliere tra molte diverse ferrovie, sistemi di binari e altri articoli per modellini. Chi possiede già una pista modello di un'altra dimensione, nel NEGOZIO CONRAD trova comunque a costi accettabili ogni elemento e accessorio utile. Troverete accessori per modellini di treno per binari 1, pista G, traccia N, binario scala TT, scartamento Z e naturalmente per scala H0.
Costruzione di terreni, edifici e personaggi
In questo modo il vostro modellino ferroviario non si guasterà e si individuerà fino a quando non sarà affezionato nell'ambiente adatto. Per una perfetta progettazione del terreno, nella gamma di prodotti CONRAD troverete materiali come il floccaggio, la massicciata dei binari, l'acciottolato o i prati, le gallerie, gli archi, la roccia strutturale e molto altro ancora. Con alberi in miniatura, siepi e cespugli, la natura vi porta in gioco. Grazie ai kit di costruzione di edifici ricchi di idee, potrete dare un tocco individuale alla vostra ferrovia modellata e reinterpretare il paesaggio. Troverete le officine invernali che si trovano sopra la neve, le case estive, gli hotel, le birrerie, i negozi di moto, le case le barche e molto altro ancora. Le piccole strutture per modellini rendono la vostra ferrovia modello perfetta. Sia che vogliate rappresentare la vostra famiglia o che vogliate riportare la vostra ferrovia in un'altra epoca, qui troverete personaggi graziosi in diverse forme.
Set per principianti e modellini professionali
Chi ha appena scoperto il modellismo ferroviario come nuovo hobby può accedere a uno dei kit di montaggio pratici e ben assemblati. Assicurarsi di cosa c'è in dotazione. Sono disponibili set di base più piccoli e convenienti e pacchetti di avvio più ampi e costosi. I componenti dei kit sono generalmente una locomotiva, diversi vagoni, binari, scambi, scatola di collegamento e alimentatore a commutazione.
Sistema elettronico modellismo ferroviario
Il tipo di azionamento più diffuso tra le ferrovie modellate è la trasmissione elettrica. Per le vostre ferrovie elettriche è possibile acquistare diversi moduli aggiuntivi, ad esempio, dai settori della tecnologia di luce e segnalazione, dell'elettronica del rumore, dei generatori di vapore e fumo veri e propri e dell'elettronica di illuminazione. I fantastici modelli aggiuntivi per l'elettronica rendono la vostra pista in miniatura particolarmente autentica grazie alla luce, ai rumori e al fumo crescente.
Il nostro consiglio: trasformate il vostro paesaggio in un paese delle meraviglie d'inverno
Il Natale è alla porta e volete anche perdere un look invernale alla vostra ferrovia modello? Navigate attraverso la nostra gamma di prodotti e lasciatevi incantare dalle case innevate, dai personaggi della foresta e dallo spazzaneve artificiale.
Le domande più frequenti sul Modellismo ferroviario
Quale decoder viene utilizzato per la pista del modello?
Un decoder per modellini ferroviari è un componente del controllo digitale delle ferrovie. I decoder convertono i comandi di controllo digitali in comandi di circuito analogici. Esistono diversi protocolli per la codifica del segnale. Il decoder deve essere sempre adatto alla centralina, altrimenti i segnali digitali non possono essere decifrati. I due grandi sistemi di decoder sono DCC e Märklin-Motorola. Alcune centraline possono decrittografare entrambi i sistemi, altre no. Quando si acquista il decoder, assicurarsi quali segnali possono essere elaborati dalla centralina.
Quali produttori di modellini di ferrovie sono indicati?
I produttori di modellini ferroviari di successo sono Märklin, PIKO e Roco. Inoltre, ci sono molti altri produttori che costruiscono anche modellini di alta qualità. In particolare, gli accessori per modellini sono altri produttori come Brekina o ancora leader di mercato.
Quali sono le tracce del modellino ferroviario?
Esistono tracce di modellini in diverse dimensioni. Le grandi piste modello formano i loro modelli in scala 1:22,5. Le piccole tracce in miniatura hanno una scala di 1:220. Le singole tracce hanno denominazioni diverse, come ad esempio 1, 2, G, H0, TT, N o, ad esempio, le più popolari dimensioni nominali della pista modello sono H0.
Il nostro consiglio pratico: usare i materiali naturali
Se volete rendere più piccante il vostro modellino di treno in modo semplice, naturale e veloce, potete utilizzare anche piccole pietre, muschi o altri materiali naturali provenienti dal bosco o dal giardino. Durante la decorazione, assicurarsi che nessun componente cada nei binari e ostacoli i treni durante la guida. Inoltre, i materiali naturali devono essere tali da non sembrare troppo ingombranti, grandi e non a forma di treno in miniatura.
Conclusione: Questi sono i criteri di acquisto per l'acquisto di modellini
Volete una prima attrezzatura per modellini o siete già un vero professionista e volete espandere la vostra ferrovia esistente? Prima di tutto, assicurarsi di raggiungere la dimensione di scala nominale corretta, poiché sono disponibili diversi standard. Chi non guarda attentamente, ha acquistato rapidamente nuovi personaggi che non si adattano al resto della ferrovia modellata in termini di dimensioni. I principianti del modellismo si adattano meglio a uno dei fantastici pacchetti di lancio dei più popolari produttori di modellini di Märklin o PIKO.