Categorie popolari:
  • Tutti i prodotti
  • Acquistati più frequentemente
  • Articoli più votati
  • Consulente

Tutti i prodotti

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Acquistati più frequentemente

Meest gekocht

Articoli più votati

Best beoordeelde producten

Consulente

Cose da sapere sugli alimentatori da laboratorio 

Con un alimentatore da laboratorio è possibile regolare la tensione di uscita in modo variabile, per questo motivo i dispositivi possono essere utilizzati in modo flessibile nei settori dello sviluppo, della manutenzione e della ricerca. Quale sia la differenza tra alimentatore e alimentatore e cosa si debba cercare al momento dell'acquisto, lo imparerete nella nostra guida.

  • La differenza tra i vari alimentatori da laboratorio

  • Quale caratteristica speciale ha un alimentatore di rete da laboratorio?

  • Differenze tra gli alimentatori a trasformatore e gli alimentatori switching

  • Di cosa bisogna tener conto quando si acquistano alimentatori da laboratorio?

  • Il nostro consiglio pratico: Tenere sotto controllo il calore di scarto sulle parti dell'alimentatore!

  • FAQ - domande frequenti sugli alimentatori da laboratorio

 

La differenza tra i vari alimentatori da laboratorio

Il compito principale di un alimentatore convenzionale e di un alimentatore da laboratorio è identico:
Forniscono corrente a un dispositivo elettrico collegato.
Con il termine alimentatore o Power Supply si intende spesso un alimentatore a spina o l'alimentazione di un computer. Un alimentatore di questo tipo fornisce generalmente esattamente la tensione necessaria per il funzionamento di un dispositivo elettrico, come un notebook. D'altro canto, con un alimentatore da laboratorio è possibile impostare la corrente e la tensione in modo variabile. Il dispositivo può quindi essere impostato individualmente per diverse attività. La maggior parte degli alimentatori da laboratorio è dotata di un display LC integrato che mostra all'utente la tensione e l'intensità di corrente attualmente selezionate.
Spesso i termini alimentatore da laboratorio e alimentatore da banco vengono utilizzati in modo intercambiabile. In genere si intende un alimentatore in cui la tensione può essere regolata in modo variabile. Nel nostro negozio online troverete, tra le altre cose, alimentatori da laboratorio da 19 pollici per l'installazione in un rack o in un armadio e versioni da tavolo.

 

Quale caratteristica speciale ha un alimentatore di rete da laboratorio?

Oltre alla possibilità di impostare la corrente e la tensione in modo variabile, gli alimentatori da laboratorio regolabili presentano anche alcune altre caratteristiche: Un alimentatore da laboratorio può avere più uscite, a seconda del modello. Questi, almeno per i dispositivi di marca, sono sempre protetti da cortocircuito, inversione di polarità e sovraccarico. La ondulazione residua, il comportamento degli impulsi e il rumore della tensione di uscita sono di solito specificati con un alimentatore da laboratorio. In questo modo un alimentatore è dotato anche di una limitazione di corrente regolabile. Alcuni alimentatori regolabili possono inoltre essere controllati con precisione tramite un computer grazie alle interfacce corrispondenti.

 

 

Differenze tra gli alimentatori a trasformatore e gli alimentatori switching

La struttura degli alimentatori da laboratorio dipende dal fatto che si tratti di trasformatori o di switching: Il componente principale di un alimentatore a trasformatore è il trasformatore come dice il nome. Questa è una bobina massiccia con un nucleo in ferro. La tensione in ingresso viene aumentata o abbassata con un alimentatore di rete del trasformatore. In seguito si effettua una rettifica della tensione e una raddrizzatura tramite condensatori. Se la tensione viene ulteriormente stabilizzata da un regolatore lineare, si parla anche di un alimentatore lineare. I vantaggi di questi modelli sono la facilità di costruzione e il prezzo di acquisto conveniente. Inoltre, un alimentatore a trasformatore causa meno interferenze. Lo svantaggio è l'elevato peso di cui è responsabile principalmente il trasformatore e il basso rendimento. La bassa efficienza ha come conseguenza un aumento del calore, pertanto gli alimentatori corrispondenti devono essere solitamente raffreddati da un ventilatore aggiuntivo.

Al contrario, la struttura di un alimentatore switching è molto più complessa. In un primo passo viene eseguita una rettifica della tensione alternata applicata. Questa tensione viene quindi "alimentata" nell'alimentatore, in modo da creare una tensione alternata ad alta frequenza. Successivamente, si esegue una nuova rettifica e si raddrizza la tensione. Alimentatori switching hanno un'elevata efficienza e hanno un peso notevolmente inferiore rispetto a un alimentatore a trasformatore. Un altro vantaggio di questi alimentatori da laboratorio è la grande tolleranza della tensione di ingresso. A tale scopo, il circuito è molto più complesso rispetto a un alimentatore con trasformatore. Lo sforzo per raddrizzare e filtrare la tensione è molto più elevato. Inoltre, gli alimentatori switching sono più sensibili alle correnti di dispersione ad alta frequenza.

 

Di cosa bisogna tener conto quando si acquistano alimentatori da laboratorio?

Quando si acquista un alimentatore regolabile, la potenza disponibile, la tensione di uscita massima e la corrente di uscita massima sono i punti più importanti. Prima di acquistare, considerare anche quante uscite deve avere il dispositivo. Oltre ai dispositivi con una singola uscita sono disponibili modelli che offrono fino a quattro uscite. In generale, con un alimentatore da laboratorio 0-30V avete la scelta tra i dispositivi da tavolo e i modelli da 19 pollici che possono essere installati in un rack o armadio adatto. Se è necessario un alimentatore regolabile calibrato, è possibile scegliere tra una certificazione DAkkS, ISO o una certificazione di fabbrica specifica del produttore.

Per molti settori di impiego è già sufficiente un alimentatore da laboratorio 0-30V con una limitazione di corrente regolabile. In caso di attività particolarmente impegnative, può essere utile un alimentatore da laboratorio programmabile. I dispositivi possono essere collegati a un computer tramite diverse interfacce. Con un alimentatore di questo tipo è possibile, ad esempio, programmare singolarmente i flussi di corrente e di tensione. Di solito gli alimentatori da laboratorio dispongono di display digitali su cui è possibile leggere corrente e tensione. In questo caso è necessario utilizzare un display illuminato. Si tratta solo di un dettaglio, ma un display illuminato può essere letto molto meglio, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Anche la precisione con cui il dispositivo funziona è importante. Per la precisione di un alimentatore, è necessario distinguere tra precisione di visualizzazione e precisione di impostazione. In questo modo, la cosiddetta precisione di visualizzazione indica quanto la precisione tra i valori di corrente e tensione visualizzati corrisponde alla tensione effettiva. La precisione di impostazione indica invece la precisione dei valori impostati regolabili. 

Il nostro consiglio pratico: Tenere sotto controllo il calore di scarto sulle parti dell'alimentatore!

Tenere presente che un alimentatore trasformatore può generare un calore di scarico non significativo. I dispositivi sono per lo più dotati di una ventola aggiuntiva per il raffreddamento. Assicurarsi che la ventola funzioni il più possibile in modo silenzioso per evitare fastidiosi rumori. È inoltre importante che per questo alimentatore da laboratorio sia disponibile uno spazio sufficiente per non ostacolare la circolazione dell'aria.

 

FAQ - domande frequenti sugli alimentatori da laboratorio

Cosa si intende per ondulazione?

Il termine ondulazione si riferisce al componente di una tensione alternata che si sovrappone ad una tensione continua raddrizzata e rettificata.

Che cos'è uno schermo condensatore?

Durante il funzionamento di un circuito raddrizzatore si crea una tensione continua che può pulsare fortemente. Con l'aiuto di un condensatore elettrolitico che ha un'elevata capacità, questo impulso può essere bloccato. In questo caso, il condensatore raddrizzerà la tensione, si parla anche di uno schermo condensatore.

Si può utilizzare un alimentatore da laboratorio anche come caricabatterie?

Se l'alimentatore da laboratorio programmabile utilizzato consente l'impostazione della tensione di uscita e della corrente di uscita, è possibile anche utilizzarlo come un caricabatterie. In questo caso, si noti che la tensione di carica della batteria deve essere impostata come tensione di uscita massima e la corrente di carica come corrente di uscita massima sull'alimentatore.
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
Prodotti Office selezionati
Sconto valido solo su articoli per ufficio selezionati, restituibili e disponibili in magazzino (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 05.04.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.