Come possiamo aiutarti?
Fatti interessanti sugli altoparlanti per auto
-
Cosa sono gli speaker per automobili?
-
Quali dati tecnici sono rilevanti per gli altoparlanti auto?
-
Quali altoparlanti per auto sono disponibili da Conrad?
-
FAQ - domande frequenti sugli altoparlanti per auto
Cosa sono gli speaker per automobili?
Gli altoparlanti nelle auto devono essere progettati per compromessi in parte estremi. In un'auto, ad esempio, tutte le persone si trovano in posizioni definite che vengono mantenute durante la guida. Il posizionamento, il comportamento di emissione e l'intensità di diffusione degli altoparlanti devono essere adattati a questo.

Inoltre, l'esperienza di ascolto in auto è influenzata dai rumori dell'auto e da altri rumori ambientali. E ancora, la sicurezza stradale deve essere sempre garantita, in particolare il conducente deve rimanere concentrato e attento alla diffusione di segnali d'allarme come le sirene dei veicoli di emergenza. A ciò si aggiungono le sollecitazioni meccaniche per gli altoparlanti dovute a vibrazioni e urti all'interno e attraverso il veicolo stesso Queste devono essere osservate durante il fissaggio del telaio dell'altoparlante, così come per la sospensione della membrana dell'altoparlante nel telaio stesso L'utilizzo di volumi di risonanza dipende dalle condizioni di spazio presenti nel veicolo. Per tutte le limitazioni e i fattori da prendere in considerazione, si cerca una buona riproduzione del suono in auto, che sia il più vicino possibile alla situazione acustica durante l'utilizzo degli altoparlanti nel salotto di casa.
Non va sottovalutato il fatto che nei veicoli si verificano variazioni molto maggiori della temperatura e dell'umidità (aria) rispetto agli ambienti chiusi negli edifici. Queste oscillazioni richiedono elevati requisiti per la scelta dei materiali e la costruzione degli altoparlanti per auto. Si sono affermati materiali di alta qualità e resistenti come plastica rinforzata con fibra di vetro, tessuto high-tech e inserti in carbonio, telaio non magnetico e membrane di carta con rivestimento multiplo. I materiali utilizzati influiscono sui prezzi. Alcuni modelli di casse acustiche sono dotati di una ventilazione a bobina mobile, che deve evitare una caduta di potenza in caso di riscaldamento.
Gli altoparlanti per auto disponibili presso Conrad sono progettati per l'installazione successiva in veicoli, sia come integrazione ai componenti esistenti che come dotazione iniziale. I collegamenti elettrici sono realizzati come connettori adatti per auto.
Quali dati tecnici sono rilevanti per gli altoparlanti auto?
Oltre alle dimensioni e alle forme, osservare i parametri elettrici durante l'utilizzo degli altoparlanti per auto. Questi includono:
Massima potenza musicale in watt
Si noti che la potenza musicale è un'indicazione non standard per le prestazioni di un altoparlante o amplificatore audio.
Portata massima RMS
La potenza RMS è la potenza media su una banda di frequenza predefinita. Il segnale è un rumore rosa all'interno della banda di frequenza. Il rumore rosa diminuisce con l'aumentare della frequenza. L'acronimo RMS significa Root Mean Square (inglese per "media quadrata").
Impedenza
L'impedenza, nota anche come resistenza a corrente alternata, indica il rapporto tra tensione elettrica e corrente assorbita su un dispositivo.
Quali altoparlanti per auto sono disponibili da Conrad?
Altoparlante per auto
Questi modelli con potenze RMS da 10 a 75 watt vengono montati in un secondo momento principalmente sul ripiano posteriore o lateralmente su grandi planari o all'interno del tetto del veicolo. Sono disponibili come casse acustiche a banda larga e a più vie. Sono inoltre disponibili prodotti speciali per motociclette e scooter. Spesso gli altoparlanti auto vengono offerti nel kit con cavi.

Altoparlante da incasso per auto
In questa categoria è possibile scegliere tra numerosi modelli con potenze RMS da 20 a 175 watt, in modo da poter rispondere in modo professionale a qualsiasi situazione di montaggio e a qualsiasi richiesta del cliente. Spesso gli altoparlanti da incasso per auto sono kit con materiali da incasso, kit di cavi, anelli adattatori, modelli di foratura e, in parte, con separatori di frequenza.
Tweeter per auto
Qui sono disponibili prodotti di marca con potenze RMS da 45 a 120 watt, in parte con crossover. I tweeter per auto vengono utilizzati per migliorare la brillantezza della riproduzione audio in auto. Alcuni modelli sono progettati (dopo l'installazione) in modo orientabile.
Subwoofer per auto (telaio)
Il telaio subwoofer offerto copre l'intervallo di potenza RMS da 50 a 400 watt. Espandono lo spettro di frequenza degli altoparlanti esistenti in un campo profondo e garantiscono una riproduzione dei bassi ricca. In parte sono disponibili moduli amplificatori adatti con crossover integrati. Gli amplificatori possono essere accesi e spenti contemporaneamente con la tensione di bordo. Il montaggio avviene principalmente nel ripiano portaoggetti o negli alloggiamenti esistenti.
Subwoofer per auto (alloggiamento)
Si tratta di casse acustiche attive e passive con un intervallo di potenza RMS da 75 a 1.000 watt. Inoltre, gli alloggiamenti vuoti sono disponibili in forma quadrata e rotonda, con cui potrete soddisfare le esigenze individuali dei clienti. Alcuni modelli di alloggiamenti subwoofer sono dotati di LED per ulteriori effetti ottici durante il piacere della riproduzione musicale.
FAQ - domande frequenti sugli altoparlanti per auto
Quali informazioni sulla sicurezza devono essere osservate quando si usano gli altoparlanti per auto?
- L'installazione di casse acustiche posteriori in auto deve essere effettuata da uno specialista. L'installazione e il collegamento professionali sono i requisiti per l'assistenza in garanzia. In linea di principio, attenersi alle istruzioni di installazione. Gli altoparlanti montati in modo non corretto possono danneggiare i prodotti stessi e il veicolo.
- Non rimuovere componenti in metallo della carrozzeria del veicolo, in quanto potrebbero essere elementi portanti e di sicurezza.
- Quando si utilizzano gli altoparlanti della carrozzeria, assicurarsi che non siano presenti limitazioni di visibilità.

- Dopo l'installazione, eseguire un breve test di funzionamento del sistema a basso volume.
- Garantire una posa protetta e sicura dei cavi degli altoparlanti e un fissaggio solido di crossover o moduli amplificatori separati. In caso di spigoli vivi della carrozzeria che possono danneggiare i cavi e quindi altri componenti dell'auto, utilizzare passacavi adeguati.
- Tutti i cavi devono essere fissati all'altoparlante senza carico meccanico e con una lunghezza sufficiente.
- Utilizzare le dima di foratura o le staffe di montaggio comunemente incluse per la registrazione dei fori e assicurarsi che durante la foratura dei fori di fissaggio non vengano danneggiati cavi posati o parti del veicolo.
- I cavi degli altoparlanti devono essere posati a una distanza sufficiente dai cablaggi per la sicurezza dei disturbi.
- Quando si scollega la batteria dell'auto, potrebbero essere interessati componenti dell'auto che devono essere attivati tramite codice dopo la riaccensione. Conservare queste informazioni prima di iniziare il lavoro.
- Le versioni non professionali di collegamenti elettrici negli autoveicoli possono comportare rischi significativi. Ciò riguarda i componenti particolarmente rilevanti per la sicurezza.
- Evitare il contatto di componenti audio con olio, sostanze chimiche e gas corrosivo.
- Gli altoparlanti per auto non più utilizzabili devono essere smaltiti come rifiuti elettrici in punti di raccolta pubblici. Non devono essere gettati nei rifiuti domestici.
Come si nota un altoparlante per auto difettoso?
- L'esposizione meccanica può danneggiare le membrane, il che può essere la causa di una riproduzione distorta del suono.
- A causa della corrosione, possono verificarsi resistenze di transizione maggiori sui contatti, in modo che gli altoparlanti collegati non forniscano più le prestazioni di riproduzione più utilizzate.
- Collegamenti a vite allentati, griglie di copertura non posizionate con precisione e cavi allentati possono causare fastidiosi rumori di accompagnamento. Lo stesso vale per le frequenze forti e basse per l'oscillazione dei fissaggi delle cinture o degli oggetti nei supporti.
- Cortocircuiti su cavi degli altoparlanti non montati in modo adeguato causano un'interruzione totale dell'altoparlante e, in alcuni casi, la distruzione di moduli dell'amplificatore separati.