Acquistati più frequentemente

    Meest gekocht

    Articoli più votati

    Best beoordeelde producten

    Consulente

    Cose da sapere sui caricabatterie

    Cos'hanno in comune uno smartphone, una macchina fotografica e un'auto elettrica? Per funzionare, è necessaria una batteria ricaricabile o un accumulatore ricaricabile. Scoprite come trovare il caricabatterie giusto e quali criteri dovreste prestare attenzione durante l'acquisto nella nostra guida.

    • Panoramica sui caricabatterie

    • Criteri importanti per l'acquisto dei caricabatterie

    • Il nostro consiglio pratico: Caricare correttamente le batterie agli ioni di litio

    • FAQ - domande frequenti sui caricabatterie

    Panoramica sui caricabatterie

    Oggi è disponibile una vasta gamma di diversi caricabatterie. Tenerne il conto può essere piuttosto complicato. Per facilitare la ricerca del modello giusto per i vostri scopi, vi presentiamo brevemente i tipi più importanti di caricabatterie.

    Un caricabatterie per il telefono cellulare è probabilmente disponibile per tutti a casa: Questi caricabatterie a spina compatti possono ricaricare rapidamente smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili tramite micro USB o USB-C. Pratico soprattutto quando si è in viaggio, quando non c'è una presa di corrente nelle vicinanze, si rivela un Powerbank con il quale è possibile ricaricare anche il telefono cellulare o altri dispositivi. Si tratta di una batteria compatta che funge da caricabatterie per cellulare o per altri terminali mobili quando si è in viaggio. Gli attuali telefoni cellulari possono inoltre essere alimentati in modalità wireless con un caricabatterie a induzione. I caricabatterie USB consentono la ricarica da uno o più dispositivi tramite cavo USB. Sono disponibili come dispositivi a spina, da tavolo e da incasso. Sono disponibili anche speciali adattatori per auto che consentono, ad esempio, la ricarica di uno smartphone in auto, se non è presente una porta USB.

    Tuttavia, la scelta non si esaurisce a lungo. Ad esempio, se si utilizza un orologio da parete con batteria ricaricabile ministilo-AAA nel proprio appartamento, è necessario un cosiddetto caricatore per celle rotonde. A seconda del modello, questi dispositivi possono caricare batterie di diverse dimensioni come, ad esempio, stilo AA o AAA ministilo. È quindi necessario un solo caricabatterie per tutte le batterie Ni-MH/Ni-CD utilizzate in casa.

    Molte telecamere sono dotate di batterie speciali, per le quali sono disponibili anche speciali caricabatterie, che garantiscono una carica affidabile e delicata della cella energetica. I prodotti più vecchi della società Apple richiedono anche adattatori di ricarica proprietari. Questo vale, ad esempio, per dispositivi con spina a 30 poli o spina Magsafe. I modelli più recenti, invece, utilizzano lo standard USB-C e non dipendono più necessariamente da un caricabatterie Apple. Anche per gli utensili alimentati a batteria sono disponibili i caricabatterie adatti. Le macchine di alta qualità generalmente contengono batterie agli ioni di litio di lunga durata, che richiedono per lo più stazioni di ricarica specifiche del produttore.

    Per non parlare del fatto che..: caricabatterie per batterie di auto e camion e sistemi di ricarica delle batterie. Nei veicoli vengono solitamente installate batterie ricaricabili al piombo-acido, che vengono caricate con un cavo di ricarica dotato di morsetti a coccodrillo. I refresher per gli accumulatori al piombo-acido possono aumentare la capacità della batteria dopo un uso prolungato, riducendo i depositi di solfato. Per le batterie utilizzate fuori dai veicoli sono disponibili speciali caricabatterie al piombo.

    La tendenza è anche quella di celle a combustibile compatte, che possono essere ricaricate tramite dispositivi collegati tramite USB. La corrente viene generata con idrogeno o metanolo. I caricatori solari sono particolarmente rispettosi dell'ambiente. Sono dotati di una batteria integrata di grande formato, alimentata dall'energia solare e in grado di alimentare altri dispositivi con energia quando sono carichi. Un generatore termoelettrico genera energia elettrica sulla base del cosiddetto effetto Seebeck. Nella piastra di base vengono montati diversi moduli termoelettrici. Con il riscaldamento della piastra di base, la differenza di temperatura rispetto al serbatoio superiore, riempito con acqua, genera elettricità. Infine, sono disponibili diversi dispositivi di carica e scarica universali e caricatori per modellismo specifici. Inoltre, nel nostro negozio troverete una vasta gamma di accessori per caricabatterie.

    Caricabatterie

    Criteri importanti per l'acquisto dei caricabatterie

    Quando si acquista un caricabatterie o un caricatore per batterie, è necessario prestare molta attenzione. In questo modo i caricabatterie sono solitamente non compatibili tra loro; un caricabatterie agli ioni di litio non può, ad esempio, caricare una batteria ricaricabile al piombo-acido. È necessario un caricabatterie per batterie che si adatta ai tipi di batterie che si utilizzano. Inoltre, è necessario prestare attenzione a una corrente di carica sufficiente, in particolare per i caricatori rapidi per cellulari. Per i caricabatterie a celle rotonde, assicurarsi che le dimensioni della batteria siano supportate e che siano disponibili sufficienti punti di ricarica. Se i terminali devono essere ricaricati con batteria ricaricabile integrata, è necessario disporre di un cavo adattatore adatto (micro USB, USB-C, ecc.) per collegare il tablet o lo smartphone al caricabatterie. In particolare per i dispositivi più vecchi della società Apple vengono utilizzati connettori proprietari. Anche per quanto riguarda la gamma di funzioni, è necessario tenere in considerazione alcuni aspetti: I caricatori mobili, ad esempio, devono essere robusti e protetti contro gli spruzzi d'acqua, in modo da evitare cortocircuiti durante il viaggio.

    Il cavo di alimentazione deve essere dimensionato in modo che il caricabatterie possa essere utilizzato nella posizione prevista. Verificare se per camion o auto possono essere necessarie batterie speciali. Per i caricabatterie per batterie ricaricabili per modellismo, possono essere utili funzioni aggiuntive speciali come i display di stato. Se si desidera una lunga durata del caricabatterie e delle batterie, è necessario un caricabatterie intelligente. A differenza dei semplici caricabatterie, questi monitorano il processo di carica e si spengono automaticamente per evitare il sovraccarico delle batterie. Inoltre, i modelli intelligenti dispongono spesso di un rilevamento dei difetti della batteria, un display LC integrato che informa sullo stato di carica e la corrente di carica o almeno un indicatore LED.

    Il nostro consiglio pratico: caricare correttamente le batterie per smartphone

    Lo stato di carica del vostro cellulare dovrebbe essere sempre compreso tra il 20 e l'80% per le batterie agli ioni di litio, per limitare l'usura. Anche se le batterie agli ioni di litio, a differenza delle batterie NiCd, rimangono risparmiate dal temuto effetto memoria, anche loro hanno un numero limitato di cicli di carica. Per risparmiare la batteria del telefono cellulare, è inoltre necessario scollegare l'alimentatore dalla presa dopo la ricarica.

    FAQ - domande frequenti sui caricabatterie

    Cosa cosa si intende per scarica profonda?

    Per scarica profonda si intende una scarica che supera la dimensione prevista di una batteria e che scende notevolmente al di sotto della tensione nominale della batteria. Molti dispositivi attuali offrono circuiti di protezione che garantiscono lo spegnimento automatico prima che si verifichi una scarica profonda, ma non tutti. Pertanto, non lasciare mai completamente scarica un dispositivo alimentato a batteria. In particolare, le batterie al litio possono essere danneggiate in modo irreparabile dopo una scarica profonda. In linea di principio, non importa se si tratta di batterie al piombo, agli ioni di litio, NiCd o NiMH, è necessario evitare una scarica profonda.

    Come si possono conservare correttamente le batterie?

    La corretta conservazione di una batteria dipende dal tipo. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio non utilizzate devono essere conservate idealmente in un luogo il più fresco possibile con uno stato di carica compreso tra il 30 e il 50 percento. Le alte temperature e lo stoccaggio in condizioni di carica completa sono dannose per la durata di vita. Anche le batterie Ni-MH e NiCd devono essere conservate in un luogo fresco. Il livello di carica può essere inferiore, ma il 30-40% è ideale. Grazie all'autoscarica più rapida, si consiglia di ricaricare per un lungo periodo di conservazione, per evitare una scarica profonda. Al contrario, le batterie al piombo devono essere sempre completamente cariche. Anche in questo caso si verifica un'autoscarica continua, il che richiede una occasionale ricarica in caso di conservazione prolungata.