Consulente

Fontane a energia solari - belle e utili allo stesso tempo

Molte aziende e aziende artigianali hanno la loro sede in locali industriali ai margini della città. Questo è molto pratico grazie all'ampia disponibilità di spazio. Dall'altro lato, le strutture più orientate alla domanda hanno anche i loro svantaggi. Per i visitatori e i clienti, gli uffici funzionali, i magazzini ad alta resistenza e le ampie superfici di rotazione dei camion sono piuttosto brutte a prima vista. Per questo motivo molti proprietari di aziende cercano di rendere l'area più accogliente davanti al vostro edificio centrale con prato, piante e un bel laghetto da giardino. Se poi anche una piccola fontana si fa notare, l'entrata si trasforma in un'area d'ingresso accogliente e serena. Siamo lieti di spiegarvi come funzionano le pompe per fontane e quali sono i vantaggi di una pompa solare per fontane.  

Perché dovrebbe essere installata una fontana?

Come già detto, un pozzo aumenta il valore e abbellisce uno stagno da giardino. Il gioco d'acqua è bello da vedere e il delicato rumore sembra quasi rassicurante. Per questo motivo, anche molti dipendenti durante la pausa pranzo godono dell'effetto rigenerante di un laghetto da giardino con fontana.

Ma una fontana offre altri vantaggi: Grazie alle fontane che si spruzzi, l'acqua si arricchisce di ossigeno. Ciò porta a una qualità dell'acqua notevolmente migliore. E che a sua volta va a vantaggio dei pesci che vivono nello stagno. Inoltre, l'acqua ricca di ossigeno non è così sensibile al fiorire di nuove alghe.

Un altro vantaggio: Si evita anche un fastidioso problema delle zanzare. Perché la superficie mobile dell'acqua rende difficile per le zanzare deporre le uova. In questo modo il vostro stagno non diventa il luogo di allevamento di fastidiosi insetti. Un vantaggio molto apprezzato anche nel giardino privato.

Quali sono i vantaggi di una fontana solare?

A differenza delle pompe per fontane che consumano energia dalla rete elettrica, le fontane alimentate a energia solare hanno vantaggi decisivi:

  • Facile da installare L'alimentazione elettrica avviene tramite un pannello solare. Per questo motivo non è necessario posare un'installazione elettrica dispendiosa con cavo di messa a terra. Un pozzo solare è montato con poche impugnature e quindi pronto per l'uso in pochissimo tempo.
  • Nessun costo corrente Poiché la luce del sole è gratuita, durante il funzionamento di una fontana solare non ci sono costi di corrente continui. In questo modo il budget dell'amministrazione domestica viene risparmiato in modo sostenibile. 
  • Energia rigenerativa L'energia solare è una delle energie rinnovabili. Per questo motivo, non vengono sprecate risorse preziose per l'alimentazione di una fontana solare. 
  • Anche al buio Grazie all'utilizzo di una batteria ricaricabile, il gioco d'acqua a energia solare può essere utilizzato anche durante le ore serali o di notte. L'energia in eccesso del pannello solare viene semplicemente caricata nella batteria durante il giorno. Al buio, la batteria non può alimentare solo la pompa. Con un'illuminazione a LED decorativa, la fontana nel laghetto diventa un vero e proprio richiamo nel giardino.

Quali sono le diverse fontane solari?

Sotto il termine generico di fontana solare si trovano pompe per laghetto, pompe per corsi d'acqua e anche ventole per laghetto, che vengono alimentate con l'aiuto di un modulo solare. A proposito: Un pannello solare raggiunge la potenza massima specificata solo con un'illuminazione solare ottimale. Per questo motivo le pompe dei diversi pozzi solari hanno una tensione d'esercizio ampia e, anche in caso di bassa tensione, favoriscono ancora una quantità sufficiente di acqua.

Set di pompe solari

I set di pompe a energia solare includono tutti i componenti necessari per il funzionamento immediato. I componenti standard sono il pannello solare, la pompa dell'acqua, un tubo montante variabile e diversi ugelli. Il cavo di collegamento elettrico è generalmente abbastanza lungo da poter posizionare in modo ottimale il modulo solare in giardino.

Kit pompe a flusso solare

Un kit pompa a flusso solare consente di migliorare la qualità dell'acqua in modo discreto.  La pompa dell'acqua installata nello stagno alimenta l'acqua in un tubo flessibile nascosto verso il punto più alto del corso del ruscello. Attraverso il ruscello artificiale, l'acqua scorre attraverso le pietre e i gradini delle scale nel laghetto. La pompa dispone di un collegamento per tubo flessibile, con il tubo flessibile necessario che non fa parte del kit.

Pompe a energia solare

Le pompe a energia solare sono rivolte agli utenti esperti che sanno esattamente quale altra tecnologia è ancora necessaria. Per l'alimentazione elettrica può essere utilizzato un pannello solare eventualmente già esistente con sufficiente forza. Oppure cercate un pannello solare adatto alla pompa nel nostro negozio. In questo modo, con poca competenza, si possono realizzare in modo individuale splendide fontane o corsi di ruscello perfettamente realizzati.

Pompe galleggianti per stagno

Le pompe galleggianti per laghetti solari sono il modo più rapido per realizzare un gioco d'acqua nel proprio stagno. Perché vengono semplicemente posizionati sulla superficie dell'acqua dopo il disimballaggio - fatto. Il modulo solare fa parte del corpo galleggiante, eliminando il cavo tra la pompa e il pannello solare. Grazie al modulo solare integrato, le piccole isole solari hanno generalmente una portata inferiore rispetto alle varianti stazionarie.

Aeratore galleggiante per laghetto

La qualità dell'acqua è fondamentale per gli aeratori a energia solare galleggianti. Non generano fontane, ma il pannello solare integrato aziona una pompa dell'aria che arricchisce l'acqua con ossigeno. Gli aeratori galleggianti per stagno vengono semplicemente posizionati sulla superficie dell'acqua e ventilano con un getto d'acqua l'acqua dello stagno quando il sole splende.

Pompe a energia solare con anello LED

La pompa a energia solare LED-Ring è un accessorio ideale per diversi sistemi con funzionamento a batteria. Viene semplicemente spinto attraverso il tubo di salita della pompa e illumina la fontana d'acqua al buio. La combinazione di illuminazione e acqua in movimento rende il pozzo un punto di forza assoluto nel giardino.

Cosa considerare quando si monta una fontana solare?

La costruzione di un set solare finito è semplicissima. A tale scopo, è necessario procedere solo in conformità con le indicazioni del produttore riportate nel manuale d'uso.

Proteggere le piante acquatiche

Quando si posiziona la fontana nello stagno, assicurarsi che ci sia una distanza sufficiente dalle foglie galleggianti delle piante dello stagno e dalle ninfee. Perché quando le gocce d'acqua della fontana cadono sulla cima della foglia, si comportano come un vetro che brucia al sole. In questo modo la struttura cellulare della pianta viene distrutta irrimediabilmente.

Il nostro consiglio pratico: Montaggio della pompa

Se una pompa per fontane o corsi d'acqua deve essere installata sul fondo dello stagno, è utile montarla in modo più elevato. A tale scopo, viene semplicemente posta su una pietra adatta. Grazie alla posizione sollevata non viene aspirato alcun fango dal terreno e la pompa non si sporca così rapidamente.

Lo spazio giusto per il pannello solare

Lo spazio per il modulo solare deve essere scelto in modo che possa essere fatto dal sole il più a lungo possibile nel corso della giornata. L'angolo di inclinazione del pannello deve essere impostato in modo che i raggi solari° si possano colpire a 90 gradi.

Sensori dell'acqua

Importante!

Con molte pompe a stagno solare, il mezzo di trasporto serve anche per il raffreddamento e la lubrificazione. Per questo motivo, le pompe non devono essere utilizzate a secco. Anche per scopi di test. Alcuni produttori hanno quindi integrato sensori e un circuito di protezione nelle pompe. Nella figura di esempio allegata, i sensori sono riconoscibili come punti di contatto metallici sul lato dell'alloggiamento della pompa. Solo quando la pompa è sufficientemente profonda in acqua, si avvia anche all'accensione.

 

Domande frequenti sulle fontane solari

Perché la mia nuova fontana solare a batteria non funziona?

Alla consegna, la batteria di un set di fontane solari è scarica. Per questo motivo, la batteria deve essere prima caricata. Per ricaricare rapidamente la batteria, è consigliabile spegnere la fontana per un po' di tempo. In questo modo l'intera corrente del modulo viene diretta nella batteria. La procedura esatta è descritta nel manuale d'uso.

Perché la nuova pompa per corsi d'acqua non fornisce i 2500 litri all'ora indicati?

Per le pompe vengono sempre indicati due valori: Una volta l'altezza di mandata massima (metri di colonna d'acqua) e poi la portata massima (litri all'ora). Tuttavia, entrambi i valori massimi non vengono raggiunti contemporaneamente. I due valori dipendono l'uno dall'altro. Più grande è l'altezza di mandata, minore è la portata. Nei dati tecnici, i produttori spesso forniscono grafici da cui è possibile leggere la portata indicata per l'altezza di mandata. A causa delle perdite di attrito nel tubo flessibile, il valore effettivo può essere ancora inferiore al valore letto.

Quale deve essere la portata di una pompa per corsi d'acqua?

Per questo motivo, la dimensione dello stagno è fondamentale. La pompa di circolazione del ruscello deve essere dimensionata in modo da poter ricircolare in un'ora circa il 50% dell'acqua dello stagno all'altezza di mandata richiesta. Per il ricircolo dell'intera acqua dello stagno sarebbero necessarie due ore. Se la pompa è troppo piccola, non si muove mai l'intera quantità di acqua e la mancanza di ossigeno risulterebbe evidente dopo breve tempo.  

E' necessario uno stagno per installare un pozzo in giardino?

No, non è necessario posizionare uno stagno in giardino, se si desidera solo un pozzo, una fontana o un corso di ruscello. Non c'è quindi il rischio che i bambini piccoli possano cadere nello stagno durante il gioco. Tuttavia, è necessario un contenitore di raccolta per l'acqua. Questo può essere incassato nel pavimento e quindi inaccessibile ai bambini in giardino. Importante: Il livello dell'acqua deve essere controllato regolarmente. In mesi caldi con elevata evaporazione, sussiste il rischio che la pompa funzioni a secco.

È possibile utilizzare una fontana solare per il giardino anche sulla terrazza?

Chi non ha spazio in giardino per uno stagno con fontana può posare il gioco d'acqua anche sulla terrazza o sul balcone. A tal fine, nel commercio specializzato vengono offerti idonei stagni in miniatura. Con un po' di abilità artigianale, è possibile anche travestire una vasca in plastica del mercato edile con legno. Tuttavia, è necessario assicurarsi che la fontana non sia troppo grande e che l'acqua spruzzi verso l'esterno.
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
* Sconti validi solo sugli articoli scontabili disponibili immediatamente (stato di disponibilità verde): -15% sugli articoli di illuminazione del marchio Sygonix, -10% su tutta la gamma dei marchi Paulmann e Ledlenser, nonché -10% su una selezione di articoli del marchio Philips. Valido fino al 10/05/2026 su conrad.it (ad eccezione degli ordini Marketplace). Non cumulabile con altri codici promozionali. Un utilizzo per cliente. In alcuni casi può essere applicata una limitazione della quantità venduta.