- Accessori per Hard Disk
- Hard Disk
- Hard Disk esterni
- Disco rigido esterno Xbox One
- Hard disk esterni 10TB
- Hard disk esterni 6TB
- Hard Disk esterni 8TB
- Hard Disk esterni USB 3.0
- Hard Disk esterno 1TB
- Hard Disk esterno 2TB
- Hard Disk esterno 3TB
- Hard Disk esterno 4TB
- Hard Disk esterno 500GB
- Hard Disk esterno 5TB
- Hard Disk esterno Intenso
- Hard Disk esterno PS4
- Hard Disk esterno Toshiba
- Hard Disk WD Esterni
- LaCie Rugged
- Toshiba Canvio Basics
- WD Elements
- WD My Book
- WD My Passport
- WD My Passport Ultra
- Hard disk esterni (ricondizionati, resi)
- Hard Disk interni
- Hard disk interni (ricondizionati, resi)
- Hard disk per server ricondizionati o resi
- Hard Disk esterni
- Memorie a stato solido SSD
- NAS (Network Attached Storage)
- Vetrina Hard Disk e SSD
Come possiamo aiutarti?
Cose da sapere sugli hard disk
I dischi rigidi e le unità SSD rappresentano quasi la memoria di un computer tra i componenti del PC. Tuttavia, il vostro modo di lavorare è diverso l'uno dall'altro. Scoprite nella nostra guida dove si trovano le differenze tra dischi rigidi e SSD, quali sono i vantaggi delle unità flash e cosa dovreste prestare attenzione quando acquistate.
-
Dove si usano i hard disk e gli SSD?
-
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un'unità SSD rispetto a un hard disk?
-
Durata dei dischi rigidi SSD?
- Interfacce attuali per SSD e hard disk
-
Cosa devo guardare quando acquisto un hard disk o un SSD?
-
Il nostro consiglio pratico: non tutti gli hard disk sono adatti al funzionamento nel NAS!
-
FAQ - domande frequenti su hard disk e SSD
Dove si usano i hard disk e gli SSD?

Nessun computer può fare a meno di un hard disk, che sia un computer desktop, un notebook o un server in un centro dati. Sempre più, il classico HDD SATA viene sostituito dalle cosiddette unità Solid State Drive (SSD). Un hard disk SSD si basa su memoria flash. Questo viene installato anche in dispositivi mobili come tablet, smartphone o lettori mp3. In breve, dove i dati, le immagini o la musica vengono memorizzati in modo permanente, viene utilizzata un'unità HDD o un'unità Solid State Drive. Nella nostra gamma troverete un'ampia scelta di hard disk interni e hard disk esterni. Inoltre, offriamo un'ampia gamma di accessori per hard disk come telai da incasso o alloggiamenti per hard disk.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un'unità SSD rispetto a un hard disk?

Mentre con un tradizionale HDD SATA i dati vengono archiviati su dischi magnetici a rotazione rapida, gli hard disk SSD si basano su chip di memoria flash. Probabilmente il vantaggio più grande degli hard disk SSD è la velocità di trasferimento dei dati notevolmente più elevata, che può essere superiore a 4000 MB/s a seconda dell'interfaccia. Al contrario, anche le unità HDD più veloci raggiungono al massimo i valori di 300 MB/s. Inoltre, gli hard disk SSD sono molto robusti. All'interno non ci sono parti in movimento, l'utilizzo non è un problema anche in caso di guida in auto sconnesse. Per un HDD, invece, le teste di lettura/scrittura sulle piastre magnetiche rotanti potrebbero rimbalzare e lasciare settori difettosi.

I tempi di accesso minimi, un basso consumo energetico e un funzionamento assolutamente silenzioso possono anche essere considerati come punti di forza per hard disk SSD. Finora tutto sembra parlare per la memoria SSD, ma ci sono degli svantaggi:
Le unità HDD SATA sono attualmente disponibili con una capacità di memoria fino a 18 TB. Al contrario, la capacità di memoria massima di un'unità Solid State Drive è attualmente di 8 TB.
Inoltre, un hard disk SSD di dimensioni adeguate è notevolmente più costoso rispetto a un hard disk HDD.
Durata degli hard disk SSD

Nei media si parla più volte di come un hard disk SSD sia in realtà durevole. La domanda è perfettamente valida, in quanto i moduli di memoria flash possono collegare solo un certo numero di cicli di scrittura. Il numero di cicli esatti dipende principalmente da quale tipo di memoria si trova nell'unità. In questo caso è possibile visualizzare attualmente quattro diverse varianti di memoria flash: SLC sta per Single Level Cell e significa che ogni cella può memorizzare esattamente 1 bit. Le memorie SLC sono le più durature, ma anche molto costose. Pertanto, questi hard disk SSD vengono utilizzati ovunque vi sia un elevato carico di scrittura. Questo può essere il caso, ad esempio, di un server o di una workstation. L'acronimo MLC significa Multi Level Cell. In genere con questo tipo di memoria vengono memorizzati 2 bit per cella. La memoria MLC si è evoluta in uno standard solido per hard disk SSD interni. Offre un'elevata durata in combinazione con un buon rapporto qualità-prezzo. I dischi SSD basati su MLC sono adatti per i computer di gioco, ma anche per le applicazioni professionali in cui non è presente un elevato carico di scrittura permanente.

Una memoria TLC (Triple Level Cell) memorizza 3 bit per cella. I cicli di scrittura disponibili diminuiscono notevolmente rispetto alla memoria MLC. Tuttavia, TLC è molto più conveniente dal punto di vista economico. Un hard disk SSD di questo tipo è adatto per computer e notebook nel settore dei consumatori e per semplici computer da ufficio. QLC (Quadruple Level Cell) rappresenta l'ultimo sviluppo nel campo della memoria flash. In questo modo è possibile salvare 4 bit per cella. Ciò riduce notevolmente il prezzo, ma il numero di cicli di scrittura disponibili è inferiore. Rispetto agli altri tipi di memoria, anche la velocità può essere ridotta. Un'unità SSD interna è quindi adatta solo per computer di consumo o computer di ufficio che eseguono semplici attività.
Ma cosa significano questi valori nella pratica? Ogni produttore garantisce valori TBW diversi (TBW = Total Bytes to be written) per i suoi prodotti. Si tratta del numero di dati che possono essere scritti su un'unità SSD per tutta la sua durata. Mentre con un'unità SSD da 1000 gigabyte con memoria SLC è possibile un valore TBW di 17,5 petabyte (PB), il numero TBW con un'unità SSD di dimensioni uguali con memoria MLC è di soli 9 PB. Per TLC il valore scende a 2,5 - 5 PB e raggiunge solo 360 TB per QLC.
Interfacce attuali per SSD e hard disk

Le unità HDD interne vengono generalmente sempre collegate tramite un'interfaccia SATA. Questo vale sia per dischi rigidi da 3,5 pollici che per dischi rigidi da 2,5 pollici. Per le workstation o i server, invece, vengono utilizzati principalmente hard disk SAS, che hanno ampiamente sostituito il vecchio standard SCSI. Le unità SSD interne sono disponibili anche con interfaccia SATA. Questi modelli sono generalmente disponibili in formato da 2,5 pollici. Tuttavia, sono disponibili anche unità SSD GB in alloggiamento da 1,8 o 3,5 pollici.
Un'alternativa molto interessante sono le unità SSD M.2: Queste schede a innesto compatte vengono inserite direttamente e senza cavi nello slot corrispondente sulla scheda madre. Ma attenzione, M.2 non è uguale a M.2! L'interfaccia può essere collegata sia tramite SATA che tramite PCIe. Le differenze sono notevoli: Mentre un'unità SSD M.2 GB raggiunge una velocità di lettura tipica di un massimo di 550 MB/s, la versione PCIe è superiore a 3000 MB/s. Un'unità SSD PCIe 4.0 raggiunge velocità di trasferimento notevolmente superiori su uno slot compatibile. Gli hard disk esterni sono solitamente dotati di un'interfaccia USB. In questo caso, se possibile, si dovrebbe evitare USB 2.0 e almeno accedere a un modello con USB 3.0 o, meglio ancora, USB 3.1. Questo vale in particolare per hard disk SSD esterni. USB 2.0 limiterebbe solo l'unità.
Cosa devo guardare quando acquisto un hard disk o un SSD?

Un hard disk SSD interno dovrebbe far parte di qualsiasi moderno PC desktop. L'elevata velocità di trasferimento dei dati consente un sistema particolarmente reattivo. I fastidiosi tempi di attesa, fino a quando il programma successivo non viene caricato, sono per lo più eliminati. Un buon compromesso è un'unità flash più piccola in combinazione con un hard disk che dispone di memoria da GB sufficiente. Il sistema operativo e i programmi utilizzati di frequente si trovano idealmente sull'unità SSD veloce, mentre i dati e gli strumenti meno spesso necessari vengono memorizzati sull'unità HDD SATA interna.
In un notebook, a causa della sua robustezza, devono essere utilizzate esclusivamente unità SSD. Per i notebook più vecchi è possibile collegare un modello da 2,5 pollici tramite SATA, per i dispositivi più recenti si consiglia un'unità SSD M.2 particolarmente veloce. Per le semplici attività di ufficio, una capacità di 250 GB è già sufficiente. Anche quando si utilizza un sistema NAS, l'utilizzo di SSD può essere utile. Le unità flash richiedono meno corrente e, almeno nel caso di modelli SATA da 2,5 pollici, non devono essere raffreddate. Tuttavia, se avete bisogno di una capacità di memoria di diverse migliaia di GB, non vi è alcun problema di passare da un hard disk all'altro.
Il nostro consiglio pratico: non tutti gli hard disk sono adatti al funzionamento nel NAS!
Un NAS funziona normalmente 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Un normale hard disk da tavolo non è progettato per questo carico. Pertanto, quando si acquista, assicurarsi che il disco rigido sia adatto per il funzionamento continuo. Molti produttori dispongono di hard disk nel programma, che sono stati appositamente ottimizzati per l'uso nei sistemi NAS.
FAQ - domande frequenti su hard disk e SSD
Cosa si intende per hard disk SSHD?
Un'unità SSHD è un'unità ibrida che combina la memoria flash con un HDD convenzionale. Qui viene scritta solo nella "memoria turbo" e poi dalla memoria a stato solido. Questo ha il vantaggio che l'utente riceve un sistema reattivo simile a quello di un'unità SSD SATA. Se la memoria flash solitamente ridotta non viene liberata abbastanza rapidamente, le velocità di trasferimento si riducono rapidamente al livello del disco rigido da più GB.
Cosa è un Raid System?
Raid è l'acronimo di Redundant Array of Indipendente Disks. La funzione è fornita da controller speciali e consente di organizzare più unità HDD o SSD. Ad esempio, con il livello RAID 0, ogni file da salvare viene salvato in parti uguali su più hard disk. In questo caso non c'è ridondanza, per cui aumentano le velocità di trasferimento. Con RAID 1, un file viene memorizzato su più hard disk e quindi viene generata una ridondanza.