Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Vuoi svolgere un lavoro sempre al meglio? Se hai bisogno di materiale utile per le tue installazioni elettriche, solo su Conrad potrai trovare piena soddisfazione! Le migliori strumentazioni utili sono sempre a tua disposizione, ad un prezzo vantaggioso senza rinunciare mai ad una qualità eccellente! Infatti, il catalogo di Conrad ti presenta tutto il meglio del materiale per installazioni elettriche per permetterti di svolgere un lavoro a regola d'arte! Per gestire impianti industriali visita lasezione dedicata agli impianti trifase.
Informazioni importanti sugli impianti elettrici:
Impianti elettrica orientati al futuro per ogni edificio
Installazione elettrica significa la costruzione di impianti elettrici in ambito commerciale o privato. Dietro gli impianti elettrici c'è molto di più di quanto non si veda a occhio nudo. L'installazione elettrica comprende, tra l'altro, collegamenti domestici, scatole di sicurezza, armadi elettrici e distributori secondari, circuiti elettrici, interruttori, prese, dispositivi di protezione e luci. Senza l'infrastruttura elettrica adatta non è possibile un funzionamento confortevole, delle applicazioni e a basso consumo energetico di un edificio.
Gli impianti elettrici negli edifici commerciali e pubblici e negli edifici residenziali rimangono in funzione per decenni. Per questo motivo, l'installazione elettrica deve essere dimensionata in modo intelligente, alta qualità e ben protetta. Anche la posa dei cavi e il montaggio di apparecchi elettrici sono necessari per l'installazione elettrica. Molti dei componenti vengono montati in modo nascosto. Ciò può essere vantaggioso sotto il profilo della sicurezza e vi lascia aperte numerose possibilità di progettazione e configurazione della stanza.
Perché una buona installazione elettrica è così importante?
Come funziona un impianto elettrico?
Cosa si deve tenere in considerazione per gli impianti elettrici?
Cosa comporta l'installazione elettrica?
Per selezionare il materiale di installazione elettrico adatto
Chi può posare, modificare o riparare l'impianto elettrico?
Perché una buona installazione elettrica è così importante?
L'installazione elettrica garantisce un'alimentazione elettrica affidabile e sicura nei locali, ad esempio per l'utilizzo di illuminazione elettrica, riscaldamento, raffreddamento e ventilazione, macchine e impianti tecnici. Un'installazione elettrica professionale è un prerequisito per un utilizzo sicuro, confortevole, efficiente dal punto di vista energetico, economico e orientato al futuro degli edifici. Una buona installazione elettrica garantisce in modo semplice che ci siano abbastanza punti di funzionamento e prese di corrente nelle stanze. Inoltre previene i guasti delle apparecchiature e delle macchine dovuti alla conduzione e previene i danni da fulmini e sovratensioni, gli incendi e i corto circuiti.
Le moderne apparecchiature di comunicazione e le nuove applicazioni digitali richiedono requisiti particolarmente elevati per l'installazione elettrica. Proprio quando si sta ricostruendo un impianto elettrico o si sta modernizzando un'installazione di edifici esistente, è necessario prestare attenzione a un impianto elettrico adeguato alle proprie esigenze e sufficientemente dimensionato. Ciò include un equipaggiamento elettrotecnico ottimizzato sotto il profilo della sicurezza e dell'efficienza con orientamento verso le future applicazioni Smart Home e Smart Building. In questo caso, tenere conto anche di eventuali modifiche di utilizzo delle stanze.
Nel nostro negozio potrete acquistare tutti i componenti necessari per le vostre installazioni elettriche da un fornitore qualificato. I materiali di installazione offerti e le innovative apparecchiature di marchi famosi soddisfano gli standard richiesti e le elevate esigenze di qualità. Sono adatti anche per la ricostruzione o l'ampliamento di impianti elettrici e per la verifica, la riparazione e la revisione di impianti elettrici.
Come funziona un impianto elettrico?
Le installazioni elettriche si muovono normalmente nell'intervallo fino a 1.000 volt di tensione alternata e fino a 1.500 volt di tensione continua. L'installazione elettrica si estende dal collegamento centrale dell'edificio attraverso i percorsi dei cavi ai distributori principali e secondari, ai distributori automatici di fusibili, alle prese e agli interruttori, alle spine, alle luci e agli apparecchi elettrici fissi e alle macchine.
Sono disponibili diverse varianti per l'esecuzione di installazioni elettriche. In caso di installazione elettrica principalmente centralizzata, il maggior numero possibile di componenti vengono combinati nel settore dei distributori. Il vantaggio di questa variante è un'elevata concentrazione dei componenti e quindi un semplice controllo e manutenzione dell'impianto. In caso di installazione elettrica decentralizzata, i moduli vengono montati vicino ai rispettivi utilizzatori. In questo modo si ottiene una migliore panoramica dell'impianto.
Gli impianti elettrici possono essere posati sotto intonaco, su intonaco o in gesso. Per l'industria e gli impianti di produzione, un'installazione su intonaco conveniente e facile da utilizzare offre vantaggi. In ambito commerciale, ad esempio in uffici, negozi e locali di soggiorno, come anche in ambito privato, grazie ai vantaggi estetici, il montaggio sotto intonaco è ampiamente utilizzato.
Cosa si deve tenere in considerazione per gli impianti elettrici?
Per la normale esecuzione di lavori di installazione in campo elettrico è necessario un gran numero di componenti di collegamento e di backup diversi, materiali di montaggio, interruttori e scatole. La conformità alle disposizioni VDE e alle norme DIN per la scelta del prodotto, la posa e il montaggio garantisce la qualità, la sicurezza e la protezione antincendio dell'impianto elettrico.
Per la costruzione e il funzionamento di impianti elettrici sono disponibili una vasta gamma di norme, regolamenti e leggi. La serie VDE DIN 100 e la norma DIN 18015 contengono importanti linee guida di base. Per ogni impianto elettrico deve essere presente o applicata una documentazione. Descrive lo stato di funzionamento dell'impianto e viene consegnato all'operatore all'accettazione.
Cosa comporta l'installazione elettrica?
La scelta e la composizione dei materiali, delle apparecchiature e degli strumenti giusti è un prerequisito per un'installazione elettrica affidabile negli edifici. Durante l'acquisto dei componenti per il vostro progetto, prestare attenzione alle caratteristiche del prodotto adatte alle vostre esigenze tecniche.
Cavo di alimentazione
I cavi di alimentazione racchiudono più conduttori isolati l'uno dall'altro. Servono per il trasporto ordinato di corrente all'interno e all'esterno di edifici. A tale scopo, i cavi collegano i distributori, le uscite di corrente e i collegamenti e si connettono agli impianti elettrici e alle utenze.
I colori dei cavi di alimentazione seguono una regolazione valida in tutta Europa e ne visualizzano la funzione. In questo modo, nella rete a bassa tensione, il conduttore esterno o la fase come conduttore di corrente sono rivestiti di colore marrone o nero. Il conduttore neutro o il conduttore nullo si identifica con una guaina blu o grigia. La messa a terra come conduttore di protezione per la rimozione della tensione di contatto eventualmente presente è rivestita di verde-giallo.
I cavi di alimentazione e i cavi di collegamento sono disponibili come merce al metro e in lunghezze preassemblate. Ulteriori varianti sono disponibili nel settore dei cavi e dei conduttori. Il collegamento a dispositivi e distributori avviene in versione avvitata, saldata o a innesto. Per collegamenti temporanei e per il collegamento di grandi distanze tra prese e dispositivi elettrici, sono disponibili avvolgi cavi con cavi di diverse lunghezze. I cavi di prolunga coprono distanze più brevi
Armadi di distribuzione
L'armadio di distribuzione o la scatola di distribuzione è il cuore della distribuzione di corrente nel vostro edificio e nell'installazione elettrica domestica. Da qui, la corrente elettrica viene trasportata attraverso i cavi elettrici tramite fusibili, dispositivi di protezione da sovratensione e interruttori di protezione FI salvavita. Gli armadi contengono contatori di corrente, strumenti di misurazione, regolatori di tensione, gateway, moduli di rete e distributori automatici di fusibili. Sono disponibili armadi a parete, da incasso, da terra.
La moderna tecnologia dell'armadio di distribuzione garantisce un trasporto di corrente e segnale uniforme, senza problemi ad alta efficienza. Grazie alla progressiva digitalizzazione e ai nuovi metodi per la produzione di energia, nell'armadio di distribuzione viene inserita una tecnologia sempre più moderna. In questo modo potrete supportare la distribuzione in casa vostra nell'utilizzo di componenti Smart Home e tecnologia intelligente degli edifici, impianti fotovoltaici, pompe di calore, centrali termiche a blocco, accumulatori di energia e stazioni di carica per auto elettriche. Pianificare fin dall'inizio uno spazio sufficiente negli armadi di distribuzione per le applicazioni future.
Materiale per installazioni elettriche
Se si sta costruendo una casa, si sta riutilizzando un edificio o si effettuano regolazioni agli impianti elettrici esistenti, è necessario il materiale elettrico corretto. Comprende tutti i componenti elettrici necessari per la distribuzione di corrente elettrica e per il collegamento di utenze. Qui troverete, ad esempio, prese di installazione, morsetti di collegamento, spine di rete, connettori di rete, interruttori, dimmer, nastri adesivi e altri accessori di posa.
Protezione dai fulmini e la messa a terra
In ogni edificio è previsto un collegamento equipotenziale in conformità con DIN VDE 0100 parte 401. Serve per la protezione da scosse elettriche. Inoltre, i sistemi di protezione dai fulmini e i sistemi di messa a terra indirizzano la corrente in modo mirato verso la terra e riducono al minimo le differenze di potenziale causate da fulmini. In questo modo contribuiscono notevolmente alla sicurezza degli edifici e alla protezione antincendio. Il trasferimento dei flussi di fulmini tramite un dispositivo di cattura al sistema di messa a terra con compensazione del potenziale simultanea impedisce il sovraccarico di tensioni e il pericolo di scintille.
Impianti di conversazione, campanelli, citofoni e intercomunicanti.
Gli impianti di segnalazione, chiamata e conversazione, nonché i campanelli e i citofoni avvisano i visitatori alla porta tramite suoneria, melodia, sirena, campanello o luce. In questo modo, voi e i vostri dipendenti o familiari sapete sempre quando qualcuno si trova davanti alla porta, che desiderate entrare o se avete bisogno di assistenza.
I citofoni da incasso e gli impianti di suoneria per il montaggio a incasso si inseriscono perfettamente nell'ambiente circostante. I campanelli radio e i citofoni senza filo consentono una piena libertà di movimento e sono particolarmente adatti per l'installazione successiva senza posa dei cavi. Gli impianti di conversazione sono disponibili come pacchetti completi o sotto forma di componenti singoli per la configurazione individuale.
Tecnologia trifase
La tecnologia trifase funziona a 400 volt e viene utilizzata per azionare potenti macchine elettriche, ad esempio ascensori, macchine edili e veicoli elettrici. Le spine CEE disponibili, gli adattatori CEE e i distributori di corrente CEE sono i più comunemente usati per la corrente trifase. Anche i distributori di corrente da cantiere sono dotati di questi connettori.
Interruttori e prese
Le prese e gli interruttori sono indispensabili per un utilizzo confortevole dell'edificio e per il funzionamento di impianti di illuminazione e macchinari. Sono una parte importante dell'equipaggiamento tecnico per edifici e sono tra i componenti comunemente visibili dell'installazione elettrica. Per questo motivo il design delle scatole e degli interruttori è così importante. Grazie alla regolazione di forma, colore e materiale, gli spazi possono essere valorizzati. Per questo motivo sono disponibili innumerevoli programmi di interruttori, dal classico al moderno fino a quelli retrò.
Le gamme di interruttori serie civile di produttori noti come Bi Ticino, Gewiss, Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Kopp, Merten, PEHA, REV e Siemens offrono varianti adatte a ogni stile e configurazione. Gli inserti centrali o frutti di diversi produttori e la compatibilità di alcuni attuatori Smart Home con i più popolari programmi di interruttori vi offrono un margine di manovra per l'equipaggiamento elettrico.
Prese, interruttori e dimmer sono disponibili per le varianti di montaggio a parete, a incasso, a muro, a pavimento, a soffitto, a incasso e a tavolo. Sono disponibili prese speciali per il collegamento di stufe e forni. Per l'uso in ambienti esterni sono disponibili moduli protetti fino a IP68 (completamente impermeabili).
Per selezionare il materiale di installazione elettrico adatto
Quando si acquista materiale elettrico per l'installazione, è necessario pianificare in anticipo. Affidatevi a materiale di alta qualità per l'installazione che sia facile e veloce da installare.. I componenti devono in ogni caso soddisfare i requisiti di sicurezza, i requisiti del produttore del dispositivo e i requisiti di legge esistenti.
In caso di modifiche a installazioni o riparazioni esistenti nel settore elettrico, è sufficiente orientarsi verso i componenti che si desidera sostituire. Le nuove parti devono avere le stesse o migliori caratteristiche tecniche degli elementi precedenti. Prestare attenzione al rispettivo campo di applicazione. Per ambienti umidi, aree con temperature elevate o zone pericolose EX sono disponibili speciali prodotti per l'installazione elettrica. Le informazioni contenute nella descrizione del prodotto e nelle schede tecniche collegate a molti prodotti forniscono informazioni sui campi di utilizzo adatti e vi aiutano a scegliere il prodotto.
Se nell'impianto esistente sono montati principalmente componenti di un determinato marchio, si consiglia di selezionare pezzi di ricambio del marchio in questione. Per i componenti visibili come interruttori e prese, è necessario utilizzare la stessa serie per motivi estetici.
Nell'ambito di un'installazione elettrica di grandi dimensioni, è spesso necessario disporre di numerosi materiali e utensili per l'installazione elettrica. Creare un progetto con i materiali dove registrare tutti i componenti, i cavi e i materiali di collegamento rilevanti. Il piano facilita l'assemblaggio del prodotto, consente di risparmiare tempo durante l'approvvigionamento delle parti e consente inoltre un rapido controllo delle parti.
Chi può posare, modificare o riparare l'impianto elettrico?
In base alle leggi e alle normative vigenti, è consentito solo agli elettricisti autorizzati di installare impianti elettrici a livello commerciale o di effettuare riparazioni o modifiche agli impianti elettrici e agli impianti elettrici esistenti. La sezione 5.2 della norma DIN VDE 1000-10 descrive le competenze necessarie.
Su Conrad tutto per le tue installazioni elettriche!
Vuoi svolgere un lavoro sempre al meglio? Se hai bisogno di materiale utile per le tue installazioni elettriche, solo su Conrad potrai trovare piena soddisfazione! Le migliori strumentazioni utili sono sempre a tua disposizione, ad un prezzo vantaggioso senza rinunciare mai ad una qualità eccellente! Infatti, il catalogo di Conrad ti presenta tutto il meglio del materiale per installazioni elettriche per permetterti di svolgere un lavoro a regola d'arte!
I tuoi prodotti ideali in pochi click!
Con Conrad, inoltre, trovare quello che stai cercando è davvero facile e comodo: senza nemmeno dover uscire di casa, potrai consultare la vasta offerta presente sul sito e ordinare direttamente tutte le componenti elettriche che fanno al caso tuo! E grazie alla possibilità di filtrare i prodotti per categoria, anche la ricerca sarà più semplice e dai risultati immediati!
Le migliori strumentazioni elettriche per i tuoi circuiti!
Qualsiasi sia il tipo di installazione elettrica da fare, Conrad ti consente di svolgere un lavoro eccellente mettendo a tua disposizione tutto il materiale migliori di cui hai bisogno. Dai più funzionali ed efficienti armadi di distribuzione ai migliori cavi di alimentazione, grazie alla qualità indiscussa offerta da Conrad anche le installazioni elettriche dei più esigenti saranno realizzate alla perfezione.
Su Conrad anche l'occhio vuole la sua parte!
Le installazioni elettriche non hanno solo bisogno di cavi e prese, ma necessitano anche di interruttori esterni per farli entrare in azione: anche l'estetica è importante per Conrad, che ti fornisce al prezzo più basso possibile campanelli e citofoni e interruttori pratici, funzionali, ma anche belli a vedersi, perché anche l'occhio vuole sempre la sua parte, anche di installazioni elettriche!