Categorie popolari:
  • Tutti i prodotti
  • Acquistati più frequentemente
  • Articoli più votati
  • Consulente

Tutti i prodotti

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Acquistati più frequentemente

Meest gekocht

Articoli più votati

Best beoordeelde producten

Consulente

Grande memoria di lavoro con trasferimento rapido dei dati

La memoria di lavoro (RAM) è il "tuttofare" tra i componenti hardware di un PC. Altre parti, come processori e schede grafiche, ricevono spesso molta più attenzione, e una buona memoria di lavoro ha una grande parte del fatto che un computer può recuperare le sue piene prestazioni. "Buono” non significa in nessun caso solo grande. La nostra guida spiega cosa devi sapere sulla RAM.

  • Che cos'è una memoria di lavoro?

  • Cosa bisogna prestare attenzione quando si acquista una memoria di lavoro?

  • Il nostro consiglio pratico: Verifica della compatibilità con la scheda madre

  • FAQ - domande frequenti sulle memorie di lavoro

 

Che cos'è una memoria di lavoro?

La memoria di lavoro è un componente hardware per computer. È composto da più chip di memoria, ciascuno contenente milioni di celle di memoria. Le celle sono disposte in una griglia di colonne e righe. Su un circuito stampato con contatti elettrici formano un modulo di memoria o "DIMM” (dual inline memory modules, in italiano sarebbe: "Modulo di memoria a doppia fila”). Un singolo chip di memoria contiene molti milioni di celle di memoria disposte in una griglia di colonne e righe (pagine). La memoria di lavoro è anche nota come memoria principale o con l'acronimo "RAM” (Random Access Memory, in italiano sarebbe: "Memoria con accesso casuale”). Si tratta di una "memoria dati volatile”. A differenza delle memorie non volatili che fungono da archivio di file a lungo termine, i dati su memorie volatili vengono persi non appena vengono scollegati dall'alimentazione, quindi quando il computer viene spento.

Una memoria di lavoro non deve memorizzare i dati in modo permanente, in quanto è importante solo per il funzionamento (il lavoro) del computer. La sua funzione è di memorizzare nella cache i dati dei programmi e delle applicazioni eseguite, in modo che possano essere richiamati più velocemente dal processore principale. Le memorie non volatili come HDD (Hard Disk Drive) e SSD (Solid State Drive) hanno molto più spazio di memoria rispetto alla memoria di lavoro, anche se si tratta di un disco rigido sotto forma di chiavetta USB, ma richiedono molto più tempo per fornire dati dopo l'arrivo di un comando di lettura. Senza una memoria di lavoro, un computer sarebbe molto più lento anche con un potente processore.

Per illustrare il funzionamento di una memoria di lavoro, è possibile immaginare un computer come un studio di artisti. Per creare un'immagine, l'artista deve applicare determinati colori su una tela. L'autorità di esecuzione, ovvero l'artista, è il processore principale nel contesto di un computer, l'immagine finita corrisponde a un programma in esecuzione. Si ottiene da determinati colori o file. Naturalmente, l'artista può andare ogni volta nel suo magazzino di materiali, selezionare il tubo con il colore giusto e dare qualcosa al suo pennello per poi tornare alla tela e applicare il colore fino a quando non ha bisogno di nuovo colore. Ma questo trascinerebbe il processo in modo enorme. Invece, dà un adesivo di ogni colore che serve per un'immagine su una tavolozza portatile che può tenere in una mano mentre dipinge con l'altra. Allo stesso modo, un computer mette i file necessari per un programma sulla memoria di lavoro, invece di percorrere ogni volta il lungo percorso per la memoria fissa.

 

Cosa bisogna prestare attenzione quando si acquista una memoria di lavoro?

Vi sono diverse caratteristiche di prestazione che forniscono informazioni su ciò che una memoria di lavoro è in grado di fare e, di conseguenza, su cosa può essere utilizzata. Oltre a una serie di altri fattori, la qualità di una memoria può essere misurata principalmente da tre caratteristiche:

Più spazio offre una memoria, più dati possono essere messi a disposizione contemporaneamente per l'accesso da parte di un processore. A seconda della complessità e della portata, i programmi e le applicazioni possono contenere più o meno quantità di dati. La capacità della memoria di lavoro specificata in gigabyte (GB) determina quanti dati possono essere eseguiti. Se lo spazio di memoria non è sufficiente, possono verificarsi interruzioni delle prestazioni. Il programma in questione si blocca o non può essere avviato. Le applicazioni che richiedono un'elevata quantità di dati sono, ad esempio, i giochi per computer elaborati, i video ad alta risoluzione e i programmi di elaborazione delle immagini. Con il progresso della tecnologia, una memoria sempre più grande diventa accessibile. Nel frattempo, la maggior parte dei PC dispone di una memoria di lavoro da 4 a 16 GB a seconda della fascia di prezzo.

Anche la velocità di trasmissione dei dati è importante. Una memoria può essere in grado di salvare così tanti file. Se non riesce a fornirle abbastanza rapidamente, il computer funziona a passo di lumaca. La velocità di trasferimento dati fornisce informazioni sulla quantità di dati che una memoria può trasmettere entro un periodo di tempo. Viene generalmente espresso in gigabyte al secondo (GB/s).

Un altro importante criterio per la potenza di una memoria di lavoro è il tempo di accesso, cioè quanto tempo ci vuole per trasferire un'unità dati dalla memoria di lavoro al processore. Viene calcolato dalla frequenza di clock e da tre parametri di temporizzazione: CAS Latency o TCL misura la durata tra l'invio del comando di lettura da parte del rispettivo processore e la ricezione dei dati di lettura. Il ritardo RAS-to-CAS o tRCD è la durata minima tra l'attivazione di una riga o di una banca e l'invio di un comando di lettura o scrittura. RAS Pecharge Time o TRP indica la durata minima tra la disattivazione di una riga o di una banca e la riattivazione di una riga nella stessa banca.

Oltre a questi tre fattori, ad esempio, la compatibilità con tutti gli altri componenti hardware del sistema influisce sulle prestazioni della memoria di lavoro, ad esempio il controller di memoria. Il chip controlla la comunicazione tra il processore e la RAM. A seconda dell'architettura, può supportare solo una o due memorie di lavoro. In quest'ultimo caso si parla di un dual channel.

 

Il nostro consiglio pratico: Verifica della compatibilità con la scheda madre

Un altro componente meno importante che influisce in modo decisivo sulla compatibilità e sulle prestazioni di una memoria di lavoro è la scheda madre di un computer. La scheda madre, chiamata anche mainboard, è il circuito stampato centrale di un computer su cui sono montati tutti i componenti essenziali. A seconda della versione, dispone di diversi slot per la memoria di lavoro e bus di memoria che trasmettono dati, informazioni di controllo e indirizzo al processore principale. Diversi moduli di memoria di lavoro sono ottimizzati per diversi collegamenti. Se e in quale misura i moduli di memoria sono compatibili con una scheda madre, è possibile determinare nella maggior parte dei casi attraverso il manuale.

 

FAQ - domande frequenti sulle memorie di lavoro

Cosa significa l'aggiunta "DDR"?

L'aggiunta "DDR”" significa Double Date Rate (in inglese per "doppia velocità di trasferimento dati”), un processo sviluppato per aumentare la velocità di trasferimento dati. Con DDR è possibile trasmettere due volte più dati con lo stesso numero di bus. Nel corso degli anni, il principio è stato ulteriormente ottimizzato per ottenere risultati ancora migliori. Le singole versioni sono semplicemente distinguibili mediante numerazione. La RAM DDR2 è quindi il successore della RAM DDR; la RAM DDR3 e la RAM DDR4 sono seguite in collegamento. Nel nostro negozio online troverete la memoria di lavoro di diverse generazioni DDR; adatto a ogni esigenza.

Quanta memoria di lavoro è necessaria?

La quantità di memoria necessaria per un computer dipende principalmente dal suo campo di utilizzo. Un piano di lavoro sufficiente per l'ufficio, che deve eseguire solo alcune applicazioni Office e finestre browser, richiede una memoria di lavoro relativamente ridotta. In questo caso, 4 GB di RAM sono generalmente sufficienti. Altri campi di utilizzo richiedono una memoria notevolmente più potente. I centri multimediali e i PC di gioco sono un classico esempio di computer che richiedono più spazio di memoria, in quanto eseguono programmi graficamente complessi.

Per poter guardare film e giochi di computer in Full HD o anche in risoluzione 4K non solo in modo nitido, ma anche senza problemi, questi sistemi dovrebbero avere almeno 8 GB di RAM o anche 16 GB di RAM. La memoria ancora più grande non è normalmente necessaria per l'uso privato, inoltre è molto costosa. 32 GB di RAM o 64 GB di RAM sono necessari solo per applicazioni estremamente potenti nel settore commerciale e industriale, ad esempio per progettare componenti tridimensionali o per calcolare film di animazione.

Come si può aggiornare la memoria di lavoro di un PC?

A seconda della struttura di un computer, si può collegare una nuova memoria di lavoro per aumentare le sue prestazioni. Ciò vale soprattutto per i PC assemblati da soli, come spesso utilizzano i giocatori, e per i PC desktop di tipo classico già forniti. I classici PC desktop sono costituiti da periferiche collegate esternamente come uno schermo, un mouse e una tastiera, che sono collegati a un'unità di calcolo (tower) racchiusa separatamente in un alloggiamento. Questi alloggiamenti possono essere in genere facilmente avvitabili, rendendo accessibili i componenti interni.

I computer portatili e i PC all-in-one che integrano unità di calcolo e display nell'alloggiamento del monitor non sono per lo più adatti per l'aggiornamento del RAM, in quanto i loro componenti sono più difficili da raggiungere. Nel senso della struttura salvaspazio di tali dispositivi, sono montati in spazi molto ristretti e in parte anche saldati. La precisione con cui è possibile sostituire una memoria di lavoro, vale a dire dove si trova il vecchio modulo e come si può successivamente utilizzare il nuovo, dipende dai rispettivi prodotti. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da considerare universalmente:

L'elettricità statica può danneggiare i componenti del PC. Toccare le parti non verniciate dell'involucro metallico o indossare un braccialetto antistatico prima dell'installazione assicura che non si verifichino scariche dannose. Il PC deve essere spento e scollegato dalla rete elettrica prima dell'installazione. Quindi è possibile allentare le viti dell'alloggiamento.

%seoprefootercolumns%
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
Benning
* Sconto valido solo sugli articoli restituibili e disponibili a magazzino dei marchi Benning (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 28.06.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.