Come possiamo aiutarti?
Sensori ottici
Fatti interessanti sui sensori di luce
-
Cos'è un sensore della luce?
-
Come funziona un sensore luminoso?
-
Sensori di luce una panoramica
-
Suggerimenti per l'acquisto di un sensore luminoso
-
Dove vengono utilizzati i sensori di luce?
Cos'è un sensore della luce?
Un sensore di luce misura la luminosità tramite uno speciale sensore della luce. In questo modo è possibile misurare la luce diurna e misurare la luce artificiale in ambienti interni.
Se l'incidenza della luce o l'intensità della luce cambia, il sensore attiva la funzione assegnatagli. Ad esempio, come alternativa al temporizzatore, garantisce l'illuminazione del numero civico. Questo avviene in un'intensità di illuminazione precedentemente definita.
Come funziona un sensore luminoso?
Il sensore luminoso funziona con l'unità di misura Lux e misura la luminosità del suo ambiente. Se si supera un valore predefinito, viene attivata la funzione assegnata al sensore.
In alternativa, sono disponibili sensori di luce la cui funzione entra in vigore interrompendo un fascio di luce solitamente invisibile. In genere questi sensori fungono da pratico apriporta. Tuttavia, il fascio di luce può anche fungere da meccanismo di sicurezza e attivare, ad esempio, un segnale di allarme quando il fascio viene interrotto.
Sensori di luce una panoramica
Conrad dispone di componenti e prodotti finiti per diversi settori di impiego.
Sensori CMOS, modulo mini camera
Si tratta di sensori di immagine utilizzati nelle fotocamere digitali. Trasformano la luce in tensione, distinguendo la luce dal buio. La distinzione dei singoli colori in genere non avviene, ma è possibile con filtri speciali.
Fotorilevatori
Un fotorivelatore è il componente delle fotocellule, che è responsabile della conversione del fascio di luce in un segnale elettrico. A seconda del modello, il rilevatore è disponibile all'interno di un dispositivo o come elemento separato.
Sensori di isolamento e interruttori crepuscolari
Si tratta di un sensore di luminosità che misura quando all'esterno inizia il crepuscolo o la notte. Anche in questo caso la misurazione avviene in lux. I sensori di isolamento sono montati in aggiunta all'illuminazione esterna. È integrato un fotodiodo che misura la luminosità.
Il valore impostato in precedenza indica quando il dispositivo viene acceso o spento. Questi dispositivi sono pratici quando, ad esempio, l'illuminazione del numero civico o del nome della proprietà non deve essere regolata tramite un temporizzatore. Una volta impostato, il dispositivo si orienta in base al valore impostato di luce ambientale. Anche l'intensità dell'illuminazione può essere fissata a seconda del dispositivo.
Fotocellule e pulsanti
Un fascio di luce si crea con il sensore di luce, che viene trasmesso da un trasmettitore a un ricevitore; di solito non è una luce visibile per l'occhio umano. I dispositivi di trasmissione e ricezione possono essere già inclusi in uno stesso prodotto.
Le fotocellule trasformano il fascio di luce in un segnale elettrico che attiva una reazione, a condizione che il fascio venga interrotto. Questa tecnologia viene utilizzata, ad esempio, sotto dispenser automatici di sapone.
Suggerimenti per l'acquisto di un sensore luminoso
Scegliete sempre il sensore di luce adatto al campo di utilizzo desiderato. Se si desidera creare un fotocellula, è necessario un pulsante luminoso. Se si desidera attivare una funzione quando la luminosità raggiunge un determinato valore, un sensore crepuscolare è la scelta giusta.
Inoltre, è importante calcolare il fabbisogno di spazio dei sensori. A tale scopo, misurare con precisione l'area di applicazione, ad esempio una porta, e allinearla con le dimensioni del sensore. Se si desidera utilizzare il sensore in ambienti esterni o in condizioni più estreme, anche la temperatura di utilizzo minima e massima gioca un ruolo importante. Ad esempio, alcuni interruttori crepuscolari non funzionano più a più di 35 gradi, valore che può essere superato in caso di luce solare diretta in estate.
Buono a sapersi: Per risparmiare energia
con il sensore crepuscolare, è necessario prestare attenzione all'utilizzo di una lampada a LED. Anche se si risparmia comunque energia elettrica illuminando il numero civico solo quando fa buio o a seconda della luminosità, l'uso di una lampada a LED riduce ulteriormente i costi dell'elettricità.
Dove vengono utilizzati i sensori di luce?
I sensori vengono utilizzati per il cosiddetto effetto fotoelettrico, ad esempio, per i componenti attivi delle telecamere, anche in robot così molti. Grazie ai sensori di luce, ad esempio, i robot domestici possono rilevare dove incontrano ostacoli e li superano in modo mirato.
I sensori di luce sono tuttavia popolari anche nei veicoli. Consentono l'accensione o lo spegnimento automatico del fascio anabbagliante interrompendo o raggiungendo una certa luminosità. In questo modo i sensori di BMW, Mercedes e altri consentono un passaggio sicuro del tunnel con luce attivata automaticamente.