Acquistati più frequentemente

    Meest gekocht

    Articoli più votati

    Best beoordeelde producten

    Consulente

    Oggi è importante avere in casa, in ufficio o nel proprio esercizio commerciale un sistema di sicurezza efficace per preservarsi da eventuali inconvenienti e manomissioni: ecco perché il gruppo Conrad ha messo a disposizione sul proprio portale una ampia gamma di articoli di qualità, prestanti e a prezzi decisamente competitivi, per garantire un costante controllo e quindi permettervi un living più sereno.

     

    Tecnologia di sicurezza: Protezione per l'ufficio e la casa

    Sia gli edifici aziendali o gli uffici, ma anche gli edifici privati diventano sempre più spesso meta di ladri. Per rendere più difficile l'ingresso di persone non autorizzate, sono disponibili diversi strumenti nel campo della tecnologia di sicurezza. Con sistemi di allarme, telecamere di sorveglianza o protezione per porte e finestre, potete proteggervi da intrusi. In questa guida scoprirete tutto ciò che dovete sapere per la sicurezza dei vostri edifici. 

    • Che cos'è la tecnologia di sicurezza?

    • Quale tecnica di sicurezza trovate in Conrad?

    • Quali dati tecnici sono importanti per l'acquisto di prodotti per la sicurezza?

    • Cosa si deve fare per utilizzare prodotti di sicurezza?

     

    Che cos'è la tecnologia di sicurezza?

    La tecnologia di sicurezza non comprende solo il monitoraggio di finestre e porte da intrusi o la conservazione sicura di oggetti di valore. Ci sono aree rilevanti per la sicurezza che non hanno nulla a che fare con i furti e in cui la sicurezza deve essere garantita da altri punti di vista. Questi includono, ad esempio, vie di fuga e di salvataggio in edifici pubblici, impianti industriali e nell'assistenza sanitaria o il monitoraggio di ambienti e aree esterne.

    La tecnologia di sicurezza si riferisce quindi all'insieme di tutti i dispositivi tecnici per la difesa da tutti i pericoli potenziali per le persone e la loro proprietà. La tecnologia di sicurezza utilizzata è tanto varia quanto i potenziali pericoli. Il funzionamento di base della tecnologia di sicurezza e sorveglianza è in molti casi che un sensore controlla un'area per la quale si applicano parametri preimpostati esattamente. Se un parametro viene superato o sottovalutato, l'elettronica collegata dietro di esso emette un segnale che fa scattare ulteriori processi.

    Un semplice esempio: Un contatto magnetico è attivo da un sistema di allarme acceso e rileva " finestra chiusa" - uscita del segnale del sistema: "Nessuna". Se la finestra viene spostata dalla posizione con il sistema di allarme attivo, è presente un impulso all'impianto, che successivamente attiva ulteriori operazioni, come "sirena", "bloccare la porta di sicurezza" o "effettua una chiamata automatica al servizio di guardia/polizia".

     

    Dossier antintrusione 2016

    Nel 2015 * sono stati segnalati in totale 167.136 furti di abitazioni, il che significa un aumento del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
    Pertanto, una effrazione viene effettuata più di 19 volte all'ora da qualsiasi parte, in futuro i potenziali ladri potrebbero avere più difficoltà nella loro attività quotidiana.

    * dati preliminari - i dati ufficiali sono stati presentati il 23 maggio 2016 dal Ministero dell'interno.

     

    Quale tecnica di sicurezza trovate in Conrad?

    La selezione nel negozio Conrad consente l'installazione di tecnologia di sicurezza in quasi tutti i settori possibili:

    Impianti di allarme

    Gli impianti di allarme sono disponibili in numerose versioni, dal pacchetto di avvio ai sistemi complessi, che vengono integrati in ambienti Smart Home o Office. Si distinguono dagli impianti di allarme cablati dall'approccio tecnico e da quelli basati sulla tecnologia radio.

    Sotto questa voce di menu si trovano inoltre diversi materiali per l'identificazione di aree di sicurezza.

    Segnaletica per vie di fuga

    In questa categoria di prodotti di sicurezza sono raggruppati segnali luminosi e non illuminati per vie di fuga e di salvataggio. A questo si aggiungono le luci di emergenza, in parte combinate con le etichette di segnalazione e le batterie di riserva per le interruzioni di corrente. Questi elementi sono disponibili per diversi tipi di montaggio.

    Segnalatori di pericolo

    I segnalatori di pericolo sono dispositivi di allarme utilizzati in connessione con sostanze liquide o gassose: Rilevatori di acqua, gas, incendio e fumo. A ciò si aggiungono i rilevatori di interruzione di corrente e il sistema Smart Home "Nest" della società statunitense "Nest Labs" della California.

    Protezione persone, bambini

    Nel settore della protezione delle persone si trovano soluzioni meccaniche elettroniche ma anche semplici, come ad esempio: Maschere respiratorie, occhiali e caschi di protezione con accessori, estintore, spray al pepe e dispositivi di sicurezza per bambini per la rotezione di prese elettriche. I prodotti elettronici includono, ad esempio, babyphone, tracker GPS, luci notturne e radio PMR (PMR è l'acronimo di "radio mobile privata" con una portata da circa 4 a 10 chilometri).

    Protezione porte e finestre

    Anche nel settore della tecnologia di sicurezza per porte e finestre sono rappresentati i settori della meccanica e dell'elettronica: Da un lato si trovano serrature con codice e citofoni, dall'altro cilindri di chiusura con chiavi, serrature per porte e finestre e spioncini. Quest'ultima è disponibile anche come versione elettronica.

    Protezione valori

    Nel menu Protezione oggetti di valore troverete cassette per lettere, portafogli e cassette, tester verificatori e contatori per banconote, portachiavi e cassette portachiavi, casseforti di diverse classi di prezzo e sicurezza e lucchetti. Lucchetti Sì, anche i lucchetti sono ora disponibili con Bluetooth o sensore di impronte digitali, quindi completamente confezionati con elettronica.

    Videocamere di sorveglianza

    Nel settore della videosorveglianza sono disponibili i seguenti prodotti:

    • Videosorveglianza radio per il collegamento radio di telecamera e monitor
    • Videosorveglianza IP per l'integrazione con reti esistenti e ambienti Smart Home
    • Videosorveglianza cablata come metodo di sorveglianza molto elaborato, ma molto sicuro per questo scopo
    • Le telecamere finte offrono protezione di base, in quanto sembrano telecamere reali e simulano il funzionamento grazie ai LED lampeggianti.
    • Le mini-telecamere e le telecamere di sorveglianza mimetizzate si inseriscono nell'aspetto dell'ambiente e non vengono percepite così rapidamente, orlogi e penne con telecamera di sorveglianza per esempio.
    • Videosorveglianza ABUS: Sistema del noto provider di sicurezza

     

    Quali dati tecnici sono importanti per l'acquisto di prodotti per la sicurezza?

    La prima esigenza dovrebbe essere la robustezza meccanica, e a questo scopo i parametri elettrici adatti per l'ambiente di montaggio. Pianificare l'acquisto con attenzione per poter aggiornare i componenti, se necessario.

    Pensate anche al consumo energetico! I sistemi di backup sono generalmente installati sulla rete.

     

    Cosa si deve fare per utilizzare prodotti di sicurezza?

    Quando si utilizza il monitoraggio video e audio, è necessario rispettare una serie di disposizioni di legge sulla protezione dei dati e sulla protezione dei diritti della persona.

    La tecnologia di sicurezza e i relativi accessori sono adatti per specifici settori di impiego (interni, esterni, particolari effetti ambientali). La mancata osservanza può causare falsi allarmi, danni irreversibili e il guasto completo dell'impianto.

    I sistemi di allarme radio funzionano su una banda di frequenza protetta. Tuttavia, i componenti difettosi di prodotti elettrici, come ventilatori o amplificatori di antenne, possono interferire con la trasmissione radio, così come gli interventi consapevoli e sospetti dall'esterno.

    La tecnologia di sicurezza deve essere dotata di batterie o batterie ricaricabili per l'emergenza (non per il funzionamento continuo).

    In caso di danni causati dalla mancata osservanza delle specifiche del produttore, la garanzia decade. Per danni indiretti, i produttori non si assumono alcuna responsabilità.

    Prestare attenzione alla presenza di un'alimentazione elettrica correttamente installata.

    Negli impianti industriali devono essere osservate le norme antinfortunistiche delle associazioni professionali per impianti elettrici e apparecchiature.

    Conservare i dati di accesso, in particolare i codici di accesso o le password, in modo sicuro e inaccessibile a terzi.

    Conrad: la vostra sicurezza al primo posto!

    Oggi è importante avere in casa, in ufficio o nel proprio esercizio commerciale un sistema di sicurezza efficace per preservarsi da eventuali inconvenienti e manomissioni: ecco perché il gruppo Conrad ha messo a disposizione sul proprio portale una ampia gamma di articoli di qualità, prestanti e a prezzi decisamente competitivi, per garantire un costante controllo e quindi permettervi un living più sereno

    Esser sicuri in casa, ufficio o negozio

    Nella categoria riservata alla sicurezza, trovate ciò che serve per proteggervi da ogni possibile rischio. Degli esempi? Oggi sono disponibili tanti articoli per rilevare pericoli come questi pratici rilevatori di gas che sanno avvisare se c'è presenza di gas nell'aria, oppure efficaci Kit videosorveglianza per riprendere ogni istante all'interno delle vostre attività; e inoltre, articoli per difesa personale o per proteggere costantemente bimbi e anziani dal rischio!

    Articoli certificati e di qualità

    Ognuno degli articoli in queste sezioni è testato per garantire una completa efficacia: questo per rispondere a una domanda ampia anche da parte di professionisti, che chiedono sempre il massimo della qualità dai sistemi di sicurezza. Così, se ad esempio per proteggere il negozio da intrusioni si è in cerca di impianti allarme, oggi molti gestori e commercianti cercano sul nostro sito i prodotti adatti: nella apposita sezione abbiamo messo in vetrina impianti allarme efficaci e duraturi!

    Scoprite la gamma di proposte Conrad: conviene!

    Quindi, per garantire un vivere sicuro a voi, ai vostri cari e ai vostri beni, Conrad.it è il portale giusto in cui cercare sistemi e prodotti per la sicurezza. Ogni giorno, migliaia di soluzioni efficaci e a prezzi accessibili a ogni tipo di tasca. Scoprite la gamma di proposte sul nostro portale e scegliete la sicurezza, per dormire sonni tranquilli!