Acquistati più frequentemente

    Meest gekocht

    Articoli più votati

    Best beoordeelde producten

    Consulente

    Strisce LED e accessori: Lampadine versatili

    • Cosa sono le strisce LED?

    • Come funzionano le strisce LED?

    • Qual è la differenza tra RGB e RGBW?

    • Criteri di qualità - cosa bisogna considerare quando si acquista

    • FAQ - domande frequenti sulle strisce LED

    • Accessori: Cosa serve per collegare le strisce LED?

    • Conclusione

     

    Cosa sono le strisce LED?

    Le strisce a LED sono lampadine universali, disponibili in numerosi colori. Sono costituiti da una catena di chip collegati tra loro in una banda portante. Le strisce a LED sono leggere, flessibili e insensibili alla vibrazione. Inoltre, hanno una lunga durata e un basso consumo energetico: Una semplice connessione tramite USB può far illuminare una striscia a LED. 

    Ulteriori informazioni su USB >>

     

    Come funzionano le strisce LED?

    Strisce a LED


    Le strisce a LED sono composte da piastre principali con conduttori in rame.

    Una striscia LED è composta da una piastra conduttore principale flessibile, che contiene cavi in rame. I diodi luminosi vengono montati singolarmente sulla superficie e collegati con tutti gli altri componenti. Il modulo completo è noto come modulo LED SMD. I comuni moduli SMD includono i tipi 5050, 3528, 3020 e 5630.


    Ci sono alcune differenze nel design e nel modo in cui i diodi emettitori di luce sono controllati:

    • I nastri a LED monocromatici non sono controllabili. La banda può essere solo accesa e spenta.
    • I nastri LED multicolore sono in parte controllabili. Tutti i LED indicano in modo permanente gli stessi colori, ma è possibile controllare singolarmente i nastri tramite telecomando.
    • Le strisce LED RGB di alta qualità sono completamente indirizzabili. Ogni LED ha un proprio chip che può essere controllato individualmente. Le tensioni possono essere modificate su ogni chip, che è equivalente a una funzione DIMM. In questo modo è possibile visualizzare diverse combinazioni di colori e tonalità.

     


    Qual è la differenza tra RGB e RGBW? 

    RGB:

    L'etichetta RGB indica rosso, verde, blu, i tre colori primari. I chip e i diodi integrati nel nastro mescolano tutte le sfumature di luce da questi tre colori e possono anche produrre luce bianca, ma non perfetta. 

    Qui si possono trovare le strisce LED RGB >>

    RGBW:

    I nastri LED RGBW sono strisce luminose con diodi luminosi bianchi integrati. Di conseguenza, l'abbreviazione sta per rosso, verde, blu e biancoGrazie ai diodi luminosi bianchi è possibile creare più tonalità di colore. Le varianti vanno dai colori pastello alla luce a LED bianca pura. Il punto di aggancio è la miscela omogenea di colori a breve distanza. Se la distanza tra il punto di incontro della luce e la sorgente luminosa è molto piccola, si consiglia l'uso di strisce LED RBGW.
     

    Esempi di applicazione

    Ci sono innumerevoli modi per evidenziare mobili o stanze utilizzando strisce a LED.

     

    Criteri di qualità - cosa bisogna considerare quando si acquista

    1. La
    qualità e la qualità del nastro PCB (nastro di supporto) possono essere controllate a mano solo dopo la ricezione della merce. La rigidità del PCB nella direzione di rotolamento è fondamentale. Come regola generale: Una maggiore rigidità nella direzione di rotolamento promette una migliore qualità della striscia LED. I giunti in rame utilizzati sono responsabili della rigidità. Meno rame viene utilizzato, meno il calore generato può essere dissipato e più il nastro trasportatore è allentato.

    2. Nastro adesivo
    la maggior parte dei nastri a LED hanno un nastro adesivo per il fissaggio su superfici. I produttori sono tenuti a riprodurre la forza adesiva in "valori MP". Un nastro LED con una forza adesiva di "MP200" corrisponde a una buona o ottima qualità di aderenza. 

    3. Il chip
    Il chip determina in modo determinante la qualità complessiva della striscia LED. In sostanza, i chip si differenziano per la temperatura di esercizio, la luminosità e la resistenza alla temperatura ambiente. Alcuni produttori risparmiano sulla produzione e utilizzano distanze troppo grandi per la combustione dei chip durante la produzione. 

    4. I
    nastri LED di bassa qualità sono dotati di resistenze più piccole. Questo per garantire una maggiore luminosità, come effetto secondario negativo, porta una durata più breve a causa del carico maggiore sui chip. Una striscia LED di alta qualità è dotata di resistenze adatte alla serie di chip.

    5. 12 V o 24 V?
    Il fattore decisivo è il tipo di utilizzo previsto. Con una lunghezza inferiore a 5 metri, non importa se una striscia LED funziona a 12 V o 24 V. La perdita di potenza è minima e non si avverte per brevi distanze. La variante da 24 V è particolarmente adatta per lunghe distanze e quando sono necessarie prestazioni maggiori, ad esempio per un'ampia installazione di luce.

     

    FAQ - domande frequenti sulle strisce LED

    Domande e risposte

    Strisce a LED in ambienti esterni?

    Le strisce a LED conformi a IP67 possono essere facilmente utilizzate su facciate esterne e in generale in ambienti esterni. Solo i controller collegati e i collegamenti di collegamento non devono essere esposti alla pioggia. Per distanze più lunghe è necessario l'utilizzo di raccordi. Per una installazione più pulita intorno agli angoli, si consiglia un collegamento angolare.

    Ulteriori informazioni sulle classi di protezione IP >>


    Le strisce a LED possono essere accorciate o allungate?

    Sì, ma non in qualsiasi punto. I punti possibili per una riduzione sono contrassegnati da contrassegni speciali. Nelle stesse posizioni è possibile allungare le bande a LED, se necessario. 


    Quale alimentatore è necessario?

    A seconda della versione acquistata, è necessario un alimentatore da 12 V o 24 V per la messa in funzione della striscia LED. Alcune strisce luminose a LED sono già fornite con un connettore femmina già confezionato. Alcuni dispongono anche di una porta USB


    Perché il calore rappresenta un problema per le strisce LED?

    Per trasferire tutto il calore di scarto in modo rapido ed efficiente verso l'esterno, vengono utilizzate le tracce dei conduttori e l'alloggiamento dei chip LED. Se le strisce a LED vengono montate in punti ad alta intensità di calore, ciò riduce notevolmente la durata. Le strisce a LED ad alte prestazioni richiedono a volte una guida in alluminio per poter ricavare le temperature risultanti.

     

    Accessori: Cosa serve per collegare le strisce LED?

    Affinché l'illuminazione con strisce a LED sia duratura e abbia un aspetto gradevole, è importante la corretta configurazione dei diodi luminosi. Perché, ad esempio, se manca un elemento di raffreddamento, i LED si rompersi più velocemente. Se più strisce LED non sono collegate correttamente, si accende solo una parte di esse. Per installare le strisce LED, è necessario questo accessorio.

    Profili LED

    Strisce a LED con profilo e copertura in un'unica scanalatura.

    Profilati

    Le strisce a LED agiscono in molti punti di una stanza, ad esempio nel pavimento, dietro le pareti prestampate, su soffitti o gradini. A tale scopo sono necessari profili composti principalmente da alluminio o plastica. Le strisce a LED possono essere incollate facilmente. In genere tutte le strisce a LED si adattano ai tipi di profilo più comuni, molte delle strisce a LED sono autoadesive. Inoltre, raffreddano il nastro LED e lo proteggono dall'usura a causa del calore eccessivo. Per garantire la dissipazione del calore, il nastro deve aderire completamente al profilo.

    La nostra buona pratica: Scelta della copertura

    Il profilo è spesso dotato di una copertura in plastica o alluminio, che viene spinta sopra i LED. In questo modo i singoli punti di luce si sfumano, la luce si irradia in modo uniforme e superficiale.
    È possibile scegliere tra trasparente, opalino o vetro latte. 
    Per i profili a LED che devono essere posati in modo stabile, ad esempio, poiché sono a terra, sono disponibili versioni speciali. Sono particolarmente robusti e resistenti alla rottura. Assicurarsi che i coperchi siano inclusi nella fornitura.

     

    Le versioni molto diverse aiutano a posizionare le strisce LED in modo adeguato nella scena. Di seguito sono riportati i quattro profili più comuni:

    Profilo a U

    Striscia a LED profilo a U.

    Utilizzo, ad esempio, in controsoffitti, pavimenti o scanalature, come lampade a sospensione o per l'illuminazione di vetrine, scaffali o mobili. La luce si irradia verso l'alto o verso il basso.

    Profilo angolare

    Striscia a LED profilo a U.

    Per l'utilizzo, ad esempio, sotto armadi, scaffali o negli angoli. Il profilo a 90 gradi e il montaggio dei LED ad angolo di 45 gradi creano un cono luminoso molto bello.

    Profilo a T

    Striscia a LED profilo a U.

    Grazie al collare laterale forma un collegamento pulito e copre i bordi di taglio in modo elegante. Per questo motivo è possibile utilizzare il profilo a T in fresature precise in pareti, pavimenti e mobili finiti. La luce si irradia dritta verso l'alto.

    Profilo a gradini

    Striscia a LED profilo a U.

    I profili vengono montati sui bordi anteriori dei gradini. Per rendere i livelli ben visibili, ci sono due possibilità: O i LED si illuminano al livello sotto di essi ( illuminazione indiretta) o verso l'alto ( illuminazione diretta).

    Per il montaggio dei profili a parete, a soffitto o a pavimento sono disponibili diverse varianti: Clip di fissaggio, morsetti di fissaggio o molle di fissaggio. Ciò che è adatto è il materiale e il luogo in cui il profilo viene applicato. In questo caso, le informazioni del produttore sono di ulteriore aiuto. Spesso i supporti sono già inclusi nei profili.

     

    Trasformatore a LED (alimentatore)

    Il driver LED è uno degli accessori più importanti per le strisce LED. Perché riduce la tensione da 230 V a 12 V o 24 V, a seconda delle strisce LED selezionate. Inoltre, deve essere un driver DC che funziona con tensione continua.

    Inoltre, prima di acquistare, è meglio determinare la tensione del trasformatore. A tale scopo, si calcola il consumo energetico delle strisce LED. Per fare questo, moltiplicare la lunghezza richiesta delle strisce per la potenza delle strisce LED e aggiungere un margine del 20%.
    Un esempio: Una striscia LED di 3 metri di lunghezza funziona a 5 watt per metro. Il trasformatore richiede quindi una capacità di 15 watt. Più margine, quindi, è necessario un trasformatore da 18 watt.

    Le strisce LED e l'alimentatore vengono assemblati collegando tra loro i poli V+ e V- . In questo caso è assolutamente necessario osservare la corretta polarità. In caso contrario, rimarrete al buio.

    Agli alimentatori LED

     

    Per LED RGB o RGBW: Controller

    Le strisce a LED a colori richiedono un controller come interfaccia tra trasformatore e strisce. Controlla il cambiamento di colore dei LED e mescola i colori selezionati dall'utente. Quando si collega il controller alla striscia LED, si noti che i quattro fili del cavo di collegamento del colore vengono collegati di conseguenza. Anche quando si collega l'alimentatore, ogni cavo deve essere inserito nell'apertura di collegamento prevista, altrimenti si possono verificare cortocircuiti.

    Ai dimmer a LED

    Esempi di applicazione

    Altri esempi di utilizzo per l'utilizzo di strisce LED.

     

    Connettore per strisce LED e profilo

    I connettori vengono utilizzati quando più strisce LED sono assemblate. Qui sono disponibili diverse versioni. Grazie alle sue quattro possibilità di collegamento, un connettore X può essere a strisce a LED a forma di X o a T. I connettori ad angolo aiutano a unire le strisce tramite angolo. Con i connettori tradizionali è possibile collegare due strisce LED in linea retta l'una all'altra. In questo modo è possibile posare strisce LED più lunghe senza fatica. È importante:

    • Accorciare le strisce a LED: Se le strisce a LED sono troppo lunghe, possono essere accorciate senza problemi. Tuttavia, non in qualsiasi punto, altrimenti la scheda a circuito stampato potrebbe danneggiarsi. Tutti e tre o cinque i LED hanno linee aggiuntive disegnate sul nastro. In questo caso, tagliare il nastro con delle forbici. Se il nastro LED è rivestito con silicone o gomma, rimuoverlo con cautela con un coltello. In questo modo è possibile liberare i collegamenti in rame e posizionarli in un connettore. 
    • Collegare le strisce LED: Con i connettori è facile e veloce. I cavi in rame alla rispettiva estremità delle due strisce a LED devono essere semplicemente posizionati a filo con i pin del connettore. Osservare la polarità.

    Se non è necessario collegare solo due o più strisce LED, ma anche più profili tra loro, è possibile collegarle con connettori ad angolo o in una linea.  

    Ai connettori a strisce LED

     

    Controllo dell'illuminazione a LED

    Per accendere e spegnere comodamente l'illuminazione a LED o per cambiare i colori, è possibile scegliere tra diverse opzioni: Telecomando radio, telecomando, interruttore a parete o rilevatore di movimento di diversi produttori. Per alcune strisce LED è già incluso un telecomando.  

    Alle strisce LED con telecomando

     

    Conclusione

    Nel settore della pittura, della progettazione e dell'edilizia interna si trovano sempre più possibilità di utilizzo per strisce a LED. Le strisce possono essere utilizzate in molti modi, consumano poca corrente e durano a lungo, anche in ambienti esterni. Durante l'uso in ambienti esterni, è necessario prestare attenzione alle condizioni ambientali e all'esposizione al calore. Se necessario, è possibile utilizzare anche punti sensibili alla temperatura con profili adeguati.