Come possiamo aiutarti?
Telefoni cordless
Guida
Cose da sapere sui telefoni cordless
-
Cosa sono i telefoni cordless e come funzionano?
-
Quali sono i tipi di telefoni cordless?
-
Cosa si dovrebbe considerare per acquistare telefoni cordless?
-
-
FAQ: Le domande più comuni sui telefoni cordless
-
Conclusione: Come trovare il telefono cordless giusto
Cosa sono i telefoni cordless e come funzionano?
I telefoni cordless sono ormai quasi diventati lo standard. Negli ultimi anni, hanno sostituito sempre più vecchi dispositivi nelle famiglie, nelle imprese e nelle autorità pubbliche. La mancanza di filo tra ricevitore telefonico e apparecchio telefonico ha notevolmente ampliato il raggio di movimento della parte telefonica. Non è più legato alla posizione del telefono, ma può entrare in un'altra stanza in un ambiente professionale o privato con il dispositivo cordless. Nonostante i terminali mobili, in questo settore non si parla di telefonia mobile, ma ancora di telefonia fissa, in quanto vengono utilizzati collegamenti adeguati e non la rete mobile.
A seconda della versione, la portata dei dispositivi mobili varia e si può rimanere solo in un raggio specifico dalla stazione per mantenere la connessione. Una cosiddetta distanza radio tra la stazione e il dispositivo mobile sostituisce la funzione della tradizionale cornetta. Per i telefoni cordless, sulla parte mobile del telefono si trovano i tasti di selezione e il display, in modo che i numeri possano essere inseriti comodamente e le chiamate possano essere accettate da qualsiasi luogo. I telefoni sono collegati con connessioni telefoniche analogiche o tramite ISDN e spesso una stazione base può essere utilizzata con più di un terminale.
Quali sono i tipi di telefoni cordless?
Nel settore dei telefoni cordless si distinguono sia il tipo di collegamento, la tecnologia utilizzata o altre caratteristiche. La seguente panoramica illustra i dettagli di ogni categoria superiore.
Ricevitori DECT
Con il termine DECT si definisce uno standard che si chiama "Digital Enhanced Cordless Telecommunications". Come forma di trasferimento dei dati wireless, DECT ha sostituito dal 1992 i precedenti metodi CT1 e CT2. Nel frattempo, DECT è diventato lo standard internazionale per la telefonia senza fili con tecnologia radio. In particolare nei complessi di edifici più grandi, DECT offre il vantaggio fondamentale di poter utilizzare più stazioni base con diversi terminali mobili. Il vantaggio principale di DECT è che la tecnologia definisce solo un accesso alla rete e non alla rete stessa. Può essere utilizzato con collegamenti analogici o ISDN.
Telefono cordless per anziani
In questa categoria troverete dispositivi che sono stati adattati alle esigenze particolari degli anziani. In questo modo sono disponibili funzioni come la compatibilità degli apparecchi acustici, i segnali di chiamata ottici oltre a segnali acustici particolarmente udibili. Un elevato volume del ricevitore spesso contribuisce a migliorare la comprensione, mentre i display grandi e ad alto contrasto facilitano la visione. I tasti grandi facilitano l'utilizzo dei dispositivi da parte degli anziani. Inoltre, i tasti di selezione rapida con le immagini di determinate persone facilitano notevolmente il contatto delle persone. Alcuni telefoni sono dotati anche di un gancio di allarme impermeabile con funzione vivavoce, che può essere indossato con una catena o una fascia intorno al collo. In caso di emergenza, gli anziani possono chiamare aiuto in qualsiasi momento.
Telefoni cordless, analogici
In questa categoria si trovano diverse varianti di telefoni cordless. I modelli comuni sono che una stazione base viene sempre utilizzata con uno o più terminali mobili. È possibile scegliere modelli con un massimo di quattro terminali. Con o senza illuminazione della tastiera, i dispositivi dispongono spesso di una segreteria telefonica integrata. La stazione base funge anche da stazione di ricarica dei terminali mobili, le cui batterie si ricaricano quando si collega alla base. L'aggiunta "analogica" indica il collegamento di questi telefoni cordless. Un collegamento telefonico analogico è una variante conveniente, in cui al cliente viene assegnato esattamente un numero di telefono. Una presa viene spostata nell'edificio, a cui può essere collegato un qualsiasi telefono analogico. Oltre al telefono, è possibile collegare a questa presa altri dispositivi come una segreteria telefonica separata il modem.
Telefoni cordless, ISDN
Le differenze funzionali e visive rispetto ai telefoni analogici e cordless sono ridotte. Si ottengono combinazioni con una o due stazioni base che possono essere utilizzate insieme a uno o due terminali mobili. Anche in questo caso la segreteria telefonica è parzialmente integrata e il dispositivo mobile dispone di un display e di un tastierino. La grande differenza sta nel collegamento dietro il telefono. Chi utilizza una connessione ISDN (ISDN = Integrated Services Digital Network) si è evoluto dalla tecnologia analogica a quella digitale. La presa del connettore analogico viene sostituita da un dispositivo NTBA (NTBA = collegamento base di terminazione di rete), in modo che la comunicazione tra l'utente finale e l'operatore di rete scada esclusivamente in digitale. ISDN ha il vantaggio che gli operatori di rete mettono a disposizione del cliente tre numeri di telefono per impostazione predefinita. Grazie a un cosiddetto collegamento multi-dispositivo è possibile utilizzare fino a dieci numeri.
Telefoni cordless, VoIP
Questi telefoni vengono quindi in configurazioni simili a quelle dei dispositivi ISDN e analogici descritti in precedenza. Anche in questo caso la differenza più grande nella tecnologia è dietro il telefono. VoIP significa "Voice over IP", was generalmente traduce con "chiamata telefonica via internet". Tecnicamente, le chiamate tramite VoIP funzionano in modo simile a una porta analogica, con la conversazione scomposta in pacchetti di dati e inviata tramite Internet. Il prerequisito per la telefonia senza fili tramite VoIP è quindi una connessione DSL che collega il telefono e Internet. Anche in questo caso è possibile utilizzare più terminali mobili.
Cosa si dovrebbe considerare per acquistare telefoni cordless?
Prima di affrontare i colori e le funzioni dettagliate dei dispositivi, è necessario scegliere i modelli in base alla connessione del telefono. Se si utilizza ISDN, VoIP o una connessione analogica, questo fatto rappresenta un punto importante per la decisione. Si noti inoltre se si desidera una segreteria telefonica e quanti terminali mobili utilizzare. Le famiglie con bambini piccoli sono ben consiate con dispositivi che sono stati progettati a prova d'urto e a prova d'acqua. Altri criteri importanti sono la portata, la durata della batteria e le possibilità di memorizzazione dei numeri di telefono.
FAQ: Le domande più comuni sui telefoni cordless
Ci sono telefoni cordless anche con vivavoce?
Sì, in quasi tutte le varianti di collegamento sono presenti anche dispositivi dotati di vivavoce. In questo modo è possibile utilizzare entrambe le mani per diverse attività sul posto di lavoro o in casa e condurre una conversazione interessante in parallelo.
È possibile sostituire le batterie dei telefoni cordless?
Molti produttori offrono batterie di ricambio per i diversi modelli di telefoni. Nel negozio Conrad online è possibile filtrare in base al produttore desiderato e ordinare batterie nella categoria "cordless".
Il nostro consiglio pratico: telefono cordless adatto per il collegamento
Prima di affrontare i diversi design, è possibile impostare un filtro corrispondente in termini di compatibilità nel negozio. Ad esempio, se si utilizza un FRITZ!BOX 7390, selezionarlo e verranno visualizzati solo i dispositivi che si armonizzano con questo dispositivo.
Conclusione: Come trovare il telefono cordless giusto
Assicurarsi che il connettore esistente sia compatibile con il dispositivo selezionato. Adattate il telefono cordless alle vostre esigenze, alle esigenze specifiche degli anziani o a una famiglia con bambini. Dopo aver fissato il numero di dispositivi mobili necessari, potrete scegliere tra numerosi modelli con fantastiche funzioni di dettaglio, per i quali avrete il vostro piacere a lungo termine.