Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Ventilatori: L'aria fresca nelle calde giornate estive
Nelle calde giornate estive si raggiungono rapidamente i propri limiti, ci si sente zoppicare e a causa delle calde temperature spesso non si riesce a liberare dalla sudorazione. Non c'è da stupirsi che tutta la vita di tutti i giorni sia influenzata e che molte persone non si riposino davvero la notte. Il ventilatore adatto può fornire un rimedio e garantisce una brezza fresca.
Cosa è un ventilatore?
Quali tipi di ventilatore sono disponibili?
Cosa è un ventilatore oscillante?
Criteri di acquisto per il ventilatore - a cosa fare attenzione?
FAQ - domande frequenti sul ventilatore
Conclusione - in questo modo si trova il ventilatore ottimale
Cosa è un ventilatore?
Un ventilatore ha il compito di far muovere l'aria in una stanza.
L'aria viene spinta dalla parte posteriore alla parte anteriore grazie al funzionamento del ventilatore, si crea una circolazione.
In questo modo l'aria fredda può essere distribuito in modo ottimale in tutta la stanza, in modo che il ventilatore sia utilizzato soprattutto nelle calde giornate estive.
Sia a casa che al lavoro, negli edifici pubblici o nei ristoranti: Oggi i ventilatori sono sempre più utilizzati e rendono la vita quotidiana o la professione più sopportabile anche nelle giornate più calde dell'anno.
Quali tipi di ventilatore sono disponibili?
Nel frattempo, esistono diversi tipi di ventilatori, in modo che sia sempre possibile trovare il modello adatto per tutti gli scopi e i locali. I singoli prodotti sono diversi sotto molti aspetti. In questo modo, il ventilatore è disponibile in diverse forme e con diverse prestazioni, come ad esempio ventilatori a pavimento e ventilatori da tavolo per il posizionamento a terra o sul tavolo, ventilatori a soffitto e ventilatori a parete per appendere, ventilatori da pavimento e ventilatori a torre. Anche i ventilatori portatili per quando si è in viaggio sono disponibili in diversi modelli.
I ventilatori garantiscono una brezza fresca in casa, in casa e in ufficio.
Ventilatori da pavimento e da tavolo
I ventilatori da pavimento e da tavolo possono essere posizionati sia a terra che su un tavolo o su un altro mobile per fornire una brezza fresca nei locali corrispondenti. Questi sono disponibili in diverse dimensioni e con diverse prestazioni e funzioni.
Vantaggi:
- Ideale per il trasporto
- Potenza elevata
- Sicuro
- Possibilità di cambio di posizione
- Con un piccolo supporto
- I ventilatori da pavimento permettono il raffreddamento dal pavimento, che si alza in alto, il che è particolarmente buono per la salute
- Possibilità di regolazione dalla brezza leggera alla circolazione più forte
Ventilatori a soffitto e a parete
I ventilatori a soffitto e a parete sono montati sotto il soffitto della stanza e generalmente ben al centro, in modo che la circolazione dell'aria sia particolarmente buona nella stanza. La scelta di diversi modelli è aumentata notevolmente negli ultimi anni, in modo che i ventilatori siano disponibili in diverse dimensioni e con diverse dotazioni. Con telecomando, diversi punti di forza, con un'illuminazione moderna o semplicemente, per ogni progetto e per le più svariate preferenze viene offerto sempre il modello adatto.
Vantaggi:
- Flusso d'aria ottimale
- Design piacevole
- Il ventilatore non occupa spazio
- Numerose versioni
- Raffredda in estate
- Recupero di calore in inverno
- Semplicità d'uso
Ventilatori da tavolo e a torre
Il ventilatore a piantana, noto anche come ventilatore a torre, può essere posizionato senza problemi in qualsiasi punto della stanza ed è quindi l'alternativa perfetta a un impianto di climatizzazione a basso costo. Questi sono disponibili in diverse dimensioni e in diversi design, in modo che possano essere perfettamente adattati al resto della struttura. Con diverse funzioni e un semplice utilizzo, in estate offrono una brezza ottimale e fresca.
Vantaggi:
- Dimensioni ridotte
- Design moderno
- Raffreddamento ad aria efficace
- Possono essere riposti in modo salvaspazio in caso di non utilizzo
- Molte funzioni e versioni diverse
Cosa è un ventilatore oscillante?
Il termine "oscillazione" deriva dal latino "oscillare" ed è sinonimo di oscillazione, ondulazione o alternanza.
Di conseguenza, la girante di un ventilatore oscillante non soffia saldamente in una direzione. Il ventilatore rotante ruota lateralmente a destra e a sinistra. L'intervallo di rotazione è compreso tra 90° e 180° per la maggior parte dei dispositivi.
Questo offre il grande vantaggio di poter coprire una parte molto più grande della stanza. Inoltre, il raffreddamento sensibile è molto più piacevole quando il flusso d'aria fredda non agisce continuamente sul corpo.
A seconda del produttore e del tipo di ventilatore, la funzione di oscillazione è attivabile e disattivabile.
Criteri di acquisto per il ventilatore - a cosa fare attenzione?
Naturalmente, quando si acquista un ventilatore, è necessario prestare attenzione ad alcune cose, in modo da non rimanere insoddisfatti:
- Al momento dell'acquisto, non solo il tipo di ventilatore svolge un ruolo importante, ma anche le dimensioni e la stabilità. Anche la potenza del ventilatore e il diametro delle alette devono essere determinanti al momento dell'acquisto.
- Il ricircolo dell'aria in m³ all'ora svolge un ruolo importante soprattutto nelle grandi stanze o negli edifici pubblici, mentre questo punto è poco rilevante per l'uso domestico.
- Se si desidera un po' più di comfort, assicurarsi che il ventilatore sia dotato di un telecomando e che abbia diverse caratteristiche di prestazione. Infine, anche il budget o il rapporto qualità-prezzo sono un importante criterio.
FAQ - domande frequenti sul ventilatore
Come funziona un ventilatore?
Un ventilatore è solo in grado di far muovere l'aria in una stanza. La riduzione della temperatura ambiente avviene tramite la ventola o il movimento dell'aria. Non è necessario, perché l'aria in movimento crea automaticamente una sensazione di raffreddamento nell'uomo.
Quale dovrebbe essere la potenza di un ventilatore?
La forza di un ventilatore dipende in primo luogo dalle dimensioni della stanza da ventilare. Poiché con l'aumentare della potenza aumenta anche il livello di rumore, è necessario prestare sempre attenzione anche ai dati relativi al rumore di funzionamento. Soprattutto quando la ventola deve essere utilizzata negli uffici.
Dove dovrebbe essere posizionato un ventilatore?
Un ventilatore deve essere posizionato in modo che le persone a cui deve fornire raffreddamento si trovino all'interno del flusso d'aria generato. Un ventilatore, che viene posizionato troppo lontano, non ha alcun effetto di raffreddamento.
In ambienti aperti, un ventilatore può essere utilizzato anche come ventola, soffiando aria calda dalla stanza verso l'esterno o trasportando aria fresca dall'esterno verso l'interno.
Chi ha inventato il ventilatore?
Già oltre 2000 anni fa gli Egizi riconobbero l'effetto di raffreddamento dell'aria in movimento e gli scomparti utilizzati come precursore del ventilatore. Il ventilatore è stato poi inventato nel 1740 da parte di Stephan Hales, che trasportava l'aria viziata all'interno delle navi verso l'esterno. Il ventilatore a soffitto elettrico è stato inventato nel 1882 da Phillip Diehl.
Conclusione - in questo modo si trova il ventilatore ottimale
In particolare, il luogo di utilizzo svolge un ruolo importante ed è fondamentale per il nuovo modello di ventilatore. Piccoli extra, come ad esempio le funzioni sleep, sono naturalmente molto importanti, ma individualmente a seconda del proprio gusto e delle proprie esigenze.