Consulente

Fatti interessanti sui microinterruttori 

  • Che cosa sono i microinterruttori?

  • Test del funzionamento di un microinterruttore

  • Caratteristiche di un microinterruttore e criteri di acquisto

     

Che cosa sono i microinterruttori?

I microinterruttori, noti anche come "interruttori miniaturizzati", sono piccoli elementi di commutazione che trovano spazio in numerosi dispositivi elettrici e componenti di montaggio. Vengono utilizzati per commutare la corrente tra due rami di flusso a causa di un carico meccanico o per accendere o spegnere i dispositivi elettrici dietro l'interruttore. Ad esempio, i microinterruttori si trovano sotto i tasti di un mouse del computer, in serrature delle porte o in un apriporta mobile di un'auto Spesso vengono utilizzati per garantire che una porta sia chiusa o che un bullone sia inserito. L'oggetto preme contro l'elemento di comando dell'interruttore e chiude o apre un contatto in un circuito.

La caratteristica principale dei microinterruttori è la loro capacità di commutare la corrente con un minimo impatto fisico. Pertanto, i microinterruttori sono perfetti per i processi di commutazione che devono essere attivati con un dito. Ma possono essere utilizzati anche per la misurazione di basse pressioni. In questo modo è possibile misurare con un microinterruttore, ad esempio, se un sistema viene alimentato correttamente con un flusso di aria o gas.

Se un microinterruttore cambia il suo stato di commutazione, questo è evidente da un feedback atipico e da un clic caratteristico. I microinterruttori possono essere fissati a tutte le superfici immaginabili. Possono essere saldate su schede o fissate con l'aiuto di un meccanismo a vite.

I microinterruttori sono una soluzione conveniente per il circuito di componenti elettrici e durano fino a 20 milioni di cicli di commutazione. Questo rende i microinterruttori adatti per le applicazioni industriali e per l'industria automobilistica, poiché in questi settori è necessaria una lunga durata.

 

Test del funzionamento di un microinterruttore

La maggior parte dei microinterruttori sono interruttori a molla. Ciò significa che dopo l'azionamento dell'elemento di comando, un meccanismo a molla lo riporta nella posizione originale. Finché l'interruttore viene azionato, una molla piatta sposta i contatti nell'interruttore, in modo che l'interruttore abbia lo stato di commutazione senza problemi durante questo periodo di tempo. Un microinterruttore ha tre punti di connessione, indicati da una combinazione di lettere maiuscole.

  • C è l'acronimo di Common
  • N/O per Normally Open
  • N/C per Normally Closed


Sul terminale comune (terminale C) è presente la corrente. Se un vecchio microinterruttore è stato utilizzato, è possibile testarlo con un multimetro. A condizione che il microinterruttore sia stato rimosso in modo professionale e sicuro dal proprio circuito, posizionare il multimetro sui terminali C e N/C, mentre il braccio della leva si collega in posizione di riposo. Se c'è corrente, spostare il braccio della leva e testare allo stesso modo i terminali C e N/O.

 

Caratteristiche di un microinterruttore e criteri di acquisto

  • I microinterruttori possono essere dotati di diversi comandi. I modelli più comuni si trovano con un pulsante o con una leva manuale. Ma ci sono anche, ad esempio, i cosiddetti attuatori a rulli che commutano dal momento in cui il rullo usato ha percorso una distanza predefinita.

  • I microinterruttori possono essere montati in modi molto diversi. In questo modo sono disponibili modelli per la saldatura su una scheda a circuito stampato, per il fissaggio tramite un meccanismo a vite o per l'inserimento su una breadboard.

  • Un importante criterio di acquisto per un microinterruttore è la corrente di commutazione massima e la tensione di commutazione. L'indicazione 250 V/AC 10(4)A indica che, con una tensione di esercizio massima di 250 VAC, gli interruttori possono azionare un carico ohmico massimo di 10 Ampere e un carico induttivo massimo di 4 Ampere. Pertanto, è necessario assicurarsi che l'utenza non superi questi limiti di carico dopo l'interruttore.

  • Il valore della forza di azionamento indica la quantità di sforzo fisico necessario in Newton per attivare l'interruttore e quindi modificare lo stato di commutazione. La forza di rilascio indica quanta forza viene rilasciata quando l'interruttore viene rilasciato di nuovo.

  • Il tipo di materiale di contatto da selezionare dipende principalmente dalla durata desiderata del microinterruttore. È possibile scegliere tra i materiali oro, argento, ottone e nichel e diverse leghe.

  • La frequenza di commutazione massima fornisce informazioni sulla frequenza di azionamento di un interruttore al minuto al massimo. Un azionamento comprende un intero gioco di commutazione, dall'azionamento iniziale al ritorno nella posizione di riposo dell'elemento di comando. Ciò è indicato in " giochi di commutazione al minuto ".

  • Le designazioni come on/(off) o on/(on) indicano il comportamento di commutazione di un microinterruttore precablato. La prima indicazione determina il comportamento in posizione di riposo, la seconda tra parentesi indica il comportamento con l'interruttore premuto. 
    In caso di microinterruttore con etichetta on/(off), il contatto nella posizione di riposo è chiuso. Quando si preme l'interruttore, il contatto viene interrotto. L'interruttore è un "dispositivo di apertura".
    Con un microinterruttore con etichetta OFF/(on) il contatto è aperto nella posizione di riposo. Solo quando l'interruttore viene azionato, il contatto viene chiuso e consente un flusso di corrente. L'interruttore è un "dispositivo di chiusura".
    Un interruttore con la denominazione on/(on) chiude un contatto in entrambi gli stati di commutazione e viene utilizzato per alimentare alternativamente due diversi percorsi di circuito. Uno dei due terminali N/O e N/C è sempre alimentato. L'interruttore è un "commutatore".
    Un microinterruttore può combinare più elementi di comando. In questo modo un microinterruttore con funzione di commutazione può avere 2x Off/(on) e due leve di comando che devono essere azionate contemporaneamente per consentire la chiusura continua di un contatto. Il microinterruttore ha due contatti separati che possono essere commutati con due diversi comandi.

  • Dalla funzione di commutazione del microinterruttore emerge il suo tipo di contatto. In linea di principio si distingue tra normalmente aperti e normalmente chiusi. Il contatto normalmente chiuso interrompe il circuito quando viene aperto, collegando così il terminale C al terminale N/O per default. Finché l'interruttore si trova nella sua posizione di riposo, viene stabilito un contatto. Pertanto, questo tipo di interruttore è chiamato anche contatto di riposo.
    Un contatto normalmente aperto, invece, chiude il circuito solo quando viene azionato. Nella sua posizione di riposo collega il terminale C al terminale N/C. Poiché il dispositivo di chiusura risponde al terminale N/O solo quando viene azionato, un dispositivo di chiusura viene chiamato anche contatto di lavoro.
    Un commutatore chiude il contatto con il terminale N/C o N/O a seconda dello stato dell'interruttore, ma alimenta sempre una delle due diramazioni.

  • La durata indica il numero minimo di cicli di commutazione entro i valori specifici. Dipende da numerosi fattori, tra cui

    • Altezza della corrente di commutazione e della tensione di commutazione
    • Avvio di carico (ad es. Ohmico, induttivo, capacitivo o carico della lampada)
    • Scelta dei materiali per attuatore e attuatore
    • Tipo e velocità di azionamento
    • Frequenza di commutazione (in cicli di commutazione al minuto)
    • Corsa di avanzamento e di ritorno
    • Fattori ambientali come il clima o i gas nocivi nell'ambiente

    Si distinguono inoltre la durata meccanica ed elettrica. La durata meccanica indica la frequenza di azionamento di un interruttore senza carico elettrico. La durata elettrica indica la durata dell'interruttore sotto tensione nominale, corrente nominale e carico di resistenza a 23 °C temperatura ambiente.

  • Il limite di temperatura minimo e massimo definisce i limiti superiore e inferiore della temperatura ambiente in cui l'interruttore può essere utilizzato correttamente. La maggior parte dei microinterruttori possono essere utilizzati ben al di sotto del congelatore e ben al di sopra del punto di ebollizione dell'acqua.

  • La scelta del materiale dell'alloggiamento contribuisce alla robustezza e quindi alla durata del microinterruttore. La maggior parte dei microinterruttori sono forniti con alloggiamenti in fibra di vetro. La gomma, ad esempio, è particolarmente resistente agli urti e alle vibrazioni e viene quindi spesso scelta in ambienti operativi difficili.
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
Prodotti Office selezionati
Sconto valido solo su articoli per ufficio selezionati, restituibili e disponibili in magazzino (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 05.04.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.