Consulente

Vale la pena conoscere generatori e gruppi di corrente

È fastidioso che gli artigiani non possano lavorare in cantiere solo perché l'alimentazione elettrica è guasta. Il fabbisogno energetico spesso non è così elevato. Ma se il miscelatore non funziona, il martello perforatore non funziona o il faretto da cantiere non si accende, non c'è più nulla da fare. Bene, ora gli artigiani possono ricorrere a un generatore di corrente disponibile in qualsiasi momento.

  • Cos'è un generatore?

  • Come funziona un generatore di corrente?

  • Quali sono i vantaggi dei gruppo elettrogeno?

  • Di cosa bisogna tener conto nella scelta di un generatore?

  • Cosa si deve considerare durante il funzionamento di un generatore di corrente?

  • Il generatore di corrente del futuro

  • Domande frequenti sui generatori di corrente

 

Cos'è un generatore?

Un generatore di corrente o gruppo elettrogeno o semplicemente generatore è in linea di principio un impianto elettrico su piccola scala.

Come fonte di energia serve un motore a combustione che aziona un generatore. Per così dire, un generatore di corrente è un convertitore di energia che converte l'energia chimica del carburante in energia elettrica.

Poiché il carburante per il generatore di corrente può essere facilmente conservato e trasportato in cisterne, i gruppi di corrente sono estremamente flessibili. E fino a quando è presente del carburante, è disponibile anche la corrente.

 

Come funziona un generatore di corrente?

Un gruppo o un gruppo di corrente è composto da due componenti principali. Uno di questi è il motore di azionamento. Qui sono disponibili diversi concetti tra cui scegliere:

Motore a due tempi

Un motore a due tempi è relativamente semplice e robusto. La lubrificazione del motore avviene con uno speciale olio a due tempi, che viene mescolato al carburante in rapporto 1:25 o 1:50.

Poiché l'olio nel carburante viene bruciato con, i gas di scarico si annidano sostanze e odori molto sgradevoli.

Inoltre, i motori a due tempi hanno un rumore di funzionamento che molte persone percepiscono come piuttosto fastidioso.

Motore a quattro tempi

A differenza dei motori a due tempi, i motori a quattro tempi sono costruiti meccanicamente in modo molto più elaborato.

Oltre al carburante (Benzina Super) è necessario separatamente anche olio motore, che deve essere controllato a intervalli regolari.

Poiché non viene bruciato alcun olio motore, i gas di scarico non si anneriscono. Il rumore di funzionamento del motore è inoltre molto più piacevole e anche più silenzioso grazie al principio a quattro tempi.

Motori diesel

I generatori di grandi dimensioni per i cantieri sono spesso dotati di motori diesel.

In questo modo si riducono i costi dei materiali di consumo e si ha il grande vantaggio che il carburante dell'escavatore, della pala gommata e del cingolo a catena può essere utilizzato anche per l'unità elettrica.

I rumori di funzionamento e i gas di scarico svolgono un ruolo più secondario in un grande cantiere.

Panoramica delle tre varianti di motore:

 Motore a due tempiMotore a quattro tempiMotori diesel
Vantaggi

➕ semplice da montare

➕ Funzionamento affidabile

➕ Funzionamento silenzioso

➕ Riduzione del rumore

➕ Costi di esercizio ridotti

➕ Durevole e a bassa manutenzione

Svantaggi

➖ Gas di scarico di qualità

➖ Aumento del rumore

➖ Struttura elaborata

➖ Richiesta di olio aggiuntiva

➖ Costoso nell'acquisto


Anche per i generatori per la produzione di energia elettrica esistono diversi principi di funzionamento:

Generatori sincroni

Come prima, i generatori di energia elettrica sono spesso costruiti con generatori sincroni ad eccitazione elettrica. In questo modo la tensione alternata di uscita viene generata direttamente nel generatore. In questo modo, per i generatori sincrono la frequenza di uscita è accoppiata in modo fisso alla velocità del generatore. 

Il motore di azionamento deve quindi funzionare a una velocità quasi costante. Variando la tensione di eccitazione, il generatore sincrono può regolare automaticamente la tensione di uscita in alcuni limiti. Questo processo è noto come AVR per la regolazione automatica della tensione.

Tuttavia, la tensione di uscita non è così stabile, in modo che dispositivi sensibili come notebook, monitor o televisori possano avere problemi durante il funzionamento con questi generatori.

Generatori inverter

Con un generatore di corrente inverter, la velocità del generatore è completamente disaccoppiata dalla frequenza della tensione di uscita. Ciò significa che il regime del motore non influisce sulla frequenza della tensione di uscita.

Ciò si ottiene creando una tensione alternata ad alta frequenza con soli 12 V. Questa tensione alternata viene raddrizzata e lisciata con l'aiuto di condensatori. Viene quindi alimentato un invertitore sinusoidale di alta qualità con una tensione continua di 12 V.

In questo modo all'uscita dell'inverter è disponibile una tensione alternata di qualità della presa.

Altri vantaggi del principio inverter:
Per alcuni generatori, la tensione a 12 V viene utilizzata anche per caricare una batteria interna. In questo modo, oltre ai 230 V/CA, sono disponibili anche 12 V/CC contemporaneamente. Inoltre, il motore a benzina può essere avviato premendo un pulsante con un sistema di avviamento elettrico da 12 V o E-Start.

Nel campo di carico parziale, un generatore di corrente inverter funziona con un regime motore ridotto. In questo modo si riduce notevolmente il consumo di carburante e il volume di esercizio.

Le due varianti del generatore in confronto diretto:

 Generatore sincronoGeneratore inverter
Vantaggi

➕ Semplice da montare

➕ Nessun'elettronica elaborata

➕ Conveniente

➕ Tensione alternata di alta qualità

➕ Funzionamento a carico parziale con regime motore ridotto

➕ Tensione parzialmente utilizzabile 12 V.

Svantaggi

➖ Nessuna tensione di uscita sinusoidale stabile

➖ Nessun funzionamento a carico parziale con velocità ridotta

➖ Struttura elaborata

➖ Ampia elettronica

 

Quali sono i vantaggi dei generatori di corrente?

I gruppi elettrogeni o generatori di corrente non forniscono solo corrente di emergenza. Offrono una vasta gamma di altri vantaggi:

In uso commerciale

 – nessun tempo di inattività e completamento tempestivo degli ordini anche in caso di interruzione imprevista dell'alimentazione.
 – possibilità di lavorare in cantieri remoti indipendentemente dalla rete elettrica.
 – un enorme risparmio di tempo, in quanto l'installazione e l'avvio di un'unità spesso sono più veloci rispetto alla dispendiosa posa di un cavo di prolunga.
 – i sistemi importanti e rilevanti per la sicurezza possono essere utilizzati anche in caso di interruzione di corrente.
 - alimentatore affidabile e indipendente per es. Stand espositivi e di vendita.
 – configurazione di officina utile come gruppo di emergenza.

In hobby e tempo libero

 – l'assicurazione ideale "a bassa isolazione" per l'impianto solare Caravan o l'impianto solare a isola della casetta del fine settimana.
 – presa di rete wireless per campeggio e tende.
 – utilizzo di dispositivi da 230 V fuori dalla rete elettrica.
 - fonte di energia universale per tutte le attività all'aperto.

 

Cosa considerare quando si seleziona un generatore di corrente?

Probabilmente il principale criterio di decisione per l'acquisto di un generatore di corrente o di un generatore di corrente è la potenza elettrica. Questo deve essere superiore alle prestazioni di tutti i dispositivi che devono essere utilizzati contemporaneamente. In questo modo si deve osservare la potenza continua e anche la potenza di accensione. Alcuni dispositivi, come ad esempio i frigoriferi, hanno un consumo energetico maggiore di un multiplo rispetto alla potenza continua durante il momento di accensione. Questo breve picco di potenza deve essere collegato senza problemi dal generatore di corrente.

Ma anche la tensione di uscita è fondamentale. In particolare per l'utilizzo in cantiere sono necessari gruppi di corrente che, oltre alla tensione alternata di 230 V, possono fornire anche un collegamento CEE con corrente trifase di 400 V.

Mobile o stazionario? In un gruppo elettrogeno a benzina a funzionamento stazionario, il peso gioca un ruolo secondario. Se il gruppo di corrente è utilizzato in modalità mobile, deve essere maneggevole, leggero e compatto. In questo modo è possibile utilizzare in modo flessibile i gruppi di corrente mobili senza grandi sforzi.

Un altro importante criterio è il luogo di utilizzo. In un cantiere, il rumore di funzionamento gioca un ruolo piuttosto secondario. In un punto vendita al centro della zona pedonale, l'unità elettrica dovrebbe svolgere il suo compito in modo più silenzioso. Qui un'illuminazione a LED a risparmio energetico e un piccolo gruppo con tecnologia inverter sarebbe sicuramente la soluzione migliore.

Anche le dimensioni e il peso sono fondamentali. Al più tardi, se l'unità elettrica deve avere uno spazio fisso in un veicolo e deve essere caricata e scaricata in modo continuo.

Inoltre, è importante anche dare un'occhiata al volume del serbatoio, al consumo di carburante e al tempo di funzionamento per ogni rifornimento di carburante. Solo in questo modo è possibile garantire che non ci siano altre brutte sorprese durante il funzionamento.

 

Cosa si deve prestare attenzione quando si utilizza un generatore di corrente?

A causa dei gas di scarico tossici del motore, un gruppo di corrente deve essere utilizzato all'aperto. Il funzionamento in ambienti interni non ventilati è assolutamente vietato a causa del rischio di avvelenamento.

D'altra parte, i generatori di corrente mobili non sono adatti per l'uso in ambienti esterni se non adeguatamente protetti grazie al loro tipo di protezione IP. Per questo motivo è necessario trovare un luogo di montaggio adatto e protetto dalle intemperie con un supporto sicuro. In questo modo si deve anche osservare la direzione del vento, in modo da non essere sottovento ai gas di scarico del motore a combustione interna. Inoltre, il motore a combustione deve essere alimentato in modo sufficiente con aria fresca.

Oltre alla protezione dagli agenti atmosferici, è necessario prestare attenzione anche alla accessibilità del generatore. Infine, di tanto in tanto il serbatoio del carburante deve essere controllato e riempito.

Tuttavia, è necessario prestare attenzione anche alla posa del cavo di alimentazione. In particolare, quando il generatore di corrente viene utilizzato in un'area in cui vi è passaggio di pedoni. Con speciali ponti passa cavo è possibile evitare in modo efficace le pericolose cadute di inciampi nei cavi di alimentazione.

Il serbatoio del carburante deve essere completamente riempito per evitare il rifornimento notturno quando il motore è caldo. Per le unità con motore a quattro tempi o diesel, è necessario controllare il livello dell'olio prima di iniziare. 

 

Il generatore di corrente del futuro

La moderna tecnologia al litio-ferro-fosfato consente ad alcuni produttori di percorrere strade completamente nuovi. Al posto di un motore a combustione che aziona un generatore per la produzione di energia elettrica, i moderni generatori di corrente dispongono di grandi batterie ricaricabili.

Questi pacchi batterie alimentano un invertitore sinusoidale con potenza corrispondente e il generatore di corrente è pronto. Benzina o diesel dalla stazione di rifornimento non sono necessari. Le batterie scariche vengono ricaricate in un secondo momento sulla rete elettrica. 

Poiché non è necessario alcun motore a combustione interna, non si producono né rumori del motore né tracce di gas di scarico. In questo modo questi generatori di corrente possono essere utilizzati senza problemi anche in ambienti interni e in veicoli/barche.

 

Domande frequenti sui generatori di corrente

Cosa è meglio per la mia casa del fine settimana, un sistema solare ad isola o un generatore di corrente?

Entrambi! Perché un impianto solare a isola è rispettoso dell'ambiente e non comporta costi operativi continui. Con un generatore di corrente, invece, è possibile superare facilmente le lunghe fasi di maltempo. E se sono necessari potenti utensili elettrici per la riparazione o l'ampliamento della casa del fine settimana in loco, gli impianti forniscono energia elettrica sufficiente.

Un'unità può essere utilizzata anche nella casa per il fine settimana?

Durante il funzionamento stazionario, prestare attenzione a un'adeguata ventilazione e ventilazione. A causa dei gas di scarico caldi possono verificarsi problemi termici molto rapidamente. Inoltre, è necessario garantire che nessun monossido di carbonio possa penetrare nelle zone residenziali. Se l'installazione è obbligatoria, questa deve essere eseguita da uno specialista che abbia le competenze necessarie e abbia familiarità con le norme applicabili.

Come evitare il fastidioso odore di benzina durante il trasporto?

Al posto della benzina normale ma ad alto odore può essere utilizzato uno speciale carburante a basso odore. Questo carburante disponibile per il mercato edile è più costoso rispetto alla normale benzina, ma il carico di odori è notevolmente inferiore durante lo stoccaggio e il funzionamento.

Che differenze tra generatore di corrente e generatore di emergenza?

In linea di principio nessuno. A seconda delle esigenze di potenza, in caso di emergenza possono essere utilizzati molti generatori di corrente come generatori di emergenza. I grandi gruppi di emergenza stazionari dispongono spesso di un monitoraggio della tensione integrato e si azionano automaticamente in caso di interruzione di corrente.

%seoprefootercolumns%
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
Le settimane del clima
* Sconto del 20% su una selezione di prodotti dei marchi Philips e Sygonix e del 10% sull'intera gamma Bosch Home Comfort (ad eccezione dei codici: 2885941, 2885940 e 3730522). Offerta valida fino al 07/06/2026 su conrad.it (esclusi gli ordini Marketplace). Non cumulabile con altri codici promozionali. Offerta limitata a un utilizzo per cliente (privato o business). Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità ordinate in casi particolari.