Consulente

Cose da sapere sulle telecamere istantanee

  • Vecchia idea in una nuova veste

  • Produttore di fotocamere istantanee

  • Stampante e materiali di stampa

  • Criteri di selezione per l'acquisto

  • FAQ - domande frequenti sulle fotocamere istantanee

 

Vecchia idea in una nuova veste

Le immagini istantanee a colori sono disponibili da molto tempo, dall'inizio degli anni '60. All'epoca il fisico americano Edwin Herbert Land, con la sua tecnologia Polaroid, ha fornito una vera alternativa ai classici film a colori. L'avvolgimento del film e l'elaborata produzione di fotogrammi non erano più necessari all'improvviso, l'immagine finita poteva essere tenuta in mano solo pochi minuti dopo la registrazione.

Dall'avvento delle fotocamere digitali a metà degli anni '90, tuttavia, le immagini istantanee sono state sempre più dimenticate. In questo modo è stato anche possibile l'evoluzione dei prezzi per le tradizionali fotografie. Più è migliorata la qualità delle foto puramente digitali, meno persone "si interessavano" alle pellicole tradizionali - e meno ancora su costosi materiali per immagini istantanee.

Da alcuni anni, tuttavia, sempre più persone hanno accesso a fotocamere istantanee. Erano e sono tuttora considerati chic e restituiscono alle foto ciò che si era perso con la produzione inflazionistica di immagini di pura memoria: l'apprezzamento per una fotografia. Perché ogni foto scattata con una fotocamera istantanea costa denaro. Lo scatto spontaneo di fotografie è meno frequente, ma prima di scattare una foto si controlla se lo scatto è giustificato. Risultato: Le immagini istantanee sono di solito composte molto più accuratamente e mostrano veramente solo le scene che si pensa di guardare in un secondo momento.

 

Produttore di fotocamere istantanee

Polaroid

Polaroid continua a determinare il mercato con le sue fotocamere a immagini istantanee. Sono disponibili sia telecamere con chip di registrazione sia con funzione di registrazione classica direttamente sul materiale per immagini istantanee. Vantaggi delle versioni digitali: Sono modelli ibridi, quindi mettono in comune i vantaggi di una fotocamera digitale come alta risoluzione, display e memoria dati con stampa istantanea di foto su carta speciale. Il processo ZINK (di "zero ink") funziona completamente senza emulsioni di sviluppo o inchiostri. La carta fotografica è composta da tre strati di emulsione di cristalli rivestiti uno sopra l'altro. Questi contengono i colori di base sottrattivi ciano, magenta e giallo. Grazie agli impulsi elettrici con diverse temperature e durata d'impatto, nei cristalli bianchi originali si creano i colori della foto.

Fujifilm

Anche l'azienda giapponese offre modelli ibridi oltre alle fotocamere istantanee pure. Le caratteristiche (e anche i prezzi di vendita) sono simili a quelle delle telecamere Polaroid. La procedura di immagine istantanea di Fujifilm si basa sul principio che ricorda il classico processo Polaroid: Il processo di sviluppo completo con negativo e positivo è integrato in un'unità di immagine. Dopo l'esposizione attraverso il positivo trasparente, lo sviluppo viene avviato distribuendo le sostanze chimiche tra positivo e negativo. In questo modo i coloranti vengono trasportati in modo positivo.

Kodak

Dopo molto tempo Kodak ha sviluppato una fotocamera istantanea in offerta. I modelli relativamente economici (< 100 Euro) con la denominazione "Printomatic" dispongono di un chip di registrazione con risoluzione da 10 megapixel, flash integrato e uno slot per schede MicroSD. La generazione di immagini avviene con il processo ZINK sviluppato da Polaroid.

 

Stampante e materiali di stampa

Oltre alle fotocamere a scatto immediato, sia Polaroid che Fujifilm offrono stampanti per immagini istantanee. Con loro è possibile stampare in qualsiasi momento foto memorizzate in telecamere ibride in qualsiasi quantità. In questo modo si elimina lo svantaggio principale delle fotocamere istantanee: Le foto non esistono più solo come un'unica, ma possono essere riproducete senza grandi sforzi.

Kodak è presente anche con stampanti per immagini istantanee sul mercato. I loro dispositivi non funzionano con il processo ZINK di Polaroid o Fujifilm, ma con la tecnologia di termosublimazione: La stampante stampa la carta fotografica sensibile al calore in tre passaggi, attivando i pigmenti colorati per ciano, magenta e giallo.

 

Criteri di selezione per l'acquisto

Una fotocamera istantanea è un po' speciale e non può essere messa a confronto con fotocamere digitali pure in termini di qualità dell'immagine. Ma per questo avete subito la foto pronta in mano. Chi vuole solo scattare foto istantanee, ad esempio in una Party, per il quale sono adatti modelli economici senza memoria interna e opzioni sofisticate. Tuttavia, se la telecamera deve essere utilizzata per le foto delle vacanze, i modelli ibridi sono molto più adatti. Dal momento che conservano tutte le registrazioni per un uso successivo, siete sempre al sicuro.

 

FAQ - domande frequenti sulle fotocamere istantanee

Quanto dura lo sviluppo delle immagini istantanee?

Il tempo di sviluppo dipende dalla temperatura ambiente, con le telecamere Polaroid meno sensibili. Normalmente la foto si sviluppa a temperatura ambiente entro un massimo di cinque minuti.

Quanto è sensibile alla luce la carta fotografica?

Sia Polaroid che Fujifilm lavorano con una sensibilità alla luce di 800 ISO. In questo modo è possibile effettuare registrazioni moderate anche in condizioni di luce sfavorevoli. Inoltre, molte fotocamere a immagini istantanee dispongono di un flash integrato che si attiva automaticamente in caso di luce insufficiente.

Ci sono telecamere con autoscatto?

Sì, tuttavia, non tutte le telecamere dispongono di questa funzione. Chi desidera effettuare più spesso registrazioni di gruppo e Selfie deve prestare attenzione a un autoscatto integrato.

La nostra buona pratica

Molte fotocamere istantanee dispongono di una batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata, che purtroppo è molto gradita quando si ha più bisogno della fotocamera. Chi vuole essere in grado di gestire qualsiasi situazione di registrazione deve scegliere una fotocamera che può essere alimentata con batterie ricaricabili o alcaline.
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
Prodotti Office selezionati
Sconto valido solo su articoli per ufficio selezionati, restituibili e disponibili in magazzino (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 05.04.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.