Categorie popolari:
  • Tutti i prodotti
  • Acquistati più frequentemente
  • Articoli più votati
  • Consulente

Tutti i prodotti

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Acquistati più frequentemente

Meest gekocht

Articoli più votati

Best beoordeelde producten

Consulente

Hai bisogno di cavi e adattatori, di ogni tipologia? Conrad è il tuo distributore di fiducia, perché, oltre a fornire una selezione ampia e diversificata, assicura anche la massima qualità, a prezzi imbattibili. Il tuo mondo dell’intrattenimento può cambiare completamente volto, grazie ai cavi e agli adattatori in vendita su Conrad. Come scegliere? I grandi numeri ti spaventano e credi sia impossibile trovare il cavo o l’adattatore giusto per te fra migliaia di proposte? Sbagliato, perché grazie ad una attenta ed accurata divisione dei prodotti in categorie filtrabili, basta sapere cosa si sta cercando per trovarlo.

 

Vale la pena conoscere i cavi intestati e cavetti confezionati

I cavi di collegamento pronti per il collegamento hanno già integrato spine o prese adatte. Si tratta di cavi pronti all'uso. I cavi confezionati sono disponibili anche come adattatori o come cablaggi con funzioni di distribuzione e prolunga.

  • Cosa sono i cavi intestati?

  • Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di cavi pronti per il collegamento?

  • Quali sono i cavi di collegamento?

  • Quando deve essere sostituito un cavo?

  • In questo modo è possibile trovare cavi, spine e adattatori adatti

 

Cosa sono i cavi intestati?

I cavi sono conduttori elettrici isolati. In genere sono costruiti come segue: All'interno di un cavo si trova il conduttore effettivo per la corrente. All'esterno, uno strato isolante garantisce la sicurezza di contatto e la schermatura elettromagnetica.

Solo grazie all'isolamento viene collegato un cavo elettrico alla rete. La guaina svolge la funzione di protezione.
I cavi collegano una fonte di alimentazione a un'utenza elettrica o svolgono una funzione di distribuzione tra diversi componenti elettronici. Di conseguenza, si distingue tra cavo di collegamento o cavo di distribuzione.

Durante l'installazione dei cavi sono disponibili soluzioni pre intestati per i conduttori, i cosiddetti cavi confezionati. Questi cavi sono dotati di connettori già pronti. Si distinguono per la facilità d'uso dei connettori da cavi non confezionati, che vengono solitamente venduti come prodotti a parte.
Con spine e prese già intestati e montati non è più necessario un gran numero di interventi di installazione e il rischio di un collegamento difettoso.
I cavi senza elementi di collegamento, cioè cavi non confezionati e intestati, devono essere collegati da tecnici specializzati nel campo dell'elettrotecnica. Durante l'installazione, infatti, è necessario prestare molta attenzione al dimensionamento dei parametri elettrici e alla realizzazione dei punti di collegamento. In particolare, per i cavi a più fili multipli, i contatti elettrici corrispondenti devono essere collegati tra loro.

 

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di cavi pronti per il collegamento?

  • Si risparmia molto sul lavoro di installazione, perché non è necessario collegare tutti i conduttori dei cavi singolarmente.
  • L'assegnazione dei singoli cavi è facilitata dai sistemi a innesto, in quanto sul connettore è possibile riconoscere anche i conduttori per i quali è stato progettato un cavo.
  • È possibile collegare tra loro solo connettori e prese compatibili. Il rischio di collegamenti difettosi e conseguenti danni ai componenti elettronici viene notevolmente ridotto grazie ai cavi intestati.
  • Il tempo necessario per collegare e scollegare i componenti elettrici è notevolmente ridotto con i cavi prolunga confezionati. In questo modo, i cavi confezionati sono adatti per un uso flessibile.

 

Quali sono i cavi di collegamento?

Sono disponibili sistemi a innesto già pronti per molti scopi di utilizzo.

Cavo AV, adattatore AV

I cavi AV sono cavi per applicazioni audio come ad esempio dispositivi audio, videocamere, televisori o monitor.

Puntali di misura

I cavi di misura vengono utilizzati in laboratori elettronici per scopi di test e sviluppo. Questi cavi sono dotati di collegamenti standard per una vasta gamma di strumenti di misura e pezzi di prova.

Cavi, connettori satellitari

I cavi SAT sono principalmente cavi per antenne importanti per la ricezione di segnali audio e video da satellite. Sono disponibili anche spine e prese adatte per cavi SAT.

Cavo con prese e spina per palchi e studio

Sui palcoscenici, i cavi per studio e i sistemi di connessione adatti vengono utilizzati nelle sale di regia e registrazione, nella gestione del suono per mixer, microfoni e altoparlanti, nonché nella tecnologia degli eventi per amplificatori e controlli della luce. Nei connettori per accessori audio si trovano diverse soluzioni di adattatori per poter collegare tra loro diversi connettori confezionati, ad esempio cavi coassiali e cavi XLR o Jack.

Cavo telefono cellulare

I cavi per telefono cellulare e smartphone sono adatti per i dispositivi di diversi produttori e serie di modelli. Tra questi si trovano caricabatterie, cavo di trasmissione dati USB e soluzioni speciali per l'utilizzo in auto

Cavo di alimentazione

I cavi di alimentazione sono cavi di collegamento per diversi tipi di dispositivi, prolunghe o cavi di alimentazione per il collegamento della fonte di alimentazione con l'utenza elettrica. I tamburi avvolgi cavo come accessori per la distribuzione dell'alimentazione elettrica sono anch'essi inseriti in questa categoria.

Cavi, adattatori computer

Il gruppo di prodotti cavi e adattatori per computer è molto ampio. Qui troverete, tra l'altro, cavi di alimentazione e dati come cavi USB, cavi per antenna cavi HDMI e cavi LAN o WLAN, cavi per il collegamento di diversi componenti per computer o periferiche come cavi SATA per Hard Disk e collegamenti esterni per piccoli dispositivi come smartphone a un PC. Anche i cavi di rete UTP e FTP per la rete dati sono disponibili in questa categoria.

Cavi modellismo

I cavi per modellismo sono requisiti speciali per l'auto-costruzione di miniature elettrificate.

Cavo telefonico, adattatore telefonico e doppino telefonico

I cavi telefonici comprendono sia cavi DSL che ISDN e diversi adattatori. Sono inoltre disponibili linee di collegamento e prolunghe per telefoni analogici e fax e cavi di ricambio per il collegamento di cuffie telefoniche a dispositivi di telecomunicazione fissi.

 

Quando deve essere sostituito un cavo?

È il momento di un nuovo cavo quando:

  • La guaina del cavo è danneggiata. Perché un conduttore esposto rappresenta un notevole rischio di contatto.
  • Il cavo è stato piegato e ha un forte angolo di piega con segni evidenti sulla guaina esterna. Perché qui c'è il rischio che i cavi all'interno siano danneggiati e che si possano verificare trasmissioni di corrente indesiderate.
  • I connettori sono danneggiati. Qui non è più garantita la corretta assegnazione dei cavi o la connessione a spina potrebbe staccarsi involontariamente durante il funzionamento.
  • Si verifica un'insolita generazione di calore sull'alimentatore di cavi di collegamento. In caso di alimentatori difettosi, i 230 V dalla presa di corrente potrebbero essere trasferiti direttamente al dispositivo collegato e causare gravi danni. Per motivi di sicurezza, far controllare tutti i dispositivi da personale tecnico elettrico qualificato per verificare la presenza di errori che di recente sono stati collegati con questo cavo di alimentazione.

 

In questo modo è possibile trovare cavi, spine e adattatori adatti

I cavi confezionati possono essere sostituiti anche da conduttori elettrici. In caso di dubbi, potete consultare il nostro reparto specializzato online.

La scelta di un cavo confezionato dipende dalla lunghezza del cavo e dall'uso. Per la ricerca, è possibile selezionare prima una categoria di prodotto e quindi selezionare nei filtri il tipo di spina o presa necessario.
Per i cavi adattatori sono presenti diversi sistemi di connettori sulle estremità di collegamento A e B del cavo confezionato. Allo stesso modo, sono disponibili spine adattatrici per garantire la compatibilità tra diversi sistemi a innesto.
Accessori per cavi. Qui troverete accessori per cavi come, ad esempio, sistemi di identificazione dei cavi, fascette fermacavi, supporti per cavi e passacavi QUI

 

Cavi e adattatori audio e video

Hai bisogno di cavi e adattatori audio e video, di ogni tipologia? Conrad è il tuo distributore di fiducia, perché, oltre a fornire una selezione ampia e diversificata, assicura anche la massima qualità, a prezzi imbattibili. Il tuo mondo dell’intrattenimento può cambiare completamente volto, grazie ai cavi e agli adattatori in vendita su Conrad. Come scegliere? I grandi numeri ti spaventano e credi sia impossibile trovare il cavo o l’adattatore giusto per te fra migliaia di proposte? Sbagliato, perché grazie ad una attenta ed accurata divisione dei prodotti in categorie filtrabili, basta sapere cosa si sta cercando per trovarlo. Pochi click per completare l’acquisto di cavi e adattatori, spedizioni rapide e sicure e massima attenzione verso il cliente rappresentano i punti di forza di Conrad.

Vasto assortimento di cavi e adattatori

Con quasi 3.000 articoli a disposizione, Conrad rappresenta un punto di riferimento per la vendita online di cavi e adattatori. Una fornitura così grande da poter soddisfare ogni tipo di richiesta, anche quella più esigente. Entra nel nostro negozio e troverai adattatori audio, adattatori Hi Fi Bluetooth, cavi audio analogici e digitali, adattatori per monitor, TV e AV, cavi audio e video (anche non confezionati), cavi monitor e HDMI, cavi per Apple iPhone, iPod e iPad, cavi SCART, cavi video, switch e splitter audio e video e molto altro ancora. Visita il sito e scopri la nostra offerta completa, siamo a tua disposizione per ogni evenienza.

Dalle SCART all’HDMI, intrattenimento domestico per ogni livello tecnologico

Non devi preoccuparti di quale tecnologia supporti il tuo televisore o il tuo monitor, perché Conrad mette a disposizione un campionario estremamente vasto di cavi e adattatori, dalle vecchie prese SCART alle più recenti HDMI. Se non trovi il cavo o l’adattatore che cerchi, non scoraggiarti, è qui nel nostro negozio, a portata di click!

%seoprefootercolumns%
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
Le settimane del clima
* Sconto del 20% su una selezione di prodotti dei marchi Philips e Sygonix e del 10% sull'intera gamma Bosch Home Comfort (ad eccezione dei codici: 2885941, 2885940 e 3730522). Offerta valida fino al 07/06/2026 su conrad.it (esclusi gli ordini Marketplace). Non cumulabile con altri codici promozionali. Offerta limitata a un utilizzo per cliente (privato o business). Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità ordinate in casi particolari.

Wiha
* Sconto valido solo sugli articoli restituibili e disponibili a magazzino dei marchi Wiha (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 31.05.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.