Categorie popolari:
  • Tutti i prodotti
  • Acquistati più frequentemente
  • Articoli più votati
  • Consulente

Tutti i prodotti

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Acquistati più frequentemente

Meest gekocht

Articoli più votati

Best beoordeelde producten

Consulente

Conrad dedica ampio spazio alla vendita di potenziometri online di diversi modelli e alla vasta gamma degli accessori correlati. Potenziometri, trimmer e reostati di massima precisione a prezzi altamente competitivi nel web. Visita il nostro e-store: acquisti sicuri e veloci con un semplice click.

 

Fatti interessanti sui potenziometri

  • Che cos'è un potenziometro?

  • Quali tipi e tipi di potenziometri sono disponibili?

  • Criteri di acquisto per i potenziometri - a cosa si riferisce?

  • Conclusione: Come acquistare il potenziometro corretto

  • La nostra buona pratica: in caso di sostituzione osservare la resistenza, i cicli di rotazione e la capacità di carico

  • FAQ - domande frequenti sui potenziometri

 

Che cos'è un potenziometro?

Argomenti correlati relativi ai potenziometri

I potenziometri sono componenti passivi, la cui resistenza elettrica, a differenza di una resistenza fissa, può essere regolata in modo continuo mediante un azionamento meccanico. Sono costituiti da un supporto isolante elettrico , sul quale viene applicato il materiale della resistenza reale , e da un contatto di maschiatura mobile , detto anche spazzola I potenziometri sono sempre dotati di almeno tre collegamenti elettrici, due per l'inizio e la fine della pista di resistenza effettiva e uno per il contatto di scorrimento mobile.

In questo modo si ottiene una resistenza fissa tramite la resistenza totale da un lato e una resistenza regolabile in continuo attraverso la suddivisione meccanica della pista di resistenza in resistenze parziali variabili. Quando si applica una tensione si ottiene un divisore di tensione regolabile con tensioni parziali corrispondenti.

I potenziometri vengono utilizzati ogni volta che si deve realizzare una regolazione manuale. Esempi sono la regolazione del numero di giri per gli strumenti elettrici, le impostazioni del volume e del suono per i dispositivi audio, la regolazione di una tensione di uscita o il livello di luminosità dell'illuminazione tramite un dimmer. Un altro impiego molto diffuso di potenziometri è la regolazione interna di circuiti elettrici ed elettronici tramite il valore di resistenza variabile o l'utilizzo come divisore di tensione.

Dal punto di vista meccanico si distingue tra potenziometro rotante e potenziometro scorrevole a slitta. Un sottogruppo di potenziometri rotanti sono i potenziometri trimmer. Questi non dispongono di un asse per accogliere un pulsante di azionamento, ma soprattutto di una fessura , o di una vite di posizionamento. Vengono utilizzati con un cacciavite piccolo ceramico.

Alcuni potenziometri, di solito si tratta di potenziometri rotanti, hanno integrato un interruttore aggiuntivo nel loro alloggiamento. Questo contatto di commutazione, che viene poi azionato in una delle posizioni finali meccaniche, viene spesso utilizzato per accendere e spegnere, ad esempio, un dispositivo.

I potenziometri multipli combinano due o più potenziometri in un unico componente. Qui si distingue tra un azionamento comune, cioè accoppiato meccanicamente, e una possibilità di regolazione separata con due pulsanti. Forme speciali di potenziometri sono i cosiddetti potenziometri a motore. Possono essere azionati sia manualmente che tramite il motore elettrico di regolazione ad accoppiamento meccanico. In questo modo è possibile anche l'automazione remota delle operazioni di regolazione.

Le proprietà elettriche dei potenziometri sono definite dal tipo di materiale di resistenza e dalla sua linearità. I materiali di resistenza possono essere uno strato di carbone o metallo, così come materie plastiche conduttive e materiali compositi in ceramica e metallo. Questi ultimi sono noti anche come potenziometro cermet. I potenziometri a filo sono dotati di un filo di resistenza avvolto intorno al corpo isolante (solitamente in ceramica), che consente una maggiore dissipazione elettrica rispetto al potenziometro a strato.

Si distingue tra potenziometri con un andamento della resistenza lineare - corrispondente alla gamma di azionamento - e quelli con una caratteristica logaritmica. I potenziometri logaritmici sono necessari se si desidera realizzare un intervallo di regolazione particolarmente ampio, ad esempio per circuiti di amplificazione per i regolatori di volume.

 

Criteri di acquisto per i potenziometri - cosa è importante?

Per i potenziometri è spesso necessaria una possibilità di regolazione particolarmente precisa, per poter effettuare operazioni di regolazione molto precise e per ridurre al minimo le deviazioni di funzionamento nel modo migliore possibile. A tale scopo sono disponibili anche potenziometri multiuso, che consentono fino a 25 giri completi invece dell'angolo di rotazione solitamente comune di 210° fino a 280°.

Anche per i potenziometri rotativi sono disponibili versioni più comuni in diverse gradazioni. Con un massimo di 10 giri, è possibile effettuare regolazioni particolarmente precise tramite la manopola.

I potenziometri a scorrimento si usano ogni volta che si desidera un azionamento rapido, o la posizione di impostazione corrente deve essere visualizzata in modo rapido e univoco. Affiancati consentono anche l'azionamento simultaneo di più potenziometri a slitta, il che è comune e necessario, ad esempio, per mixer con i loro spesso numerosi cursori.

 

Conclusione: Come acquistare il potenziometro corretto

Se è necessaria un'elevata precisione di regolazione, sono particolarmente adatti potenziometri a spirale e trimmer multiuso. I potenziometri scorrevoli consentono un rapido azionamento e consentono di rilevare immediatamente la posizione del cursore. Il potenziometro rotativo e il trimmer con angoli di rotazione fino a 280° sono adatti per la maggior parte delle applicazioni standard, combinano una precisione di regolazione spesso sufficiente con una rapida accessibilità del valore di regolazione desiderato.

Potenziometri multipli consentono - a seconda delle esigenze - impostazioni comuni o separate . Proprio nel campo audio per le applicazioni stereo, sono pratici per regolare il volume o il livello di registrazione sia insieme che separatamente. I potenziometri a filo sono robusti e disponibili anche per una maggiore dissipazione di potenza.

Nell'area degli accessori per potenziometri troverete una vasta gamma di utili articoli come manopole, materiale di fissaggio, connettori, cacciaviti ceramici, prolunghe per assi e alberini, giunti snodati, quadranti e molto altro ancora.

La nostra buona pratica: In caso di sostituzione osservare la resistenza, l'angolo di rotazione e la capacità di carico

Se è necessario sostituire un potenziometro difettoso, assicurarsi sempre che il percorso della resistenza (lineare, positivo o negativo logaritmico) corrisponda alla parte originale. Anche l'angolo di rotazione da arresto a arresto deve essere osservato quando sul dispositivo è montata una scala con indicazioni stampate. Naturalmente, anche la capacità di carico elettrica non deve essere inferiore a quella del potenziometro da sostituire.

 

FAQ - domande frequenti sui potenziometri

Cosa significa la stampa "10 k lin" su un potenziometro?

Il valore numerico indica il valore della resistenza in Ohm, la lettera "k" indica kiloohm, una "M" corrispondente a megaohm. In questo caso, quindi, per una resistenza di 10 kiloohm o 10.000 ohm. Se non si trova un'altra indicazione o la scritta "lin", si tratta di un potenziometro lineare. Un "+" o "+ log" rappresenta invece un potenziometro logaritmico positivo, corrispondente a "-" o "- log" per una caratteristica logaritmica negativa della resistenza.

Potenziometri online: l’e-shop Conrad

Conrad dedica ampio spazio alla vendita di potenziometri online di diversi modelli e alla vasta gamma degli accessori correlati. Potenziometri, trimmer e reostati di massima precisione a prezzi altamente competitivi nel web. Visita il nostro e-store: acquisti sicuri e veloci con un semplice click.

Potenziometri: scopri i modelli in vendita sull’e-shop Conrad

Stai cercando un potenziometro da usare come partitore resistivo o come resistenza variabile? Il tuo circuito o apparato elettronico richiede una variazione graduale di un valore resistivo? Sul sito Conrad puoi trovare un catalogo fornito di potenziometri per tutte le esigenze e le applicazioni: a filo uno o più giri, con stop, rotativi con o senza interruttore o rettilinei, potenziometri a slitta, lineari, elicoidali a filo o logaritmici. Che tu sia un tecnico o un semplice appassionato di elettronica nel nostro sito troverai il potenziometro che risponde alle tue esigenze. Potenziometri di precisione delle migliori marche e trimmer economici per hobbysti.

Potenziometri lineari e logaritmici: scegli sul sito Conrad

Se hai la necessità di massima precisione in termini di valore ohmnico, consulta la nostra offerta di potenziometri online lineari per misurazioni senza margine di errore. Devi regolare il controllo del volume, in maniera tale da poterlo aumentare in modo graduale secondo le esigenze? Scegli dal catalogo Conrad di potenziometri logaritmici.

Accessori per potenziometri: elementi di precisione

Assembla il tuo potenziometro con tutti gli accessori e gli elementi: scala micrometrica, perno a inserimento, giunto articolato su assi, accoppiamento fisso, azionamento e tutti gli altri pezzi di ricambio per potenziometri di precisione.
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
Prodotti Office selezionati
Sconto valido solo su articoli per ufficio selezionati, restituibili e disponibili in magazzino (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 05.04.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.