Categorie popolari:
  • Tutti i prodotti
  • Acquistati più frequentemente
  • Articoli più votati
  • Consulente

Tutti i prodotti

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Acquistati più frequentemente

Meest gekocht

Articoli più votati

Best beoordeelde producten

Consulente

Cose da sapere sui televisori e sui televisori portatili

La mia auto, la mia casa, il mio televisore: I dispositivi TV oggi non sono solo oggetti d'uso. Un grande display e le caratteristiche moderne rendono la televisione un'esperienza che assomiglia a una visita al cinema. Meno per un'esperienza cinematografica di grandi dimensioni, ma per questo sono ancora più pratici i televisori portatili, che oggi vengono spesso utilizzati in camion o in campeggio. Ma prima di poter godere del nuovo televisore, tutti devono trovare il loro percorso attraverso il labirinto di parametri e caratteristiche. In primo luogo, la posizione in casa è fondamentale per garantire un piacere visivo ottimale, soprattutto in caso di televisori di grandi dimensioni.
Di seguito è riportata una panoramica dei termini relativi alla televisione e link ai consigli che si occupano in modo dettagliato. In questa guida si pone l'accento sulla risposta alle domande più comuni relative alla televisione.

Breve panoramica: TV - cosa è importante?

Prima di acquistare un televisore, è necessario conoscere alcuni termini e pensare a cosa è importante. In questo modo, la scelta è più semplice a causa della varietà di offerte diverse.

Per una consulenza dettagliata e una descrizione dei principali criteri di acquisto, consultare il sito:

TV con guida

Panoramica: Dati tecnici dei televisori
Qualità dell'immagineLCD, LED, OLED, QLED
Dimensione dello schermoDa 81,28 cm (32 pollici) a 223,52 cm (88 pollici)
Risoluzione dello schermoHD-ready (1366 x 768 pixel)
FullHD o HD (1920 x 1080 pixel)
Ultra HD o UHD (3840 x 2160 pixel)
Tipo di ricezioneAnalogico, DVB-T2, satellite, cavo
CaratteristicheCompatibile con 3D, TV curva, smart TV
Caratteristiche comuniCollegamenti come HDMI, USB, CI+, RCA, cuffie, uscita audio digitale
Twin tuner
funzione di registrazione e riproduzione
di un lettore DVD integrato

Domande frequenti: 10 domande frequenti sul televisore

Chi ha inventato il televisore?

Questa domanda non è facile da rispondere, perché la tecnologia della televisione ha sviluppato diverse persone per diversi decenni. Nel 1883 Paul Nipkow ha posto le basi. Questo ha sviluppato un telescopio elettrico con il disco Nipkos e ha avuto le prime idee per la trasmissione di immagini televisive. Nel 1897, Ferdinand Braun e Jonathan Zenneck svilupparono il tubo catodico (tubo di Braun), che per lungo tempo è stato il metodo più comune per produrre immagini televisive. Un'altra pietra miliare è stata posta da Manfred von Ardenne nel 1931 all'ottava. Radiotrasmissione a Berlino. Ha presentato per la prima volta in pubblico la televisione completamente elettronica. Da allora, una vasta gamma di produttori di TV ha sviluppato la tecnologia, in modo che oggi i televisori ultrasottili con immagini nitide siano standard.

Selezione e posizione del televisore

Quanto lontano si dovrebbe stare seduti dal televisore?

Se la distanza tra la TV e lo spettatore non è adatta, ciò può compromettere negativamente il piacere della vista. Se la distanza è troppo piccola, l'immagine appare "pixelata" e sfocata. Se la distanza è troppo grande, potrebbe non essere possibile riconoscere tutti i dettagli sullo schermo. Tuttavia, più alta è la risoluzione, migliore sarà la qualità dell'immagine e minore sarà la distanza. Vale quindi la pena investire in un televisore con una buona qualità dell'immagine, quando il salotto è piccolo.

Oltre alla risoluzione, anche le dimensioni del display sono importanti. In una stanza più piccola può essere utile anche un televisore più piccolo. Perché, per riconoscere l'immagine, la distanza tra gli spettatori e la TV su un piccolo modello da 96,52 cm (38 pollici) non deve essere così grande come per un dispositivo più grande, ad esempio 190,5 cm (75 pollici).

La tabella mostra una panoramica della distanza tra la TV e gli spettatori, a seconda della qualità dell'immagine e delle dimensioni del display, circa.

Dimensione displaySD (distanza in m)Full HD (distanza in m)4K (distanza in m)
101,60 cm (40 pollici)2,641,590.79
106,68 cm (42 pollici)2,771,660.83
116,84 cm (46 pollici)3,041,820,91
119,38 cm (47 pollici)3,101,860,93
127,00 cm (50 pollici)3.301,960 99
139,70 cm (55 pollici)3,632,181,09
152,40 cm (60 pollici)3,962,381,19
165,10 cm (65 pollici)4,292,581,29

Che altezza dovrebbe appendere il televisore alla parete?

Il montaggio del televisore a parete è in linea di tendenza. Sembra elegante, consente di risparmiare spazio ed è più sicuro, perché nessuno può inavvertitamente urtare il dispositivo. È possibile rinunciare a una Lowboard per il televisore o utilizzare l'ingombro reso disponibile per l'archiviazione di libri, per un sistema audio o per decorare.

Per trovare il punto perfetto per il televisore a parete, è possibile utilizzare un modello. Il modo migliore è tagliare un pezzo di cartone o una sagoma che corrisponde alle dimensioni del nuovo televisore. In questo modo è possibile provare diverse posizioni senza praticare fori nella parete o tenere il televisore pesante in posizione per un lungo periodo di tempo.

In genere, il televisore dovrebbe appendere in modo che gli occhi si puntino al centro dello schermo. Per lo più, la TV si trova a un'altezza da 1 m a 1,50 m.. Tuttavia, è difficile da implementare se più di una persona si vede a distanza contemporaneamente. Quindi è meglio prendere il centro del divano e l'altezza media degli occhi degli adulti come punto di riferimento per il montaggio a parete. Se gli spettatori si trovano abbastanza lontano, potrebbe essere utile fissare la TV in modo più alto.

Si noti anche le sorgenti luminose che disturbano l'immagine. Questi riflessi luminosi vengono generati, ad esempio, da lampade o finestre che si trovano di fronte allo schermo.  

Come si collega il televisore alla parete?

Supporto a parete senza braccio orientabile.

Il televisore viene fissato alla parete come uno specchio.

Quando si appende il televisore, è importante la dimensione del supporto TV e la natura della parete. I dispositivi attuali dispongono generalmente di una filettatura a vite sul retro, su cui è possibile fissare un supporto a parete per TV. Quando si sceglie il dispositivo di fissaggio corretto, è possibile utilizzare i supporti universali. Per le dimensioni necessarie, consultare la descrizione del produttore di TV e supporto.

Sono disponibili due tipi di supporti: Uno fissa il televisore alla parete come uno specchio rigido. Gli altri dispositivi sono dotati di un braccio orientabile che consente di spostare il televisore in modo flessibile. In questo caso viene inserito dall'alto o dal lato. Ciò significa che è necessario disporre di spazio sufficiente sulla parte superiore o laterale per inserire il dispositivo nel dispositivo di fissaggio montato.

A seconda del materiale di cui è composta la parete, è necessario un fissaggio adeguato. Mentre una parete in cemento o legno forma una superficie stabile, ciò può essere problematico con pareti in cartongesso o non sufficientemente robuste. In questo caso, si consiglia di contattare un tecnico specializzato per sapere se la parete può sostenere il peso del televisore e del supporto a parete. In questo caso, la scelta dei tasselli e delle viti corretti è essenziale tanto quanto il numero di viti. È necessario utilizzare almeno sei viti, a seconda delle dimensioni e del peso del televisore anche di più. Solo in questo modo il supporto e la TV rimangono affidabili e stabili sulla parete.  

Se nelle descrizioni tecniche di un televisore si usa il termine FDMI (Flat Display Mounting Interface), si tratta di uno standard per il fissaggio dei dispositivi a pareti o soffitti. Questo è stato introdotto dall'organizzazione VESA, in cui sono organizzate più di 225 aziende aderenti. Si tratta dei modelli televisivi con filettatura a vite sul retro, che vengono fissati alla parete. A seconda delle dimensioni e del peso, sono disponibili almeno quattro filettature a vite, che possono essere trovate in diverse disposizioni e distanze. Ne consegue una vasta gamma di norme diverse.

Esempio: VESA MIS-D 100 C
VESA: Nome dell'organizzazione
MIS: Mounting Interface Standard
D: Parte D dello standard→ diagonale dello schermo: Da 30,5 cm a 58,3 cm; max. 14 kg; 4 viti 4 mm; passo 0,7; lunghezza 10 mm

Ai supporti a parete per TV

Domande tecniche

Cosa sono i moduli CI+ per la TV?

Un modulo CI+ è una scheda a innesto della dimensione di una carta di credito. Questi possono essere inseriti in un alloggiamento appositamente previsto per i televisori moderni. Nel modulo è inclusa una smart card, che viene fornita dal vostro fornitore di TV. Se la smart card e il modulo CI+ sono collegati al televisore, è possibile ricevere anche le stazioni radio e televisive crittografate. Questo include, ad esempio, trasmettitori la cui versione HD è a pagamento. Assicurarsi di utilizzare un modulo CI+. Anche se i moduli CI sono utilizzabili nello stesso modo, i programmi digitali non possono essere decifrati e quindi non rappresentati.

Come collegare il televisore al PC o al notebook?

In molti casi ciò ha senso, ad esempio, per guardare comodamente le foto delle vacanze con gli amici o per riprodurre in streaming un post da una libreria online su una TV non compatibile con Internet. Qui avete le seguenti possibilità:

  • Collegamento tramite cavo HDMI (Microsoft): Inserire le estremità del cavo nelle porte HDMI sul televisore e sul PC. Premere il tasto "Source”" o "ingresso”" sul telecomando e selezionare il canale HDMI corrispondente. Sul notebook, nel pannello di controllo in "Display" si trova il punto "duplica questo display". In questo modo è possibile vedere la stessa cosa su entrambi gli schermi. Se si desidera visualizzare la visualizzazione solo sullo schermo del televisore, selezionare "Display Desktop solo su 2".  
  • Collegamento tramite cavo HDMI (Apple): A seconda dell'età del vostro MacBook, potrebbe essere necessario un adattatore DisplayPort HDMI per il cavo HDMI. Tuttavia, alcuni modelli dispongono di uno slot HDMI. Se l'adattatore e l'HDMI sono collegati a MacBook e TV, aprire le impostazioni di sistema sul MacBook. Selezionare "Impost. Audio” e "Uscita”. Ora appare l'icona dell'altoparlante del televisore che si fa clic. Ora potete vedere e ascoltare i contenuti del MacBook sul televisore.
  • Connessione wireless tramite WHDI o Wireless HD: A tale scopo è necessario un ricevitore e un trasmettitore per la rispettiva tecnologia. Quindi inserire il trasmettitore nel connettore HDMI del notebook, il ricevitore nell'ingresso HDMI del televisore. Secondo lo stesso principio funziona anche Wireless HD. Il vantaggio qui: È possibile collegare tra loro fino a sei dispositivi di trasmissione.     

Ulteriori informazioni interessanti sui connettori

Quanto Hertz (Hz) ha bisogno di un televisore?

Il numero di cicli di aggiornamento al secondo è indicato in Hertz. Alcuni produttori indicano nei loro modelli una frequenza di 600 Hz. E anche se la televisione viene trasmessa a 50 Hz. La ragione di questi diversi numeri è una tecnologia integrata nel televisore che crea immagini digitali intermedie. In questo modo i movimenti sullo schermo appaiono ancora più fluidi. Tuttavia, da 100 a 200 Hertz sono sufficienti per vedere i movimenti in modo fluido.

Dove si trova l'indirizzo IP del televisore?

Da un lato, è possibile recuperare l'indirizzo IP tramite la panoramica della rete domestica nel router. Qui sono indicati tutti i dispositivi che sono online nella rete domestica. A tale scopo, è necessario accedere alla pagina delle impostazioni del router, che si può raggiungere tramite il browser. Un'altra possibilità è cercare l'indirizzo IP nelle impostazioni di rete del televisore. Qui si trova il punto "Stato della rete” in cui si trova l'indirizzo IP.  

Perché non si possono mettere in orizzontale i televisori al plasma?

Quando si trasporta un televisore al plasma con un veicolo, è importante trasportarlo in piedi, in verticale. Il motivo è il suo funzionamento. Per i televisori al plasma, la luce colorata, che compone l'immagine della televisione per lo spettatore, viene generata con l'ausilio di plasma. Questi plasma, tuttavia, non solo emettono luce, ma anche raggi UV. Per evitare che queste radiazioni nocive per l'uomo sfuggano, due sottili piastre di vetro davanti allo schermo consentono di contenere il plasma. Se il televisore viene trasportato in orizzontale, queste piastre in vetro possono rovinarsi oscillando e possono formarsi piccole crepe. Lo stesso rischio è in caso di bruschi urti. Queste sottili crepe possono lasciar passare raggi UV.

Per questo motivo si consiglia un trasporto in piedi e ben fissato. Ad esempio, il televisore può essere trasportato nella scatola in cui è stato acquistato. Se la schiuma termoformata, che è solitamente inclusa nella confezione, è già stata smaltita, aiuta a coprire o a utilizzare pellicole di imbottitura. Un'altra possibilità in auto è di collegare il dispositivo e con i soffitti abbastanza da essere imbottite.

In generale, è meglio trasportare ogni televisore in piedi per la sicurezza e fissarlo in modo adeguato e imbottiture. In questo modo, i preziosi televisori sopravvengono a ogni viaggio in auto.

Cura e smaltimento

Come pulire la TV?

Di tanto in tanto, il televisore fa bene a una pulizia accurata. In questo modo è sufficiente un panno per la polvere o un morbido panno in microfibra e acqua. Deteregente abrasivo, i detergenti con acido limone, l'aceto o altri ingredienti aggressivi possono danneggiare il televisore.

Quando il dispositivo è spento e raffreddato, si ripone in primo luogo. In questo caso, utilizzano al meglio il tessuto di polvere. Se c'è molta polvere nei piccoli trefoli tra il display e il telaio del display, un pennello morbido o uno spray ad aria compressa aiuta ulteriormente. Le griglie degli altoparlanti, le prese d'aria e i collegamenti sul retro possono essere puliti con l'accessorio spazzola dell'aspirapolvere. In questo caso è necessaria attenzione, in modo che l'alloggiamento non si graffia.

Dopo la rimozione della polvere, il dispositivo può essere pulito con un panno in microfibra leggermente inumidito e pulito a secco. Sono disponibili gel di pulizia da acquistare appositamente per il display. Sembrano detergenti per vetri, ma non possiedono ingredienti nitidi e aderiscono come un gel sullo schermo invece di abbassarlo. Grazie alle nanoparticelle, una sigillatura dello schermo agisce come una pellicola protettiva che si posiziona sul display e che elimina polvere o sporco in modo permanente.       

Come smaltire il televisore?

Secondo la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è vietato gettare facilmente televisori e altri apparecchi elettrici nei rifiuti normali. Perché in molti sono presenti materiali preziosi o rari che possono essere riciclati. I materiali in parte pericolosi negli apparecchi elettrici devono essere trattati in modo professionale. Nel frattempo, ci sono numerose possibilità di smaltimento semplice e gratuito:
 

  • Obbligo di restituzione per tutti coloro che rivendono articoli elettrici (commercio stazionario) e (commercio online). I grandi apparecchi elettrici come televisori o frigoriferi possono essere utilizzati dai rivenditori per acquistare un nuovo dispositivo. Piccoli apparecchi elettrici fino a una lunghezza del bordo di 25 cm possono essere forniti in qualsiasi momento, anche senza un nuovo acquisto.
  • Altre possibilità: Stazioni di materiale di valore locali, centri di raccolta locali per apparecchiature elettriche, o le piattaforme ecologiche comunali.

Smaltimento di apparecchiature elettriche

Breve panoramica: TV portatile

Anche in tempi di tablet e notebook, tramite i quali è possibile accedere alla televisione o a un provider video on demand, sono necessari televisori portatili. E ogni volta che non c'è una connessione WLAN affidabile. In questo modo, ad esempio, garantiscono una TV comoda nei camion o nel campeggio. Vi offriamo una breve panoramica dei termini e dei criteri più importanti per i televisori portatili.

Per i dettagli completi sui televisori portatili, consultare questo manuale:

Guida per TV portatili

Panoramica: Dati tecnici dei televisori portatili
Formato immagine4:3 o 16:9
Dimensione dello schermoDa 17,78 cm (7 pollici) a 38,10 cm (15 pollici)
Alimentazione elettricaBatteria ricaricabile integrata
a bassa tensione (12/24 Volt)
alimentatore da 230 V con uscita corrispondente
Tipo di ricezioneDVB-T2, satellite
Caratteristiche comuniCollegamenti come USB, schede di memoria, porta
HDMI per cuffie, uscita video
, montaggio girevole o inclinabile per monitor
per supporti per auto
telecomando per casse acustiche integrato

Domande frequenti: TV portatile

A cosa servono i televisori portatili?

Oggi ci sono molte possibilità di guardare in remoto o di riprodurre in streaming mediateche e film. Tramite notebook, tablet e smartphone è possibile farlo con un accesso a Internet. Il problema: Internet non è disponibile ovunque, sia che si tratti di WLAN o di cavo di rete. Proprio in zone remote o quando siete in viaggio in auto o camper, le zone senza internet impediscono il piacere della televisione.

Il rimedio è che i televisori portatili che ricevono programmi televisivi via DVB-T2 (televisione digitale con antenna). Questo è quasi universale . Al di fuori dei confini nazionali vengono ricevute anche stazioni TV, ma nella lingua locale. Una ricezione via satellite è possibile, ad esempio, tramite un'antenna parabolica e un ricevitore o tramite un impianto satellitare portatile. Il vantaggio: I canali in lingua possono essere visti ovunque. 

Dove vengono utilizzati i televisori portatili?

CAMION: Per la pausa nello spazio di riposo, un televisore portatile nella cabina offre una gradita sostituzione. Si noti che in un camion è presente una tensione di rete di bordo di 24 V, in quanto due batterie al piombo sono collegate una all'altra con 12 V. A differenza di un'auto, la tensione più elevata riduce il consumo di corrente e le batterie del veicolo vengono caricate meno. Ciò significa che è necessario selezionare un dispositivo con 24 V. In alternativa, un trasformatore di tensione aiuta a portare la tensione di alimentazione allo stesso livello. Questo funziona sia da 24 V a 12 V, sia da 12 V a 24 V.   

Auto: guardare la tv in auto in vacanza? Sicuramente un modo piacevole per passare il tempo, tuttavia nei fori radio possono verificarsi interferenze di ricezione. In alternativa, si consiglia un lettore DVD portatile per guardare un film indipendentemente dalla ricezione radio. I lettori DVD portatili sono integrati in alcuni televisori portatili o da acquistare separatamente.  

Camper: Naturalmente è possibile utilizzare un televisore tradizionale in un camper. Ma in questo modo potrete fare affidamento su un campeggio con alimentazione elettrica, in quanto i televisori richiedono una tensione di rete di 230 V. Collegare il televisore con un invertitore alla rete di bordo (12 V), la conversione da 12 V a 230 V è associata a perdite. Per questo motivo è meglio un televisore portatile che funziona a 12 V. Inoltre, i televisori portatili, anche chiamati camper TVs, non occupano molto dello spazio ridotto nella roulotte.   

Barca: Per sedare le serate in caso di maltempo su una barca a vela, i televisori portatili sono anche una gradita alternativa. Come nel camper, la rete di bordo di 12 V è completamente sufficiente per un dispositivo compatto. 

Ospedale: In caso di lunghi soggiorni in ospedale, i giorni sono spesso lunghi. Se nelle camere a più letti è presente un solo collegamento TV, ciò può portare a una discussione tra i vicini del letto per il miglior programma televisivo. Anche se sono presenti più collegamenti, i pazienti possono utilizzarli solo a spese piuttosto elevate. Questo può essere costoso a lungo termine. Oltre a libri, giochi o visite, è disponibile un televisore portatile. Proprio quando non è disponibile una WLAN, per utilizzare le offerte dei media online o dei provider video on demand. Tuttavia, verificare in anticipo se vi è una ricezione DVB-T. sufficiente.    

 

%seoprefootercolumns%
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
Settimane dell'installazione
* Sconti validi solo sugli articoli in stock (disponibilità immediata): -15% su una selezione di prodotti del marchio Sygonix, -10% su tutta la gamma dei marchi AS Schwabe e Brennenstuhl e -10% su una selezione di articoli del marchio Siemens. Offerta valida fino al 24/05/2026 su conrad.it (esclusi gli ordini Marketplace). Non cumulabile con altri codici promozionali. Offerta limitata a un utilizzo per cliente (professionista o privato). Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità per ordine in casi particolari.

Wiha
* Sconto valido solo sugli articoli restituibili e disponibili a magazzino dei marchi Wiha (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 31.05.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.