Categorie popolari:
  • Tutti i prodotti
  • Acquistati più frequentemente
  • Articoli più votati
  • Consulente

Tutti i prodotti

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Acquistati più frequentemente

Meest gekocht

Articoli più votati

Best beoordeelde producten

Consulente

Sei un appassionato di fai da te o un professionista del settore? In entrambi i casi e per ogni esigenza cui tu debba far fronte, Conrad ti offre le soluzioni e i prodotti più adatti a realizzare qualsiasi tipo di saldatura. Nel nostro negozio online puoi acquistare con facilità stazioni saldanti, tutti i prodotti che stai cercando sono filtrabili per categorie: la grafica chiara e di immediata comprensione ti consente di valutare il prodotto di cui hai bisogno cliccando su quanto è di tuo interesse. Puoi optare per vari modelli di saldatori, per utensili che ti consentono di effettuare saldatura gas, per varie proposte di stazioni saldanti.

 

Fatti interessanti sulla tecnica di saldatura

  • Cos'è la saldatura?

  • A cosa serve la saldatura?

  • Quale tecnica di saldatura è disponibile per Conrad?

  • A cosa bisogna prestare attenzione quando si utilizza la tecnologia di saldatura?

 

Cos'è la saldatura?

Durante la saldatura, i metalli riscaldati vengono liquefatti in modo da ottenere un collegamento con le superfici di altri metalli da collegare. Gli elementi da collegare non vengono fusi in profondità; si tratta di una delle differenze principali per la saldatura. Il materiale utilizzato per collegare i pezzi è saldatura ed è una lega leggermente fusa. La saldatura crea tra i pezzi una cosiddetta connessione intermetallica, che è elettricamente conduttiva. In questo modo la saldatura è una delle tecniche di collegamento elettrico ed è la più diffusa nell'ingegneria elettrica. 

Esistono diversi metodi di saldatura, a seconda della tecnica utilizzata per riscaldare e dei campi di temperatura utilizzati.

Si distinguono in base alla temperatura del piatto:

  • Saldatura dolce fino a 450 gradi Celsius
  • Saldatura forte da 450 a 900 gradi Celsius
  • Saldatura ad alta temperatura superiore a 900 gradi Celsius

La produzione della temperatura di saldatura necessaria avviene mediante un saldatore, oppure a fiamma con un bruciatore, ad aria calda, a vapore caldo, a radiazione termica, laser o induzione. Casi particolari sono il riscaldamento a ultrasuoni, a fascio di elettroni o ad arco.

Un problema di questa tecnica di collegamento è l'ossidazione dei punti di collegamento nella fase di riscaldamento superficiale. Per contro, vengono utilizzati i cosiddetti flussanti, che riducono questa tendenza all'ossidazione e allo stesso tempo garantiscono una migliore distribuzione della lega, riducendo la tensione superficiale. Nel classico "filo di saldatura" o stagno, il flussante è spesso inserito come anima. La permeabilità può portare ai temuti e difficili da individuare "punti di saldatura freddi".

Oltre all'uso del saldatore classico, sono stati stabiliti alcuni processi di saldatura industriali, come ad esempio la saldatura a immersione, la saldatura a coda di rondine e la saldatura a riflusso, processi che si differenziano per il modo in cui la saldatura e il flusso vengono elaborati sugli elementi da saldare.

 

A cosa serve la saldatura?

Le possibilità di utilizzo della tecnologia di saldatura sono più svariate di quanto si possa pensare. Ci sono molti settori della tecnologia domestica e dell'industria in cui i collegamenti saldati garantiscono una tenuta affidabile. Vengono utilizzati diversi metodi e intervalli di temperatura, ad esempio: 

  • Per il collegamento elettrico di componenti elettrici ed elettronici con cavi o su circuiti stampati. In questo modo si applicano anche i processi di saldatura industriali.
  • Durante la posa di tubi per acqua potabile, gas, olio e riscaldamento
  • Durante il collegamento di parti della carrozzeria nella costruzione di veicoli
  • In caso di chiusura di tetti e di protezione superficiale di strutture
  • Durante la deformazione di oggetti in acrilico, PVC e polistirolo, piastre e profili (in modellismo)
  • Quando si allentano i giunti saldati

 

Quale tecnica di saldatura è disponibile per Conrad?

I prodotti della tecnica di saldatura sono suddivisi nel nostro negozio online secondo le seguenti categorie:

Bruciatore di riscaldamento

Si tratta di bruciatori a gas ad alte prestazioni con temperature a partire da 1.000 gradi Celsius, utilizzati per il riscaldamento o la saldatura. Sono utilizzati, tra l'altro, per l'eliminazione degli erbacce.

Saldatore a gas, dispositivi di saldatura a gas

Questi sono i bruciatori effettivi per la saldatura a gas con intervalli di temperatura e tempi di funzionamento definiti. Sono disponibili come kit e con i propri accenditori piezoelettrici.

Cartucce di gas

Forniscono il gas per la saldatura in diverse dimensioni di imballaggio.

Accessori saldatura

Questa categoria di tecnologia di saldatura comprende tutti gli strumenti tecnici necessari per posizionare in modo preciso i componenti da saldare e, allo stesso tempo, per i punti di saldatura perfettamente eseguiti, ad esempio tramite speciali punte di saldatura.

Inoltre, gli accessori includono prodotti che consentono la dissaldatura di componenti con molti collegamenti di schede, con un'uscita sicura dello stagno di saldatura. Per proteggere i circuiti stampati, utilizzare piastre di preriscaldamento che riducono i tempi di saldatura.

Oltre ai detergenti per saldatura per mantenere pulito l'utensile di saldatura, in questa categoria troverete dispositivi e accessori per mantenere i luoghi di lavoro esposti al fumo di saldatura pericoloso per la salute. Speciali accessori di saldatura sono disponibili per la saldatura di metalli bianchi, leghe di zinco e pressofuso e applicazioni nel modellismo.

Saldatore

I saldatori rappresentano il vero prodotto per la saldatura. Questa categoria offre dispositivi di diversi livelli di potenza, intervalli di temperatura e forme delle punte di saldatura. Sono inoltre disponibili modelli speciali, ad esempio per il taglio di schiuma o applicazioni creative (saldatura).

Kit saldatore

I kit di saldatori disponibili da noi contengono saldatori con supporti o in valigetta.

Stazioni di saldatura ed espansioni

Con le stazioni di saldatura è possibile reagire alla situazione di saldatura concreta grazie al controllo della temperatura. A tale scopo sono disponibili molti accessori e parti di ricambio.

La nostra buona pratica

La punta di saldatura richiede una cura regolare, in quanto è soggetta a un'elevata usura dovuta all'ossidazione. Questo deve essere osservato soprattutto prima del processo di saldatura immediato. Utilizzare prodotti adatti a questo scopo. Inoltre, è utile disporre sempre di punte di ricambio adatte.

 

A cosa bisogna prestare attenzione quando si utilizza la tecnologia di saldatura?

Utilizzare i dispositivi di saldatura solo su collegamenti elettrici installati secondo le norme. Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione sui dispositivi di saldatura, scollegare la spina dalla presa di corrente per garantire la massima assenza di tensione.

Proteggere sempre la vostra tecnica di saldatura in modo che voi e altre persone non possiate toccare accidentalmente i dispositivi caldi. Altrettanto importante è la protezione contro la caduta, per evitare il rischio di incendio su superfici di lavoro e pavimenti. I dispositivi di saldatura non devono mai rimanere incustoditi. Dopo l'uso, il saldatore deve essere posto su un supporto per il raffreddamento prima di riporlo.

Alcuni componenti del saldatore possono essere sostituiti a mano in caso di usura. Osservare le descrizioni nel manuale d'uso, vale anche per l'utilizzo di accessori e dispositivi aggiuntivi.

Non inalare i vapori di saldatura e proteggere anche altre persone. Utilizzate la tecnologia di aspirazione soprattutto nel settore industriale e commerciale.

Le riparazioni della tecnica di saldatura devono essere eseguite solo da un elettricista. In caso contrario, sussiste il rischio di incidenti per l'utente. Si consiglia di far eseguire la riparazione da un'officina autorizzata.

Sei un appassionato di fai da te o un professionista del settore? In entrambi i casi e per ogni esigenza cui tu debba far fronte, Conrad ti offre le soluzioni e i prodotti più adatti a realizzare qualsiasi tipo di saldatura. Puoi visionare e scegliere, tra le varie proposte, le strumentazioni prodotte dai migliori marchi operanti in questo campo, frutto di anni di esperienza e garanzia di qualità.

Acquista con noi in maniera semplice e veloce!

Nel nostro negozio online puoi acquistare con facilità stazioni saldanti con cui è possibile operare a diverse temperature: i più esperti possono optare per quelle dotate di temperatura regolabile che, partendo dai 50°C, può raggiungere i 500°C.

Scegli servendoti dei filtri

Tutti i prodotti che stai cercando sono filtrabili per categorie: la grafica chiara e di immediata comprensione ti consente di valutare il prodotto di cui hai bisogno cliccando su quanto è di tuo interesse. Puoi optare per vari modelli di saldatori, per utensili che ti consentono di effettuare saldatura gas, per varie proposte di stazioni saldanti.

Quali accessori acquistare

Nell'apposita sezione, trovi: punte per saldatura, detergenti, aspirafumi, stagno, supporti per saldatori. Insomma, qualsiasi cosa cerchi, su Conrad la puoi trovare: in più, grazie al box di ricerca intelligente posto in alto, in ogni pagina del sito, è possibile digitare la parola di riferimento e velocizzare notevolmente la ricerca. Affidati alla professionalità e alla convenienza di Conrad!