Batterie al GEL e accumulatori AGM
3 ott 2018
Vantaggi e svantaggi delle batterie al gel e delle batterie AGM
Le batterie esenti da manutenzione sono realizzate in due tecnologie: batterie al GEL e AGM (Absorb Glass Mat). Sono utilizzate dove è necessario avere la fonte di alimentazione completamente sigillata, senza il rischio di perdite di acido corrosivo.
Un errore comune è quello di chiamare "gel" tutte le batterie al piombo sigillate, distinguendole così dalle batterie tradizionali. Sebbene le batterie al gel e AGM funzionino allo stesso modo, sono costruite in modo leggermente diverso e hanno usi diversi.
Batterie al gel
Nelle batterie al gel, l'elettrolito liquido è stato sostituito con un gel a base di acido solforico e silice. A differenza delle batterie tradizionali, non è necessario collocarle in posizione orizzontale e il rischio di perdite di elettrolita è minimo. Il loro più grande vantaggio è esente da manutenzione , non è necessario controllare la densità e controllare il livello di elettrolita e recuperare l'acqua distillata. Meglio del tradizionale, dissipano il calore e sono più resistenti agli urti e alle vibrazioni. Una caratteristica molto importante delle batterie al gel è la resistenza alla scarica profonda. Sono principalmente utilizzati come fonte di energia nell'elettronica mobile, per veicoli come carrelli elevatori, sedie a rotelle e batterie solari.
I vantaggi delle batterie al gel:
⦁ rischio minimo di fuoriuscita di elettrolita,
⦁ la possibilità di qualsiasi impostazione - non è necessario lavorare in posizione orizzontale,
⦁ elevata resistenza agli urti,
⦁ bassa autoscarica,
⦁ possibile utilizzare nel lavoro ciclico quotidiano,
⦁ resistenza allo scarico profondo.
Seleziona:
Batterie AGM
L'elettrolita è racchiuso in un separatore realizzato in tessuto di fibra vetro, grazie al quale è protetto dal versamento. Grazie a questo, l'uso di batterie AGM è possibile in qualsiasi posizione. L'uso di un tappetino di vetro aumenta anche la durata del dispositivo nel funzionamento ciclico, assicurando l'efficienza della corrente di spunto e consentendo alla batteria di lavorare sotto pressione aumentata. Come le celle di gel, si tratta di dispositivi che non richiedono manutenzione e che sono resistenti agli urti e agli urti. La resistenza interna inferiore garantisce una tensione più elevata ai terminali e un tempo di lavoro più lungo, soprattutto in caso di scarica ad alta corrente. Le batterie AGM sono perfette per il funzionamento del buffer, supportando i sistemi di alimentazione,perché sono caricati con una piccola corrente. In caso di interruzione di corrente, sono la principale fonte di energia.
I vantaggi delle batterie AGM:
⦁ non richiedono manutenzione continua o rifornimento di elettroliti,
⦁ l'opportunità di lavorare in diverse posizioni,
⦁ la bassa temperatura non danneggia l'alloggiamento aumentando il volume dell'elettrolito,
⦁ fibra di vetro protegge l'elettrolita da urti e vibrazioni, anche quando si lavora in condizioni di terreno estreme,
⦁ tensione più alta ai poli terminali e tempo di lavoro più lungo,
⦁ alta efficienza di corrente per scarichi con grandi correnti in breve tempo.
Seleziona: Tutte le Batterie AGM