JUMP STARTER PER MEZZI MOBILI
1 ott 2018
Prevenire imprevisti e costi inutili
Probabilmente è già capitato: saliamo in auto, cerchiamo di avviarla, ma non parte. Perchè? Probabilmente avrete lasciato i fari della vostra auto accesi. O è anche possibile che il freddo invernale sia il colpevole. Se si verificasse un simile evento, bisognerebbe ricorrere all'assistenza stradale. Ma con un avviatore d’emergenza per auto si risparmia il fastidio di una lunga attesa e anche di costi inutili.
Avviatore per auto: fornisce una corrente sufficiente alla batteria per mantenere il motore acceso.
In passato, si chiedeva aiuto ad un passante per spingere l’auto. Ma cosa succede se non ci sono passanti nei dintorni? Per risolvere questo problema, diversi produttori hanno introdotto sul mercato questi avviatori. Con questo dispositivo si può fornire una corrente sufficiente alla batteria che permetta all’auto di partire. In questo modo non sarete dipendenti da altri e questo può essere anche molto sicuro e rilassante.
Attacca le tradizionali pinze a coccodrillo nere e rosse e avvia l'auto, il trattore, la barca o il camper.
Questi dispositivi, naturalmente, hanno i ben noti morsetti a coccodrillo neri e rossi. Questi morsetti sono adatti per l'avviamento dell'automobile. Il collegamento corretto di questi morsetti è molto importante. Questi dispositivi sono anche dotati di alimentazione a 12 V. Ciò significa che è anche possibile caricare dispositivi tramite la presa accendisigari. Naturalmente, questa non è l'unica caratteristica di questo dispositivo. Ci sono anche altre uscite. Il tempo di ricarica varia da prodotto a prodotto. Oltre ad avviare l'auto, questi dispositivi sono naturalmente adatti anche per l'avviamento di trattori, barche e camper.
Prodotto multifunzionale: Utilizzare le funzioni aggiuntive come la lampada da lavoro e il compressore
L’avviatore automatico ha spesso molte più funzioni di quelle che crediamo. Ad esempio, può essere presente un compressore integrato. Questo compressore può essere utilizzato, ad esempio, per gonfiare i pneumatici della vostra auto o per materassini gonfiabili. In molti dei nostri dispositivi è presente anche una lampada da lavoro integrata. In questo modo è possibile collegare le pinze alla batteria anche al buio. Logicamente, questi dispositivi possono essere utilizzati anche come fonte di alimentazione per altri dispositivi a 12 V. Ad esempio, è possibile mantenere il vostro frigo portatile al freddo.
Valutazioni positive
In generale, questi prodotti sono molto semplici e versatili da utilizzare. Questo si riflette anche nel feedback che riceviamo.
Ad esempio questa recensione:
<<Buon dispositivo, sono riuscito ad avviare un motore diesel e avevo comprato il dispositivo per questo. Ora posso anche caricare i telefoni in caso di emergenza ed è anche utile come luce di notte. Un pneumatico della vettura era sgonfio e l’ho gonfiato con il compressore.
Assolutamente raccomandato!>>
I dispositivi di avviamento per auto sono prodotti di prima qualità e indispensabili per chiunque abbia problemi di accensione dell’auto, della barca del camper...!