NAS Server

SERVER NAS, USB E DI STAMPA

Un solo computer per tutta la famiglia è davvero scomodo. Ormai i bambini hanno spesso il proprio computer nella loro cameretta e se ti siedi sul divano la sera, probabilmente è più comodo avere a disposizione il proprio laptop. Ovviamente non è necessario acquistare una stampante o un hard disk esterno per ogni computer: ci sono server per questo scopo. Non sono più grandi colossi come prima, ma oggi sono spesso molto più piccoli di un hard disk esterno. Diversi server sul mercato rendono il dispositivo (come la stampante) disponibile per tutti gli utenti della rete. Abbiamo elencato i più comuni.

 

Server di stampa

Se vuoi solo condividere una stampante sulla tua rete, sarà facile con un server di stampa. Questo comodo dispositivo si connette alla rete con un cavo di rete. Il dispositivo ha anche una porta USB dove connettere la tua stampante. Con un semplice software, è possibile accedere alla stampante e stampare. A volte, non è necessario alcun software e, invece, lo stesso server di stampa ha un'interfaccia (spesso basata sul web). Hai una rete wireless? Nessun problema! Ci sono anche server di stampa wireless sul mercato che funzionano secondo lo stesso principio, la differenza è che hanno un'antenna invece di una porta Ethernet.

 

Server USB

Stesso principio del server di stampa, ma più completo. Questo dispositivo ha una o più porte USB dove oltre a poter collegare una stampante si può anche collegare un hard disk esterno. Perfetto se condividi anche file sulla tua rete e non hai un file server. Tenere sempre in considerazione la velocità supportata dal server USB. Con un server di stampa non importa, ma se vuoi copiare file di grandi dimensioni, la velocità del tuo server USB può fare una grande differenza.

 

Server NAS

Un server di archiviazione o un server NAS in rete è in realtà un file server. Un server NAS può fare molto con il proprio sistema operativo, qualsiasi cosa, dal backup al download. Alcuni server NAS possono persino ospitare un hard disk e quindi guidarli tramite RAID - ideale per "lavori più pesanti". Ma qual’è la differenza tra un server NAS e un server normale? I server NAS sono significativamente più piccoli e spesso più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a un server tradizionale. Per gli utenti domestici, è conveniente un server NAS. Gli amanti dei film possono utilizzare un client Bit Torrent e se si desidera condividere file, la funzione server FTP è indispensabile. Oltre allo spazio sull'unità disco rigido, questi modelli a tutto tondo dispongono spesso di porte USB / connettori eSATA che è possibile utilizzare per collegare gli hard disk esterni per condividere o accedere facilmente ai file.