Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sui cavi di rete
Cos'è un cavo di rete?
Quali sono i tipi di cavi di rete?
Criteri di acquisto per un cavo di rete
Classificazione CAT e standard di rete
Schermatura contro le interferenze
Cavo di rete speciale
Conclusione: Come acquistare il miglior cavo di rete
Cos'è un cavo di rete?
Con un cavo di rete, spesso chiamato "cavo patch", è possibile collegare in modo rapido ed efficiente dispositivi collegabili in rete come PC, notebook, lettori multimediali o TV alla propria rete e a Internet. Sono disponibili diverse lunghezze e cavi con diverse certificazioni. I cavi di rete devono essere ben schermati, in modo che i dati possano essere inviati in modo indisturbato ed efficiente tramite il cavo. In caso contrario, i segnali vengono disturbati da altri dispositivi elettronici.
Sebbene vi siano possibilità di prolungare i cavi di rete, questa pratica non è ideale. Inoltre, in questo modo il consumo di energia aumenta nella maggior parte dei casi e le prestazioni si abbassano. Solo con il cavo perfetto i terminali raggiungono la massima velocità di trasmissione dei dati. I cavi di rete possono essere utilizzati in rete in parallelo con una rete radio wireless senza filo (WLAN). In una tale rete tutti i dispositivi possono comunicare tra loro, sia che siano collegati tramite WLAN o cavo.
Quali sono i tipi di cavi di rete?
I cavi di rete sono disponibili in diverse varianti e velocità. Ma soprattutto i cavi possono essere suddivisi in due categorie:
- Uso domestico
- Industria, ufficio e server
Lo streaming di film e altri dati multimediali fa transitare grandi quantità di dati. Per questo motivo sono necessari cavi di alta qualità anche in abitazioni private.
Nell'ambiente aziendale, i cavi di rete devono essere comunque di alta qualità, in quanto la maggior parte dei casi richiedono velocità di trasmissione elevate. Inoltre, una buona schermatura e componenti di alta qualità sono importanti. Tutti i cavi sono dotati di collegamenti a spina identici con la denominazione RJ45 (tipo di connettore). I cavi di rete sono collegati, tra l'altro, a un distributore di rete (switch).
Molti cavi offrono una protezione a scatto. Questo serve a evitare che il fermo per il cavo di rete possa essere piegato e rompersi. Il fermo garantisce che il cavo sia collegato saldamente allo slot. Se la linguetta di bloccaggio si rompe, il cavo può scivolare fuori dal suo slot.
Criteri di acquisto per i cavi di rete: Cosa bisogna considerare quando si acquista?
Quando si acquista un cavo di rete, è necessario tenere in considerazione in primo luogo la sua affidabilità e il suo significato per il funzionamento quotidiano. Si distingue soprattutto per l'impiego in ambito professionale e privato.
Il nostro consiglio pratico: la connessione
Per la connessione a Internet sono spesso sufficienti anche cavi di ingresso, in quanto le prestazioni delle linee Internet sono spesso inferiori rispetto alle prestazioni minime dei cavi a basso costo. Tuttavia, sono disponibili anche connessioni a Internet che richiedono elevati requisiti per i cavi di rete.
Se nella rete interna i dispositivi devono essere collegati tramite cavo di rete, ad esempio un lettore multimediale con una memoria di rete tramite uno switch di rete veloce, si può accedere in modo migliore a cavi di alta qualità.
Cavo di rete per l'uso domestico
- Lunghezza ottimale a seconda delle esigenze
- Selezionare almeno la categoria 5e (CAT 5e), meglio CAT 6
- Se l'intera casa deve essere cablata, si applicano gli stessi requisiti dell'uso professionale.
Cavo di rete per l'uso professionale e di alta qualità
- Buona schermatura
- Spina RJ45 robusta
- Categoria adatta alla rete (CAT 5, 6 o 7)
- Cavo di alta qualità
- Cavi interni in rame
Comprendere i termini speciali - CAT e standard di rete
Quando si acquista un cavo di rete, i clienti spesso si scontrano con termini speciali. Questi devono essere compresi per l'acquisto almeno in linea di massima per trovare il cavo ottimale. La velocità svolge un ruolo importante. In questo caso si distinguono CAT 5, 5e, 6, 6a e 7. Inoltre, esistono gli standard di rete 10BaseT, 100BaseT e 1000BaseT. Tuttavia, 10BaseT e 100BaseT sono ormai datati e non vengono più riprogettati. Anche se nelle reti già installate sono ancora presenti.
La denominazione CAT descrive le frequenze di funzionamento e le velocità di trasmissione adatte al cavo. Le categorie (CAT) 1 e 2 sono definite solo in modo informale, le categorie 3 e 4 non sono più rilevanti dal punto di vista commerciale.
I cavi attualmente più utilizzati sono CAT 5 e CAT 5e e CAT 6. La velocità di trasmissione di questi cavi è più che sufficiente per applicazioni semplici come la navigazione in Internet. Tuttavia, le applicazioni diventeranno sempre più impegnative in futuro, sia in termini di copia di grandi quantità di dati che di applicazioni multimediali. Maggiore è la gamma di frequenza, maggiore è la velocità di trasmissione su distanze maggiori. Ciò aumenta e amplia la potenza di una rete.
Tecnologia | Velocità di trasmissione | Settori d'utilizzo | Vantaggi | Svantaggi |
---|---|---|---|---|
CAT 5e | Fino a 1.000 MBit/s. | Per reti tradizionali in ambito privato | Economico | Non adatto per reti veloci |
CAT 6 Cat CAT 6a | CAT 6 fino a 1.000 MBit/s, con CAT 6a fino a 10.000 MBit/s. | Per reti più veloci in ambienti professionali | Trasferimento rapido dei dati fino a 10 GB | Più costoso |
CAT 7 | Fino a 10.000 MBit/s. | Velocità estremamente elevate in un ambiente professionale | Uno dei tipi di cavi più veloci sul mercato | Molto costoso, a seconda dell'hardware utilizzato |
10BaseT | Fino a 10 Mbit/s. | Standard di trasmissione dati obsoleto | Estremamente conveniente | Non più adatto per i dispositivi moderni |
100 BaseT | Fino a 100 MBit/s | Vecchio standard di trasmissione dati | Molto conveniente, sufficiente per connessioni internet lente | Non più adatto per i dispositivi moderni |
1000BaseT | Fino a 1.000 Mbit/s. | Standard corrente per il trasferimento dei dati | È in grado di collegare tutti i dispositivi in modo rapido e semplice | Cavo un po' più costoso |
Anche la schermatura è importante...
Più un cavo di rete di alta qualità è schermato, minore è l'influenza delle interferenze dall'esterno. Le interferenze possono essere soprattutto cavi di alimentazione disposti parallelamente al cavo di rete. Si distinguono diversi tipi di schermature, contrassegnate con due lettere davanti e tre lettere dietro una barra: XX/YTP. In linea di principio si applica a tutti i cavi di rete: Alla fine della denominazione, TP indica sempre "Twisted Pair" = coppia di fili intrecciati.
Sigla | Definizione |
---|---|
XX | Descrive la schermatura intorno al cavo totale |
Y | Descrive la schermatura delle coppie di fili |
TP | Coppia di fili intrecciati (Twisted Pair) |
U | Non schermato (senza schermatura) |
F | Schermato con pellicola (schermatura tramite pellicola metallizzata) |
S | Schermato a treccia (schermatura mediante treccia di rame) |
SF | Schermatura a treccia e pellicola (schermatura mediante pellicola metallizzata e treccia di rame) |
Ad esempio, un cavo di rete con schermatura S/UTP potrebbe avere una treccia di rame protettiva (S) tra le coppie di fili intrecciate (TP) e il rivestimento esterno in plastica. Le coppie di fili non sono inoltre schermate (U).
Esempi delle schermature più comuni:
Schermo in pellicola intorno al cavo totale, non schermato intorno alle coppie.
Schermatura intrecciata intorno al cavo totale, schermatura in pellicola intorno alle rispettive coppie di fili.
Schermo a treccia e pellicola intorno al cavo totale, non scherma intorno alle coppie.
Cavo di rete speciale
La gamma di cavi Conrad offre ancora di più. Applicazioni speciali richiedono spesso soluzioni speciali.
Cablato ma non visibile - cavo di rete altamente flessibile
La posa di cavi di rete è spesso più difficile del previsto. Tappeti, listelli delle porte o anche pavimenti laminati non rappresentano un problema. I cavi di rete estremamente flessibili e piatti di Conrad sono la soluzione.
Flessibile in viaggio:
Anche durante i viaggi o le conferenze, spesso è necessaria una connessione di rete. Tuttavia, spesso i cavi di rete sono poco pratici da maneggiare, soprattutto quando si è in viaggio. In questo modo si risolve il problema.
Risparmio di spazio grazie all'angolo "retto":
Un altro problema è spesso rappresentato dagli armadi di rete o anche dall'ufficio domestico: Mancanza di spazio - molti cavi di rete devono essere collegati in uno spazio ristretto all'interruttore di rete. In questo modo può essere "curvato" in modo piuttosto rapido.
Conclusione: Come acquistare il miglior cavo di rete
La qualità del cavo di rete dipende semplicemente dalla schermatura e dal conduttore interno. Con un cavo CAT 6 si dovrebbe essere sempre a posto, in quanto è adatto a tutti gli usi. Inoltre, i cavi di rete devono avere la lunghezza adatta. Perché: Anche i cavi troppo lunghi possono causare problemi. Per una connessione stabile, i cavi di rete non devono superare i 100 metri. Se sono necessarie distanze più lunghe, è necessario posizionare un dispositivo in grado di amplificare i segnali, ad esempio uno switch di rete.
Quanto più conveniente è il cavo, tanto più difettoso è spesso anche la schermatura e il conduttore interno. Ciò si nota in velocità. Se la connessione deve essere stabile, è necessario scegliere sempre cavi di alta qualità.