Categorie popolari:
  • Tutti i prodotti
  • Acquistati più frequentemente
  • Articoli più votati
  • Consulente

Tutti i prodotti

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Acquistati più frequentemente

Meest gekocht

Articoli più votati

Best beoordeelde producten

Consulente

Cose da sapere sugli alloggiamenti

  • Quali sono gli alloggiamenti disponibili?

  • Di cosa bisogna tener conto nella scelta dei contenitori e degli armadi elettrici?

Gli alloggiamenti e gli armadi elettrici sono custodie fisse per componenti elettronici. Proteggono sia il loro contenuto, ad esempio generatori, strumenti o cavi, sia l'ambiente, ad esempio, da onde elettromagnetiche. Spesso gli alloggiamenti sono dotati di dispositivi di fissaggio, ad esempio per il montaggio a parete.

Inoltre, gli alloggiamenti e gli armadi elettrici possono svolgere funzioni importanti, come l'ordine attraverso una suddivisione chiara e significativa, una protezione dal contatto in base al tipo di protezione IP, il riscaldamento, la ventilazione e il raffreddamento.

 

Quali sono gli alloggiamenti disponibili?

Nelle sottocategorie per alloggiamenti e armadi elettrici è possibile scegliere tra:

Alloggiamento universale

Alloggiamento universale con componenti elettronici protetti. Sono disponibili in diverse dimensioni e materiali. Vengono utilizzati principalmente alloggiamenti economici in plastica, in caso di utilizzi critici per la temperatura e per motivi ottici anche gli alloggiamenti in metallo vengono spesso utilizzati. Quando si ordinano grandi quantità di pezzi, nel nostro negozio riceverete uno sconto per quantità.

Alloggiamento a parete/da installazione

Gli alloggiamenti per il montaggio a parete sono pratici perché sono sospesi a ingombro ridotto e sono facilmente utilizzabili dalla parte anteriore. Nelle cassette di protezione si nascondono diverse installazioni, disposte in modo chiaro con gli accessori dell'alloggiamento. Alcuni alloggiamenti a parete sono dotati di un coperchio trasparente, in modo da poter vedere anche dall'esterno se tutto è nel posto giusto.

Alloggiamento da tavolo/a pulpito

Gli alloggiamenti a pulpito hanno una forma smussata, su cui è possibile montare display e tastiere a membrana per il funzionamento. Gli alloggiamenti da tavolo sono adatti come alloggiamento a piedistallo e a cuccetta su superfici dritte, alcuni ibridi sono inoltre progettati per il fissaggio a parete.

Alloggiamento portatile

Gli alloggiamenti portatili si distinguono per il fatto che stanno bene a portata di mano e soddisfano gli obiettivi di protezione più elevati per un'ampia sicurezza di contatto. Sono disponibili in diverse classi di protezione IP. Vengono utilizzati, ad esempio, per trasmettitori portatili e comandi radio. Spesso si trovano pratici occhielli di fissaggio per l'uso mobile sull'alloggiamento portatile.

Supporto per montaggio da 19"

I componenti da 19 pollici sono dispositivi di fissaggio standard nelle loro dimensioni, che si trovano nell'industria, nella tecnologia dell'informazione e in altri settori industriali. Il termine inglese Rack è anche molto utilizzato per tali componenti. Spesso all'interno vengono installate schede a circuito stampato o interi gruppi. Il vantaggio della standardizzazione a 19‘‘ è che i diversi supporti di montaggio sono combinabili tra loro.

Alloggiamento per guida DIN

Le guide DIN sono guide portanti in metallo. Gli alloggiamenti con dispositivo di guida DIN sono utilizzati nella tecnologia elettrica per il fissaggio di parti su guide portanti aperte, armadi elettrici o scatole di distribuzione. I vantaggi del fissaggio su guida DIN sono le dimensioni standard e l'installazione semplice grazie alla slitta laterale o all'inserimento frontale.

Alloggiamento a spina

Gli alloggiamenti per i connettori ospitano componenti elettronici come trasformatori di tensione o circuiti di temporizzazione e sono dotati di connessioni standardizzate. Il sistema di controllo si trova nell'alloggiamento e può essere azionato in modo sicuro dall'esterno, anche da non professionisti.

Il nostro consiglio pratico

Gli armadi elettrici sono alloggiamenti che custodiscono una vasta gamma di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Come un armadio, sono spesso chiudibili, quindi protetti da accessi non autorizzati.

 

Di cosa bisogna tener conto nella scelta dei contenitori e degli armadi elettrici?

Per trovare l'alloggiamento adatto per il proprio scopo di utilizzo, è necessario tenere conto dei seguenti criteri di selezione:

Dimensioni

È importante distinguere le dimensioni esterne e interne. Per le dimensioni esterne è necessario spazio sufficiente nel punto di utilizzo. Le dimensioni interne dipendono da quali e quanti componenti elettronici si adattano all'alloggiamento. In alcune applicazioni è necessario un po' più di spazio all'interno, perché le opzioni di suddivisione non consentono l'utilizzo completo del volume o perché, ad esempio, gli elementi di riscaldamento e raffreddamento devono essere adattati. All'esterno dell'alloggiamento deve essere posto spazio sufficiente per aprire il coperchio e le porte e lasciare spazio sufficiente per la manovra durante la sostituzione flessibile del contenuto.

Opzioni di suddivisione

La maggior parte degli alloggiamenti hanno una forma di base quadrata e sono cavi all'interno in stato di consegna. Per poter fissare circuiti complessi e cablaggi è necessario disporre di accessori adatti come guide portanti, prese da incasso, morsetti per cavi e molto altro ancora. Le proposte adatte per i rispettivi alloggiamenti vengono presentate nelle pagine dei prodotti in basso a destra. Qui è possibile trovare l'intera gamma di accessori per alloggiamenti. 

Meccanismi di apertura e chiusura

La variante di apertura preferita deve essere selezionata in seguito, quante volte è necessario per la manutenzione dei componenti elettronici all'interno dell'alloggiamento e quanto è alto il rischio che si possa ottenere un accesso non autorizzato. Le scatole di comando sono dotate di serrature a cilindro e maniglie o di semplici meccanismi di chiusura e di scorrimento per l'apertura. L'alloggiamento per gruppi di componenti può avere semplici chiusure a cerniera, che vengono fissate in parte con viti aggiuntive. Maggiore è lo sforzo per entrare in un recinto chiuso a chiave, maggiore è la sicurezza che offre contro l'ingresso non autorizzato.  Di conseguenza, anche tutte le operazioni di manutenzione sono più complicate.

Distribuzione dell'alimentazione: Uscite dei cavi, messa a terra, interruttore di emergenza

I componenti elettronici nella scatola di comando o nell'alloggiamento devono essere naturalmente dotati di un'alimentazione elettrica che passa attraverso la parete dell'alloggiamento. In molti alloggiamenti per il montaggio fisso, le uscite si trovano sul retro. In caso di alloggiamenti per spine, i collegamenti per l'intero gruppo sono all'esterno dell'alloggiamento. Prestare attenzione alle direzioni di uscita se si ha poco spazio nella posizione di montaggio. Inoltre, è necessario prestare attenzione al fatto che le uscite dei cavi non presentano rischi per la sicurezza. Ad esempio, i cavi non protetti e sotto tensione o la penetrazione di spruzzi d'acqua in un alloggiamento con tecnologia sensibile possono rappresentare dei rischi. La messa a terra è prevista centralmente in molti alloggiamenti o è possibile tramite l'uso appropriato delle uscite dei cavi. Nelle aree di sicurezza sono inoltre previsti alloggiamenti con interruttore di arresto di emergenza per l'intera tecnologia.

Montaggio

Le opzioni di montaggio per il fissaggio di alloggiamenti e armadi elettrici ad altri componenti o pareti sono molteplici. Fondamentalmente, sono disponibili opzioni di montaggio in dispositivi più grandi, montaggi a parete, supporti e dispositivi di sospensione. Inoltre, a volte sono necessari ammortizzatori di vibrazioni per stabilizzare il fissaggio e prevenire l'evoluzione del rumore.

L'attrezzatura secondaria con opzioni di montaggio riguarda la compatibilità con comandi separati, ad esempio l'applicazione di pellicole per tastiera e indicatori di stato.

L'ambiente dell'armadio elettrico: Termostati, ventilazione, ecc.

Alcuni componenti elettronici negli alloggiamenti sono particolarmente sensibili e pertanto devono essere protetti contro lo sviluppo di calore e di umidità. A volte gli alloggiamenti e gli armadi elettrici vengono utilizzati anche in condizioni ambientali difficili. Come periferica dell'armadio elettrico per garantire un ambiente ottimale per la vostra tecnologia, nel nostro negozio troverete un'ampia scelta di aspiratori, ventole, riscaldamenti, termostati, igrometri e lampade da incasso per la manutenzione in aree buie.

Suggerimento di ricerca: Non solo le apparecchiature elettroniche, ma anche gli utensili devono essere conservati in modo ordinato. Qui troverete i prodotti per la conservazione degli utensili.