Consulente
Fatti interessanti sui kit di apprendimento e di sperimentazione
Molti studenti possono imparare più facilmente se possono utilizzare direttamente le conoscenze teoriche acquisite. Ciò vale non solo per i bambini, ma anche per gli adulti che hanno poca conoscenza. Con l'aiuto di scatole per l'apprendimento e scatole per esperimenti, l'apprendimento in settori come la tecnologia e l'elettronica è vario e significativo, sia a casa che a scuola.
Cosa sono i kit di apprendimento e i kit di sperimentazione?
Quali sono i tipi di kit e scatole per la sperimentazione?
Il nostro consiglio: iniziare a fare pratica
FAQ - domande frequenti sui kit di costruzione per l'apprendimento e le scatole per esperimenti
Cosa sono i kit di apprendimento e i kit di sperimentazione?
I kit di apprendimento e le scatole per esperimenti sono kit di prova e di artigianato già pronti per illustrare campi e argomenti complessi come l'elettronica e la tecnologia utilizzando esercizi pratici. I concetti classici di apprendimento e di insegnamento spesso sono accompagnati da lunghe unità teoriche. La densità di informazioni rende difficile per alcuni studenti trovare l'accesso a argomenti difficili come la tecnologia o l'elettronica e ricordare in modo permanente gli argomenti appresi.
I kit di apprendimento trasmettono le conoscenze, spiegandone i campi a tema più ampi in base a un'applicazione molto concreta. Costruendo un mulino funzionante per il davanzale di una finestra, ad esempio, i curiosi imparano i principi e gli aspetti fondamentali dell'energia eolica senza dover arrancare in infiniti capitoli di un manuale di fisica. A tale scopo, i kit contengono tutti i singoli componenti necessari di una struttura o di un dispositivo relativamente semplice e una relativa guida per la costruzione.

Le scatole per esperimenti hanno lo stesso obiettivo. Anche loro sono progettati per illustrare le conoscenze teoriche e portarle in modo comprensibile. Tuttavia, in misura minore, si concentra sulla struttura di una struttura e delle sue singole parti. Invece, i set di ricercatori devono invitare alla sperimentazione, in modo che i vecchi e i giovani utenti della conoscenza scoprano i principi astratti della natura attraverso la propria partecipazione.
Quali tipi di kit e scatole per la sperimentazione sono disponibili?
I kit di montaggio sono un insieme di componenti singoli prefabbricati, che vengono assemblati con una guida. In questo modo, forniscono informazioni sul funzionamento dei processi e degli apparecchi tecnici. Un classico esempio di questi kit sono i kit di montaggio robot, ad esempio per bracci motorizzati o veicoli di piccole dimensioni. Molti di questi kit di apprendimento includono componenti tipici della robotica come motori, schede, ingranaggi, telai in metallo e coperture in plastica. Se tutte le parti vengono assemblate correttamente, alla fine si crea un robot completamente funzionante che può essere utilizzato per diverse attività. Molti produttori offrono inoltre accessori per il kit robot. In questo modo è possibile ampliare la struttura e il funzionamento di alcuni robot e apprendere altri aspetti del settore.

Le scatole per esperimenti, i pacchetti di apprendimento e i libri da costruzione si sovrappongono in un certo modo ai contenuti con i kit di apprendimento. In particolare, i pacchetti di apprendimento sono simili a loro, in quanto la costruzione di una determinata apparecchiatura è una parte centrale dell'offerta. Tuttavia, le scatole per esperimenti e i libri da costruzione presentano chiare differenze. Le scatole per esperimenti sono kit di facile costruzione per la sperimentazione. L'uso della cassetta finita è più importante della sua costruzione. Con le cassette per la chimica, gli studenti possono attivare reazioni chimiche, ad esempio sotto la guida, per familiarizzare con le basi della chimica. Altre scatole per esperimenti mettono più enfasi sulla funzione di osservazione che sulla partecipazione, ad esempio quelle con riferimento alla natura come le case per insetti.
I libri da costruzione sono invece opere di consultazione avanzate. Sono inclusi componenti e componenti di piccole dimensioni, che consentono ai lettori di capire immediatamente. Grazie al loro formato compatto, sono di gran lunga non così ampi o complessi come altri kit di apprendimento e scatole per esperimenti su argomenti simili. In cambio, si introducono un po' più in profondità su argomenti come l'elettronica e la tecnologia.
Il nostro consiglio: iniziare a fare pratica
Il grande vantaggio dei kit di apprendimento e dei kit di sperimentazione è che si rivolgono a persone che hanno voglia di imparare e che hanno problemi con troppo materiale teorico. Pertanto, in casi particolari può essere consigliabile non confrontarli con i libri di testo, ma impegnarli in un'area tematica con un kit di montaggio entusiasmante. In questo modo non si crea la sensazione di un eccesso di richiesta. Invece, gli studenti scoprono la materia in modo divertente, si familiarizzano con essa e imparano da soli un notevole bagaglio di conoscenze. Questo rende, ad esempio, un kit di avviamento elettronico per la costruzione di un razzo per una preparazione ottimale per un'unità di lezione a gravità, inerzia e altre leggi naturali.
FAQ - domande frequenti sui kit di costruzione per l'apprendimento e le scatole per esperimenti
Quale scatola da costruzione è più adatta ai miei scopi?
Un primo indicatore dell'idoneità di un esperimento o di un pacchetto di apprendimento attraente è l'età dell'utente. I kit variano notevolmente in termini di complessità, richiesta e ambito. Chi accetta l'offerta sbagliata può sovraccaricare un bambino o un adolescente. Per questo motivo, la maggior parte dei prodotti è dotata di una raccomandazione sull'età, generalmente indicata sull'imballaggio o sulla pagina del prodotto nel nostro negozio. Inoltre, i nomi di alcuni kit forniscono informazioni sul pubblico di destinazione previsto, denominazioni come "scuola primaria di laboratorio per studenti" o l'aggiunta "starter kit". Tutto questo, tuttavia, è solo un suggerimento. In ultima analisi, le preferenze e le esperienze dell'alunno sono fondamentali. Ad esempio, i test fisici a due velocità con una scatola di prova per le avventure nella casa degli alberi richiedono meno pazienza rispetto al compito di costruire un braccio idraulico funzionante, anche se entrambi i set hanno una raccomandazione di età simile.
Cosa bisogna fare per l'acquisto di kit per l'apprendimento e per gli esperimenti?
Prima di acquistare kit o set per la sperimentazione, è importante chiarire a chi o a cosa sono destinati. Naturalmente, l'età, il tipo di apprendimento e il campo di interesse degli studenti svolgono un ruolo importante. Oltre a ciò, ci sono altri fattori rilevanti per una decisione. Da un lato, diverse offerte richiedono diversi accessori. Gli accessori come batterie e colla e gli utensili come saldatori o martelli non sono inclusi in alcuni set, anche se spesso sono indispensabili per i kit di tecnologia ed elettronica. Si noti inoltre in quale telaio o per quanto tempo deve essere utilizzato un kit. Durante la costruzione di alcune scatole da costruzione, le parti vengono saldate o comunque fissate saldamente, per cui non possono più essere smontate per un secondo utilizzo. Molte scatole per esperimenti offrono invece possibilità di apprendimento ripetute, con l'eventuale necessità di acquistare nel tempo determinate sostanze e materiali.