Tutti i prodotti


OSRAM HOMELIGHTING Lampadina Alogena ERP: G (A - G) GY6.35 1.2 cm 12 V 50 W Bianco caldo Attacco ad innesto dimmerabile

Eurolite 9210360U Lampada ad incandescenza E27 Riflettore 60 W Rosso (Ø x L) 80 mm x 110 mm 1 pz.

Philips 75251700 Lampada ad incandescenza ERP F (A - G) GU10 Riflettore 4.6 W = 50 W Bianco caldo (Ø x A) 50 mm x 54 mm

Eurolite 9210400U Lampada ad incandescenza E27 Riflettore 60 W Giallo (Ø x L) 80 mm x 110 mm 1 pz.

V-TAC Tubo a LED ERP: F (A - G) G13 A forma tubolare T8 14 W Bianco neutro (Ø x A) 28 mm x 900 mm non dimmerabile 1 pz.

Eurolite 9210440U Lampada ad incandescenza E27 Riflettore 60 W Viola (Ø x A) 80 mm x 110 mm 1 pz.

OSRAM HOMELIGHTING 4099854456978 Lampada riflettore a LED ERP E (A - G) GU10 Riflettore 6.9 W Bianco caldo (Ø x A) 50.00

Paulmann 29252 LED (monocolore) ERP B (A - G) E27 Forma di bulbo 5.7 W Bianco caldo (Ø x A) 60 mm x 105 mm 1 pz.

Philips LED 30740700 LED (monocolore) ERP F (A - G) GU5.3 Riflettore 7.5 W = 50 W Bianco neutro (Ø x A) 51 mm x 46 mm di
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Fatti interessanti sugli apparecchi di illuminazione
Le lampadine portano letteralmente luce al buio. Sono essenziali per gli apparecchi di illuminazione per fornire luce. Nella nostra guida troverete informazioni sui diversi tipi di lampadine e tutti i dettagli importanti che dovreste prestare attenzione durante l'acquisto.
Cosa sono le lampadine?
Diversi tipi di lampadine
Criteri di acquisto per tipi di lampadine
Il nostro consiglio pratico: le moderne fonti di luce sono visibili
FAQ - domande frequenti sui dispositivi di illuminazione
Cosa sono le lampadine?

Dall'eliminazione della vecchia lampada a incandescenza, nuovi tipi di sorgenti luminose sono sempre più importanti. Il termine "illuminante" si riferisce agli oggetti che vengono utilizzati per generare luce. Vengono utilizzate diverse tecniche che danno il nome alle lampadine. Tra questi sono inclusi lampadine a LED, lampade a vapore in metallo, speciali o alogene.
Quando si tratta di illuminazione in generale, spesso si trovano termini come "lampada" e "corpi illuminanti". Mentre il termine "lampadina" si riferisce in realtà a ciò che oggi intendiamo principalmente come "illuminante", l'"apparecchio" si riferisce all'intero oggetto, composto da paralume, zoccolo, base e altri elementi che gli appartengono a seconda del modello. Ad esempio, la lampada da terra in salotto garantisce una luce piacevole e un'atmosfera accogliente, mentre la lampada da comodino funge da sorgente luminosa nella camera da letto.
Diversi tipi di lampadine
Nel nostro negozio online troverete una vasta gamma di tipi di lampadine:
LED: Le lampadine a LED ora dominano il mercato. Rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza, la tecnologia LED offre vantaggi decisivi. Una lampadina a LED - sia sotto forma di lampadina a LED, candela a LED, spot a LED o tubo a LED - irradia a piena luminosità senza ritardi significativi dopo l'accensione. Per la tecnologia dei diodi luminosi si parla inoltre di una lunga durata e di un consumo energetico molto basso. I diodi luminosi sono considerati resistenti agli urti e non si surriscaldano neanche dopo un lungo periodo di accensione. Alcuni LED sono inoltre dimmerabili e irradiano luce in molti diversi colori. Coloro che apprezzano la luce bianca calda troveranno rapidamente ciò che cercano nel settore dei LED. Anche le lampade a LED di colore bianco luce del giorno, ad esempio sotto forma di tubi con LED, godono di grande popolarità, come in uffici e aree industriali o officine. Le lampadine tradizionali possono essere sostituite in un batter d'occhio con i LED. Le cosiddette lampade retrofit sono dotate di attacchi classici. La sostituzione è velocissima. Anche i riflettori sono facili da sostituire con lampade a riflettore a LED.

Lampade a risparmio energetico: Le lampade fluorescenti compatte sono raggruppate in "lampade a risparmio energetico". Queste lampade a risparmio energetico sono lampade a vapore di mercurio a spirale, piegate o ritorte che producono luce attraverso lo scarico del gas. Sono disponibili anche in diverse forme e dimensioni.
Lampade alogene: Le lampadine alogene vengono utilizzate principalmente per un'illuminazione mirata e intensa, come si desidera ad esempio per le presentazioni di merci. A partire dal 1° settembre 2018 è vietata la produzione di lampade alogene di classe D, pertanto sul mercato sono presenti solo vecchie scorte o lampade alogene che non rientrano in questo divieto. Queste includono, ad esempio, lampade speciali o varianti, progettate per lampade da scrivania o come spot.
Lampade a vapore in metallo: Anche le lampade a vapore in metallo sono comprese in lampade a scarica di gas e sono disponibili in diversi colori luminosi e modelli. Nel nostro negozio online troverete lampade a vapore in metallo come riflettori o, tra l'altro, a forma di pistone, tubo e asta.
Lampade e tubi fluorescenti: In lampade fluorescenti o tubi fluorescenti si genera anche una luce bianca fredda o calda mediante scarica di gas. Oltre alla classica forma tubolare, troverete anche varianti con struttura ad anello.

Lampadine: Le lampadine classiche non sono più facilmente disponibili, ma per questo sono disponibili lampade a incandescenza speciali, progettate come lampadine a incandescenza, speciali o industriali.
Criteri di acquisto per lampadine: cosa è importante
I criteri di acquisto più importanti per l'illuminazione includono la tecnologia di generazione della luce e la forma della base dello zoccolo e della struttura. Infine, l'alternativa alla lampadina deve essere inserita nella vostra lampada. Ma ci sono altre caratteristiche che non dovreste dimenticare quando acquistate:
Come per frigoriferi, lavatrici, televisori e altri apparecchi elettrici, le lampadine a LED e altre lampade sono dotate dell'etichettatura energetica UE. Utilizzando questa scala di valutazione, che va dal verde scuro (corrisponde a "molto efficiente") al rosso scuro (corrisponde a "inefficiente"), è possibile confrontare a prima vista l'efficienza energetica di diverse lampadine a LED o di altre lampade. Prima di raggiungere la prima lampadina a incandescenza o lampadina a LED, è necessario considerare in anticipo quale tecnica di generazione della luce è più adatta alle vostre esigenze. Per risparmiare energia nel lungo periodo, è necessario confrontare l'etichetta energetica dei vostri preferiti. Inoltre, è possibile trovare informazioni sul consumo energetico in watt sulla confezione o sulla pagina del prodotto. In base al valore in watt, leggere quanto corrente consuma la lampada.

Importante anche per l'acquisto dell'illuminazione è il valore per i lumen. Con l'aiuto di lumen è possibile trarre delle informazioni sulla luminosità. Più alto è il valore per i lumen, più luminosità si genera. Ad esempio, se si sta alla ricerca di un'alternativa alla lampadina da 60 watt, si dovrebbe scegliere una lampadina a LED o simile che raggiunga circa 700 lumen.
Altrettanto importante è il colore della luce che si riconosce in base al valore Kelvin. Le lampade a LED e altre alternative con un valore Kelvin inferiore donano una luce bianca calda, i valori più elevati rappresentano una luce bianca più fredda e raggiungono il bianco luce diurna con alta luminosità (circa a partire da un valore di 5.300 kelvin). Con la scelta giusta della temperatura del colore potete creare l'ambiente ideale per lavorare o rilassarvi.
Se si sta per investire denaro in una nuova lampadina a LED o in un'altra variante, è sicuro che si desidera anche trarre vantaggio il più a lungo possibile. I criteri di acquisto importanti sono quindi i dati relativi alla durata e al ciclo di commutazione. Più cicli di commutazione la vostra alternativa di lampadine si master e più ore di funzionamento raggiunge, più a lungo avrete il vostro piacere. Alcune lampadine a LED possono durare diversi decenni. Nella vita di tutti i giorni non va inoltre trascurato il tempo di avvio di una lampada a risparmio energetico, di un tubo fluorescente, di una lampada a incandescenza o di una lampada a LED. Più breve è il tempo di avvio, più veloce raggiunge la massima luminosità. I LED sono all'avanguardia in questo senso - soprattutto in confronto alle classiche lampade a risparmio energetico.
Per poter regolare l'intensità della luce quando necessario, è necessario verificare in anticipo se il modello selezionato è dimmerabile. Se si dispone di un modello dimmerabile in mano, è possibile trovare un'indicazione corrispondente sulla confezione o sulla pagina del prodotto. Se non è così, si dovrebbe considerare che il prodotto non è dimmerabile e cercare un'alternativa. Prima dell'acquisto è inoltre consigliabile cercare quali LED o altre lampadine sono adatte al dimmer.
Il nostro consiglio pratico: le moderne fonti di luce sono visibili
La forma classica della lampadina viene reinventata: Molti LED hanno un design accattivante, ad esempio a forma di candela, in forme eccezionali o sotto forma di lampadina con vetro trasparente colorato e filo incandescente. Con i LED "progettati" è possibile smaltire il vecchio paralume e impostarlo sul minimalismo.

FAQ - domande frequenti sui dispositivi di illuminazione
Come vengono smaltiti correttamente LED, lampade a incandescenza, lampade alogene e altri lampadine?
Sia le lampadine classiche che le lampade alogene possono essere smaltite tramite i rifiuti residui. Ciò non vale in nessun caso per LED o lampade a risparmio energetico! Questi ultimi contengono mercurio e dovrebbero quindi essere consegnati presso il cantiere di riciclaggio con un punto di raccolta degli inquinanti. Anche i LED devono essere portati al cantiere di riciclaggio grazie ai loro componenti elettronici. Tuttavia, anche i mercati dei prodotti elettronici o altri rivenditori al dettaglio utilizzano lampadine vecchie.
La lampada a LED sfarfallio durante la regolazione. Come si può risolvere questo problema?
Il dimmer potrebbe non essere compatibile con la lampadina a LED. Non tutti i dimmer giocano facilmente con l'elettronica a LED.
Che cosa significa l'indicazione Watt?
L'indicazione Watt si riferisce al consumo di energia della lampada selezionata. La quantità di questa potenza assorbita viene convertita in luce dipende dall'efficienza.
Devo smaltire immediatamente lampadine e lampadine alogene non utilizzate?
No, è possibile continuare a utilizzare i vecchi dispositivi di illuminazione e smaltirli solo se si desidera sostituirli o se sono difettosi.