bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere su Apple Watch 3

  • Cos'è l'Apple Watch 3?

  • Come comunica l'Apple Watch 3?

  • Il nostro consiglio pratico: connessione tra iPhone e Apple Watch

  • FAQ - domande frequenti su Apple Watch 3

 

Cos'è l'Apple Watch 3?

Apple Watch Series 3 è l'ultima generazione di smartwatch di Apple. Come altri orologi da polso "intelligenti", Apple Watch 3 offre una serie di funzioni che completano lo smartphone e in alcuni casi lo sostituiscono. Questi dispositivi sono progettati per rendere l'utilizzo di app mobili ancora più comode. Una breve vibrazione sul polso attira l'attenzione sull'ingresso di un nuovo messaggio, i promemoria e le scadenze non vengono accidentalmente ignorati perché lo smartphone è sotterrato nella borsa. Chi non solo desidera accedere a Apple Music durante lo sport, ma desidera anche monitorare la propria frequenza del polso, grazie a Apple Watch porta il sensore giusto direttamente al polso. Le generazioni più vecchie della serie Apple Watch sono già dotate di molte funzioni e tecnologie. Con Apple Watch Series 3 il produttore continua a aggiornare. Con watchOS 4 la serie offre un nuovo sistema operativo, che grazie all'app di allenamento e all'activity tracker intelligente è considerato l'orologio sportivo più all'avanguardia. La dotazione consente inoltre l'utilizzo della Apple Watch Series 3 senza smartphone.

 

Come comunica l'Apple Watch 3?

Gli smartwatch come Apple Watch Series 3 comunicano con un dispositivo mobile collegato tramite una connessione Bluetooth o WLAN. Nel raggio di alcuni metri, il dispositivo preferisce sempre la connessione Bluetooth. Se il dispositivo collegato non è raggiungibile tramite Bluetooth, si utilizza la WLAN. Funziona anche così per l'Apple Watch 3 "GPS". Apple Watch 3 "GPS + Cellulare", invece, dispone di una scheda eSIM e non si basa su Bluetooth o WLAN. ESIM è l'acronimo di "Embedded SIM" e significa che la scheda SIM è già integrata nel modello. Il clou: Il dispositivo ha una funzione LTE, non è necessario che lo smartphone sia collegato tramite Bluetooth o WLAN. Potete effettuare chiamate con la versione LTE tramite il dispositivo al polso o riprodurre musica in streaming durante il jogging senza dover collegare lo smartphone.

Per la variante GPS + Cellulare di Apple Watch Series 3, l'eSIM viene sbloccato dal gestore di telefonia mobile. Non tutti gli operatori di telefonia mobile hanno i contratti adatti nell'offerta. Il provider con cui è possibile utilizzare l'eSIM è elencato nella pagina web di Apple.

Watch 3 di Apple è dotato del sistema operativo watchOS 4 e offre funzionalità e applicazioni ancora più interessanti rispetto ai modelli precedenti, soprattutto per gli appassionati di fitness. Inoltre, l'alloggiamento è impermeabile e quindi ideale per i bagnanti che non vogliono rinunciare al controllo della frequenza del polso o semplicemente vogliono essere sempre raggiungibili.

   

Il nostro consiglio pratico: connessione tra iPhone e Apple Watch

A volte si verificano interruzioni di connessione tra smartphone e Apple Watch. In genere, il problema viene risolto rapidamente quando si riavviano entrambi i dispositivi con WLAN e Bluetooth attivati. Se non viene stabilita alcuna connessione, l'ultima misura è quella di scollegare l'orologio e lo smartphone. A tale scopo, selezionare su Apple Watch in Settings > General > reset > tutti i contenuti e le impostazioni. Quindi aprire l'APP Watch sull'iPhone, selezionare Apple Watch in "My Watch" e toccare "i" dietro. Dopodiché, vai su "Unpair Apple Watch" e poi semplicemente riaccoppia i dispositivi.

   

FAQ - domande frequenti su Apple Watch Series 3

Apple Watch 3 è compatibile con smartphone Android?

No, l'Apple Watch è utilizzabile solo con l'iPhone e non è in grado di comunicare con i dispositivi Android. Apple Watch 3 GPS richiede almeno un iPhone 5s con iOS 11, Apple Watch 3 GPS + Cellular richiede un iPhone 6 con iOS 11 o versioni successive.

L'Apple Watch 3 GPS + Cellular può essere utilizzato anche senza iPhone?

Poiché l'Apple Watch 3 con eSIM può connettersi alla rete stessa, è ragionevole supporre che può essere utilizzato completamente senza un iPhone. Tuttavia, il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato in combinazione con un iPhone e solo in questo caso può essere utilizzato completamente. Il funzionamento LTE serve solo come un comodo complemento.