Natale - la festa della gioia e delle sorprese

L'attesa di Natale non è solo un grande piacere per i bambini. Anche gli adulti hanno il loro piacere di abbellire l'appartamento, la casa o anche il giardino con decorazioni natalizie e varietà di luci colorate durante il periodo di Natale. Quindi è fin troppo comprensibile che i nostri figli più piccoli non riescano ad aspettare che i regali siano sotto l'albero di Natale. Così chiedono anche ogni giorno quando il Natale è finalmente arrivato.

 

Il calendario dell'avvento

  • Come è stato creato il calendario dell'avvento?

  • Il calendario dell'avvento in continuo cambiamento

  • Un calendario dell'avvento non è solo un calendario

 

Come è stato creato il calendario dell'avvento?

Poiché il tempo è una variabile difficile da cogliere, soprattutto per i bambini, i genitori intraprendenti cercavano già a metà del XIX secolo un metodo per trasmettere in modo chiaro i giorni che mancano a Natale. Per esempio, 24 quadri con motivi natalizi sono stati appesi uno dopo l'altro, oppure 24 linee di gesso sono state dipinte in un luogo adatto, con una linea cancellata ogni giorno. Nelle famiglie cattoliche, ogni giorno si metteva una cannuccia nella mangiatoia per far riposare comodamente il Bambino Gesù a Natale. Altrove è stata adottata un'usanza scandinava e ogni giorno è stata accesa una candela dell'Avvento con 24 scritte. In parte sono stati utilizzati anche i calendari dell'avvento nei più svariati modelli.

Inizio del 20° I primi calendari dell'avvento stampati sono stati immessi sul mercato nel corso del XX secolo sotto forma di orologio di Natale. A partire dal 1920, il calendario dell'avvento con le torrette apribili si è sempre più utilizzato. Tuttavia, dietro le porte non c'era ancora cioccolato, ma piccole immagini nascoste. Il primo calendario dell'avvento del cioccolato è stato lanciato nel 1958. Da allora la sua ascesa continua fino a oggi.

 

Il calendario dell'avvento in continuo cambiamento

Anche se il calendario dell'avvento con cioccolato si trova ancora oggi negli scaffali dei grandi magazzini e dei supermercati, si stanno facendo sempre più calendari alternativi. Oltre ai vivaci calendari dell'avvento, che vengono utilizzati in molte comunità e in cui le finestre della casa rappresentano le singole porte del calendario, sono ora disponibili anche calendari virtuali dell'avvento o anche calendari dell'avvento per audiolibri.

Dall'altro lato, in un calendario dell'avvento c'è molto più potenziale di un piccolo pezzo di cioccolato, che è pronto a mangiare. In questo modo, ad esempio, il calendario elettronico dell'avvento con ogni porta risvegliano l'interesse per l'elettronica e il divertimento. In questo modo viene fornita una preziosa conoscenza di base e ogni giorno la fiducia nelle proprie competenze aumenta di più. Soprattutto quando, ad esempio, il calendario dell'avvento radio FM suona le canzoni di Natale più belle durante la serata.

E per tutti coloro che sono già un passo avanti e che vogliono esplorare l'Internet delle cose (Internet delle cose IoT), ci sono ad es™. Arduino - calendario dell'avvento o calendario dell'avvento Raspberry Pi con molti interessanti esperimenti di programmazione. Ma non solo per i bambini e gli adolescenti sono interessanti i calendari dell'avvento. Nel frattempo, il calendario dell'avvento degli strumenti con le sue grandi e piccole sorprese fa divertire e interessa gli appassionati di fai da te.

 

Un calendario dell'avvento non è solo un calendario

I calendari dell'avvento non hanno più solo il compito di visualizzare i giorni rimanenti fino a Natale. Più che mai, i calendari dell'avvento offrono la possibilità di fare bricolage o sperimentare con i vostri cari a casa, e di promuovere le competenze individuali.

E con ogni porta che si apre, si pensa all'amato che ha dato a qualcuno questa grande gioia.