bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

     

Cose da sapere sulle fotocamere digitali

Negli ultimi anni le fotocamere digitali hanno fatto un grande salto nello sviluppo. sono dotati di una tecnologia sofisticata, risoluzioni elevate e sono ideali non solo per scattare foto, ma anche per filmare. Per sapere quali tipi di fotocamere digitali esistono, quali sono i loro vantaggi e svantaggi e quali criteri si dovrebbe tenere in considerazione al momento dell'acquisto, lo saprete consultando la nostra guida.

  • Cos'è una macchina fotografica digitale?

  • Panoramica dei tipi di fotocamere digitali

  • Criteri di acquisto per fotocamere digitali - cosa conta?

  • Il nostro consiglio: Ridurre al minimo il ritardo di scatto

  • FAQ - domande frequenti sulle fotocamere digitali

 

Cos'è una macchina fotografica digitale?

Le fotocamere digitali hanno dato il via all'era della fotografia digitale e ora le telecamere analogiche sono quasi completamente sostituite. Il motivo è che la fotografia digitale offre vantaggi che la fotografia analogica non riesce a mantenere. Mentre in passato si prendeva la pellicola per svilupparla e si sperava che ci fossero almeno una o due buone immagini, con le macchine fotografiche digitali è possibile scattare, confrontare e modificare migliaia di immagini prima che vengano stampate o sviluppate. La buona qualità dell'immagine e diverse funzioni aggiuntive che facilitano la gestione sono altri vantaggi delle fotocamere digitali. Inoltre, la maggior parte dei dispositivi è adatta per la riproduzione di film e, a seconda della versione, è in grado di registrare video in HD, Full HD o 4k.

Le fotocamere digitali sono costruite in modo simile alle telecamere analogiche, ma non con un film, ma con componenti elettronici complessi, tra cui un supporto di memorizzazione digitale, un processore di immagini e sensori sensibili alla luce. Questi ultimi convertono la luce che si accende attraverso l'obiettivo in valori di tensione che vengono trasformati in informazioni digitali in un secondo passo e memorizzati sul supporto di memorizzazione. Il processore di immagini corregge già piccole irregolarità che possono essere causate da impurità sulla lente o in condizioni di luce sfavorevoli.

 

Panoramica dei tipi di fotocamere digitali

Ci sono diversi tipi di fotocamere digitali che si differenziano per la loro struttura e il loro funzionamento. Sono caratterizzati da vantaggi e svantaggi individuali e sono adatti a specifici ambiti di applicazione. È possibile distinguere:

Telecamere compatte

Le telecamere compatte digitali sono, come suggerisce il nome, compatte. Grazie al loro design piccolo e maneggevole, si adattano perfettamente a qualsiasi borsa e sono Ideali in viaggio. Le telecamere compatte offrono una buona qualità dell'immagine, ma non si estende a quella delle fotocamere reflex. In genere sono disponibili uno zoom multiplo e una modalità automatica, ma le possibilità di regolazione e quindi le possibilità di progettazione fotografica sono fondamentalmente limitate. Questo può anche essere un vantaggio, in particolare per gli utenti che non vogliono prima affrontare i valori ISO e altre impostazioni tecniche di una telecamera per scattare qualche foto. Per i principianti, pertanto, si consiglia di utilizzare le telecamere compatte.

Le fotocamere per smartphone sono i principali concorrenti delle fotocamere compatte e a volte ottengono persino una migliore qualità dell'immagine. Molti produttori di fotocamere digitali compatte reagiscono con caratteristiche aggiuntive come touchscreen, moduli GPS integrati, possibilità di connessione Wi-FI o Bluetooth. Le fotocamere digitali compatte della serie Canon IXUS o della serie Cyber-shot di Sony sono note e popolari. Le fotocamere Canon-IXUS si distinguono per la loro struttura molto sottile, mentre le fotocamere Cyber-shot hanno forme e dimensioni diverse.

Telecamere ponte

Le telecamere ponte (bridge camera) letteralmente sono il ponte tra le telecamere compatte e reflex. Sono dotati di sensori di alta qualità rispetto alle telecamere compatte e quindi in grado di scattare buone immagini anche in condizioni di luce sfavorevoli. L'intervallo di zoom è più alto per le telecamere bridge che per le fotocamere compatte. Molte versioni sono dotate di obiettivi Superzoom, che hanno una lunghezza focale molto grande, in modo che sia le riprese ravvicinate che quelle a distanza siano possibili. Tuttavia, gli obiettivi sono fissati saldamente e non possono essere sostituiti. Oltre alla modalità automatica, le telecamere a ponte offrono ulteriori possibilità di regolazione che possono essere regolate manualmente. La maggior parte dei dispositivi è dotata di un flash e di un mirino elettronico, che visualizza l'immagine su un piccolo display che si trova davanti all'oculare.

Telecamere senza specchio

Le telecamere di sistema sono quasi il pre-livello per le fotocamere reflex digitali, ma funzionano senza specchi. Sono dotati di sensori di immagine di grandi dimensioni e possono quindi produrre immagini migliori rispetto alle fotocamere compatte in caso di luce sfavorevole. Un grande vantaggio delle telecamere di sistema è che garantiscono un'eccellente qualità dell'immagine e sono progettate per l'uso di obiettivi intercambiabili, offrendo così un ampio spazio libero. Le telecamere di sistema sono inoltre di solito più semplici da utilizzare e più piccole e leggere rispetto alle fotocamere reflex digitali. Inoltre, sono spesso più convenienti nell'acquisto.

Fotocamere reflex digitali

Le fotocamere digitali reflex a obiettivo singolo (fotocamere DSLR per abbreviare, DSLR per reflex digitale a obiettivo singolo) sono più o meno i modelli di punta tra le fotocamere digitali, almeno per la maggior parte dei fotografi professionisti. Si tratta di telecamere di sistema con sistema reflex e sensore di immagine digitale. Offrono numerose possibilità di impostazione e un'ampia scelta di obiettivi intercambiabili, ma il fattore di zoom spesso è inferiore rispetto alle fotocamere compatte e alle fotocamere a ponte. Il fatto che le fotocamere reflex non siano ancora state sostituite dalle telecamere di sistema, anche se queste ultime ottengono molti vantaggi, è dovuto semplicemente all'eccezionale qualità dell'immagine. Le fotocamere reflex sono dotate di sensori grandi e ad alta risoluzione e sono progettate in modo più sofisticato. La gestione di una fotocamera reflex deve essere imparata, quindi non è necessariamente adatta ai principianti, ma agli utenti che hanno esperienza nel campo della fotografia e della manipolazione di fotocamere digitali.

 

Criteri di acquisto per fotocamere digitali - cosa conta?

Quale fotocamera digitale è quella giusta dipende dalle esigenze individuali. Ci sono alcuni criteri che possono aiutare a scegliere una telecamera adatta. Questo include, ad esempio, il comfort di utilizzo. Le fotocamere compatte sono più facili da maneggiare rispetto alle fotocamere reflex e sono la scelta giusta per i fotografi occasionali che possono fare a meno di sofisticate funzioni professionali. Le telecamere senza specchio sono adatte per i fotografi con conoscenze preliminari e sono di solito più semplici da utilizzare rispetto alle fotocamere reflex. Il funzionamento delle telecamere a ponte è facile o difficile, a seconda del modello.

Se la possibilità di sostituzione degli obiettivi è importante, le fotocamere compatte e le telecamere a ponte non sono in grado di essere utilizzate, in quanto dispongono di obiettivi ben fissati. Le telecamere a ponte sono una buona scelta se si desidera impostare un'ampia gamma di zoom. Va notato, tuttavia, che l'elevato ingrandimento è associato ad una maggiore suscettibilità al movimento della telecamera, per cui l'immagine può sfocarsi più facilmente. Nella maggior parte dei casi è quindi necessario utilizzare un treppiede per lo scatto. Scegliete una telecamera con un ampio intervallo di zoom, assicuratevi che sia dotata di uno stabilizzatore d'immagine integrato che compensa i piccoli tremolii.

La scelta del display ha un ruolo importante anche nelle fotocamere digitali. Dal semplice display LC al display Full HD ad alta risoluzione, c'è una certa larghezza di diversi display con i quali possono essere dotate le fotocamere digitali. I display touch risultano pratici, grazie ai quali è possibile effettuare le impostazioni. Chi ama filmare o fotografare da prospettive insolite può ricorrere a una telecamera con display orientabile, che si adatta, ad esempio, alla registrazione di autoritratti ("Selfie").

La risoluzione (in megapixel) gioca un ruolo importante anche nelle fotocamere digitali e dipende dal sensore collegato. Il numero di megapixel non indica necessariamente qualcosa sulla qualità dell'immagine, è fondamentale la dimensione del sensore con cui è dotata la telecamera. Ciò è dovuto al fatto che i sensori più grandi offrono più spazio su cui la luce può cadere. Una telecamera compatta con una risoluzione di 12 megapixel e un sensore di formato ridotto fornisce un'immagine peggiore rispetto a una telecamera reflex, che ha anche una risoluzione di 12 megapixel, ma è dotata di un sensore più grande. La differenza è evidente soprattutto in condizioni di luce sfavorevoli. Esempi di sensori di formato ridotto sono i sensori APS-C (APS-C = Advanced Photo System-Classic), mentre i sensori di formato pieno e medio rappresentano attualmente i sensori di alta qualità. I sensori in formato APS-C non devono essere confusi con i sensori AP (AP = Active Pixel), che vengono utilizzati anche nelle fotocamere digitali e, in alternativa, come sensori CMOS (CMOS = Complementary Metal-oxide-Semiconductor).

Affinché il sensore sensibile non sia esposto alla luce per tutto il tempo, è necessario prestare attenzione a una chiusura adeguata. La chiusura può essere di tipo meccanico o elettronico e si apre non appena si preme il grilletto della telecamera. Le chiusure meccaniche comprendono le chiusure centrali o le chiusure a taglio. Le prime si trovano nelle fotocamere compatte e nelle telecamere a ponte, le ultime nelle telecamere di sistema e nelle fotocamere reflex. Una chiusura centrale è integrata nell'obiettivo e viene aperta in caso di esposizione. Al contrario, una chiusura a taglio è composta da due tende a lamelle che scollegano e chiudono brevemente il sensore uno dopo l'altro, in modo da creare una sorta di fessura.

Per poter guardare e modificare le immagini sul PC, è utile se una fotocamera digitale è dotata di un'interfaccia per il trasferimento dei dati. Molte telecamere offrono la possibilità di trasferire le foto dal supporto di memorizzazione (ad es. La scheda SD) al computer tramite cavo USB. Chi desidera utilizzare la fotocamera digitale principalmente per la riproduzione di film, dovrebbe prestare attenzione a una porta HDMI per visualizzare i suoi video HD, video Full HD o video 4K sul televisore.

 

Il nostro consiglio: Ridurre al minimo il ritardo di scatto

Idealmente, una fotocamera digitale scatta la foto subito dopo aver premuto il pulsante. Tuttavia, non è sempre così. Al contrario, durante la fotografia è necessario calcolare un cosiddetto ritardo di scatto. Si tratta dell'intervallo temporale che passa tra l'azionamento del trigger e l'effettiva formazione dell'immagine. Il ritardo si verifica in particolare durante la messa a fuoco automatica, in quanto la telecamera richiede un certo tempo per la messa a fuoco. Un trucco per ridurre al minimo il ritardo di scatto consiste nel mettere a fuoco l'immagine prima dello scatto. A questo scopo, si tiene premuto a metà il pulsante di scatto, in modo che la telecamera possa inserire l'area da fotografare. In un momento decisivo, si preme completamente il pulsante di attivazione. Finché il grilletto viene premuto, viene mantenuta la posizione o la distanza.

 

FAQ - domande frequenti sulle fotocamere digitali

Cosa si intende per micro-quattro-terzi?

Molte telecamere di sistema si basano sul cosiddetto standard Micro-Four-Thirds, sviluppato dai due grandi produttori Olympus e Panasonic. Lo standard MFT è stato progettato appositamente per le fotocamere digitali senza specchio e rappresenta un'evoluzione dello standard Four-Thirds riservato alle fotocamere reflex digitali. Lo standard MFT consente di mantenere una distanza minima tra l'obiettivo e il sensore ed è quindi la base per la struttura compatta di telecamere senza specchio.  

zoom ottico e digitale - quali le differenze?

Uno zoom digitale funziona come lo zoom di un'immagine aperta sullo smartphone o sul PC. La sezione dell'immagine diventa più piccola e la qualità peggiora. Questo perché la sezione dell'immagine è semplicemente allungata. Uno zoom ottico è invece un vero zoom. Modifica la lunghezza focale in avanti e indietro della lente dell'obiettivo. La risoluzione rimane invariata e la qualità dell'immagine viene mantenuta. Le telecamere negli smartphone sono generalmente zoom digitale, mentre le fotocamere digitali dispongono di zoom ottico.

Cos'è un pixel o un megapixel?

Ogni immagine digitale è composta da una varietà di pixel. Si tratta di supporti di determinate informazioni di colore e, allo stesso tempo, delle più piccole unità grafiche visualizzabili su un computer. Un milione di pixel corrisponde a un megapixel. La denominazione megapixel è oggi considerata un'unità di misura con l'aiuto della quale vengono indicate le risoluzioni del sensore e dell'immagine.