Consulente

Cose da sapere sui LED ad alta potenza

  • Cosa sono gli HighPower LED?

  • A cosa servono i LED ad alta potenza?

  • Quali LED alta potenza sono disponibili presso Conrad?

  • FAQ - domande frequenti sui LED di potenza

 

Cosa sono gli HighPower LED?

L'acronimo LED significa "light-emitting diode", in Italiano"Diodo a emissione di luce". Il LED, come componente elettronico, ha le stesse caratteristiche di un diodo tradizionale, per consentire la corrente continua in una direzione di flusso e bloccarla nella direzione opposta. Tuttavia, in caso di flusso di corrente, un LED emette radiazioni luminose diverse a seconda della composizione del materiale. I primi LED esistevano già negli anni '60. Al millenni il suo sviluppo è stato talmente avanzato che il suo utilizzo su larga scala è stato possibile come lampadina. Un LED ha un rendimento notevolmente più elevato rispetto alla luce irradiata rispetto alle lampade a incandescenza o alogene, con le varianti moderne è fino all'85%.

L'unità fisica per il flusso luminoso come luce visibile irradiata è il lumen (lm). I LED "semplici" producono un flusso luminoso da 0,001 a 1 lumen. I LED HighPower sono diodi che emettono luce con parametri di potenza più elevati, soprattutto per quanto riguarda il flusso luminoso irradiato, che può raggiungere fino e oltre 10.000 lumen.

Grazie a una combinazione mirata di diversi materiali semiconduttori per il diodo luminoso, sono possibili diversi colori. Per la produzione di tonalità di bianco si combinano diodi luminosi di diversi colori con una miscela di colori additivi. Grazie al controllo mirato dei singoli elementi, tutti i colori della luce irradiata sono possibili, anche con transizioni fluide.

Alcuni moduli LED (sotto forma di matrice) sono comandabili tramite programmazione e ora anche tramite APP e possono quindi assumere diverse modalità di illuminazione.

 

A cosa servono i LED ad alta potenza?

Sono disponibili numerose possibilità di utilizzo per potenti LED HighPower, ad esempio:

Illuminazione di strade e architettura

Illuminazione a pannello per postazioni di lavoro

Illuminazione spot e di sfondo
per ambienti aziendali e vetrine, anche come fonte di luce affidabile per impianti

Lampada
da soffitto Down Light per la diffusione verso il basso per tutti:

Illuminazione su auto

Illuminazione del segnale
, ad esempio semafori e segnali di avvertimento

Lampade tascabili

Schede pixel a LED
una disposizione di LED come display a forma individuale (font di scorrimento, sequenze di immagini e diversi programmi a colori) con dispositivi di controllo programmabili.

 

Quali LED alta potenza sono disponibili presso Conrad?

L'offerta di Conrad comprende più di 900 diversi LED di potenza di numerosi fornitori e marchi. Sono selezionabili nel negozio online in base a:

  • Prezzo
  • Novità e offerte, riduzione dei prezzi e requisiti di produzione a basso contenuto di sostanze nocive RoHS secondo la direttiva UE
  • Tonalità Colore gradi Kelvin
  • Flusso luminoso: Da 5 a 10.500 lumen
  • tensione di flusso (Uf): tensione dipendente dal materiale semiconduttore, che dà al LED il colore descritto
  • Angolo di emissione: Da 60 a 170 gradi; è determinato in modo significativo dalla forma della lente a LED
  • Corrente di flusso (I f): Da 25 a 4.800 milli-ampere
  • Colore: Sono disponibili LED in più di 20 colori, tra cui diversi toni bianchi
  • Categoria: Si distingue tra singoli LED, barre, moduli, schede e moduli e LED per il montaggio industriale con tecnologia SMD.
  • Potenza: Da 0,25 a 150 watt
  • Caratteristiche: Ad esempio LED High Power dimmerabili, LED su schede o varianti multicolore
  • Tensione d'esercizio: Da 2 a 230 volt; i nuovi moduli LED sono adatti per il funzionamento diretto alla tensione di rete e non richiedono più ballast separati

 

FAQ - domande frequenti sui LED di potenza

Cosa si deve osservare quando si sostituiscono i LED HighPower?

  • Le operazioni di alimentazione possono essere eseguite solo da professionisti qualificati. L'installazione del modulo (con dispositivo di funzionamento) deve essere effettuata tenendo conto di tutte le norme elettriche e di sicurezza.
  • La sostituzione di lampadine di qualsiasi tipo deve essere effettuata solo in stato spento, senza tensione.
  • Utilizzare sempre LED HighPower con gli stessi parametri elettrici, poiché la rete di alimentazione è spesso progettata per specifiche prestazioni.
  • Allentare e fissare i LED e tutti i componenti circostanti senza un forte impatto meccanico, ad esempio con viti o piegature troppo forti. Ciò vale anche per le schede a circuito stampato utilizzate come superficie di montaggio. Non adatto per questo lavoro sono utensili affilati come pinzette e tronchese a tagliente laterale.
  • Non toccare la lente quando si maneggiano i LED alta potenza. Ciò può causare danni all'elettronica interna.
  • Non guardare direttamente nella sorgente luminosa e, in caso di nuove installazioni, tenere presente che anche altre persone devono proteggersi da essa. L'elevata intensità della luce può danneggiare la retina degli occhi.
  • Durante l'installazione dei moduli LED, prestare attenzione alle disposizioni ESD. Questa sigla indica "scariche elettrostatiche" (in inglese: electrostatic discharge) e descrive le cadute di tensione dovute a grandi differenze di potenziale. Oltre al rischio di incendio per l'ambiente, i LED possono essere danneggiati.
  • Per i LED a bassa tensione si consiglia l'utilizzo di un alimentatore elettronico stabilizzato con protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratemperatura.
  • Osservare le istruzioni per la gestione termica del produttore. Una gestione del calore errata può danneggiare, distruggere o ridurre la durata del LED di alta qualità.
  • I LED HighPower difettosi non appartengono ai rifiuti domestici, ma come rifiuti elettrici nei centri di raccolta locali.

Quanto durano i LED HighPower?
Per i LED la durata è indicata come il tempo dopo il quale il flusso luminoso è diminuito in media fino al 70% del valore iniziale. La durata dei LED raggiunge i valori di 50.000 ore (corrisponde a circa 5-6 anni di funzionamento continuo). I valori nelle schede tecniche sono associati al rispetto delle condizioni di funzionamento e ambientali e, in genere, a una percentuale di guasti.

 

Come posso riconoscere un LED ad alta potenza difettoso?

  • La luminosità dei LED diminuisce notevolmente verso la fine della loro vita utile.
  • Possibili fonti di errore sono collegamenti difettosi e/o tracce di conduttori a causa di un carico meccanico eccessivo.
  • La corrosione dei collegamenti può avere conseguenze simili a quelle dei tradizionali dispositivi di illuminazione: Riduzione dell'efficienza luminosa e/o sfarfallio. In determinate circostanze, la corrosione può rendere impossibile il distacco delle unità di assemblaggio, il che può rendere necessaria la sostituzione di altri componenti elettrici o meccanici.
  • I ballast e gli alimentatori difettosi si notano a causa di sfarfallii, di una riduzione della potenza luminosa e di un'interruzione totale.

Che cosa sono i LED?
I LED ci incontrano ovunque: Sia che si tratti di semafori, televisori o illuminazione in ambienti privati e aziendali. Grazie alla sua lunga durata, alle sue dimensioni ridotte, alle forme e agli spettri di colore, i LED si sono affermati in breve tempo rispetto alle lampadine tradizionali, alle lampade alogene e a risparmio energetico. Dietro ogni LED c'è un intero pezzo di tecnologia che vi spiegheremo brevemente nella nostra guida. Scoprite di più ora
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
Settimane dell'illuminazione
* Sconti validi solo sugli articoli scontabili disponibili immediatamente (stato di disponibilità verde): -15% sugli articoli di illuminazione del marchio Sygonix, -10% su tutta la gamma dei marchi Paulmann e Ledlenser, nonché -10% su una selezione di articoli del marchio Philips. Valido fino al 10/05/2026 su conrad.it (ad eccezione degli ordini Marketplace). Non cumulabile con altri codici promozionali. Un utilizzo per cliente. In alcuni casi può essere applicata una limitazione della quantità venduta.

Wera
Sconto valido solo sugli articoli restituibili e disponibili a magazzino dei marchi Wera (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 17.05.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.