bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere su MP3-/MP4-Player

  • Cos'è un lettore MP3/MP4?

  • Quali lettori MP3/MP4 sono disponibili?

  • Quando si acquista un lettore MP3/MP4, cosa bisogna fare attenzione?

  • Alimentazione elettrica per lettori MP3/MP4

  • FAQ: Le domande più comuni sui lettori MP3/MP4

  • Conclusione: Come trovare il lettore MP3/MP4 adatto

 

Cos'è un lettore MP3/MP4?

I lettori MP3/MP4 sono dispositivi di riproduzione audio o multimediali mobili, progettati principalmente per la riproduzione del formato file audio MP3. Inoltre, molti lettori MP3/MP4 supportano altri formati di file audio e video e spesso possono anche visualizzare immagini. I file vengono in genere trasferiti dal laptop o dal PC desktop al dispositivo mobile tramite USB. Alcuni dispositivi consentono inoltre il trasferimento dei dati wireless tramite Bluetooth o Wi-FI.

 

Quali lettori MP3/MP4 sono disponibili?

Chiavetta MP3 (USB)

Questi lettori MP3 sono simili alle chiavette USB più piccole, comunemente utilizzate come memoria dati mobile. Tuttavia, le chiavette MP3 dispongono anche di un display, un'uscita per cuffie, diversi comandi e un'alimentazione elettrica propria. I file audio possono essere trasferiti al lettore MP3 senza cavi, collegando la chiavetta direttamente all'interfaccia corrispondente di un laptop o di un PC desktop.

Lettore MP3

I lettori MP3 tradizionali si differenziano solo leggermente dalle chiavette MP3 in termini di funzionalità. Tuttavia, i file audio vengono trasferiti dal PC al dispositivo mobile tramite un cavo USB in dotazione. 

Lettore MP4

I lettori MP4 dispongono di un display a colori e possono riprodurre video e visualizzare immagini oltre ai file audio. Sono quindi anche noti come lettori multimediali. Spesso possono essere utilizzate anche funzioni aggiuntive, come piccoli giochi, note e registrazioni vocali o radio FM.

 

Quando si acquista un lettore MP3/MP4, cosa bisogna fare attenzione?

Specifiche tecniche per lettori MP3/MP4

  • Capacità di memoria (parzialmente espandibile tramite scheda di memoria)
  • Compatibilità con diversi formati di file
  • Alimentazione e batteria

Funzioni aggiuntive del lettore MP3/MP4

  • Radio FM
  • Contapassi
  • Riproduzione video
  • Registrazione vocale (microfono)

Display del lettore MP3/MP4

  • Dimensioni del display
  • Risoluzione del display
  • Display touch

La nostra buona pratica

La nuova generazione di lettori MP3/MP4 si basa sul trasferimento wireless dei dati tramite tecnologia NFC (Near Field Communication) e Bluetooth. Per esempio, tramite NFC i dati possono essere rapidamente trasferiti da un altro dispositivo abilitato NFC (ad es. Smartphone, tablet, laptop) vengono trasferiti al lettore MP3/MP4. Tramite Bluetooth, il segnale audio può essere inviato in modalità wireless a una cuffia Bluetooth o a un altoparlante Bluetooth portatile.

  

Alimentazione elettrica per lettori MP3/MP4

La maggior parte dei lettori MP3/MP4 sono alimentati da una batteria integrata ai polimeri di litio, che in genere ha una durata di oltre 10 ore. Se la batteria è scarica, può essere ricaricata facilmente tramite il cavo in dotazione su qualsiasi interfaccia USB (laptop, desktop PC). Nella maggior parte dei casi è incluso anche un alimentatore USB corrispondente.

I vecchi modelli, in particolare le chiavette USB, funzionano invece a batteria. In questo caso viene utilizzata una singola batteria AAA, che può essere sostituita se necessario, o una batteria ricaricabile AAA.

FAQ: Le domande più comuni sui lettori MP3/MP4

Cosa significa la sigla MP3?

MP3 è una procedura per la compressione dei dati audio digitali. La denominazione si riferisce alla corretta trasmissione dei file ed è l'acronimo di MPEG-1 Audio Layer III o MPEG-2 Audio Layer III. Lo sviluppo del formato dei file è stato una rivoluzione per il piacere della musica mobile: Per la prima volta sono stati offerti dispositivi di riproduzione audio mobili all'inizio del millennio, che non hanno avuto supporti fisici come cassette o CD audio. La musica può essere salvata direttamente sul dispositivo di riproduzione.

Che cosa significa la sigla MP4?

MP4 indica un formato contenitore video sviluppato dal Moving Picture Experts Group (MPEG) che supporta i contenuti multimediali. Oltre alle tracce video e audio, i file MP4 possono contenere anche grafica 3D e grafica 2D e sottotitoli. 
Attenzione: Non tutti i cosiddetti lettori MP4 possono effettivamente riprodurre file MP4. Vale la pena di vedere più da vicino i formati video supportati.

Quanto costa un lettore MP3?

I semplici lettori MP3 e le chiavette MP3 sono ora molto economici: Quasi tutti i modelli hanno un costo notevolmente inferiore a 100 euro. Anche i dispositivi nel segmento di prezzo più basso (sotto i 50 euro) sono generalmente adatti per tutti i giorni e di lunga durata.

Quanto costa un lettore MP4?

Anche alcuni lettori multimediali sono ora venduti a meno di 100 euro. In questo caso, i potenziali clienti dovrebbero prima informarsi sulle specifiche tecniche sulla base delle informazioni sul prodotto fornite dal produttore. Per una riproduzione video soddisfacente, ad esempio, un display relativamente grande con un'elevata risoluzione è vantaggioso. A questo scopo, è necessario montare una batteria potente. Tutto ciò influisce naturalmente anche sul prezzo. 

 

Conclusione: Come trovare il lettore MP3/MP4 adatto

Chi cerca un dispositivo per la riproduzione musicale delle sue attività sportive (bicicletta, corsa, ecc.), di solito sceglierà un tradizionale lettore MP3 o una chiavetta MP3. I criteri rilevanti sono il peso ridotto e le dimensioni, la struttura robusta e il prezzo relativamente basso.

I lettori MP4 o i lettori multimediali vengono utilizzati ogni volta che, oltre ai diversi formati di file audio, devono essere riprodotti anche video e visualizzate immagini. Di conseguenza, i dispositivi sono spesso più grandi e generalmente anche più costosi rispetto ai tradizionali lettori MP3.