Dalla luce flash alle classiche torce

Ogni famiglia ben fornita le ha e in alcune professioni sono addirittura di serie: torce elettriche. Come trovare una fonte di luce portatile ottimale per le vostre esigenze individuali e a cosa dovete prestare attenzione quando acquistate le fonti di luce, lo potete scoprire nella guida.

 

Cose da sapere sulle torce

  • Quali torce sono disponibili?

  • A cosa bisogna fare attenzione quando si acquistano torce elettriche?

  • I vantaggi delle torce a LED

  • In questo modo funzionano le torce

  • FAQ: Le domande più comuni sulle torce

  • Conclusione: Come acquistare le torce giuste

 

Quali torce sono disponibili?

Lampada portatile, pila, torciaUn classico tra le torce è la pila tascabile o la torcia a stilo. Sono disponibili in diverse dimensioni, dal piccolo mini-modello alle varianti più grandi e più robuste, utilizzate ad esempio dai servizi di sicurezza. La lampada a stilo è il preferito tra le sorgenti luminose mobili, in quanto da un lato potete illuminare ogni angolo e il fascio di luce dall'altro può essere focalizzato su un oggetto o in una direzione. Un classico per uso domestico e per il viaggio all'aperto.
Lampada frontaleCome il nome già indica, la lampada frontale viene portata sulla testa. Si usa sia in ambito professionale che privato. Il vantaggio che avete solo con questo modello è due mani libere. La maggior parte delle volte la lampada frontale viene fissata su una cinghia che può essere fissata alla testa durante l'uso.
Faretto portatileI faretti a mano devono essere utilizzati come lampade a torcia. Tuttavia, queste sorgenti luminose portatili hanno un'impugnatura aggiuntiva, e sono leggermente più grandi e pesanti. Perfetto per attività all'aperto come escursioni, caccia o pesca.


A cosa bisogna fare attenzione quando si acquistano torce elettriche?

Area di applicazione

  • Condizioni ambientali difficili: Se cercate una torcia per le sfide attive all'aperto, non dovete assolutamente rinunciare a quattro caratteristiche: Stabilità, resistenza all'acqua e resistenza agli urti sono un must per escursioni, arrampicate, in bicicletta o in altre attività.
  • Casa: Da un'improvvisa interruzione di corrente a una spontanea escursione notturna, una torcia elettrica è un pratico oggetto domestico che garantisce il funzionamento. In casa, la maggior parte delle lampade a stilo classiche o mini-modelli con luce LED sono sufficienti.
  • Protezione: Aree protette contro le esplosioni.

Equipaggiamento

  • Alloggiamento: un robusto alloggiamento in alluminio è più utile per un'escursione all'aperto rispetto a una torcia in plastica. Tuttavia, e ciò può influenzare la decisione di acquisto, un alloggiamento in plastica può essere molto più piacevole da maneggiare a basse temperature rispetto all'alluminio freddo. 
  • Struttura dell'interruttore: Una torcia deve avere sempre una struttura e una disposizione degli interruttori di alta qualità. Perché? In modo che la sorgente luminosa non si accenda da sola in zaino, cassetto e così via.
    Luce: luminosità, durata e portata sono tre fattori determinanti pro o contro una torcia. A seconda dell'uso, le esigenze possono variare notevolmente, ma cosa dovrebbe avere ogni sorgente luminosa, da un lato è possibile scegliere tra illuminazione a impulsi e continua e dall'altro le modalità di funzionamento regolabili in modo diverso e una pratica modalità di risparmio.
  • Energia: Un importante criterio di acquisto è la fonte di energia che si desidera utilizzare per alimentare la torcia. Il litio è più adatto rispetto agli alcali grazie alla migliore resistenza ai freddo e alla lunga durata. La torcia funziona in modo più ecologico con batterie ricaricabili, mentre le lampade a LED mobili sono resistenti agli urti, più durature e più luminose.
  • Peso: Il peso di una torcia dipende dal materiale e dal luogo di utilizzo. Durante il viaggio all'aperto si offrono materiali più stabili, ma questi sono in genere anche più pesanti rispetto agli alloggiamenti in plastica più leggeri.

Extra

  • Tracolla: Per il fissaggio alla cintura o per appenderla, ad esempio durante un viaggio all'aperto nella tenda, è molto pratico se la vostra nuova torcia è dotata di un cinturino da trasporto.

La nostra buona pratica

La denominazione "IPX Standard + 4, 6 o 8" indica già prima di acquistare la torcia, quanto sia resistente all'acqua e adatta all'esterno. IPX Standard 4 protegge contro gli spruzzi d'acqua, ma non contro le forti precipitazioni. IPX Standard 6 protegge da quantità d'acqua più elevate, tuttavia assicurarsi di non esporre la torcia alla pioggia per un lungo periodo di tempo. IPX Standard 8 è impermeabile fino a 2 metri di profondità.

  

I vantaggi delle torce a LED

Nel frattempo, le torce a LED sono tra le lampade più diffuse anche tra le sorgenti luminose portatili. Questo non è un miracolo, perché i modelli LED offrono numerosi vantaggi pratici.

  • Resistente agli urti e alle cadute 
  • Luminosità regolabile
  • Lunga durata e a basso impatto ambientale, in quanto garantiscono una maggiore durata della batteria grazie al basso consumo energetico
  • Potente ed elevata efficienza luminosa 
  • Maneggevole e leggero 
  • Questi sono due fattori particolarmente importanti se si desidera portare la torcia a LED in un viaggio. Gli illuminatori dovrebbero stare bene in mano e non diventare troppo pesanti in caso di utilizzo prolungato.
  • Materiale robusto e durevole, che ora è anche in acciaio per aerei
  • Vetro di copertura in vetro al quarzo antigraffio

In questo modo funzionano le torce

Una torcia è composta da diversi componenti che si armonizzano l'uno con l'altro, in modo che la lampada si accenda:

  • Tutti i componenti sono nascosti nell'alloggiamento
  • I contatti in rame o ottone sono il collegamento tra batteria, lampada e interruttore
  • Interruttore on e off per il controllo del flusso di corrente
  • Il riflettore rivestito in plastica unisce la luce 
  • La lampadina (LED) si trova nell'alloggiamento davanti al vano batteria
  • Le batterie sono utilizzate per l'alimentazione elettrica

Nella maggior parte dei casi, il vano batteria è lungo e rotondo, in modo che la classica lampada abbia la forma di uno stilo. Ora è molto semplice: Quando si aziona l'interruttore, i contatti vengono collegati tra loro, in modo che le batterie della torcia forniscano energia.

FAQ: Le domande più comuni sulle torce

Quanto illuminano le torce?

Questo è il modello che avete scelto. Ci sono torce con 400 lumen che "solo" illuminano circa 100 m di distanza, ma anche modelli con una portata fino a 800 m. I singoli modelli raggiungono anche una portata maggiore rispetto ai fari abbaglianti e questo per più di 30 minuti. Le informazioni sono contenute nei dati tecnici relativi a ciascun prodotto.

Cosa sono le torce Cree?

Cree è una denominazione per LED ad alte prestazioni con valori di lumen estremamente elevati. A differenza delle normali torce a LED, il prezzo per i modelli con LED Cree è molto più elevato.

Quando sono state inventate le torce?

Fine del 19 secolo la torcia è stata inventata da Conrad Hubert. Nel 1898 ha depositato un brevetto sulla sorgente luminosa elettrica portatile.

 

Conclusione: Come acquistare le torce giuste

Casa, hobby o lavoro - quando si sceglie la torcia giusta, le caratteristiche e gli extra devono essere in base alle esigenze di quel settore in cui si desidera utilizzare le torce. Per gli amanti delle attività all'aperto, le torce a LED con possibilità di cambiamento del colore sono la scelta ideale, in quanto nelle ore notturne buie l'occhio umano può riconoscere meglio le luci rosse o verdi, rispetto alla luce bianca. Inoltre, i trasmettitori di luce sono stabili, resistenti all'acqua, resistenti agli urti e alle cadute, il che li rende perfetti compagni di strada. In casa è spesso sufficiente una classica lampada a stilo con LED o anche mini-modelli, a condizione che vengano utilizzati solo in caso di interruzione dell'alimentazione.