2. Guide e Articoli
  3. Notizie sull'innovazione
  4. Quattro partner forti per progetti edilizi di successo

Quattro partner forti per progetti edilizi di successo

Le sfide legate all'installazione della moderna tecnologia degli edifici sono enormi. È proprio da qui che vogliamo partire e mostrare prodotti e soluzioni per le vostre esigenze. Abbiamo selezionato quattro marchi che offrono componenti di alta qualità per la tecnologia degli edifici e vorremmo presentarli qui.

  • Tecnologia di sicurezza di SYGONIX
  • Tecnologia di rete di RENKFORCE
  • Materiale di installazione di TRU Components
  • Tecnologia di misurazione degli edifici di VOLTCRAFT
Ufficio

Tecnologia di controllo

Sicurezza
sygonix

I sistemi cablati sono sempre la prima scelta quando la qualità dell'immagine e l'affidabilità sono importanti. Anche la sicurezza contro le manomissioni è molto più alta che con una trasmissione del segnale via radio. Le moderne telecamere SYGONIX supportano diversi formati di trasmissione come AHD, HD-CVI, HD-TVI e analogico, garantendo così una qualità d'immagine ad alta risoluzione giorno e notte.

Le telecamere trasmettono il segnale a un registratore digitale. Il registratore è responsabile dell'elaborazione, della memorizzazione, della visualizzazione e degli allarmi. Il software del registratore rileva anche il movimento e invia un messaggio di allarme se programmato di conseguenza.

Ulteriore tecnologia di sicurezza di SYGONIX

Tecnologia di rete

Tecnologia di rete
renkforce

Per i componenti della moderna tecnologia degli edifici, è essenziale includere nella pianificazione una rete potente con un'alta velocità di trasmissione. Se i componenti di rete di alta qualità sono inclusi nella pianificazione, la rete è a prova di futuro e offre anche sufficienti riserve di prestazioni per le applicazioni ad alta intensità di dati in un secondo momento.

La tecnologia di rete di RENKFORCE in sintesi

Materiale per l'installazione

Installazione
tru components

La richiesta di materiale di installazione sta diventando sempre più ampia. In passato era sufficiente un semplice interruttore di spegnimento o di commutazione, ma oggi c'è una maggiore richiesta di qualità, disponibilità e funzionalità. Con TRU Components vogliamo presentare un marchio forte con una varietà di prodotti molto alta, che è particolarmente convincente grazie all'ampiezza e alla profondità dei prodotti. TRU Components ha a disposizione molti componenti, soprattutto per la costruzione di pannelli nella tecnologia di visualizzazione e controllo. I pulsanti e gli interruttori a prova di vandalismo e un gran numero di display ottici e acustici sono disponibili in numerose varianti.

Tecnologia di misurazione degli edifici di VOLTCRAFT

Tecnologia di misurazione
voltcraft

Dal 1982, il marchio VOLTCRAFT è sinonimo di tecnologia innovativa e all'avanguardia nel campo dei test e delle misurazioni. Precisione, affidabilità e non da ultimo l'attenzione alla sicurezza nell'uso dei dispositivi sono in primo piano. Molti strumenti sono anche disponibili come versioni calibrate ISO o anche di qualità superiore DAkkS per le aziende, se l'uso di questa calibrazione è obbligatorio.

Per le misurazioni durante l'installazione o la manutenzione degli edifici, VOLTCRAFT ha sviluppato una gamma di dispositivi che renderanno il vostro lavoro molto più facile.

Quattro partner forti per progetti edilizi di successo

Se cercate altre informazioni e prodotti nel campo della tecnologia dell'edilizia, potete andare direttamente ai negozi dei marchi SYGONIX, RENKFORCE, TRU Components e VOLTCRAFT. Basta cliccare sul logo del marchio e sperimentare il mondo completo dei prodotti.
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
Fluke & Beha Amprobe
* Sconto valido solo sugli articoli restituibili e disponibili a magazzino dei marchi Fluke e Beha-Amprobe (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 01.03.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.