bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Radiatori a infrarossi da utilizzare come riscaldatori per patio 

  • Cos'è un radiatore a infrarossi? Cos'è una stufa per il patio?

  • Quali sono i modelli di faretti a infrarossi?

  • Quando si acquista un radiatore a infrarossi come riscaldamento da terrazza, cosa bisogna fare?

  • Montaggio di radiatori a infrarossi

  • Utilizzo sicuro di radiatori a infrarossi come riscaldamento da terrazza

  • Domande frequenti: Le domande più frequenti sui radiatori a infrarossi e i riscaldatori per terrazze

  • Conclusione: In questo modo è possibile trovare il faretto a infrarossi adatto per la terrazza

 

Cos'è un radiatore a infrarossi? Cos'è una stufa per il patio?

I faretti a infrarossi, detti anche i faretti IR, producono raggi infrarossi a onde corte e quindi calore. In questo caso, l'elettricità o il gas infiammabile fungono da fonte di energia. 

Oltre alle applicazioni in ambito medico e benessere, i faretti a infrarossi sono popolari anche come riscaldamento da terrazza. A differenza dei radiatori tradizionali che riscaldano l'aria circostante, l'effetto diretto dei radiatori a infrarossi si attiva immediatamente ed è quindi particolarmente adatto per l'uso in ambienti esterni. Ciò non vale solo su terrazze o balconi privati. 

Anche nel settore della gastronomia, i riscaldatori alimentati a corrente vengono utilizzati in ambienti esterni. Fare attenzione ai riscaldatori radianti a gas. Non sono ammessi ovunque per il riscaldamento. In questo caso, si dovrebbe prima dare un'occhiata alle disposizioni della città o del comune. 

 

Quali sono i modelli di faretti a infrarossi?

Faretto elettrico a infrarossi

La maggior parte dei riscaldatori per terrazze (faretti al quarzo IR, faretti alogeni IR) sono alimentati con corrente elettrica e possono quindi fornire calore anche in aree coperte o ambienti chiusi.

Faretto per terrazze a gas

I faretti a gas diretto sono di solito molto più grandi. Tuttavia, questi faretti sono i cosiddetti funghi riscaldanti più popolari nella gastronomia, ad esempio nei bar o nei ristoranti con posto a sedere libero, a condizione che il loro utilizzo sia consentito in ambito pubblico. Il problema di questi riscaldatori radianti è che non sono esattamente ecologici a causa del gas e dell'inefficiente e non specifica potenza termica con elevato consumo energetico. Per questo motivo, i ristoratori e gli altri enti commerciali dovrebbero informarsi sulle disposizioni nella loro città. Nel settore privato, invece, è possibile posizionare questi radiatori.

 

Il nostro consiglio pratico: radiatori scuri

Ovunque la luce visibile dei tubi a infrarossi sia fastidiosa, i radiatori scuri sono una buona scelta. Mentre i soliti riscaldatori radianti ad infrarossi permettono una visione libera degli elementi riscaldanti, questi sono nascosti da una piastra in ceramica o da un elemento metallico nel caso di riscaldatori radianti scuri. Non solo sono utilizzabili in ambito privato, ma riscaldano anche sale o altri spazi più grandi nel settore commerciale o industriale. 

 

Quando si acquista un radiatore a infrarossi come riscaldamento da terrazza, cosa bisogna fare?

Tecnologia

  • Funzionamento a corrente o a gas
  • Alimentazione di corrente per dispositivi elettrici (pronto per l'uso, collegamento diretto alla linea elettrica)
  • Tipo di protezione IP per l'uso in ambienti esterni (protezione da contatto, protezione da corpi estranei, protezione dall'acqua)

Per saperne di più sullo standard IP

 

Potenza 

  • Potenza massima di riscaldamento (indicazione del produttore in watt)
  • Superficie riscaldabile (indicazione del produttore in metri quadrati)
  • Durata del dispositivo

 

Altre caratteristiche

  • Consumo energetico
  • Possibilità di montaggio (montaggio a parete, montaggio a soffitto, modelli autoportanti)
  • Potenza di riscaldamento regolabile (in parte più livelli di commutazione)

 

La nostra buona pratica: regolazione graduale del calore

Alcuni radiatori con infrarossi offrono la possibilità di regolare la potenza di riscaldamento in modo graduale. A seconda delle esigenze, il faretto per terrazze può essere adattato alla temperatura esterna. Una regolazione significativa della potenza di riscaldamento consente di risparmiare energia e ha anche un effetto positivo sulla durata del dispositivo. 

  

Montaggio di radiatori a infrarossi

Molti radiatori con infrarossi sono adatti sia per il montaggio a parete che a soffitto e quindi anche per terrazze e balconi coperti. I modelli orientabili possono essere allineati a seconda delle necessità dopo l'installazione. L'intervallo di rotazione massimo per questi dispositivi è indicato nella descrizione del prodotto.

I faretti riscaldanti a infrarossi per il montaggio a soffitto vengono spesso forniti con un telecomando. In questo modo il riscaldamento del terrazzo può essere acceso e spento in qualsiasi momento in modo sicuro e comodo.

Oltre ai riscaldatori per terrazze per il montaggio a parete e a soffitto, sono disponibili anche modelli autoportanti. Questi sono particolarmente interessanti per gli utenti che attribuiscono maggiore importanza alle possibilità di applicazione flessibili e che vogliono che i dispositivi forniscano calore in luoghi diversi. 

 

Utilizzo sicuro di radiatori a infrarossi come riscaldamento da terrazza

Durante il posizionamento di un riscaldatore da terrazza, come per qualsiasi fonte di calore, deve essere mantenuta una distanza minima da oggetti e persone. Le informazioni corrispondenti possono essere tratte dalle informazioni del produttore.

Per un utilizzo sicuro in ambienti esterni è importante anche il tipo di protezione IP: Questo è generalmente indicato come codice a due cifre, con la prima posizione per la protezione dei corpi estranei. Il secondo punto si riferisce alla protezione dell'acqua. 

 

Domande frequenti: Le domande più frequenti sui radiatori a infrarossi e i riscaldatori per terrazze

Quali sono i vantaggi dei faretti a infrarossi?

I faretti a infrarossi hanno un vantaggio fondamentale: Non riscaldano l'aria ambiente, ma emettono calore direttamente. In questo modo garantiscono un calore confortevole anche all'esterno di ambienti chiusi, anche in giorni particolarmente freddi, e sono quindi Ideal come riscaldamento da terrazza.

I faretti a infrarossi alimentati a gas e alimentati a corrente sono adatti anche come riscaldamento da terrazza?

I faretti a infrarossi alimentati a gas diretto sono adatti per diversi motivi (gas di scarico dannosi per l'ambiente, dimensioni) solo in parte per l'uso sulla terrazza interna. 

I riscaldamenti per terrazze alimentati elettricamente (faretti al quarzo IR, faretti alogeni IR) rappresentano in genere un'alternativa utile e sono inoltre di solito più economici per l'acquisto e il funzionamento.

Quanto costa un riscaldamento da terrazza?

A seconda del produttore, del modello e della potenza di riscaldamento corrispondente, i prezzi dei faretti a infrarossi sono in parte molto diversi. Il costo di dispositivi resistenti agli agenti atmosferici di alta qualità è in genere di poche centinaia di euro. 

 

 

Conclusione: In questo modo è possibile trovare il faretto a infrarossi adatto per la terrazza

Un fattore essenziale che gioca un ruolo nell'acquisto di un radiatore a infrarossi è la dimensione dell'area da riscaldare. L'impiego di funghi riscaldanti a gas diretto può essere utile su ampie superfici ad uso gastronomico. Per la terrazza interna, invece, i faretti a infrarossi alimentati a corrente (faretto al quarzo IR, faretto alogeno IR) sono generalmente più adatti. Anche in questo caso, la potenza di riscaldamento deve essere adatta alla superficie riscaldata. Le informazioni del produttore devono pertanto essere incluse nella decisione di acquisto.

A causa dei costi relativamente elevati sostenuti per l'acquisto di un radiatore a infrarossi di alta qualità, vale la pena confrontare in modo approfondito diversi produttori e modelli. Tutte le informazioni rilevanti sono disponibili nelle rispettive descrizioni dei prodotti.