bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

    

Cose da sapere sulle webcam

 

Webcam: Telecamere ad alta risoluzione per la comunicazione video

Per webcam si intendono le telecamere utilizzate esclusivamente in connessione con un computer, tra l'altro, per la comunicazione video, lo streaming o per Selfie. Oggi le webcam sono l'attrezzatura standard di tablet e laptop. Con il progresso tecnologico e l'accessibilità di massa di Internet a banda larga, le comunicazioni video sono sempre più spesso un fattore di diffusione nel settore privato e commerciale. In questo modo le webcam ad alta risoluzione vengono utilizzate per videochat, attività di sorveglianza, videoconferenze, nell'istruzione e nel gaming. Le banche con servizi online utilizzano le webcam per semplificare la procedura di identificazione in caso di nuove aperture degli account. In questo caso l'identificazione avviene in una videotelefonia diretta con un dipendente dell'istituto. Le webcam dispongono, oltre alla fotocamera effettiva, di un microfono integrato, di un controllo gestuale o persino di un sistema di rilevamento del viso 3D a seconda del modello. Per la corretta selezione di una webcam, osservare i seguenti parametri:

La risoluzione della webcam

La risoluzione di una webcam è un importante valore di riferimento per la qualità dell'immagine della trasmissione e delle foto. Più alta è la risoluzione, più nitida e più grande è l'immagine. Particolarmente adatto per l'uso in videoconferenze con più parti interessate, si consiglia un modello ad alta risoluzione.

Sono disponibili i seguenti formati di risoluzione:

  • 640 x 480 pixel: VGA
  • 1280 x 720 pixel: Webcam HD
  • 1280 x 1024 pixel: Webcam HD
  • 1600 x 1200 pixel: Webcam HD
  • 1920 x 1080 pixel: Webcam Full HD
  • 3840 x 2160 pixel: Webcam 4K
  • 4096 x 2160 pixel: Webcam 4K

La frequenza dell'immagine della webcam

Oltre alla risoluzione dell'immagine, la frequenza dell'immagine è un aspetto importante da tenere in considerazione durante l'acquisto di una webcam. La frequenza dell'immagine è indicata in immagini al secondo.

Più alta è la frequenza dell'immagine, più fluido è la trasmissione dell'immagine. Una moderna webcam dovrebbe trasmettere almeno 30 fotogrammi al secondo per consentire una trasmissione video fluida. 

Il campo visivo

Il campo visivo di una buona webcam corrisponde a 90 gradi. Alcuni modelli offrono la possibilità di modificare il campo visivo con una funzione di rotazione e inclinazione manuale o automatica. Si consiglia la funzione di rotazione e inclinazione, ad esempio, per applicazioni di sorveglianza e per videoconferenze. La funzione zoom consente di impostare la messa a fuoco sugli oggetti desiderati e di eseguire l'immagine ad alta risoluzione, impostando automaticamente l'area di nitidezza su soggetti e oggetti. La funzione di zoom è influenzata dalla qualità del numero di megapixel e dallo zoom ottico e digitale disponibile. Uno zoom digitale ingrandisce l'immagine tramite il software della fotocamera e non visivamente tramite la guida delle lenti. Zoom ottico utilizza invece lenti, il che migliora la qualità. Il numero di pixel indica la dimensione totale dell'immagine e la densità dei pixel. La funzione di zoom digitale si avvale di un numero di pixel più elevato.

Messa a fuoco automatica e Facetracking

La rappresentazione del soggetto nella giusta nitidezza è un criterio essenziale per una videochat di qualità. Le webcam moderne dispongono di una messa a fuoco automatica integrata, che rappresenta il soggetto in modo nitido indipendentemente dalla distanza e senza ulteriore aiuto.

Tramite Facetracking, la webcam rileva il volto della controparte e ruota automaticamente nella direzione della persona che parla, il che è particolarmente utile durante le videoconferenze.

Il microfono della webcam

I notebook sono per lo più dotati di microfono e altoparlanti. I PC desktop invece emettono suoni tramite il monitor e hanno solo un'interfaccia per il collegamento di un microfono. In questo modo, a seconda dell'applicazione, si consiglia di acquistare una webcam con microfono integrato. In particolare per le videoconferenze con più persone e in grandi sale conferenze, i microfoni o gli altoparlanti integrati di un notebook non sono sempre sufficienti per riprodurre un volume adeguato e registrare la qualità del suono. In questo caso si dovrebbe utilizzare una webcam con un microfono di alta qualità. Nelle grandi sale conferenze, le funzioni avanzate del microfono, come la soppressione del rumore e dell'eco, sono molto importanti per una trasmissione audio ottimale. In alternativa, le cuffie con un solo orecchio con connessione Bluetooth sono ottimali per offrire a ogni ascoltatore in una conferenza la stessa qualità audio e vocale. In una conversazione da 1 a 1, il microfono integrato nel notebook o nella webcam è generalmente sufficiente.

Mirroring dello schermo e connettività con altri dispositivi

Con la funzione di "mirroring dello schermo", la trasmissione può essere riprodotta in modo sincrono su altri dispositivi. In questo modo, alcune webcam possono trasmettere le immagini al dispositivo desiderato tramite una connessione WLAN. Inoltre, è possibile collegare i dispositivi tramite HDMI e USB e riprodurre la trasmissione delle immagini.

Il supporto

Prima di acquistare una webcam esterna, è necessario pensare a dove viene montata. Con un supporto a morsetto, la webcam può essere facilmente fissata al monitor del PC, al notebook o al televisore. In alternativa, è possibile posizionare la webcam con un supporto nella posizione desiderata.

Telecomando per webcam

Per alcuni modelli è incluso un telecomando per la telecamera e i kit vivavoce e facilita il funzionamento delle seguenti funzioni:

  • funzione zoom
  • Accensione e spegnimento
  • Rispondere e terminare le chiamate
  • Inclinare o ruotare la webcam
  • Impostazioni audio (volume e funzione mute)
  • Regolazione della qualità dell'immagine 

Oltre a una webcam funzionale, ci sono alcuni altri requisiti per una chat video riuscita:

Connessione internet veloce e costante

Il motivo più comune per le sessioni video fallite è una connessione a Internet scadente. Verificare che la larghezza di banda sia sufficiente per ottenere una buona o ottima qualità nella trasmissione video. In caso contrario, la trasmissione, se non si interrompe completamente, può essere di qualità così scarsa da rendere quasi impossibile la comunicazione.

Programma di chat adatto

Solo con un programma di chat è possibile avviare una trasmissione con la persona di chat desiderata. I programmi di chat, per lo più gratuiti, ad esempio Skype, sono facili da installare e, a volte, anche preinstallati sul computer.