bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

   

Defibrillatori: Pronto soccorso in caso di arresto cardiaco

Un defibrillatore esterno automatizzato è un dispositivo di salvataggio in caso di arresto cardiaco improvviso. Consente ai soccorritori di aiutare tempestivamente le persone interessate, anche senza conoscenze mediche. Il defibrillatore completa la classica rianimazione cardiopolmonare.

  • Tecnologia di emergenza salvavita per tutti

  • Chi può utilizzare un defibrillatore automatico?

  • Come funziona un defibrillatore?

  • Perché l'orologio?

  • Cos'è un dispositivo di addestramento per defibrillatori?

  • Cosa bisogna considerare quando si acquista un defibrillatore?

  • Quali accessori sono disponibili per i defibrillatori?

 

Tecnologia di emergenza salvavita per tutti

Un defibrillatore esterno è un dispositivo di scossa elettrica per emergenze mediche e interventi di rianimazione che possono salvare la vita. Viene utilizzato in caso di arresto cardiocircolatorio e, come misura salvavita, emette impulsi elettrici al paziente.

Sono disponibili defibrillatori elettronici per l'uso da parte di personale medico e servizi di soccorso, ad esempio in ospedali, ambulatori medici e veicoli di soccorso. Inoltre, vengono offerti defibrillatori che possono essere utilizzati anche da utenti adeguatamente formati o medici senza particolari conoscenze preliminari. Questi dispositivi semiautomatici sono progettati per essere utilizzati dai soccorritori in caso di arresto cardiaco.

I defibrillatori automatici guidano l'assistente con segnali ottici e messaggi vocali completi attraverso l'uso. Tramite un altoparlante integrato nel quadro di un dialogo, dice esattamente quali sono i singoli passi necessari per la ripresa della persona interessata con il defibrillatore. Il dispositivo controlla automaticamente il ritmo cardiaco del paziente e determina se sono presenti le condizioni per l'erogazione di una corrente di salvataggio. Solo quando si garantisce che il paziente non abbia un ritmo cardiaco normale e che sia necessario un defibrillatore, il dispositivo rilascia il colpo di corrente. Poi istruisce l'aiutante ad eseguire un massaggio cardiaco.

 

Chi può utilizzare un defibrillatore automatico?

In caso di arresto cardiaco improvviso, i primi minuti dopo l'evento verificato da parte di esperti sono decisivi per la sopravvivenza. In questo periodo, se si prendono le misure giuste fino all'arrivo del servizio di soccorso, le possibilità di sopravvivenza aumentano notevolmente. I defibrillatori esterni automatizzati (AED) disponibili in luoghi molto frequentati, come luoghi pubblici, edifici con traffico pubblico, autorità, aeroporti, stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie, strutture pubbliche e edifici privati possono, in combinazione con un massaggio cardiaco, aiutano a ridurre al minimo la durata dell'arresto di persone inconsapevoli, fino a quando i soccorritori non sono sul posto.

La denominazione "dispositivi semiautomatici" si basa sulle caratteristiche del prodotto. Il dispositivo "automatizzato" indica un defibrillatore che può essere utilizzato da quasi tutti senza specifiche conoscenze preliminari. Tuttavia, i dispositivi sono destinati all'uso da parte di persone che hanno ricevuto istruzioni per l'uso del dispositivo. "Esterno" indica la classe del dispositivo del defibrillatore, che non viene indossato come un modello impiantato nel corpo del paziente. La "D" nell'acronimo AED sta per defibrillatore, ovvero un dispositivo per il trattamento di aritmia cardiaca potenzialmente letale, fibrillazioni a causa di scosse elettriche.

I defibrillatori sono disponibili per l'uso commerciale e privato. In caso di utilizzo commerciale, la legge sui prodotti medici prevede un'istruzione obbligatoria per i dispositivi - per ulteriori informazioni, consultare la descrizione del prodotto per il dispositivo in questione. Gli utenti devono aver preso parte a un corso di formazione sulle misure di base salvavita con defibrillatori, misure di salvataggio avanzate e di mantenimento della vita o un corso di emergenza approvato da un medico.

Controlli di manutenzione regolari per i defibrillatori

Affinché il dispositivo sia pronto per l'uso quando è necessario, è necessario controllare regolarmente il defibrillatore. Controllare gli indicatori di stato sull'alloggiamento. I dispositivi eseguono autotest automatici e in caso di errore vi avvisa con un segnale corrispondente. Se viene visualizzato un avviso di carica della batteria, è presente una sostituzione delle batterie. Controllare inoltre la data di scadenza stampata sulla confezione degli elettrodi. Se viene superato, è necessario sostituire gli elettrodi. Il modo migliore per sostituirla è quando la data di scadenza è quasi raggiunta, per poter salvare la vita con la defibrillazione in un momento decisivo.

 

Come funziona un defibrillatore?

Un defibrillatore, il termine più comune è Defi, nonostante le sue dimensioni maneggevoli, è un prodotto medico di alta qualità. È costituito dall'unità principale controllata da microprocessore con batterie ed elettrodi integrati, che vengono fissati al corpo superiore del paziente.

Sull'alloggiamento è possibile vedere una breve guida di emergenza per la rianimazione cardiopolmonare. In caso di emergenza, dopo l'accensione, il dispositivo spiega ogni fase necessaria con istruzioni vocali chiare, nonché con lampadine a LED e pittogrammi sull'alloggiamento. Chiamare sempre prima la chiamata di emergenza 112 o chiedere ad altri soccorritori di avvisare il servizio di emergenza prima di inserire il dispositivo.
Nella prima fase, la voce dell'altoparlante vi dice che, come si fa, i due elettrodi autoadesivi vengono rimossi dalla confezione sigillata e applicati al paziente secondo le istruzioni. Per fare ciò, è necessario rimuovere principalmente una pellicola adesiva.
Il defibrillatore analizza quindi lo stato della persona e fa un ECG. Vengono rilevate varie aritmie cardiache come la fibrillazione atriale e il battito atriale. Se durante la fase di analisi il dispositivo rileva una condizione di pericolo di vita, in cui sono stati soddisfatti i requisiti medici per la defibrillazione, informa l'utente delle ulteriori misure. L'utente viene richiesto di non toccare più il paziente e di premere il tasto Shock.

In questo modo, il dispositivo emette una scossa di corrente, la scossa di defibrillazione, in modo sincrono al momento giusto, al ritmo

 cardiaco del soggetto colpito, con una forza calcolata in modo adeguato. L'intenso impulso di corrente è progettato per ripristinare il normale ritmo cardiaco. L'aiutante viene quindi segnalato che può toccare nuovamente la persona per continuare il massaggio cardiaco.

 

Perché l'orologio?

Il massaggio alla pressione cardiaca, così come è stato formato in corsi di pronto soccorso, ad esempio per la patente di guida, è considerato la misura più importante per il recupero in caso di arresto cardiaco improvviso. È facile da eseguire. Molti defibrillatori supportano i soccorritori grazie a un timer integrato. Il segnale acustico aiuta a riprendere il massaggio cardiaco e la ventilazione bocca-bocca dopo la defibrillazione e a eseguire il corretto ritmo fino a quando non arriva un medico o un medico di emergenza o la persona respira normalmente.

 

Cos'è un dispositivo di addestramento per defibrillatori?

In particolare per l'area di formazione e gli esercizi di rianimazione con massaggio cardiaco e defibrillatore, sono disponibili dispositivi di addestramento per defibrillatori semiautomatici o dispositivi di addestramento per defibrillatori semiautomatici. Contengono una serie di esempi di allenamento che possono essere utilizzati per simulare le situazioni tipiche del paziente, ad esempio l'arresto cardiaco o la fibrillazione. Il dispositivo di allenamento fornisce ulteriori istruzioni per la ventilazione e il massaggio. Gli elettrodi in dotazione sono riutilizzabili e facili da sostituire.

 

Cosa bisogna considerare quando si acquista un defibrillatore?

Un buon defibrillatore si distingue per le dimensioni compatte, il funzionamento più semplice e un'elevata affidabilità. Nella selezione sono rilevanti anche le seguenti caratteristiche del prodotto:

I dispositivi con batteria e cartuccia di elettrodi combinati semplificano la manutenzione del defibrillatore. La cassetta comprende gli elettrodi monouso e una batteria monouso con lunga durata. La sostituzione della cassetta alimenta il defibrillatore con nuovi elettrodi e una batteria nuova.

Durata della batteria prestare attenzione alla durata della batteria indicata nella descrizione del prodotto. Idealmente, è di diversi anni. Più lunga è la durata della batteria, minore è la manutenzione necessaria per il dispositivo. Al termine della durata della batteria o quando il dispositivo lo visualizza, è necessario sostituire la batteria. L'accensione non necessaria del dispositivo riduce la durata.

L'intervallo di temperatura dei defibrillatori è approvato dal produttore per il funzionamento all'interno di un determinato intervallo di temperatura indicato nelle caratteristiche del prodotto. Di solito i dispositivi sono°° progettati per una temperatura di esercizio da 0 C a 50 C. Il funzionamento al di fuori di questo intervallo può causare malfunzionamenti.

Le dimensioni di un piccolo dispositivo richiedono meno spazio e quindi può essere installato o posizionato più facilmente in modo che sia sempre a portata di mano.

I defibrillatori con classe di protezione IP devono funzionare in modo affidabile in qualsiasi momento nelle più svariate condizioni. La classe di protezione IP nella descrizione del prodotto fornisce informazioni sulle influenze protette dal dispositivo. L'acronimo "IP" significa "International Protection" e i due codici indicano il grado di protezione contro la polvere, gli spruzzi d'acqua e l'acqua di coda.

Garanzia del produttore Confrontate la garanzia del produttore descritta nei dettagli del prodotto. Una garanzia a lungo termine è vantaggiosa.

Bambini e ragazzi

Alcuni produttori offrono elettrodi opzionali per bambini e ragazzi al di sotto di un limite di età definito dal produttore del rispettivo defibrillatore o per i pazienti al di sotto di un limite di peso specifico.

 

Quali accessori sono disponibili per i defibrillatori?

Con gli accessori giusti per il defibrillatore è possibile integrare l'equipaggiamento di emergenza. Si consiglia di utilizzare una cassetta a parete con finestra di visualizzazione per l'alloggiamento ottimale del dispositivo. Il supporto a parete in metallo o plastica protegge il Defi da sporco e polvere. In caso di emergenza, il dispositivo può essere facilmente rimosso. Un alloggiamento trasparente o una finestra di visualizzazione libera la vista delle spie di stato. In questo modo è possibile riconoscere immediatamente quando è in corso una sostituzione della batteria o quando il dispositivo di rianimazione richiede manutenzione.