bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere su autoradio e monicevitori

  • Motivi per l'installazione di autoradio o Moniceiver separati

  • La differenza tra autoradio e moniceiver

  • Criteri di selezione per radio e moniceiver: Quale dispositivo si adatta a voi?

  • Consiglio pratico: Eseguire gli aggiornamenti

  • FAQ - domande frequenti

 

Motivi per l'installazione di autoradio o Moniceiver separati

Se sfogliate i listini prezzi prima di acquistare una nuova auto, potreste iniziare a chiedervi quali sono i supplementi per i sistemi audio franco fabbrica. Non è necessario che ci siano impianti high-end integrati nel veicolo. Anche le radio semplici fanno una grande differenza. Un'alternativa è quella di ordinare l'auto senza radio. Diversi produttori forniscono poi un preallestimento radio, il che di solito significa che i collegamenti per radio e altoparlanti sono disponibili e si può "aggiornare" in base alle proprie idee.

Altrettanto interessanti sono le autoradio e i moniceiver per i veicoli acquistati di cui si ha bisogno, dotati di sistemi audio senza o con un livello di comfort. Con i sistemi audio fissi è praticamente impossibile utilizzare un accesso preamplificatore separato per controllare i propri amplificatori e le casse successive. Qui l'auto-retrofit offre un altro vantaggio.

Oltre agli altoparlanti per auto, che troverete in un'ampia scelta, potrete scegliere tra una vasta gamma di autoradio e moniceiver nel nostro negozio online.

 

La differenza tra autoradio e moniceiver

Le autoradio sono ricevitori radio dotati delle comuni bande di frequenza terrestri, almeno con onde medie e ultra corte (FM). La maggior parte dei modelli moderni sono dotati di unità DVD o CD, interfacce standard come USB e Aux-in e collegamenti per telecomandi. In qualità di modulo di sicurezza, molte autoradio dispongono inoltre di kit vivavoce basati sullo standard Bluetooth. In parte sono disponibili anche autoradio DAB. L'acronimo DAB sta per Digital Audio Broadcasting. Le radio con ricezione DAB convincono con una buona qualità del suono senza rumore e altri rumori.

La parola "Moniceiver" è composta dai termini "monitor" e "ricevitore". Si riferisce a un'autoradio con schermo o anche display touchscreen. Ciò consente diverse funzioni aggiuntive, ad esempio l'utilizzo di sistemi di navigazione. Se il Moniceiver è dotato di un lettore DVD, è possibile guardare film sullo schermo.
Per l'installazione di un'autoradio è necessario un alloggiamento standard in auto. Le dimensioni standardizzate sono di 180 millimetri in larghezza e 50 millimetri in altezza. La profondità minima per l'alloggiamento da incasso è di 160 millimetri. Per le autoradio e i Moniceiver più grandi è necessario un cosiddetto doppio alloggiamento DIN con un'altezza di installazione di 100 millimetri. Queste misure sono state stabilite dalla norma DIN ISO 7736 dal 1984. 

 

Criteri di selezione per radio e moniceiver: Quale dispositivo si adatta a voi?

La questione di quale impianto radio o moniceiver è adatto a voi dipende da diversi fattori e dalle vostre esigenze sui dispositivi.

Volete ascoltare la radio in auto o ascoltare la musica dei vostri media multimediali? Il formato di file della registrazione desiderata è importante, in quanto non tutti i dispositivi possono riprodurre qualsiasi formato. Per questo motivo è necessario stabilire in anticipo se la radio deve essere in grado di riprodurre MP4 o MP3, ad esempio. A questo punto è importante, a volte, quale interfaccia dispone l'autoradio o il Moniceiver. Oltre al Bluetooth e a una porta USB per un cavo USB o una chiavetta USB, ad esempio HDMI, RCA, diversi slot per schede SD o ingressi e uscite jack e NFC (Near Field Communication). Un collegamento Aux si rivela pratico per collegare lettori MP3, iPod e altri dispositivi audio esterni.

L'indicazione della potenza musicale massima di un'autoradio o di un moniceiver indica la potenza massima che i quattro canali dell'amplificatore in totale emettono. Nota: La potenza musicale è un'indicazione di potenza non conforme alla norma. La dimensione normale è la potenza nominale. Se si desidera aggiornare ulteriormente l'impianto audio in auto, è possibile collegare diversi livelli di potenza per alcuni modelli. Ciò avviene tramite uscite preamplificatore, che offrono spazio per una o più estensioni di questo tipo.

Le funzioni AppRadio come "Apple CarPlay" o "Android Auto" possono rendere possibili molteplici funzioni in connessione con lo smartphone, ad esempio un controllo vocale. I comandi a distanza, i vivavoce tramite Bluetooth e le telecamere di retromarcia per Moniceiver rendono l'auto più piacevole. Anche i fattori molto semplici possono essere rilevanti nella scelta del dispositivo adatto. Ad esempio, il colore dell'illuminazione dei tasti può rappresentare un aspetto importante per uno o l'altro.

 

Un consiglio: non dimenticare gli aggiornamenti

È importante mantenere sempre aggiornato il software di dispositivi esterni come iPod o un lettore MP3 separato. Questo vale anche per i sistemi operativi degli smartphone collegabili. In questo modo si garantisce un funzionamento corretto dei dispositivi e una connettività senza problemi tramite Bluetooth o USB.

  

FAQ - domande frequenti

Quali informazioni sulla sicurezza devono essere osservate per le autoradio?

L'installazione successiva di un'autoradio è in genere un processo "Plug and Play" piuttosto semplice. Tuttavia, è necessario utilizzare gli strumenti adatti per aprire e richiudere le chiusure a scatto di alloggiamenti da incasso in auto e di quelle delle radio senza danneggiarli. In caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico specializzato.

Le serrature integrate per la visione di video durante la guida si basano su un impegno facoltativo da parte dei produttori. La sospensione della funzione di blocco non è in linea di principio punibile. Tuttavia, la loro manomissione potrebbe portare alla classificazione dell'equipaggiamento del veicolo come non conforme. Secondo il codice della strada, in un caso di questo tipo si corre il rischio di una multa e di decurtazione punti patente.

Quali difetti possono verificarsi?

Gli apparecchi di riproduzione audio e video sono spesso causati da contatti difettosi o da un fissaggio insufficiente dei dispositivi. Alcune autoradio o Moniceiver potrebbero non riprodurre i dati con protezione dalla copia. Le istruzioni per l'uso contengono indicazioni dettagliate su quali supporti sono riproducibili e informazioni sulla compatibilità con altri supporti e file esterni. A causa della corrosione possono verificarsi resistenze di transizione elevate sui contatti di collegamento.
I cortocircuiti su cavi non inseriti in modo professionale e a filo spesso possono causare la distruzione dell'intero dispositivo.