Avvitatore a batteria: Ideale per l'uso senza alimentazione elettrica

Rispetto a un trapano grande, un avvitatore a batteria è più veloce a portata di mano. Grazie alla batteria potente e sostituibile, il dispositivo può essere utilizzato ovunque, anche dove non c'è alimentazione elettrica. Scoprite le funzioni di un avvitatore a batteria e cosa è importante acquistare con la nostro guida.

  • Cosa può fare un cacciavite a batteria?

  • Quali sono i tipi di trapani a batteria?

  • Vantaggi e svantaggi dell'avvitatore a batteria

  • Quali tipi di batteria sono disponibili?

  • Cosa guardare quando comprate un avvitatore a batteria?

  • Il nostro consiglio pratico: tenere in considerazione la tensione della batteria durante l'acquisto!

  • FAQ - domande frequenti sui cacciaviti a batteria

 

Cosa può fare un cacciavite a batteria?

Un avvitatore a batteria è un vero e proprio multitalento: Come con un trapano convenzionale, è possibile praticare dei fori con un dispositivo a batteria. Si noti che un normale avvitatore a batteria non è dotato di percussione. 

Ciò significa che non è possibile praticare fori in calcestruzzo massiccio o mattoni. Per superare queste sfide è necessario un trapano avvitatore a percussione a batteria. Un avvitatore a batteria non solo sostituisce un trapano, ma con un tale dispositivo è anche possibile avvitare o svitare le viti. A tale scopo, gli avvitatori a batteria dispongono di un funzionamento a destra/a sinistra e di un regime variabile e regolabile con precisione.

Il più grande vantaggio di un trapano avvitatore a batteria è la sua batteria ricaricabile. In questo modo l'avvitatore a batteria è veloce da tenere a portata di mano e i cavi di prolunga, che devono essere posati in modo trasversale in un cantiere, non sono necessari. Nell'assistenza clienti, gli avvitatori a batteria si rivelano estremamente pratici: 

Il lavoro è immediatamente possibile, senza dover mettere un cavo attraverso la casa del cliente per alimentare il dispositivo.

La batteria di un trapano avvitatore a batteria può essere sostituita rapidamente, in modo che non si verifichino ritardi durante il lavoro. Per un avvitatore a batteria si consiglia di avere sempre a portata di mano almeno due batterie ricaricabili. Durante l'utilizzo di uno nel dispositivo, l'altro nel caricabatterie può essere ricaricato.

 

Quali sono i tipi di trapani a batteria?

Il normale avvitatore a batteria è progettato per un rapido avvitamento delle viti, mentre con un trapano a batteria è possibile praticare anche dei fori. Un vero specialista è l'avvitatore a percussione a batteria: Con questo dispositivo è possibile allentare le viti bloccate in un batter d'occhio.

Ma anche il serraggio delle viti, ad esempio durante la sostituzione degli pneumatici, è possibile senza problemi e senza sforzo. Per praticare fori in materiali duri, un trapano avvitatore a percussione a batteria è l'utensile giusto. Con il suo martello integrato, questo dispositivo è adatto anche per le attività più impegnative. 

Se invece devono essere create fessure per cavi o tubi in una parete, un semplice trapano a percussione a batteria non è più sufficiente. Si consiglia quindi di raggiungere il trapano a percussione a batteria particolarmente potente.

 

Vantaggi e svantaggi dei cacciaviti a batteria

In generale, gli avvitatori a batteria offrono le stesse prestazioni dei trapani. Il grande vantaggio dei cacciaviti a batteria è l'indipendenza dalla rete elettrica, e l'alta agilità in uso. A seconda del modello, i dispositivi hanno anche un peso ridotto, questo consente un lavoro senza fatica per un lungo periodo di tempo.

Sono esclusi i martelli perforatori professionali a batteria. Tuttavia, la durata di funzionamento con una carica della batteria è limitata. Più il lavoro è impegnativo, più spesso è necessario ricaricare la batteria nel caricabatterie. Per l'utilizzo continuo in cantiere si consiglia pertanto un dispositivo cablato.

 

Quali tipi di batteria sono disponibili?

Diversi tipi di batterie ricaricabili vengono utilizzati in avvitatori a batteria e trapani a percussione a batteria. Qui di seguito vi presentiamo i tipi di batteria più comuni: Le batterie al nichel-cadmio possono essere utilizzate solo per utensili a causa del cadmio, in quanto il materiale è altamente nocivo per l'ambiente.

Queste batterie sono soggette all'effetto memoria e hanno una capacità inferiore rispetto ad altri tipi di batterie. Tuttavia, per questo tipo di batteria si parla dell'elevata robustezza e della bassa sensibilità alla temperatura. Inoltre, una batteria ricaricabile al nichel-cadmio si carica fino a 1500 cicli di carica. 

Al contrario, una batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro ha una capacità notevolmente maggiore rispetto a una batteria ricaricabile al nichel-cadmio. Tuttavia, questo viene ridotto da un numero di cicli di carica da 500 a 1000. 

Invece dell'effetto memoria, questo tipo di batteria può avere il cosiddetto effetto di inerzia della batteria.

 

Cosa deve considerare quando si acquista un cacciavite a batteria?

Quando si acquista un trapano avvitatore a batteria, è necessario prestare attenzione alla capacità della batteria. Una batteria ricaricabile da 5 Ah è una dimensione comune per un dispositivo professionale. Maggiore è la dimensione della batteria, maggiore sarà il tempo di funzionamento possibile.

Per applicazioni professionali, il dispositivo deve inoltre fornire una coppia elevata di almeno 48 Nm. Per quanto riguarda la batteria, oggi dovreste solo accedere alle batterie agli ioni di litio, in quanto non si verifica alcun effetto memoria. 

Molti produttori producono batterie ricaricabili che possono essere utilizzate per diversi dispositivi. Può quindi essere utile fissare i prodotti di un'azienda. Tenere presente che un normale avvitatore a batteria è adatto al massimo per la foratura in materiale morbido. Per lavorare su materiali duri come il calcestruzzo, è necessario un trapano a percussione a batteria.

Quando si acquista, prestare attenzione anche al caricabatterie: Alcuni produttori offrono speciali caricatori rapidi, con i quali la batteria è pronta per l'uso molto più velocemente. Durante il lavoro può essere utile se il dispositivo è dotato di una luce LED integrata. 

In questo modo avrete tutto sotto controllo durante la foratura anche in condizioni di luce sfavorevoli. Un importante criterio è anche il tipo di mandrino: Oltre al normale mandrino, è presente anche il mandrino a serraggio rapido SDS. Solo con un normale mandrino è possibile anche contenere punte e punte particolarmente sottili. 

Per un mandrino a serraggio rapido SDS sono invece necessarie punte speciali. In caso di nuovo acquisto, vale la pena di accedere a offerte che includono, oltre all'avvitatore a batteria, diversi accessori come un kit di punte o trapani.

 

Il nostro consiglio pratico: tenere in considerazione la tensione della batteria durante l'acquisto!

In commercio troverete avvitatori a batteria con batterie ricaricabili, la cui tensione può variare da 3,6 a oltre 18 volt. I modelli da 3,6 a 9,6 volt sono adatti solo per attività leggere e meno impegnative. I dispositivi che hanno una batteria ricaricabile con una tensione fino a 14,4 volt sono una buona scelta per gli appassionati del fai-da-te. I professionisti, invece, dovrebbero considerare un trapano avvitatore a batteria con almeno 18 volt.

 

Domande frequenti sugli avvitatori a batteria

Cosa significa SDS Plus? 

SDS Plus è un sistema speciale di perforazione sviluppato originariamente dalla società Bosch. Viene utilizzato per trapani e martelli perforatori.

Cosa devo considerare se voglio forare fogli sottili?

In caso di lamine sottili, è necessario prestare attenzione, poiché il materiale può rompersi molto rapidamente. Posizionare la lamina tra due sottili pannelli di legno. In questo modo si ottiene un risultato pulito e non si ottiene più la lacerazione del materiale.