Cose da sapere sugli avvolgicavo

  • Che cos'è un avvolgi cavo?

  • Come funziona un avvolgicavo?

  • Cosa si deve tenere in considerazione quando si seleziona un avvolgicavo?

  • Perché è necessario arrotolare un avvolgicavo?

  • Quali sono le funzioni speciali degli avvolgi cavi?

  • Quale avvolgicavo è necessario per il campeggio?

 

Che cos'è un avvolgicavo?

Un avvolgicavi o anche un avvolgi cavo o un arrotola cavo viene utilizzato per conservare cavi elettrici i modo "salvaspazio". A seconda dell'uso, il numero di fili, la sezione dei fili e il materiale della guaina possono essere molto diversi tra loro. Inoltre, anche la struttura dei collegamenti a spina può variare notevolmente.

A causa della struttura, un avvolgicavo rappresenta un cavo di prolunga variabile che può essere facilmente spostato e modificato ruotando il tamburo. In condizioni di avvolgimento, il cavo di prolunga occupa pochissimo spazio. È anche possibile trasportare facilmente prolunghe lunghe e pesanti senza che i cavi si aggrovigliino o si accavallino.

Anche se ci sono tamburi per cavi di rete o per cavi telefonici, la maggior parte delle persone pensa a un cavo di prolunga di alimentazione o di rete quando si parla di un avvolgitore per cavi.

Se in precedenza sono stati offerti tamburi per cavi in lamiera d'acciaio, ora i tamburi per cavi in plastica sono sempre più realizzati in plastica speciale resistente. Solo il supporto rimane in metallo leggero per la maggior parte degli esemplari.

 

Come funziona un avvolgicavo?

Chiunque abbia mai avvolto un cavo di prolunga di rete sull'avambraccio conosce il fenomeno: la volta successiva che viene utilizzato, il cavo di alimentazione sviluppa una vita propria e si ingarbuglia una spira dopo l'altra.

Il motivo è che il cavo di alimentazione non si srotola in modo pulito, ma che gli anelli dei cavi siano separati lateralmente. In questo modo, il cavo viene attorcigliato ogni volta che si raccoglie una spira per tutta la lunghezza. La torsione di un cavo già attorcigliato amplifica l'effetto alla successiva estrazione.

Questo è esattamente ciò che un avvolgicavo non fa. Perché quando il cavo viene arrotolato, si posiziona in modo circolare intorno al tamburo. Poiché il cavo non viene attorcigliato durante lo svolgimento, rimane fermo come prima dell'avvolgimento.

Ulteriori vantaggi:

Cavo di prolunga variabile

È necessario srotolare solo la quantità di cavo necessaria in un determinato momento. A condizione che non vengano utilizzati dispositivi potenti.

Presa multipla integrata

Molti avvolgicavo offrono più prese multiple, in parte anche di diverso standard, per il collegamento delle utenze.

La maggior parte dei tamburi per cavi sono integrati nel corpo del tamburo rotante. Sul cavo è montata una spina di rete che deve essere collegata a una presa di rete dell'installazione domestica. In questo caso, il tamburo per cavi si trova sempre nel punto di utilizzo.

Un avvolgicavo per il montaggio a parete viene invece fissato in prossimità di una presa di rete. Solo il cavo con una presa di protezione viene trascinato nel luogo di utilizzo.

 

 

Cosa si deve tenere in considerazione quando si seleziona un avvolgicavo?

Quando si sceglie il tamburo per cavi corretto, non conta solo il prezzo. Esistono criteri di selezione molto più importanti che sono rilevanti per la decisione di acquisto.

Collegamenti a spina CEE; CEE-Cara o contatto di protezione

Probabilmente il principale criterio di decisione è la spina di collegamento (collegamento A nei nostri dati tecnici).

Perché un avvolgicavo con spina CEE per corrente trifase non ha senso se come fonte di tensione è disponibile solo una presa standard. Dall'altro lato, una spina di contatto di protezione non aiuta se per campeggio e camper è necessario un collegamento CEE-Cara.

Nella maggior parte dei casi le prese sul tamburo (collegamento B nei nostri dati tecnici) sono identiche alla spina di collegamento (collegamento A).

Tuttavia, sono disponibili anche avvolgicavo, che servono anche come adattatore per spine e forniscono diverse prese di corrente.

Avvolgicavo CEE

Avvolgicavo CEE Cara

Avvolgicavo con contatto di protezione

Uso interno o esterno

Avvolgicavo con IP44

In seguito, è necessario stabilire se il tamburo per cavi viene utilizzato in ambienti interni o esterni ( IP44 richiesto).

Naturalmente, un avvolgicavo per interni funziona anche in ambienti esterni per l'alimentazione elettrica di un tosaerba elettrico senza particolari protezioni dalle intemperie. Almeno finché la falciatura viene effettuata solo in condizioni asciutte e l'alimentazione viene poi nuovamente scollegata. In questo caso, pochissimi giardinieri per hobby avranno problemi.

Tuttavia, a causa della mancanza di coperture delle prese (protezione contro il contatto o l'ingresso di corpi estranei) e l'eventuale mancanza di resistenza ai raggi UV, l'uso all'esterno è sconsigliato. Al più se il tamburo avvolgicavo è esposto a umidità e pioggia, è necessario utilizzare un modello resistente agli spruzzi d'acqua con IP44 o superiore.

Tipo cav

I dati tecnici spesso indicano anche il tipo di cavo con numero di fili e sezione. Una combinazione di lettere e numeri fornisce, se necessario, informazioni precise sulla struttura e sulla capacità di carico meccanico della linea elettrica utilizzata. Ecco alcuni esempi:

H07RN-F 5G1,5 (cavo flessibile in gomma con 5 conduttori a` 1,5 mm²)
H05RR-F 3G2,5 (cavo flessibile in gomma con 3 conduttori a` 2,5 mm²)
H07BQ-F 5G2,5 (cavo flessibile in PUR con 5 conduttori a` 2,5 mm²)
H05VV-F 3G1,5 (Cavo flessibile in plastica con 3 conduttori a` 1,5 mm²)
AT-N07V3V3-F 3G2,5 (cavo flessibile in plastica con 3 conduttori a` 2,5 mm²)

Suddivisione delle designazioni dei cavi:
H = identificazione europea armonizzato
AT-N = identificazione nazionale

05 = resistenza alla tensione 300 V / 500 V (L1 a terra / L1 a L2)
07 = resistenza alla tensione 450 V / 700 V (L1 a terra / L1 a L2)

Prima lettera dopo la resistenza alla tensione = materiale di isolamento del filo.
Seconda lettera dopo la resistenza alla tensione = materiale della guaina.
R = gomma etilene propilene
N = gomma policloropropilene
B = gomma etilene-propilene
Q = poliuretano
V = PVC; V3 = PVC, resistente al freddo fino a -25°C.

F = il cavo in rame è a filo sottile, in modo che il cavo sia flessibile.

Nota:

Tuttavia, la denominazione del tipo di cavo è ancora più ampia. Se necessario, Internet aiuta a classificare altri tipi di cavi.

Raccomandazione:
Per l'uso occasionale in casa sono sufficienti cavi flessibili in PVC. Per l'uso continuo in cantieri o in officine, un avvolgicavo per cantieri o un avvolgicavo professionale con un robusto cavo flessibile in gomma e una struttura in ABS resistente è la scelta migliore. Anche se il prezzo è più alto.

Lunghezza cavo

Selezionare la lunghezza del cavo del nuovo avvolgicavo in modo che il cavo sia sufficiente per tutti gli usi.

Non è necessario calcolare una "lunghezza di riserva".

Se un cavo di prolunga con una lunghezza massima di 20 m è completamente sufficiente per raggiungere ogni punto della proprietà, è necessario scegliere un avvolgicavo con una lunghezza del cavo di 20 m.

Un cavo lungo 40 m non ha molto senso. In cui il peso aggiuntivo, che deve essere trascinato costantemente, rende l'avvolgicavo scomodo da usare.

Piuttosto, fa una grande differenza se solo 5 m o 25 m di cavo in eccesso devono essere srotolati dal tamburo e successivamente riarrotolati.

 

Perché è necessario arrotolare un avvolgicavo?

I cavi lunghi non sono sempre la soluzione migliore. Almeno non per i tamburi dei cavi.

Più a lungo la linea, maggiore è la resistenza della linea. E più alta è la resistenza di linea, maggiore è la dissipazione di potenza e lo sviluppo di calore.

Nello stato avvolto, le spire interne del cavo non hanno alcuna possibilità di dissipare il calore generato verso l'esterno. Per questo motivo, un avvolgicavo deve essere sempre srotolato alla lunghezza completa quando i potenti dispositivi vengono collegati e utilizzati per un lungo periodo di tempo.

Per motivi di sicurezza, molti produttori installano fusibili di temperatura bimetallici ripristinabili nei loro tamburi per cavi, per evitare in modo efficace il surriscaldamento di un cavo non completamente laminato.

Suggerimento pratico:

In un mercatino di Natale o in un festival stradale, spesso viene collegata solo un'illuminazione a LED a risparmio energetico a un avvolgicavo. Anche se a causa della bassa corrente non è necessario svolgere completamente il cavo di alimentazione, è necessario srotolare completamente il cavo.
L'esperienza ha dimostrato che le prese elettriche libere sono in grado di collegare senza problemi ulteriori prolunghe e distribuzioni. Improvvisamente, tre friggitrici, un frigorifero o due riscaldatori elettrici si collegano con l'avvolgi cavo, senza che lo si noti.

 

Quali sono le funzioni speciali degli avvolgi cavi?

In particolare per l'utilizzo in cantiere, i requisiti dei tamburi avvolgi cavi sono estremamente elevati. I cavi robusti con rivestimento in gomma spesso resistono alle condizioni più difficili, così come un tamburo pieno in plastica speciale e un grado di protezione IP44. Inoltre, alcuni modelli sono ancora dotate di funzioni speciali utili:

PRCD-S

L'acronimo PRCD significa P ortable R esidual C urrent D evice e corrisponde a un dispositivo di protezione da corrente di guasto portatile con rilevamento del conduttore di protezione e monitoraggio del conduttore di protezione (-S).
Se si verifica un danno all'isolamento con un'utenza collegata e una corrente di guasto scorre, l'alimentazione viene immediatamente disattivata. In caso di danni, la vita può salvarsi. Particolarmente quando il tamburo per cavi PRSD-S è stato collegato a una presa di corrente senza o con fusibile di corrente di guasto (FI) difettoso.

Contatti rotanti

Spesso, un avvolgicavo deve essere srotolato di alcuni metri di cavo, perché il luogo di utilizzo cambia o il cavo avvolto è in modo da essere in viaggio. Se poi al tamburo sono già collegati trapani, seghetto alternativo o smerigliatrici, le prese rotanti sull'avvolgicavo offrono vantaggi evidenti. Anche se è collegata una sola macchina, la linea di alimentazione viene attorcigliata con forza.
Dal lato del produttore, il problema è stato già riconosciuto e risolto in modo geniale. Grazie a un'intelligente meccanica del contatto rotante, le prese del tamburo non ruotano con se il cavo viene avvolto o srotolato.

Trazione a molla

Basta premere un pulsante per arrotolare il cavo. Ciò che è normale per gli aspirapolvere, in parte lo è diventato anche per i tamburi avvolgi cavo. Quando si estrae il cavo, viene tesa una molla a spirale che, premendo un pulsante, riavvolge il cavo nella scatola del cavo in plastica.
L'avvolgitore si è dimostrato particolarmente adatto per i tamburi dei cavi fissi, dove solo il cavo con l'attacco del contatto di protezione viene tirato verso il luogo di utilizzo.

 

Quale avvolgicavo è necessario per il campeggio?

I connettori CEE-Cara sono utilizzati per l'alimentazione elettrica in aree caravan e campeggio.

Così come le spine con contatto di protezione, le spine CEE-Cara sono a tre poli e sono progettate per 230 V/16 A.

Se il caravan nel campeggio deve essere parcheggiato lontano dal collegamento di alimentazione più vicino, è necessario un avvolgicavo dotato di una spina CEE Cara e di un connettore CEE Cara (vedere Avvolgicavo sinistro).

Se il caravan deve essere alimentato a casa, l'avvolgicavo deve avere una spina di contatto di protezione e un connettore CEE Cara (vedere Avvolgicavo destro)