bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sui tester di fase

Quando si lavora su sistemi nella rete a bassa tensione, è essenziale che non ci sia tensione per proteggere i dipendenti. Per la verifica di questo stato viene utilizzata la tecnica di misurazione. Uno strumento per la valutazione iniziale dell'assenza di tensione è il tester di fase. La nostra guida vi mostra le possibilità e i limiti di questo rilevatore di tensione.

  • Cos'è un tester di fase?

  • Struttura di un tester di fase

  • Come funziona il processo di verifica?

  • Cosa si deve osservare quando si utilizzano i tester di fase?

  • Quali difetti possono verificarsi sui tester di fase?

 

Cos'è un tester di fase?

Un tester di fase è uno strumento di misura di qualità come rilevatore di tensione unipolare. Con il suo aiuto si determina se una linea elettrica nella rete a bassa tensione collegata a terra conduce tensione rispetto al potenziale di terra. Consente come risultato della misurazione l'indicazione "Sì" per "tensione a" o "No" per "tensione a conduttore assente". Non è possibile alcuna rilevazione del valore della tensione.

L'intervallo di tensione in cui questi semplici dispositivi funzionano è compreso tra circa 150 e 250 volt con una frequenza di rete fino a circa 500 Hertz. Alcuni modelli parlano già da 100 volt di tensione alternata. I tester di fase vengono utilizzati come ausilio per la prova per determinare rapidamente l'alimentazione corrente del conduttore esterno normalmente sotto tensione di un impianto elettrico. Serve anche per la localizzazione di questo conduttore a L, "la fase", in un impianto elettrico.

 

Struttura di un tester di fase

Per i tester di fase la forma più diffusa e di un cacciavite. I modelli disponibili nel nostro negozio online sono dotati di lame per viti a taglio con larghezza della lama di tre millimetri. L'alloggiamento è isolato in modo tale che solo la punta con la lama e la manopola sul retro rimangono conduttive. Lo stelo della lama è isolato e lascia la punta conduttiva solo per essere collegata alle parti di misurazione. L'alloggiamento segue l'estremità dello stelo della lama metallica con un valore di circa 1 megaohm e una lampada a incandescenza, spesso avvitata con un elemento a molla per una presa sicura nell'alloggiamento. Sul lato superiore si trova il pulsante con il dito per toccare il lato dell'utente.

Il modello come cacciavite è adatto per lo spostamento di viti a intaglio. Gli alloggiamenti non sono progettati per grandi forze. Tuttavia, i morsetti a molla possono essere utilizzati senza problemi.

Una clip, simile a quella di una penna a sfera, protegge il tester di fase dalla caduta accidentale dalle tasche della camicia o della giacca.

 

Come funziona il processo di verifica?

La punta del cacciavite per tester di fase viene tenuta su un conduttore sotto tensione (probabilmente). La persona che effettua il test tiene un dito sul pulsante posteriore del tester di fase e in questo modo lo "collega" tramite il contatto con la terra. Se al conduttore da testare viene applicata una tensione, una corrente molto bassa e innocua nell'intervallo inferiore a 1 milliampere scorre attraverso il dispositivo verso terra attraverso il resistore di serie in misura limitata, che fa sì che la lampada a incandescenza si illumini. In questo caso, il conduttore testato genera tensione. Se invece la punta del tester di fase viene a contatto con il conduttore neutro o il conduttore di protezione, la lampada a incandescenza non si accende, in quanto il potenziale di questi cavi corrisponde al potenziale ambientale. In questo modo non sono sotto tensione dal punto di vista del tester di fase. 

 

Cosa si deve osservare quando si utilizzano i tester di fase?

La struttura del rilevatore di tensione unipolare non è cambiata da decenni. Il dispositivo a basso costo è conforme alla norma DIN VDE 0680-6 con edizione dell'aprile 1977. Lo stato attuale delle norme per gli impianti elettrici nell'industria non consente più l'utilizzo del tester di fase per determinare la mancanza di tensione di un impianto elettrico. L'affidabilità dell'indicazione di un rilevatore di tensione non è affidabile al 100%. Ad esempio, quando si indossano scarpe isolanti o si lavora su pavimenti isolanti, il dispositivo non può essere utilizzato e il cavo testato può comunque generare tensione. In tal caso, toccare un tubo di riscaldamento o simili può essere d'aiuto.

Si noti inoltre che la luminosità della lampada a incandescenza nel tester di fase non ha alcuna indicazione sull'altezza di tensione effettiva. Dall'altro lato, può verificarsi il caso in cui la lampada a incandescenza del tester di fase non si accenda nonostante la presenza di una tensione elevata, in quanto non vi è alcuna differenza di potenziale. Questo può essere il caso, ad esempio, di sistemi IT piccoli e autonomi. E anche il caso inverso può verificarsi: Su un cavo non collegato viene visualizzato il verificarsi della tensione. Ciò può essere fatto, tra l'altro, con la diffusione di altri conduttori sotto tensione che si estendono parallelamente a quelli che in realtà non sono alimentati.

Inoltre, l'illuminazione della lampada a incandescenza integrata nel rilevatore di tensione può essere difficile da rilevare con una luce ambientale molto chiara. Poiché non è possibile affermare in modo inequivocabile l'assenza di tensione in un conduttore, consigliamo sempre una doppia verifica con strumenti diversi.

 

Quali difetti possono verificarsi sui tester di fase?

Gli alloggiamenti solitamente resistenti agli urti possono rompersi a causa di un'applicazione impropria della forza durante l'avvitamento. Anche una resistenza in serie difettosa o una lampada a incandescenza rotta rendono lo strumento di misura inutilizzabile. Con molti tester di fase, l'alloggiamento può essere aperto per la sostituzione di questi due componenti sul tappo a vite. 

La nostra buona pratica

Un tester di fase si limita a dare una "prima impressione", ma in nessun caso a fornire una dichiarazione affidabile sulla mancanza di tensione di un impianto elettrico. Una tale prima impressione può, ad esempio, rispondere alla domanda se, nel caso di un dispositivo malfunzionante, la tensione arriva alla presa di alimentazione o se il fusibile dell'impianto domestico è scattato. Per l'indicazione della mancanza di tensione, secondo la norma VDE 0682, parte 401, un rilevatore di tensione a due poli è l'unico strumento di prova ammissibile e soddisfa i requisiti della legge sulla sicurezza sul lavoro.