Cose da sapere sui microscopi

  • Cosa è un microscopio?

  • Struttura di un microscopio a luce trasmessa classico

  • Esempi di altri tipi di microscopi

  • Criteri di acquisto per i microscopi - cosa è importante considerare?

  • Il nostro pratico accessorio: Fissaggio per vetrini

  • FAQ - domande frequenti sui microscopi

 

Cosa è un microscopio?

Con i microscopi è possibile rappresentare in modo grafico gli oggetti che l'occhio umano non può percepire a causa della sua limitata capacità di risoluzione. Tra questi, ad esempio, cellule vegetali e animali, micro-organismi come batteri, ma anche cristalli e minerali. I microscopi vengono utilizzati soprattutto in biologia e medicina, ad esempio per analizzare i campioni di tessuto per la diagnosi di malattie, ma possono anche essere utilizzati per il controllo di qualità per esaminare i componenti in termini di sporco, errori o irregolarità nella struttura.

Nelle scienze geo e materiali, con i microscopi è possibile identificare diverse fasi nei campioni di sedimenti o analizzare le composizioni di corpi solidi come rocce o materiali. I microscopi sono diventati indispensabili in queste aree e hanno subito molti ulteriori sviluppi dalla loro invenzione alla fine del XVI/inizio del XVII secolo.

 

Struttura di un microscopio a luce trasmessa classico

Il primo microscopio ottico è stato sviluppato in base alle consegne tra il 1590 e il 1595 nei paesi Bassi. Zacharias Janssen e suo padre Hans Martens Janssen, entrambi riparatori di occhiali e fabbricanti di lenti per professione, hanno progettato un dispositivo simile a un telescopio con il quale un oggetto poteva essere visto attraverso due lenti di vetro.

A differenza di prima, gli attuali microscopi luminosi appaiono molto più complessi in termini di tecnologia e struttura. Un microscopio a luce trasmessa classico, in modo grossolano, è costituito da una parte superiore, centrale e inferiore. In alto si trova il tubo. Si tratta di un tubo sottile dotato di un oculare che mostra la preparazione in forma ingrandita. Il tubo termina in una testa rotante con uno o più obiettivi, che in genere hanno un ingrandimento di 4, 10 e 40 volte. I dispositivi destinati alla microscopia professionale sono dotati di obiettivi con un ingrandimento ancora più forte.

Sotto gli obiettivi si trova il piano dell'oggetto, che è solitamente dotato di due portoggetti. Servono a fissare il vetrino con il preparato da esaminare. Questa unità forma quasi la parte centrale del microscopio. Sotto il piano dell'oggetto, ai piedi del dispositivo, è montata una sorgente luminosa. Si tratta di una lampada o di uno specchio che riflette la luce diurna. Per regolare l'incidenza della luce, nella parte inferiore del piano oggetti è fissato un concentratore con apertura. La luce viene convogliata sull l'apertura, colpisce il vetrino dal basso attraverso il foro nel piano di scorrimento e poi l'obiettivo. Quest'ultima agisce come una lente di raccolta e crea un'immagine intermedia ingrandita nel tubo, che viene ingrandita nuovamente dall'oculare.

I microscopi a luce trasmessa devono essere distinti dai microscopi a luce riflessa. Per i microscopi con luce trasmessa, la sorgente luminosa si trova alla base del dispositivo e visualizza la preparazione dal basso verso l'alto. Per i microscopi ad illuminazione, invece, il vetrino viene illuminato dalla direzione dell'obiettivo, cioè dalla parte alta o dal lato. A tal fine, l'obiettivo stesso è dotato di un'illuminazione. I microscopi con luce incidente sono particolarmente adatti per l'esame di preparazioni non traslucide. Questi includono, ad esempio, solidi come metallo, legno, pietra, ceramica e plastica. I microscopi metallurgici si basano quindi generalmente sulla struttura dell'illuminazione. I microscopi a luce trasmessa, invece, sono la scelta giusta per la visualizzazione di preparati semitrasparenti come liquidi, cellule animali o vegetali.

 

Esempi di altri tipi di microscopi

I microscopi sono disponibili in diversi modelli. Si tratta in parte di modelli che funzionano in base al principio della microscopia luminosa, ovvero che utilizzano luce o luce trasmessa, o che si basano su modalità di funzionamento completamente diverse. Ad esempio, nel nostro negozio online potete trovare:

Microscopi digitali

Un microscopio digitale è dotato di una telecamera che fotografa o filma l'immagine ingrandita e poi trasmette su un monitor PC o visualizza su un display . Quest'ultimo è montato sullo strumento al posto di un classico oculare. Un microscopio digitale si rivela particolarmente utile quando le registrazioni devono essere stampate, salvate o inviate rapidamente. In questo modo si evita di dover disegnare a mano immagini microscopiche.

Stereomicroscopi

Uno stereomicroscopio è dotato di due obiettivi, che sono allineati al campione da esaminare con diverse angolazioni e producono una propria immagine nel tubo. In questo modo è possibile ottenere una visione tridimensionale dell'oggetto. Per poter percepire l'effetto 3D, è necessario guardare la preparazione con entrambi gli occhi. A questo scopo, i microscopi stereo sono dotati di due oculari. Si tratta quindi sempre di microscopi binoculari.

Microscopio stereo zoom

Un microscopio stereo zoom è un tipo di microscopio stereo, dotato, oltre agli ingrandimenti disponibili, di una funzione di zoom per poter vedere ancora più da vicino l'oggetto da esaminare. Tali dispositivi vengono utilizzati, ad esempio, per gli esami in laboratorio.

 

Criteri di acquisto per i microscopi - cosa è importante considerare?

Un criterio essenziale per l'acquisto di microscopi è l'uso previsto. Se lo strumento è concepito per l'ingresso e per l'uso di bambini o adolescenti, in genere sono sufficienti microscopi classici di luce o per bambini con un oculare con ingrandimento 10x e tre obiettivi con ingrandimento 4x, 10x e 40x.

I microscopi monoculari sono perfetti per iniziare. Tuttavia, per una visione più lunga della microscopia è più confortevole con i microscopi binoculari . In linea di principio, è consigliabile informarsi in anticipo se sono disponibili per gli oculari e le parti di ricambio obiettivo. In questo modo è possibile ripristinare la funzionalità del microscopio quando i singoli componenti non funzionano.

La qualità e il tipo di illuminazione sono anche fondamentali per l'acquisto di microscopi. I modelli con specchi che sfruttano la luce del giorno non possono essere utilizzati al buio. Per questo motivo si consiglia di utilizzare sorgenti luminose artificiali come lampade elettriche o LED. Si noti che le lampade alimentate a batteria sono a volte meno luminose di quelle alimentate tramite la rete elettrica. Tuttavia, hanno il vantaggio di poter essere utilizzati anche in modalità mobile e, ad esempio, in stazioni di ricerca all'aperto, dove non è disponibile alcun collegamento alla rete elettrica.

Per raggiungere la massima capacità di risoluzione e per illuminare in modo ottimale l'oggetto, la qualità del concentratore o dell'apertura svolge un ruolo importante. Per una comoda maneggevolezza, l'apertura deve essere regolabile in modo continuo.  Inoltre, la testina micro e il treppiede devono essere pesanti e stabili, per evitare che il dispositivo si sposti nelle più piccole vibrazioni o che le impostazioni cambino.

Consiglio pratico per microscopi: porta oggetti o piano a croce?

I semplici microscopi per vetrini sono generalmente dotati di due portavetrini in cui viene inserito il vetrino. Per poterlo spingere avanti e indietro il più dolcemente possibile, è necessaria grande sensibilità delle dita . Se si tratta di preparati come liquidi, che devono essere spostati il più possibile in modo preciso e a distanze molto piccole, un tavolo trasversale risulta pratico. In questo caso, il vetrino viene bloccato e spostato in direzione x o y utilizzando viti di posizionamento, senza la necessità di altri interventi.

 

FAQ - domande frequenti sui microscopi

Il mio microscopio produce un'immagine poco nitida o a basso contrasto con ingrandimenti più elevati. A cosa può essere?

Questo può avere diverse ragioni. Spesso l'apertura del concentratore non è impostata correttamente. Un diaframma troppo aperto spesso ha una profondità di campo troppo bassa o un contrasto troppo basso. Anche l'utilizzo di oculari con un ingrandimento troppo elevato può compromettere la qualità dell'immagine.

Posso aggiornare il microscopio con una fotocamera?

Non sempre. Molti microscopi sono dotati di un oculare rimovibile, che può essere sostituito da una telecamera per microscopio. Quest'ultimo viene quindi semplicemente inserito nel tubo. Tuttavia, la possibilità non esiste per ogni modello. Consultare le informazioni del produttore.