bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Vale la pena conoscere i moduli contaore di funzionamento

  • Cosa sono i moduli contaore di funzionamento?

  • Quali sono gli orari di funzionamento?

  • Sviluppo dei contatori delle ore di funzionamento

  • Quali moduli contatore ore di funzionamento sono disponibili in Conrad?

  • La nostra buona pratica: la documentazione

  • FAQ - domande frequenti sui moduli contatore ore di esercizio

     

Cosa sono i moduli contaore di funzionamento?

Per il rilevamento delle ore di funzionamento, i moduli contatore non utilizzano solo le operazioni di accensione e spegnimento, ma anche i valori di rotazioni, vibrazioni o movimenti lineari. Questi ultimi vengono sempre convertiti in un segnale elettrico. Gli impulsi in ingresso vengono impostati in rapporto con la base temporale interna del contatore. Queste informazioni sono necessarie in molti settori tecnici per rispettare i tempi di funzionamento massimi consentiti e le procedure di manutenzione e di prova per macchine e impianti.

Molti contatori di ore di funzionamento sono multifunzione: È possibile rilevare e visualizzare altri valori basati sul tempo, come la velocità o la frequenza. A tale scopo, alcuni dispositivi devono essere aperti e impostati con i cosiddetti interruttori DIP per il rispettivo compito.

I moduli contatore ore di funzionamento sono destinati in gran parte all'uso in ambienti industriali. Pertanto, il lato anteriore visibile dispone di un tipo di protezione protetto, mentre l'intero modulo ha un tipo di protezione diverso. Le ore di funzionamento vengono contate a volte in modo "invisibile", ad esempio in un veicolo che emette un avviso di manutenzione sul quadro della strumentazione al momento necessario.

 

Quali sono gli orari di funzionamento?

Dispositivi e macchinari di qualsiasi tipo sono soggetti, durante il funzionamento, a un'usura che in molti casi ha aspetti rilevanti per la sicurezza. Per una vasta gamma di settori industriali e privati, la durata di funzionamento di un impianto tecnico è importante. Il concetto generale di affidabilità descrive la probabilità che un sistema funzioni senza errori per un certo periodo di tempo in condizioni definite. Questo tempo deve essere registrato.

Per affrontare i pericoli dovuti a guasti ai componenti, per determinati processi e dispositivi sono previsti tempi di esecuzione di interventi di manutenzione o di sostituzione dei componenti. Esempi sono l'analisi principale di veicoli, la verifica di mezzi di sollevamento, serbatoi a pressione o sedie a rotelle e la manutenzione di aerei e impianti di riscaldamento.

A tal fine vengono utilizzati contatori di ore di funzionamento che, a partire dall'inizio dell'utilizzo di un impianto tecnico, registrano il tempo effettivamente utilizzato.

Un ulteriore aspetto è che, nel caso di sistemi tecnici legati ai periodi di funzionamento e manutenzione, i costi a lungo termine per la manutenzione, l'assistenza e i nuovi acquisti possono essere calcolati in modo molto accurato registrando le ore di funzionamento.

Questi strumenti di misura non possono tenere conto se un impianto viene utilizzato per l'uso previsto, se i parametri di potenza, i tempi di funzionamento consentiti o gli intervalli di manutenzione vengono mantenuti o superati. Questo è sempre responsabilità dell'operatore o dell'utente.

 

Sviluppo dei contatori delle ore di funzionamento

Registrazione precisa con contatore a rulli grazie all'elevata resistenza agli urti

La necessità di rispettare determinati cicli di funzionamento e manutenzione presso le strutture tecniche è stata riconosciuta fin dall'inizio. I contaore più vecchi utilizzavano movimenti convenzionali che venivano sbloccati meccanicamente e poi fermati di nuovo per determinare la durata di vita.

Negli aerei, un sensore sul bordo d'attacco dell'ala è stato utilizzato per avviare o arrestare il conteggio attraverso la sovra/sotto pressione che vi si verifica.

Con lo sviluppo di contatori elettromeccanici è stato possibile attivare le operazioni di conteggio tramite impulsi elettrici. A tale scopo, i contatori meccanici sono stati dotati di un "aggiornamento" con motori a funzionamento uniforme o con elettromagneti.

Altri modelli storici di contatori delle ore di esercizio hanno utilizzato un capillare in cui una goccia di mercurio si è infiltrata nei contatti finali.

 

Quali moduli contatore ore di funzionamento sono disponibili in Conrad?

I moduli contaore di esercizio di diversi marchi si trovano nel nostro negozio nel settore degli strumenti di misura da incasso.

Dal punto di vista tecnico, i contatori delle ore di funzionamento sono distinti in base a:

  • Tipo di protezione: Comprende per tutti i dispositivi l'intervallo da IP40 a IP54
  • Reset: Metodo per ripristinare lo stato originale del modulo contatore: elettrico, manuale, combinato. Alcuni contatori del tempo di funzionamento non possono essere azzerati.

Nelle rispettive pagine dei prodotti sono disponibili istruzioni per l'uso da scaricare.

 

La nostra buona pratica

Nonostante la tecnologia di misurazione intelligente, anche per le ore di funzionamento, è necessario disporre di una documentazione scritta sugli impianti tecnici per la messa in funzione e le pause di funzionamento. La tecnica di conteggio di alta qualità dispone di registratori di dati che consentono di memorizzare tali valori tramite la tecnica di calcolo. Per alcuni settori tecnici, tale obbligo di documentazione può essere richiesto dalla legge.

 

FAQ - domande frequenti sui moduli contatore ore di esercizio

Cosa è importante considerare quando si usano i moduli conta ore?

Osservare le istruzioni di collegamento del produttore. Possono essere consigliati determinati cavi che soddisfano le direttive sulla compatibilità elettromagnetica (EMC). Da noi troverete anche questi cavi, ad esempio cavi dati adatti. Le linee di segnale non devono superare una lunghezza totale di 30 metri.

La gestione dell'apparecchio richiede personale qualificato, che abbia familiarità con il montaggio, la messa in funzione e il funzionamento di questi moduli di contatori, in particolare quando si collegano altri componenti controllati alla rete a bassa tensione.

In caso di danni o malfunzionamenti rilevabili, mettere immediatamente fuori servizio il dispositivo e provvedere alla sua sostituzione.

Gli strumenti di misura da incasso digitali devono essere trattati come rifiuti elettronici in conformità con le disposizioni di legge per il riciclaggio, una volta raggiunto il fine vita. Se i dispositivi dispongono di una batteria al litio per la memoria interna, non devono essere bruciati o esposti a un intervallo di temperatura inferiore a -20 o superiore a +70 gradi Celsius. Devono essere smaltiti separatamente dal rottame elettronico.

Utilizzare solo batterie non danneggiate e tenere i vani batteria e le relative chiusure puliti e senza problemi. Queste piccole celle devono essere sempre utilizzate con utensili per evitare il contatto con le dita. In caso di perdite di batterie, non utilizzare più uno strumento di misura.

 

Come si notano gli errori nei dispositivi di misurazione digitale?

  • Nessuna indicazione sul display a causa di un dispositivo di misurazione difettoso, mancanza di tensione di alimentazione o assenza di impulsi di misura del tempo di funzionamento da misurare.
  • Indicazione di scarsa leggibilità grazie al regolatore del contrasto impostato in modo errato.