bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Consulente

Cose da sapere sui morsetti a coccodrillo

  • Cosa sono i morsetti coccodrillo?

  • Utilizzo di morsetti a coccodrillo

  • Cosa si deve tenere in considerazione quando si acquista un morsetto?

  • Conclusione: Versatilità

 

Cosa sono i morsetti coccodrillo?

I morsetti a coccodrillo prendono il nome dalla loro somiglianza con il muso allungato del rettile. Il morsetto è composto da due parti solitamente dentate, che si trovano di fronte l'una all'altra e che si premono sul conduttore come un'dentatura. Entrambe le parti sono mobili l'una rispetto all'altra. Una molla garantisce la tensione necessaria, in modo da stabilire una tenuta sicura. Come anche le sonde di prova con morsetto, i morsetti a coccodrillo sono morsetti a pinza.

Possono essere collegati ai cavi di misura e sono utilizzati per un collegamento sicuro. In questo modo si garantisce una tenuta stabile tra il morsetto e il sito / strumento di prova. I punti da testare possono essere fili o collegamenti di componenti su resistenze, condensatori e altri componenti elettrici. I morsetti a coccodrillo vengono utilizzati non solo per misurare grandezze elettriche come tensione, amperaggio o resistenza, ma anche per trasmettere correnti.

In questo modo vengono utilizzati soprattutto morsetti più grandi, progettati anche per correnti notevolmente più elevate. Per il controllo e il test, invece, si utilizzano morsetti a pinza più piccoli. Tuttavia, la differenza tra morsetto a coccodrillo di prova e di trasmissione non è definita in modo preciso, in teoria sia i morsetti più grandi che quelli più piccoli possono svolgere entrambe le funzioni.

Il collegamento può essere rapidamente riattivato senza sforzi. I morsetti a pinza sono progettati solo per un collegamento a breve termine. Per un contatto permanente, è necessario saldare i componenti, tuttavia un collegamento saldato non può essere rimosso senza lasciare tracce e residui.

 

Utilizzo di morsetti a coccodrillo

Per gli impianti elettrici in cui viene misurata la tensione, utilizzare morsetti isolati. In questo modo il terminale di prova si protegge e si evitano errori di misurazione che si verificano con morsetti non isolati a contatto con componenti o collegamenti circostanti. La tensione da misurare non deve superare la classe di bassa tensione. I valori limite sono 50 volt di tensione alternata e 120 volt di tensione continua. Per le misurazioni sotto tensione che superano la tensione minima, si deve utilizzare un elettricista. In caso contrario, un'azione imprudente potrebbe comportare un pericolo di morte.

I morsetti non isolati possono essere utilizzati per misurazioni senza tensione, come il test di continuità o la misurazione della resistenza. Inoltre, vengono utilizzati per misurazioni o trasmissioni in cui la corrente viene attivata solo dopo il collegamento delle linee. In questo caso è necessario prestare attenzione a una distanza di sicurezza sufficiente e alla protezione da contatto. Un esempio di applicazione noto per morsetti a coccodrillo non isolati sono i morsetti su cavi di avviamento d'emergenza.

I morsetti a coccodrillo collegano fili, collegamenti di componenti o alloggiamenti in metallo con strumenti di misura o altri punti di contatto. Tuttavia, non sono adatti per misurazioni nel settore della microelettronica, in quanto i piccoli punti di saldatura non possono essere fissati tra loro sulle schede. Il grande vantaggio dei morsetti a coccodrillo è la creazione di una connessione rapida, che può essere rimossa anche in modo altrettanto rapido.

Le sonde di prova, invece, forniscono anche un collegamento rapido, ma in alcuni casi devono essere tenute a mano durante l'intera misurazione. In caso di collegamenti a vite è sempre necessario un utensile adatto. Il collegamento è difficile da staccare con una sola mano.

Quando si lavora con morsetti a coccodrillo, assicurarsi di non entrare nell'area di presa/contatto con le mani. Ciò può causare schiacciamento o, in caso di morsetti con molle particolarmente forti, causare lesioni alla pelle.

 

Cosa si deve tenere in considerazione durante l'acquisto?

Per i morsetti a coccodrillo senza cavo di misura fissato in modo fisso, esistono diverse possibilità di collegare questi con il cavo. Ad esempio, sono disponibili morsetti con collegamento avvitabile, in cui il cavo può essere facilmente sostituito. Per il collegamento a saldare, una sostituzione successiva o frequente è più dispendiosa. I morsetti a pinza, già dotati di un cavo, non possono più essere regolati in un secondo momento. Tuttavia, con questi cavi preconfezionati non dovrete preoccuparvi del tipo di collegamento.

L'intervallo di serraggio massimo è generalmente indicato in millimetri e descrive la distanza massima dell'apertura. Questo deve essere sempre più grande delle dimensioni dei componenti di collegamento da misurare, per garantire un collegamento sicuro senza che il morsetto scivoli. Ad esempio, per un cavo con un diametro di due millimetri, un intervallo di serraggio di quattro millimetri è sufficiente per una tenuta sicura.

La corrente nominale indicata descrive la corrente per la quale è stato progettato il morsetto a pinza. Questa indicazione è particolarmente importante per correnti elevate a partire già da 1 ampere per un funzionamento sicuro. Se durante l'uso si hanno correnti più elevate per un lungo periodo di tempo, l'isolamento del morsetto potrebbe essere distrutto dall'elevato riscaldamento delle parti metalliche. In questo modo vengono esposte aree conduttrici, una fonte di pericolo per gli utenti.

Un kit di morsetti a coccodrillo copre molte possibilità di utilizzo per le quali sono previsti morsetti a pinza. Se si accede a un kit, non è necessario disporre di un morsetto a coccodrillo speciale per ogni singolo caso.

 

Conclusione: Versatilità

I morsetti a coccodrillo sono strumenti versatili per il collegamento di cavi e connettori per cavi da costruzione per misurazioni. Possono essere utilizzati anche per il trasferimento di correnti. Prestare attenzione a una protezione sufficiente, in quanto i punti di contatto sono aperti e fluiscono su di loro correnti che possono diventare pericolose per voi.

Inserire i morsetti a coccodrillo per le misurazioni in cui i componenti sono sotto tensione, in caso di contatto con morsetti isolati. Per escludere errori di misurazione e creare una protezione da contatto. Quando si acquista, prestare attenzione all'intervallo di serraggio e alla corrente nominale, in modo che il morsetto a coccodrillo sia adatto per il proprio scopo di utilizzo.
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
Satechi
* Sconto valido solo sugli articoli restituibili e disponibili a magazzino dei marchi Satechi (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 31.01.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.

Speaka Professional
* Sconto valido solo sugli articoli restituibili e disponibili a magazzino dei marchi Speaka Professional (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 31.01.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.

Bosch Professional
* Sconto valido solo sugli articoli restituibili e disponibili a magazzino dei marchi Bosch Professional (stato di disponibilità verde). Offerta valida fino al 22.01.2026 su conrad.it (esclusi gli ordini tramite Marketplace). Non cumulabile con altri codici sconto. Limitato a un utilizzo per cliente professionale/privato. Potrà essere applicata una limitazione delle quantità acquistate a seconda dei casi.