1. Home
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Consulente



Fatti interessanti sulle prese multiple

Sia che si tratti di 3, 4, 6 posizioni o in forme speciali: le multiprese o prese multiple o "ciabatte eletriche" sono presenti in ogni casa. In particolare, quando l'elettricista ha gestito in modo economico le prese a parete da 230 V.

Tuttavia, anche se utilizziamoprese multiple in modi diversi, ci sono molte cose da tenere in considerazione. Perché la gestione troppo scomoda può causare rapidamente gravi problemi. Vi diremo informazioni interessanti sulle multi prese e vi diremo a cosa fare attenzione quando le maneggiate.

  • Che cos'è una presa multipla?

  • Quali prese sono disponibili?

  • Di cosa bisogna tener conto nella scelta delle prese?

  • Cosa si deve prestare attenzione quando si collegano prese multiple?

  • Domande frequenti sulle prese multiple

 

Che cos'è una presa multipla?

Una presa multipla o multipresa offre la possibilità di utilizzare più utenze da 230 V su una unica presa di rete. Di conseguenza, l'alloggiamento di una presa multipla offre un numero diverso di slot per la spina di rete.

Le sedi possono essere progettate per spine di protezione, spine CEE o per spine europee. Esistono anche altri tipi di costruzione, come ad esempio per spine universali e bipasso. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite un cavo con spina di rete solitamente pressofusa. In alternativa, vengono offerte anche prese multiple senza cavo di collegamento, che possono essere montate individualmente.

A seconda dell'uso previsto, le prese multiple possono avere altre caratteristiche. Tra questi vi sono ad es. Interruttori, dispositivi di sicurezza per bambini, funzioni master/slave o dispositivi di protezione da sovratensione.

Inoltre, sempre più connettori sono dotati di porte USB. In questo modo è possibile collegare un cavo di ricarica USB direttamente alla presa multipla. Il caricabatterie USB integrato gestisce quindi la regolazione della tensione di uscita.

 

Quali prese sono disponibili?

I distributori di potenza innestabili si distinguono per le loro caratteristiche speciali e per il loro design .

Caratteristiche e dotazioni speciali delle prese multiple:

Una caratteristica distintiva essenziale e anche i criteri di acquisto sono le diverse caratteristiche e le dotazioni speciali della multipresa. Questi possono essere disponibili singolarmente o in combinazione.

Prese multiple standard

Queste prese multiple non hanno particolari caratteristiche di potenza aggiuntive. Sono quindi offerte a un prezzo piuttosto conveniente.

Poiché il prezzo si riflette anche nella qualità dei contatti a spina, è consigliabile per utenze potenti preferire la qualità di marchi ben noti e certificati.

Presa multipla con protezione bambini

Una caratteristica fondamentale delle prese multiple è la protezione per bambini.

Sotto le aperture rotonde per i perni di contatto, uno sportellino in plastica nasconde i contatti della spina sotto tensione.

In questo modo si impedisce ai bambini di inserire oggetti nelle aperture di contatto e quindi di subire una scossa elettrica pericolosa.

Prese multiple con interruttore

Grazie a un interruttore integrato, tutti i dispositivi collegati possono essere separati insieme dalla rete elettrica.

In alternativa, è anche possibile collegare le singole prese di corrente alla rete elettrica.

A tale scopo, accanto a ogni presa è presente un interruttore associato.

Prese multiple con temporizzatore

L'orologio di commutazione consente il funzionamento dei dispositivi solo in un determinato momento.

Le luci possono essere commutate in modo mirato ed efficiente.

In alternativa, ci sono anche interruttori automatici, che spengono i dispositivi collegati dopo un certo tempo di nuovo .

Prese multiple con protezione da sovratensionea.

Queste prese multiple sono dotate di speciali elementi di protezione o dispositivi di protezione.

In questo modo i picchi di tensione dannosi dalla rete elettrica vengono effettivamente tenuti lontani dai dispositivi collegati.

Prese master/slave

Se l'utenza collegata alla presa Master è accesa , la multipresa alimenta anche le prese slave con tensione di rete.

Per esmpio è sufficiente accendere solo la TV per accendere e far funzionare anche il ricevitore SAT e il sistema audio.

Prese multiple con protezione per le persone

In questa multipresa, l'interruttore di protezione per corrente residua è integrato nella spina di alimentazione.

L'interruttore di protezione della corrente di guasto (FI) integrato controlla il flusso di corrente tramite la presa multipla.

Se in caso di danni all'isolamento l'alloggiamento in metallo di un dispositivo collegato è sotto tensione, l'FI impedisce una scossa elettrica pericolosa. .

Prese multiple senza fili

Le prese senza fili offrono la possibilità di commutare comodamente i dispositivi collegati dalla scrivania o dalla poltrona via radio.

A seconda della versione, le utenze possono essere accese o spente singolarmente sulle diverse prese.

Prese multiple con USB

Oltre ai collegamenti di alimentazione, sono disponibili anche prese di ricarica USB.

Nel frattempo, ci sono un gran numero di dispositivi che possono essere caricati via USB.

Non solo smartphone, tablet e altri prodotti di gioco e modelli telecomandati vengono ora caricati tramite USB.

Per non dover utilizzare un notebook o un PC in modo continuo, le prese con collegamento USB sono un'alternativa ideale. I cavi di ricarica USB possono quindi essere collegati direttamente alle prese di ricarica.

Varietà di colori per connettori

Oltre al nero e al bianco, sono disponibili prese multiple nei più svariati colori.

Tuttavia, le modanature in bianco e nero sono i classici e sono preferibili.  

Diverse forme di costruzione per prese multiple

Oltre alle caratteristiche e alle dotazioni, le prese multiple si differenziano anche per la loro struttura.

Presa multipla da tavolo

Fino a qualche tempo fa, la multipresa classica , come si trova un milione di volte, era anche conosciuta come la presa multipla da tavolo. Probabilmente per questo motivo, poiché i tavoli in precedenza non erano dotati di prese di corrente.

Ma nel frattempo tutto è cambiato. Con il termine prese da tavolo si intendono oggi prese e prese di corrente, destinate al montaggio integrato e sul tavolo.

Presa multipla da incasso

Durante l'installazione di una presa multipla da incasso è ovviamente necessario un po' più di sforzo.

A tale scopo, le prese da incasso sono sempre pulite grazie ai cavi installati in modo invisibile.

Inoltre, l'installazione incassata garantisce che non siano mai di disturbo o in disordine.   

Multi prese a Torre

Le torrette vengono montate incassate nei piani di lavoro o in altri luoghi idonei.

In questo modo non hanno effetti fastidiosi e sono sempre pronte all'uso.

Se necessario, la torre viene semplicemente estratta e offre quindi le più svariate possibilità di collegamento.  

Distributore per prese di alimentazione

I distributori di prese di alimentazione possono essere utilizzati in modo mobile o stazionario.

I distributori di prese di alimentazione sono prese multiple con cavi in parte piuttosto lunghi.

In uso mobile servono come cavo di prolunga con prese multiple.

Nel caso di utilizzo stazionario sono spesso sospesi sopra alla stazione di lavoro vengono montati in modo da poter collegare diversi utensili o macchinari. 

Prese multiple a Dado

I pratici dadi con prese multiple offrono collegamenti elettrici in tutte le direzioni.

I dadi per prese sono i salvaspazio sotto hanno prese multiple.

Possono essere montati su qualsiasi tavolo o su qualsiasi piano di lavoro.

Ma è anche possibile un montaggio invisibile sul lato inferiore dei piani di lavoro o del tavolo. Non ci sono limiti alla creatività.

Prese multiple da 19 pollici

Le prese multiple da 19" hanno flange di fissaggio a destra e a sinistra.

Nei palchi o in eventi sono necessari i più svariati dispositivi elettronici per il controllo della luce e del suono.

Questi vengono montati in armadi di 19 pollici di larghezza ( rack da 19 pollici) per un facile montaggio e smontaggio e per un trasporto sicuro.

Di conseguenza, è utile anche installare le multi prese da 19" in modo fisso nel rack da 19", per alimentare i dispositivi.

 

Di cosa bisogna tener conto nella scelta delle prese?

Per trovare la presa multipla giusta per il progetto in questione, è necessario riflettere in anticipo e rispondere alle seguenti domande:

1. Quale sistema di connettori è necessario?

Sul mercato, i connettori di rete sono dotati di due diversi sistemi. Oltre alle spine di protezione rotonde, vengono utilizzate anche le spine piatte europee.

Di conseguenza, sono disponibili strisce di connettori personalizzate per i diversi standard.

Mentre una spina europea può essere inserita senza problemi in una presa di contatto di protezione, ciò non è possibile al contrario. Se si utilizzano esclusivamente spine europee, l'utilizzo di una striscia di connettori europei salvaspazio è molto utile.

2. Quanti slot deve avere la presa multipla?

Probabilmente il principale criterio di selezione è il "numero di prese" per i dati tecnici. Se sono necessari solo tre slot, è piuttosto poco pratico prendere una striscia di connettori più grande. Questo occupa solo spazio inutile e può essere riposto in modo meno efficace.

3. Come devono essere posizionate le prese nella multipresa?

In caso di prese posizionate a stretto contatto, può facilmente causare problemi quando si collegano grandi alimentatori a spina. Gli alloggiamenti degli alimentatori coprono in parte la presa di corrente adiacente. Ma anche l'orientamento delle prese è importante. Se gli inserti delle prese non sono ruotati lateralmente, una spina di alimentazione angolata può coprire la presa vicina.

4. Quanto lunga deve essere la linea di alimentazione?

Spesso la posizione della multipresa non è vicina alla presa a parete. Quindi è necessario che il cavo di alimentazione della presa multipla sia sufficientemente lungo. In caso contrario, un cavo di alimentazione troppo lungo è spesso fastidioso.

5. Quale funzione aggiuntiva deve svolgere la multipresa?

Oltre alla distribuzione dell'alimentazione, può essere necessario che la basetta della spina sia in grado di svolgere altre attività. Se si collegano dispositivi multimediali, una presa multipla con protezione da sovratensione non sarebbe male. Se la presa multipla è montata su un banco da lavoro, si consiglia di utilizzare una presa multipla con protezione personale. Le prese multiple nel salotto devono essere dotate in ogni caso di un dispositivo di sicurezza per bambini.

6. Sono necessari interruttori?

Una presa multipla con interruttore offre il vantaggio decisivo che basta un clic sull'interruttore per spegnere tutti i dispositivi collegati. In questo modo è possibile ridurre a zero il consumo energetico in standby tramite interruttore. È ancora più comodo se ogni presa di corrente nella barra è dotata di un proprio interruttore. Su alcune prese multiple di distribuzione gli interruttori sono costruiti in modo da funzionare come interruttore a pedale.

7. L'aspetto e il design sono importanti?

Se la presa multipla viene riposta dietro un armadio, il colore e il design non sono importanti. Se visibile, invece, l'aspetto è molto più importante. Particolarmente quando, ad esempio, in ambienti aziendali o in casa si pone grande enfasi sul design.

8. Quali sono le condizioni d'uso, in esterno, metereologia?

Che le prese per esterni devono avere il tipo di protezione IP necessario, è chiaro da sé Ma anche in ambienti interni, dove si possono avere spruzzi d'acqua o vapore, deve essere prevista una presa multipla adeguata.

Allo stesso modo in caso di utilizzo in luoghi di lavoro diversi. In questo caso, si consiglia di utilizzare una multipresa con un solido alloggiamento in alluminio.

 

Cosa si deve prestare attenzione quando si collegano prese multiple?

Il collegamento di una presa multipla è rapido. Ma altrettanto rapidamente si possono fare errori. Probabilmente l'errore più grave che si può fare è il sovraccarico della presa multipla.

Una presa a parete è normalmente protetta da un interruttore di protezione da 16 A. Con una tensione di 230 V, ciò produce una potenza massima di 3.680 watt.

Se dispositivi che richiedono molta potenza, come ventole di riscaldamento, radiatori o piastre elettriche, vengono collegati a una presa multipla, il limite può essere superato molto rapidamente. Se l'interruttore di protezione non si attiva, può verificarsi rapidamente un surriscaldamento della presa multipla o un incendio della presa. Pertanto, è necessario prestare sempre attenzione alle prestazioni dei dispositivi collegati.

Altrettanto importante: le spine di rete collegate devono essere saldamente inserite nella presa multipla e protette dai contatti accidentali. Le spine allentate o gli alimentatori a spina sfusi non solo causano problemi di contatto. La resistenza di transizione troppo grande può causare malfunzionamenti e surriscaldamento della presa multipla.

 

Domande frequenti sulle prese multiple

Quanti dispositivi possono essere collegati a una presa multipla?

Non è fondamentale il numero di dispositivi collegabili. Molto più importante è il consumo energetico dei dispositivi collegati. Questa non può essere in totale superiore alla potenza di collegamento massima della multipresa. 

Perché la maggior parte delle prese sono bianche o nere?

I colori bianco e nero sono piuttosto neutri e possono essere inseriti nell'ambiente con maggiore facilità. Nell'area della cucina si preferisce una barra di colore bianco, mentre in un angolo della camera da lavoro è più discreta una barra di colore nero. Inoltre, le prese multiple in nero non sono così sensibili allo sporco.

Cosa significa la denominazione H05VV-F3G1,5?

Con la denominazione H05VV-F3G1,5, si identificano le caratteristiche tecniche del cavo di collegamento della presa multipla:

H = identificazione del cavo armonizzato; 05 = tensione di misurazione 300/500 V; V = isolamento del cavo in PVC; V = isolamento del rivestimento in PVC; F = a filo sottile o flessibile; 3 = numero di conduttori; G = con conduttore di protezione (verde/giallo); 1,5 = sezione del conduttore in mm².

Come funzionano le prese con protezione da sovratensione?

Per un'efficace protezione da sovratensione, i picchi di tensione notevolmente superiori alla tensione di rete devono essere dissipati in modo efficace. Non viene monitorata solo la tensione di rete. Alcune prese multiple proteggono anche la linea telefonica, le linee dell'antenna o le linee di rete dati.

A questo scopo si utilizzano i gap di separazione e le resistenze dipendenti dalla tensione. Insieme ai fusibili super veloci, le barre offrono un'efficace protezione da sovratensione agli impianti Hi-Fi collegati, ai televisori o anche alle apparecchiature di telecomunicazione. Importante: La protezione da sovratensione non sostituisce la protezione dai fulmini. Piuttosto, la protezione da sovratensione dovrebbe essere vista come un utile complemento alla protezione dai fulmini.

Che cos'è una presa multipla UPS?

Una presa multipla UPS non è progettata per il collegamento a una presa di contatto di protezione. Sul cavo di collegamento è montata una spina per apparecchi a freddo al posto della spina del contatto di protezione, collegata a un UPS (alimentazione senza interruzioni). L'UPS rileva un'interruzione di rete e alimenta il computer collegato fino a quando non è possibile eseguire un backup dei dati su un disco rigido.

Qual è la differenza tra una spina europea e una spina di contatto di protezione?

Una spina europea ha solo due contatti per la fase e il conduttore zero. Questo è completamente sufficiente per i dispositivi alimentati a rete di classe di protezione II. I dispositivi con alloggiamento in metallo, come ad esempio tostapane, devono essere collegati tramite prese di contatto di protezione. Tramite il contatto di protezione viene realizzato un collegamento elettricamente conduttivo con l'alloggiamento in metallo. In caso di danni all'isolamento, l'FI si attiverebbe se qualcuno dovesse afferrare l'alloggiamento sotto tensione.

Interessanti prodotti sul tema prese multiple e avvolgicavo:

  • Prese Con USB

  • Prese di terra

  • Timer con presa

  • Temporizzatore digitale

  • Temporizzatori

  • Prese da tavolo

  • Temporizzatori da esterno

  • Avvolgicavo Brennenstuhl

  • Avvolgicavo 50 m

  • Avvolgicavo 25 m

  • Prolunga da 25 m

  • Cavi prolunga per esterni