Fatti importanti sulle pinze a crimpare e le pinze a compressione

  • Cos'è una crimpatrice o una pinza per crimpare?

  • Quali sono i tipi di pinze a crimpare e a pressione?

  • Cosa devo considerare quando acquisto pinze e strumenti di crimpatura?

  • FAQ: Le domande più comuni sulle pinze a crimpare e le pinze a pressione

  • Conclusione: Come acquistare le pinze a crimpare e le pinze a pressione corrette

 

Cos'è una crimpatrice o una pinza per crimpare?

Una pinza a pressione serve per la produzione di collegamenti a pressione come alternativa a metodi come la saldatura. Le pinze a crimpare vengono utilizzate per i cosiddetti processi di giunzione, in cui due diversi componenti vengono collegati tra loro per deformazione. I collegamenti generati con una pinza a crimpare sono difficili da allentare e sono particolarmente utilizzati nell'elettrotecnica. In questo caso servono anche come alternativa alla saldatura. Molte delle pinze di entrambe le categorie sono già state realizzate dai produttori come specialisti per settori di applicazione specifici.

 

Quali sono i tipi di pinze a crimpare e a pressione?

Le pinze a crimpare sono disponibili in numerosi modelli che si occupano di diversi compiti. Sono disponibili pinze a crimpare per capicorda, per capicorda piatti, faston, spine piatte, per diversi connettori isolati, capicorda e connettori non isolati, fibre ottiche, connettori coassiali e molto altro ancora. In generale, tutte le pinze di questo tipo collegano in modo permanente un conduttore e un elemento di collegamento in modo omogeneo e non o difficilmente risolvibili l'uno con l'altro. Grazie all'enorme varietà di cavi e conduttori, non è possibile utilizzare un dispositivo da solo in modo universale.

La pinza a crimpare elettrica con dispositivi a crimpare azionati elettricamente può essere pressata in modo fisso su una vasta gamma di contatti diversi. A differenza delle pinze flessibili e facilmente trasportabili, le crimpatrici elettriche si trovano più spesso nelle officine. Il processo di pressatura viene solitamente attivato tramite un pedale, in modo che con entrambe le mani sia possibile inserire conduttori e contatti nella macchina. L'apertura può essere adattata in più livelli al rispettivo telaio e può essere sostituita con un'altra in poche mosse.

Macchina automatica per crimpare e spellatura queste macchine possono essere utilizzate sia per spellare che per crimpare. Con un peso di parte superiore a 30 kg, sono adatti solo in funzionamento stazionario. Nelle officine è possibile lavorare con crimpatrici e spellafili automatici per risparmiare tempo e con contatti a spina e a presa allentati e torniti. Le macchine possono essere facilmente regolate sulla rispettiva sezione trasversale e possono essere spelate e crimpate in un unico passaggio.

Il kit di pinze a crimpare nelle pratiche valigette offre una varietà di capicorda per alcuni produttori. Altri produttori offrono valigie con una pinza e diverse varianti di capicorda chiusi e aperti, isolati e non isolati. Alcuni kit di pinze a crimpare sono forniti con una pinza a crimpare con più inserti a crimpare intercambiabili che ampliano notevolmente il campo di applicazione della pinza.

Le pinze a pressione sono inoltre dedicate in numerose specifiche alla lavorazione di capicorda per tubi, connettori per tubi, capicorda a compressione e capicorda a perno. Dotato di dispositivi come troncatrici a filo o un dispositivo di spellatura, si amplia l'ambito di applicazione di alcune pinze. Nell'elettronica, le pinze a pressione per la tecnologia di serraggio a taglio offrono un buon supporto per il collegamento di basette e altri collegamenti a innesto nell'area del canale piatto. Proprio per la trasmissione dei dati è essenziale un collegamento uniforme, permanente e sicuro per evitare guasti o interferenze.

Set di pinze a pressione i kit sono composti da un set completo di diversi profili di pressione, che possono essere utilizzati con una sola pinza a pressione. Grazie alla sostituzione dei profili a pressione è possibile pressare numerosi cablaggi in diverse dimensioni a base di rame e fibra di vetro. Altri kit sono composti da una pinza a pressione e una varietà di capicorda e terminali per tubi in dotazione. Con estrattori a vite o rilevatori di tensione, la valigetta diventa spesso un tuttofare completamente dotato.

Il kit di compressione con un kit di compressione può essere montato su un cavo coassiale per impianti TV SAT o via cavo con spina a F o spina a pressione. Il cavo coassiale viene tagliato alla lunghezza appropriata e viene quindi scollegato dall'isolamento all'estremità. La rete metallica interna e il conduttore interno sono liberi e la spina a pressione viene applicata sul cavo. Questo collegamento allentato viene ora compresso con una pinza a pressione per una connessione sicura e duratura mediante pressione manuale.

 

Cosa devo considerare quando acquisto pinze e strumenti di crimpatura?

Oltre al campo di applicazione specifico delle pinze a crimpare e a pressione, assicurarsi di utilizzare anche accessori adatti. Se questo non è ancora disponibile, potete ricorrere a pratici set che offrono diversi produttori. Oltre alle pinze si ottengono spesso diversi capicorda, terminali e fast-on o connettori per cavi per la pinza a crimpare, perfettamente coordinati tra loro. Da diversi produttori si possono trovare modelli tecnicamente perfettamente uniformi, che tuttavia possono essere completamente diversi tra loro. Per utilizzare a lungo termine un utensile di precisione come pinze a crimpare e pinze a pressione, le impugnature devono essere ben posizionate nella mano.

La nostra buona pratica

Ci sono pinze a crimpare che si ripagano più volte, perché sono dotate delle più comuni applicazioni di crimpatura. I diversi inserti a crimpare possono essere sostituiti senza utensili aggiuntivi e conservati in magazzino in modo sicuro e pratico.

   

FAQ: Le domande più comuni sulle pinze a crimpare e le pinze a pressione

Quali le differenze tra pinze a crimpare e pinze a pressione?
Le pinze a crimpare vengono utilizzate nell'elettrotecnica per stabilire un collegamento difficile da rimuovere e sicuro tra un elemento di collegamento (solitamente un connettore) e un conduttore. Una pinza a pressione viene utilizzata nella tecnologia domestica per collegare in modo sicuro le tubazioni. Nell'elettrotecnica si parla spesso in modo intercambiabile di presse, schiacciamenti e crimpature, anche se non vengono sempre utilizzate pinze speciali. 

A cosa devo prestare attenzione quando crimpo?
La crimpatura non è un'attività banale, per la vasta scelta di diversi utensili. Per stabilire connessioni sicure e ad alte prestazioni in modo permanente, dispositivi, cavi, conduttori e connettori devono essere coordinati in modo conforme alla norma. La sequenza di funzionamento è sempre taglia, spela e crimpa.

Ho bisogno di un kit o la pinza è sufficiente?
A seconda dell'uso previsto, è possibile approfittare di kit coordinati, in cui tutto si adatta perfettamente, i kit sono particolarmente adatti per principianti e hobbisti. Spesso si ottiene anche un piccolo oggetto extra come un cacciavite o un tester di fase, un coltello o un aiuto per lo stripping e la spelatura. 

Si può fare tutto con una sola pinza a crimpare o a pressione?
Purtroppo, nessuna pinza a crimpare e nessuna pinza a pressione possono soddisfare le esigenze molto ampie di diversi connettori, collari, cavi e zone di compressione. Per l'uso domestico sono disponibili numerosi set che forniscono tutto il necessario per principianti e esperti. I professionisti spesso utilizzano anche macchine fisse che lavorano in modo efficiente e svolgono più fasi di lavoro contemporaneamente.

 

Conclusione: Come acquistare le pinze a crimpare e le pinze a pressione corrette

La vostra applicazione elettrotecnica vi indica quali pinze avete bisogno per un collegamento sicuro e permanente tra conduttore e elemento di collegamento. In una stretta interazione, il tipo di cavo, la spina, l'area di compressione e il campo di applicazione desiderato richiedono la scelta di una pinza adatta. Le possibilità di combinazione veramente diverse possono travolgere rapidamente i profani, ma questo può essere risolto visitando il negozio on line Conrad. Per ogni dubbio contattateci, un team di esperti potrà consigliarvi sulla scelta migliore da fare in relazione alla vostra applicazione specifica.