Fatti interessanti sui rifrattometri

  • Cosa sono i rifrattometri?

  • Come funziona un rifrattometro?

  • A cosa servono i rifrattometri?

  • Come avviene il processo di misurazione?

  • Quali rifrattometri sono disponibili presso Conrad?

  • FAQ - domande frequenti sui rifrattometri

 

Cosa sono i rifrattometri?

Un rifrattometro è uno strumento di misura basato sul principio ottico della rifrazione della luce. Il nome dei dispositivi deriva dal latino, da "re" per "dietro" e "frangere" per "rompere". La parte essenziale dello sviluppo di questi dispositivi è stata lo scientifico tedesco, la società di progettazione, la società di progettazione, che ha sviluppato le basi dell'ottica moderna. Un dispositivo di questa categoria porta il nome "rifrattometro" nel negozio di Conrad.

 

Come funziona un rifrattometro?

Il rifrattometro misura il cosiddetto indice di rifrazione. A tale scopo viene confrontato il comportamento della luce, da un lato su un prisma con proprietà ottiche note e dall'altro sul passaggio alla sostanza da testare. La luce si diffonde su entrambe le transizioni da confrontare con angoli diversi. L'indice di rifrazione del supporto di prova viene misurato tramite la deflessione della luce. Vengono utilizzati i seguenti principi di misurazione: Luce trasmessa, incidente intermittente o riflessione totale.

Una grande influenza sull'indice di rifrazione ha la temperatura. Pertanto, la temperatura del prisma e del campione deve essere regolata o inclusa nel calcolo. Alcuni dei dispositivi offerti da Conrad dispongono di una compensazione automatica della temperatura (sigla ATC), per altri modelli il valore misurato deve essere calcolato in base al valore normale di 20 gradi Celsius mediante una tabella.

Se è nota la composizione generale di un liquido, è possibile utilizzare un rifrattometro per determinare la concentrazione delle sostanze disciolte nel liquido. Ad esempio, viene determinato il contenuto di zucchero del vino o della barbabietole da zucchero.

 

A cosa servono i rifrattometri?

L'ampiezza delle possibilità di utilizzo di un rifrattometro è grande. Esempi sono il controllo dei lubrificanti, il controllo di bevande, frutta, frutta e dolci nell'industria alimentare, la determinazione del grado zuccherino dei frutti durante la raccolta, la produzione di miele, la produzione di vino e frutta, la produzione di vino, di uva, di alcol, ma anche il controllo del dosaggio o il controllo antigelo in Kfp.

I rifrattometri hanno in parte tipi di protezione (IP) protetti per consentire il loro utilizzo in determinate esigenze.

 

Come avviene il processo di misurazione?

I rifrattometri sono generalmente forniti con un liquido di calibrazione con il quale il dispositivo viene preparato per l'uso. Dopo la calibrazione secondo le istruzioni per l'uso, la sostanza da analizzare viene gocciolata sul prisma di misurazione. La rifrazione della luce viene emessa come una transizione chiara e scura relativamente nitida su una scala nel display a luce trasmessa. Per i rifrattometri per usi speciali, il valore di misura tipico della zona è offerto come scala, ad esempio, Grad Oechsle nella coltivazione del vino o Grad Baumé nell'industria della pasticceria.

I dispositivi digitali visualizzano i rapporti ottici con un'elettronica di misurazione e emettono valori numerici sui display.

 

Quali rifrattometri sono disponibili presso Conrad?

Nel negozio Conrad per i clienti commerciali sono disponibili rifrattometri analogici e digitali di alta qualità di diversi produttori in un'ampia gamma di prezzi. Un'altra caratteristica di selezione è la calibrazione.

Per i rifrattometri sono disponibili istruzioni dettagliate per l'uso e schede tecniche che offrono informazioni precise su tutti i parametri tecnici, gli accessori in dotazione e le modalità di misurazione disponibili. Questi documenti sono disponibili per il download nel negozio Conrad per il prodotto specifico. 

 

FAQ - domande frequenti sui rifrattometri

Cosa considerare in caso di utilizzo di rifrattometri?

  • I rifrattometri sono strumenti ottici di precisione e devono essere maneggiato con cura. Evitare il contatto della superficie ottica con le dita nude.
  • Prima dell'uso, verificare che il prisma e il coperchio sul dispositivo siano puliti.
  • Prima di effettuare le misurazioni, assicurarsi che il dispositivo sia stato calibrato.
  • Per alcune applicazioni possono essere richiesti rifrattometri calibrati. Il termine attualmente utilizzato per la taratura è "valutazione della conformità" - la verifica ufficiale della correttezza, tra l'altro, degli strumenti di misura in conformità con la legge sulla misura e sul peso. Per una parte dei dispositivi alla Conrad, le calibrazioni possono essere ordinate per poter eseguire misurazioni di precisione.
  • Prestare molta attenzione quando si maneggiano liquidi pericolosi da misurare, ad esempio durante il test dell'acido della batteria per auto o di antigelo per i radiatori per auto. Molte di queste sostanze sono nocive per la salute e non devono venire a contatto con gli occhi e la pelle.
  • Quando si maneggia l'additivo per carburante AdBlue, prestare attenzione alla pulizia assoluta. Anche la più piccola contaminazione può danneggiare il sistema AdBlue e quindi portare al suo malfunzionamento. Inoltre, l'AdBlue si decompone gradualmente per lunghi periodi di stoccaggio e ad alte temperature. Se il risultato del test per l'AdBlue è positivo, devono essere soddisfatti determinati criteri (vedi istruzioni per l'uso). Gli spostamenti indicano la sua disintegrazione.
  • Non utilizzare oggetti metallici come aghi, cucchiai o pinzette per applicare sostanze da misurare. Sussiste il rischio che il prisma di misurazione venga graffiato. Si consiglia l'uso di pipette in plastica per il trasporto e l'applicazione delle soluzioni.
  • Pulire accuratamente un rifrattometro dopo ogni utilizzo e conservarlo nel contenitore di trasporto previsto.
  • Non aprire il rifrattometro. Il diritto alla garanzia decade in caso contrario, così come in caso di utilizzo non corretto.

Quanto dura un rifrattometro?

La durata del rifrattometro puramente ottico è teoricamente illimitata se il dispositivo non viene danneggiato da effetti meccanici. Per i dispositivi digitali, la durata della batteria è sufficiente per circa 10.000 misurazioni.

Come posso riconoscere un rifrattometro difettoso?

  • Valori di misura non validi indicano una calibrazione errata.
  • Scarsa rilevabilità della linea d'ombra a causa di ottica sporca o graffiata
  • Nella maggior parte dei casi, un indicatore mancante sul display indica un'alimentazione elettrica non funzionante.
  • A causa dello sporco e dell'usura meccanica, le filettature dell'impostazione ottica dell'oculare possono diventare difficili o impossibili.