Fatti interessanti sui tester per cavi

Un tester per cavi fa parte dell'equipaggiamento di ogni singolo installatore specializzato che opera nel settore IT o elettrico. Senza uno strumento di misura di questo tipo, la risoluzione dei problemi può diventare un'operazione che richiede tanto tempo e costi. Per sapere quali tipi di strumenti di prova sono disponibili e cosa è necessario prestare attenzione durante l'acquisto, consultare la nostra guida.

  • Vantaggi dei dispositivi di prova per cavi

  • Quali test possono essere eseguiti con un tester per cavi?

  • Tester per cavi di linea in dettaglio

  • Cosa devo considerare quando acquisto dei tester per cavi?

  • La nostra pratica: osservare la calibrazione certificata

  • FAQ - domande frequenti sugli strumenti di prova per cavi

 

Vantaggi dei dispositivi di prova per cavi

Sia che si tratti dell'installazione di nuovi impianti o del servizio clienti, un tester per cavi è un aiuto prezioso per la risoluzione dei problemi. Con tale dispositivo è possibile verificare rapidamente se una linea è continua o se in un punto una spina collegata in modo errato o persino una rottura del cavo impedisce la trasmissione del segnale. Molti dispositivi sono anche in grado di indicare all'installatore la posizione di un guasto. Questa funzionalità può aiutare a ridurre al minimo le interruzioni causate dal disturbo e a risparmiare denaro. Anche nel servizio clienti il cliente è naturalmente soddisfatto quando i problemi vengono risolti con la massima velocità possibile e senza lunghe ricerche.

 

Quali test dei cavi possono essere eseguiti con un tester? 

I moderni strumenti di prova possono individuare e localizzare in modo affidabile cortocircuiti o interruzioni nel cablaggio. Inoltre, è possibile misurare la resistenza elettrica e la resistenza isolante. Alcuni dispositivi offrono anche la possibilità di testare la velocità di una connessione di rete con un test di velocità. I dispositivi comuni sono anche in grado di stabilire una connessione con cavi di rete tramite un collegamento BNC con cavi coassiali o tramite una presa Ethernet (spina RJ45).

Il test ping fa parte del circuito standard durante il test dei cavi di rete: In questo modo è possibile determinare il tempo di funzionamento e il tasso di perdita utilizzando un segnale di prova digitale. Utilizzando l'impulso inviato, è possibile misurare l'intervallo di tempo tra l'invio e la ricezione di un pacchetto dati, e questo fornisce indicazioni sulla connessione. Anche la funzionalità PoE ( P ower o ver E thernet) può essere analizzate con il misuratore adatto. Poe viene utilizzato per fornire l'energia necessaria ai terminali compatibili collegati alla rete direttamente tramite il cavo TP. Ad esempio, per i telefoni IP è possibile rinunciare a un alimentatore aggiuntivo, è necessario solo un connettore RJ-45 sul dispositivo e quindi anche solo un cavo. Grazie a una misurazione PoE è possibile rilevare quali fili di un cavo Ethernet sono sotto tensione.

Con molte apparecchiature di prova di rete è possibile eseguire anche una misurazione TDR. L'acronimo indica Time Domain Reflectometry o anche la riflettometria dell'intervallo di tempo. Con un apposito strumento di prova è possibile rilevare fonti di interferenza come ad esempio le rotture dei cavi. Anche la lunghezza di un cavo posato può essere determinata con una misurazione TDR. Per eseguire una misurazione, viene inviato un impulso singolo nella linea da misurare. Le irregolarità del cavo, come le variazioni di impedenza, riflettono parzialmente l'impulso attraverso la linea di ritorno allo strumento di misura. In base alla natura e al tempo in cui il segnale ritorna al tester, è possibile trarre delle informazioni sulla posizione della fonte di interferenza. Se invece si verifica una riflessione totale del segnale alimentato, ciò indica una rottura del cavo o un cortocircuito. Anche la fine di una linea può restituire il totale dell'impulso.

La maggior parte dei dispositivi possiede almeno un indicatore LED per la visualizzazione dei risultati di misurazione di un test dei cavi. Gli strumenti di misurazione di alta qualità sono dotati di display ad alta risoluzione che riforniscono i risultati in un elenco grafico chiaro. Se è presente una presa di uscita USB integrata, è possibile stabilire una connessione a un computer per esportare i dati rilevati. I valori di misura memorizzati possono essere elaborati in modo confortevole. L'alimentazione avviene solitamente tramite batterie, in modo che i dispositivi di misurazione possano essere utilizzati ovunque. Tuttavia, è possibile anche un collegamento tramite un cavo di alimentazione per alcuni modelli.

 

Tester per cavi di linea in dettaglio

Un rilevatore di linee può essere estremamente utile quando si lavora in edifici vecchi, in cui spesso non è chiaro dove si trovano esattamente i cavi sotto tensione. Con un tale dispositivo, tuttavia, è possibile rilevare non solo le linee elettriche, ma anche le travi in acciaio, i tubi dell'acqua o le travi di legno. I moderni rilevatori di linea funzionano secondo quattro tipi di funzione: c'è il rilevamento cavo passivo, che utilizza il campo magnetico delle linee portanti di corrente. Al contrario, con posizione del cavo attivo viene immesso nella linea un segnale con una frequenza definita. Il misuratore è ora in grado di localizzare questa frequenza specifica. In questo modo è possibile un preciso follow-up della linea.

La misurazione capacitiva per tester per cavi di fascia media e di livello intermedio è paragonabile alla carica di un condensatore. L'isolamento delle coppie di conduttori forma il dielettrico. Il coefficiente di capacità per un cavo è indicato dal produttore in Pico-Farad per metro (PF/m). Ad esempio, un cavo di rete ha un valore di 4,6 pF/m. Il misuratore misura innanzitutto la capacità totale del cavo studiato e calcola la lunghezza del cavo in base al coefficiente. Sono inoltre disponibili perforatori di linea che, come i tester per cavi, utilizzano il processo TDR.

Oltre agli strumenti di misura dei cavi e ai puntali, offriamo anche strumenti di misura dei cavi e gli accessori corrispondenti.

 

Cosa devo considerare quando acquisto dei tester per cavi?

Se il dispositivo deve essere utilizzato in ambito professionale, in ogni caso è necessario raggiungere un dispositivo di marca di alta qualità. Assicurarsi che i valori misurati siano visualizzati in modo chiaro e facilmente comprensibile. In caso di utilizzo frequente, è utile se il misuratore può essere collegato a un computer tramite un cavo USB per elaborare meglio i valori misurati.

 

La nostra pratica: osservare la calibrazione certificata

La calibrazione di dispositivi di misurazione cablati professionali deve essere assolutamente certificata da DAkkS (ente di accreditamento tedesco) o ISO (International Organization for Standardization), per garantire valori di misura il più precisi possibile.

 

FAQ - domande frequenti sugli strumenti di prova per cavi

Quando si dovrebbe scegliere una certificazione DAkkS? 

Per una certificazione secondo DAkkS, il riconoscimento internazionale e la massima precisione sono garantiti. Poiché alcuni valori di misura sono di solito specificati in anticipo per i lavori commissionati, la certificazione DAkkS offre la massima sicurezza.