bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Consulente

Fatti interessanti sulle spine e gli adattatori di rete

Le spine di rete sono spine per l'alimentazione di dispositivi elettrici mediante l'inserimento in prese di corrente disponibili in commercio. Gli accoppiamenti di rete sono le parti "femmina" delle forme della spina. Entrambi i connettori possono essere utilizzati rapidamente per l'uso versatile di dispositivi elettronici.

Le spine di rete e gli accoppiamenti di rete sono installati come connettori di ricambio sui cavi di collegamento dei dispositivi finiti o per alimentare i dispositivi autocostruiti. A tale scopo, i singoli fili del cavo di collegamento devono essere collegati alla spina in modo adeguato, il che richiede perizia elettronica.

  • Quali sono le spine di rete e gli attacchi di rete?

  • Cosa devo considerare nella scelta delle spine e degli accoppiamenti di rete?

     

Quali sono le spine di rete e gli attacchi di rete?

Le spine di rete sono spine di collegamento per dispositivi elettrici. Con questi connettori "maschio" l'alimentazione può essere fornita tramite una tradizionale presa "femmina", anche nota come connettore di rete.
Sono utilizzati principalmente connettori a C e connettori a F.

Spina C / spina europea

I connettori C, in alternativa spina tipo C, sono connettori a due poli senza contatto di protezione. I pin di queste spine sono rotondi. Sono progettati per la normale tensione di rete da 220 Volt a 240 Volt.

La cosiddetta spina europea è anche una spina C. Per poter utilizzare dispositivi a bassa potenza in tutta Europa nella rete a bassa tensione, l'uniformazione è stata effettuata tramite una spina a due poli senza contatto di protezione. Tuttavia, la presa di tipo C associata non viene più utilizzata oggi, proprio a causa della sua carenza: la mancanza di un contatto di protezione.

La nostra buona pratica

Anche nelle prese con contatto di protezione si adattano le spine C. Tuttavia, se possibile, meglio utilizzare la spina F.

Spina F / contatto di terra di protezione

I connettori F hanno un terzo contatto per la messa a terra, oltre ai due pin per i conduttori esterni e neutri. Questo contatto di protezione è progettato per scaricare immediatamente eventuali correnti errate. Le prese per il tipo di spina F sono ampiamente utilizzate in Europa.

I connettori F si adattano principalmente alle prese di tipo C, ma non possono quindi svolgere la loro funzione di protezione, in quanto non è presente alcun contatto per il conduttore di protezione nelle prese C. Inoltre, la spina F può non essere inserita in prese molto vecchie grazie alla sua forma in rilievo.

Connettori USB come spina intermedia

Le prese USB vengono utilizzate per la ricarica di dispositivi mobili. Nella pratica, il collegamento USB viene spesso realizzato con una spina adattatore su una normale presa. Le spine adattatore sono adatte per l'uso mobile e offrono una grande flessibilità, poiché è possibile ricaricare lo smartphone e altri piccoli dispositivi tramite cavo dati ovunque sia disponibile una normale presa di corrente. Il trasporto costante del cavo di carica con l'alimentatore non è necessario.

Suggerimento di ricerca: L'alternativa all'attacco USB è l'installazione fissa di una presa USB. Le prese di carica USB per l'installazione fissa sono disponibili qui.

Spina ILU

Le spine ILU, anche con connettori Illu, sono spine speciali per elementi di illuminazione. Il nome deriva dal latino "Illumination", che significa esposizione, illuminazione. Per l'illuminazione vengono utilizzati principalmente cavi piatti. Le spine e le prese collegate non dispongono di un conduttore di protezione.

Interruttore intermedio PRCD

Portable Residual Current Device (PRCD) sono dispositivi di protezione da corrente di guasto mobili installati nei cavi di collegamento di dispositivi elettrici. Rilevano o controllano il funzionamento dei conduttori di protezione e sono quindi progettati per proteggere da incidenti personali nell'area a bassa tensione. I connettori intermedi PRCD vengono utilizzati sia nel settore commerciale dell'installazione elettrica che in aree a rischio come ad esempio in ambienti umidi.

 

Cosa devo considerare nella scelta delle spine e degli accoppiamenti di rete?

Tensione nominale per l'alimentazione elettrica

La maggior parte delle spine di rete e degli accoppiatori di rete sono progettati per la tensione normale nell'intervallo di bassa tensione da 220 Volt a 240 Volt. Alcuni connettori hanno una tolleranza leggermente verso l'alto con una tensione nominale di 250 volt e sono quindi adatti per l'uso su dispositivi elettrici ad alte prestazioni.

In casi eccezionali, la tensione nominale ammissibile è di 400 volt. Si tratta di connettori per tensione di rete e collegamenti di controllo senza accesso pubblico, cioè dietro la parete o in volumi tecnici. Questi connettori sono dotati di meccanismi di sicurezza aggiuntivi.

Nota di sicurezza: Anche se la maggior parte delle spine sono progettate per circa 230 volt, i dispositivi che si desidera collegare con loro non lo sono necessariamente. I componenti elettronici con tensione nominale inferiore necessitano di alimentatori aggiuntivi o resistenze preliminari per trasferire la tensione di uscita dell'alimentazione a un livello di tensione inferiore. Una mancata osservanza delle specifiche di tensione sui dispositivi rappresenta un notevole rischio per la sicurezza!

Prevenzione degli incidenti: Tipi di protezione IP e conduttori di protezione

Le spine e i connettori di rete sono classificati in tipi di protezione IP. Questi sono composti da due cifre. Il primo punto indica la protezione contro corpi estranei e contatti. Il secondo punto indica la protezione contro l'acqua. In generale, maggiore è il numero, maggiore è la protezione contro le trasmissioni di corrente indesiderate.

Inoltre, la struttura del connettore è importante per la sicurezza. Mentre le spine e le prese C non dispongono di un conduttore di protezione, il sistema di connettori F con spine profilate e contatto di protezione offre una maggiore protezione contro gli incidenti di corrente. Naturalmente, il contatto di protezione funziona solo se il cavo di messa a terra dietro la presa è adeguatamente presente e sottoposto a manutenzione.

Versioni spina

Le spine di rete sono disponibili in versione diritta e come spine angolari. Le spine angolate vengono utilizzate dove non vi è spazio sufficiente per la spina con un cavo dritto o quando la guida del cavo angolata è così arrotolata.

Un tipo speciale di spina angolata sono le spine piatte. Sono adatte per l'uso in spazi ristretti, ad esempio dietro i mobili.

In realtà non sono presenti spine di rete, ma vale comunque la pena ricordare qui le spine intermedie. Non vengono installati nei cavi di collegamento per l'alimentazione. Un connettore intermedio viene inserito direttamente nella presa di corrente, su di esso vengono inserite altre spine. Spesso le spine intermedie dispongono di funzioni di adattatore o commutazione, come ad esempio l'accensione e lo spegnimento dell'alimentazione o la conversione di una normale presa di corrente in una porta di carica USB.

Gli accoppiamenti di rete sono disponibili anche in diversi modelli. Una distinzione di base è fatta tra gli accoppiamenti di rete con un conduttore di terra di protezione per le spine di tipo F e gli accoppiamenti di rete senza un contatto di terra di protezione per le spine di tipo C e F. Oggi, quando possibile, si utilizzano accoppiamenti di rete con un conduttore di terra di protezione, in quanto il loro uso è obbligatorio per i dispositivi elettrici potenti.

Per le aree a rischio di polvere o umidità, utilizzare connettori di rete con elevati livelli di protezione IP. Inoltre, sono disponibili coperchi per gli accoppiamenti di rete, in modo che in una presa non utilizzata non si innesti alcun corto circuito a causa della polvere e di altri fattori di disturbo.

Una struttura speciale è composta da connettori di rete multipli per l'alimentazione di diversi dispositivi da una presa di corrente.